Saltar al contenido principal

Reconocimiento de Voz TinyML con Edge Impulse

Descripción General

Desbloquea el control manos libres con detección de comandos de voz en tiempo real usando un sistema de Detección de Palabras Clave (KWS) impulsado por TinyML. Al combinar el arreglo de micrófonos ReSpeaker XVF3800 de alto rendimiento con el eficiente XIAO ESP32S3 y la plataforma Edge Impulse, llevamos el reconocimiento de voz a dispositivos compactos y de bajo consumo. ¡Entrena, despliega y escucha—tu dispositivo siempre está listo para tu próximo comando!

Hardware Requerido

pir

Recolección de Datos

Instalación de Firmware USB para ReSpeaker XVF3800 con XIAO ESP32S3

Para comenzar la recolección de datos de audio, asegúrate de que tu ReSpeaker esté flasheado con el firmware USB, permitiéndole funcionar como un micrófono USB.

Wiki de Instalación de Firmware

Archivos de Firmware

Configurar Entorno Python

Luego necesitas crear un entorno python en tu laptop o PC para recolectar los datos de voz. aquí vamos a crear el respeaker-env

python -m venv respeaker-env
source respeaker-env/bin/activate

Instalar las Librerías Requeridas:

pip install sounddevice scipy numpy 

Encontrar el ID del Dispositivo ReSpeaker

Para grabar desde la entrada de micrófono correcta, necesitamos identificar el índice del dispositivo del micrófono ReSpeaker.

import sounddevice as sd

devices = sd.query_devices()
for i, device in enumerate(devices):
print(f"Device {i}: {device['name']} (input channels: {device['max_input_channels']})")

Busca el nombre del dispositivo que corresponde a ReSpeaker (a menudo llamado algo como ReSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array) y anota el número de índice (por ejemplo, Dispositivo 2).

Grabar Muestras de Audio

El siguiente script te permitirá grabar muestras de audio etiquetadas, organizadas por persona y comando/palabra clave.


import os
import sounddevice as sd
from scipy.io.wavfile import write

# === Settings ===
SAMPLERATE = 16000
CHANNELS = 1 # Mono input
DURATION = 10 # seconds
DEVICE_INDEX = 2 # Replace with correct device index

def record_audio(filename, samplerate=SAMPLERATE, channels=CHANNELS, duration=DURATION, device=DEVICE_INDEX):
print(f"Recording '{filename}' for {duration} seconds...")
recording = sd.rec(int(duration * samplerate),
samplerate=samplerate,
channels=channels,
dtype='int32',
device=device)
sd.wait()
write(filename, samplerate, recording)
print(f"Saved: {filename}")

def get_next_filename(directory, label):
existing = [f for f in os.listdir(directory) if f.startswith(label) and f.endswith('.wav')]
index = len(existing) + 1
return os.path.join(directory, f"{label}.{index}.wav")

def collect_samples():
while True:
sample_name = input("Enter sample name (e.g., PersonA): ").strip()
if not sample_name:
print("Sample name cannot be empty.")
continue

sample_dir = os.path.join(os.getcwd(), sample_name)
os.makedirs(sample_dir, exist_ok=True)
print(f"Directory created: {sample_dir}")

while True:
label = input("Enter sound/voice to record (e.g., yes, no): ").strip()
if not label:
print("Label cannot be empty.")
continue

while True:
filename = get_next_filename(sample_dir, label)
record_audio(filename)

cont = input("Record another sample for this label? (yes/no): ").strip().lower()
if cont != 'yes':
break

next_label = input("Do you want to record a different label? (yes/no): ").strip().lower()
if next_label != 'yes':
break

next_sample = input("Do you want to create a new sample? (yes/no): ").strip().lower()
if next_sample != 'yes':
print("Audio collection completed.")
break

if __name__ == "__main__":
collect_samples()

Ejemplo de Estructura de Carpetas

/PersonA
├── red.1.wav
├── red.2.wav
├── blue.1.wav
└── blue.2.wav
/PersonB
├── red.1.wav
└── green.1.wav

La carpeta de cada persona contiene archivos .wav etiquetados que posteriormente se subirán a Edge Impulse para el entrenamiento del modelo.

Subir y Preparar Datos de Audio en Edge Impulse

Después de recopilar muestras de audio sin procesar usando el ReSpeaker XVF3800 y organizarlas por etiqueta, el siguiente paso es subirlas y procesarlas en Edge Impulse Studio para entrenar tu modelo de Detección de Palabras Clave.

Crear un Nuevo Proyecto en Edge Impulse

  • Ve a Edge Impulse e inicia sesión (o regístrate si eres nuevo).

  • Haz clic en "Create new project".

  • Proporciona un nombre para tu proyecto (ej., "Voice Command KWS")

Subir Muestras de Audio Existentes

Para subir tus datos recopilados:

  • 1.Navega a la pestaña Data Acquisition.
  • 2.Haz clic en "Upload existing data" (arriba a la derecha).
  • 3.Selecciona y sube la carpeta que contiene tus archivos .wav

pir

  • 4.Habilita la opción para dividir automáticamente los datos en entrenamiento y prueba (Edge Impulse recomienda una división ~80/20).

Dividir Audio de 10 Segundos en Muestras de 1 Segundo

Edge Impulse funciona mejor con clips de audio de 1 segundo para Detección de Palabras Clave. Dado que las muestras originales se grabaron en segmentos de 10 segundos, necesitarás dividir cada una en múltiples muestras de 1 segundo.

Sigue estos pasos:

  • 1.Después de subir, ve a la página Data Acquisition.
  • 2.Encuentra una muestra (ej., yes.1.wav) y haz clic en los tres puntos (…) junto a la muestra.
  • 3.Selecciona "Split sample" del menú.

pir

  • 4.Usa la herramienta para dividir la forma de onda en segmentos de 1 segundo.
    • a.Puedes arrastrar para ajustar segmentos o añadir/eliminar según sea necesario.
  • 5.Haz clic en Save and Split.

Repite este proceso para cada muestra de 10 segundos en todas las clases tanto de entrenamiento como de prueba.

Esto asegura que tu conjunto de datos esté correctamente formateado y optimizado para entrenar un modelo de alta precisión.

pir

Crear Impulso (Pre-Procesamiento / Definición del Modelo)

Un impulso en Edge Impulse define el pipeline de extremo a extremo que transforma datos sin procesar en un modelo de aprendizaje automático entrenado. Incluye procesamiento de señales, extracción de características, y un bloque de aprendizaje para clasificación.

Crear el Impulso

  • 1.Navega a la pestaña "Impulse Design" en tu proyecto de Edge Impulse.
  • 2.Haz clic en "Create Impulse".
  • 3.Configura la ventana de entrada:
    • a.Window size: 1000 ms (1 segundo)
    • b.Window increase: 500 ms (ventanas superpuestas para aumentar datos)
    • c.Habilita "Zero-pad data": Esto asegura que los segmentos más cortos (ej., 800ms) se rellenen con ceros, especialmente útil cuando se aplica recorte de ruido durante la división de muestras.

Añadir Extractor de Características MFCC

Después de crear la ventana del impulso:

  • 1.Haz clic en "Add a processing block" y selecciona MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients).
    • a.MFCC es un método ampliamente usado para convertir señales de audio en características 2D que representan patrones de frecuencia de voz.
    • b.Estas características son perfectas para modelos de reconocimiento basados en voz.
  • 2.Establece parámetros MFCC (los valores por defecto funcionan bien para la mayoría de casos):
    • a.Output shape: 13 x 49 x 1
    • b.Esto convierte tu clip de audio en una "imagen" para clasificación.

Añadir un Bloque de Aprendizaje

  • 1.Haz clic en "Add a learning block" y elige "Classification (Keras)".
  • 2.Esto crea una Red Neuronal Convolucional (CNN) personalizada que realizará clasificación de imágenes en las características MFCC.
  • 3.Ahora puedes proceder a la pestaña NN Classifier para personalizar y entrenar tu modelo.

pir

Pre-Procesamiento (MFCC)

El siguiente paso es generar imágenes de espectrograma a partir del audio grabado, que se utilizarán para el entrenamiento del modelo. Podemos usar los parámetros DSP predeterminados o, como en nuestro caso, aprovechar la función DSP Autotune para optimizarlos automáticamente y obtener un mejor rendimiento.

pir

Construyendo un modelo de aprendizaje automático

Para este proyecto, utilizaremos un modelo de Red Neuronal Convolucional (CNN). La arquitectura consiste en dos capas Conv1D + MaxPooling con 8 y 16 filtros respectivamente, seguidas de una capa Dropout de 0.25. Después del aplanamiento, la capa densa final incluye cuatro neuronas—una para cada clase. Entrenaremos el modelo usando una tasa de aprendizaje de 0.005 durante 100 épocas. Para mejorar la generalización y robustez, se aplicarán técnicas de aumento de datos como ruido de fondo. Los resultados iniciales son prometedores.

pir

Desplegando en ReSpeaker XVF3800 con XIAO ESP32 S3

Edge Impulse empaquetará automáticamente todas las librerías necesarias, funciones de preprocesamiento y el modelo entrenado en un paquete descargable. Para proceder:

  • 1.Selecciona "Arduino Library" como opción de despliegue.
  • 2.En la parte inferior, elige el formato "Quantized (Int8)".
  • 3.Haz clic en "Build" para generar la librería.

pir

Una vez completada la descarga:

  • 4.Abre el Arduino IDE, ve al menú Sketch.
  • 5.Selecciona "Include Library" > "Add .ZIP Library..."
  • 6.Elige el archivo .zip descargado de Edge Impulse para añadirlo a tu proyecto de Arduino.

Cambiando el Firmware al Modo I2S

Antes de subir el código de Arduino, debes cambiar el firmware del ReSpeaker XVF3800 al modo I2S para habilitar la comunicación a través del protocolo I2C. Guía de Instalación de Firmware

Integración del Código de Arduino

El código de Arduino proporcionado por Edge Impulse requerirá algunas modificaciones para asegurar la compatibilidad con el hardware ReSpeaker XVF3800 y XIAO ESP32S3: Actualiza las definiciones de pines GPIO, la tasa de muestreo I2S, y otros parámetros específicos del hardware según tu configuración.

#define EIDSP_QUANTIZE_FILTERBANK   0
#include <Kasun9603-project-1_inferencing.h> // Change with your one
#include "driver/i2s.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

// ==== AUDIO CONFIG ====
#define I2S_PORT I2S_NUM_0
#define I2S_WS 7 // L/R clock
#define I2S_SD 43 // Serial Data In
#define I2S_SCK 8 // Bit Clock

#define SAMPLE_RATE 16000
#define I2S_SAMPLE_BITS 32
#define SAMPLE_BUFFER_SIZE 2048

// ==== INFERENCE STATE ====
typedef struct {
int16_t *buffer;
uint8_t buf_ready;
uint32_t buf_count;
uint32_t n_samples;
} inference_t;

static inference_t inference;
static int32_t i2s_samples[SAMPLE_BUFFER_SIZE];
static bool record_status = true;
static bool debug_nn = false;

// ==== FUNCTION DECLARATIONS ====
static bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples);
static bool microphone_inference_record(void);
static int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr);
static void audio_inference_callback(uint32_t n_bytes);
static void capture_samples(void *arg);
static int i2s_init();
static void i2s_deinit();

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);

ei_printf("XVF3800 Keyword Spotting Inference Start\n");

ei_printf("Model info:\n");
ei_printf("\tFrame size: %d\n", EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE);
ei_printf("\tSample length: %d ms\n", EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT / (SAMPLE_RATE / 1000));
ei_printf("\tInterval: %.2f ms\n", EI_CLASSIFIER_INTERVAL_MS);

if (!microphone_inference_start(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT)) {
ei_printf("ERR: Audio buffer allocation failed.\n");
return;
}

ei_printf("Listening...\n");
}

void loop() {
if (!microphone_inference_record()) {
ei_printf("ERR: Failed to record audio.\n");
return;
}

signal_t signal;
signal.total_length = EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT;
signal.get_data = &microphone_audio_signal_get_data;

ei_impulse_result_t result = {0};
EI_IMPULSE_ERROR r = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);

if (r != EI_IMPULSE_OK) {
ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", r);
return;
}

ei_printf("Predictions:\n");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: ", result.classification[ix].label);
ei_printf_float(result.classification[ix].value);
ei_printf("\n");
}

#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(" Anomaly score: ");
ei_printf_float(result.anomaly);
ei_printf("\n");
#endif
}

// ==== INFERENCE AND AUDIO HANDLING ====

static void audio_inference_callback(uint32_t n_bytes) {
for (uint32_t i = 0; i < n_bytes / sizeof(int32_t); i++) {
int16_t val = i2s_samples[i] >> 16; // Convert from 32-bit signed to 16-bit
inference.buffer[inference.buf_count++] = val;

if (inference.buf_count >= inference.n_samples) {
inference.buf_ready = 1;
inference.buf_count = 0;
}
}
}

static void capture_samples(void *arg) {
size_t bytes_read;
while (record_status) {
i2s_read(I2S_PORT, (char *)i2s_samples, SAMPLE_BUFFER_SIZE * sizeof(int32_t), &bytes_read, portMAX_DELAY);

if (bytes_read > 0) {
audio_inference_callback(bytes_read);
} else {
ei_printf("ERR: I2S read failed\n");
}
}
vTaskDelete(NULL);
}

static bool microphone_inference_start(uint32_t n_samples) {
inference.buffer = (int16_t *)malloc(n_samples * sizeof(int16_t));
if (!inference.buffer) return false;

inference.buf_count = 0;
inference.n_samples = n_samples;
inference.buf_ready = 0;

if (i2s_init() != 0) {
ei_printf("ERR: I2S init failed\n");
return false;
}

xTaskCreate(capture_samples, "CaptureSamples", 4096, NULL, 1, NULL);
return true;
}

static bool microphone_inference_record(void) {
while (!inference.buf_ready) {
delay(10);
}
inference.buf_ready = 0;
return true;
}

static int microphone_audio_signal_get_data(size_t offset, size_t length, float *out_ptr) {
numpy::int16_to_float(&inference.buffer[offset], out_ptr, length);
return 0;
}

static int i2s_init() {
i2s_config_t i2s_config = {
.mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX),
.sample_rate = SAMPLE_RATE,
.bits_per_sample = (i2s_bits_per_sample_t)I2S_SAMPLE_BITS,
.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT,
.communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
.intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1,
.dma_buf_count = 8,
.dma_buf_len = 512,
.use_apll = false,
.tx_desc_auto_clear = false,
.fixed_mclk = 0
};

i2s_pin_config_t pin_config = {
.bck_io_num = I2S_SCK,
.ws_io_num = I2S_WS,
.data_out_num = -1,
.data_in_num = I2S_SD
};

esp_err_t err;
err = i2s_driver_install(I2S_PORT, &i2s_config, 0, NULL);
if (err != ESP_OK) return err;

err = i2s_set_pin(I2S_PORT, &pin_config);
if (err != ESP_OK) return err;

err = i2s_zero_dma_buffer(I2S_PORT);
return err;
}

static void i2s_deinit() {
i2s_driver_uninstall(I2S_PORT);
}

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...