Saltar al contenido principal

Desplegando Tu Brazo Robótico Inteligente Controlado por Voz con reSpeaker + HorizonArm-Mark

Objetivo: Hacer que el brazo robótico HorizonArm-Mark funcione con reSpeaker XVF3800 para lograr la operación del brazo robótico controlado por voz.

Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects

reSpeaker XVF3800 es un arreglo circular profesional de 4 micrófonos basado en el chip XMOS XVF3800. Cuenta con modo dual, captación de campo lejano de 360° (hasta 5 metros), Cancelación de Eco Acústico (AEC), Control Automático de Ganancia (AGC), Dirección de Llegada (DoA), desreverberación, formación de haz y supresión de ruido, proporcionando captación de voz confiable en entornos ruidosos. Con sus potentes capacidades de captura de audio y reducción de ruido, proporciona excelentes "oídos" para aplicaciones de control por voz.

reSpeaker banner


Parte 1: Preparación de Hardware y Firmware de reSpeaker

Esta sección explica cómo flashear el firmware USB para el reSpeaker XVF3800. El firmware USB soporta modo plug-and-play, permitiendo conexión directa a PCs, Raspberry Pi y otros dispositivos. El firmware USB solo soporta USB DFU (no I2C DFU). Si el dispositivo está ejecutando actualmente firmware I2S, por favor ingrese al Modo Seguro primero, luego flashee el firmware USB usando USB DFU. El Modo Seguro soporta tanto USB DFU como I2C DFU.

Recursos de Referencia:

1.1 Preparación

Requisitos de Hardware

ElementosDescripción
reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic ArrayArreglo de micrófonos controlador principal
Cable USB Type-CUsado para alimentación y transmisión de datos
ComputadoraCompatible con Windows / macOS / Linux

Preparación de Software (Instalando dfu-util)

Windows:

  1. Descarga y extrae los binarios de dfu-util (ej., D:\dfu-util-0.11-binaries\win64\)
  2. Agrega el directorio que contiene dfu-util.exe al PATH del sistema
  3. Abre un símbolo del sistema y ejecuta dfu-util -V para verificar la instalación
  4. Si dfu-util -l devuelve LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED, por favor usa Zadig para reemplazar el controlador del dispositivo con WinUSB

macOS (Homebrew):

brew install dfu-util
dfu-util -l

Linux (Debian / Ubuntu / Raspberry Pi OS):

sudo apt update
sudo apt install dfu-util
sudo dfu-util -l

Descargar Firmware USB

Visita el repositorio de firmware: https://github.com/respeaker/reSpeaker_XVF3800_USB_4MIC_ARRAY/tree/master/xmos_firmwares

Selecciona uno de los siguientes firmwares USB según tus necesidades (la versión de 2 canales es generalmente suficiente):

FirmwareCanalesDescripción
respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin2Salida de doble canal procesada
Canal 0: Conferencia
Canal 1: ASR
respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_6chl_v2.0.x.bin6Canal 0: Audio procesado (Conferencia)
Canal 1: Audio procesado (ASR)
Canales 2-5: Datos en bruto para Micrófonos 0-3

1.2 Conectar e Ingresar al Modo DFU

Instrucciones de Cableado

Al conectar a una computadora, por favor usa el puerto USB-C cerca del conector de auriculares de 3.5mm (lado XMOS). No uses el puerto del lado XIAO.

Ingresando al Modo Seguro

El modo seguro es requerido en las siguientes situaciones:

  • El firmware actual está en modo I2S y necesita cambiarse a modo USB
  • El firmware está corrupto o se flasheó firmware incorrecto

Pasos de Operación:

  1. Desconecta completamente el dispositivo de la alimentación
  2. Mantén presionado el botón Mute de la placa
  3. Mientras mantienes el botón presionado, reconecta la alimentación
  4. Cuando el LED rojo comience a parpadear, suelta el botón — el dispositivo ha ingresado al Modo Seguro

1.3 Flashear Firmware USB Usando dfu-util

Confirmar Visibilidad del Dispositivo

Ejecuta el siguiente comando para verificar si el dispositivo es reconocido:

# Linux / Raspberry Pi OS
sudo dfu-util -l

# macOS / Windows
dfu-util -l

La salida esperada debe incluir: Found DFU: [2886:001a] ... alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade"

Ejecutar Comando de Flasheo

# Linux / Raspberry Pi OS (needs sudo)
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin

# macOS / Windows (no sudo needed)
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin

Descripción de Parámetros:

  • -R: Reiniciar/rebootear el dispositivo después de que el flasheo esté completo
  • -e: Borrar firmware original
  • -a 1: Escribir a la partición de Actualización
  • -D: Especificar la ruta al archivo de firmware

Después de que el flasheo esté completo, el dispositivo se reiniciará automáticamente y cargará el firmware USB.

1.4 Verificación y Solución de Problemas

Verificar Firmware

Después de flashear el firmware USB, puedes verificarlo de la siguiente manera:

  1. Detección del Administrador de Dispositivos

    • Windows: Abre el Administrador de Dispositivos; deberías ver "reSpeaker 3800" bajo "Sonido, vídeo y controladores de juegos"
    • macOS/Linux: Ejecuta el comando lsusb para verificar si el dispositivo es reconocido como un dispositivo de audio USB

    usbset

  2. Prueba de Grabación

    • Usa Audacity u otro software de grabación
    • Selecciona "reSpeaker 3800" como el dispositivo de grabación
    • Establece la frecuencia de muestreo a 16000 Hz y el número de canales según el firmware flasheado (2 o 6 canales)
    • Inicia la grabación y prueba la captura de voz

Preguntas Comunes

P: ¿No puedes detectar el dispositivo con dfu-util -l?

  • Verifica el cable USB y el puerto (debes usar el conector del lado XMOS, el puerto USB-C cerca del conector de auriculares de 3.5mm)
  • Si el dispositivo está ejecutando actualmente firmware I2S, por favor ingresa al Modo Seguro primero
  • Usuarios de Windows: Asegúrate de que el controlador WinUSB sea usado vía Zadig

P: ¿Error durante el flasheo?

  • Intenta cambiar el cable USB o el puerto del host
  • Re-flashea en Modo Seguro

P: ¿La computadora no reconoce el dispositivo después del flasheo?

  • Asegúrate de estar usando el archivo de firmware USB (el nombre del archivo comienza con usb), no el firmware I2S
  • Intenta reconectar el dispositivo o cambiar el puerto USB

P: ¿Sin sonido o sonido anormal durante la grabación?

  • Verifica si la frecuencia de muestreo del software de grabación está establecida a 16000 Hz
  • Confirma que el conteo de canales coincida con el firmware (2 o 6 canales)
  • Verifica si el micrófono está silenciado (ve si el LED rojo de silencio está encendido; presiona el botón de silencio para desactivar el silencio)

Parte 2: Configuración de Software y Conexión

2.1 Conexión de Hardware

Asegúrate de que la computadora de control esté conectada tanto al brazo robótico como al arreglo de micrófonos vía USB.

2.2 Conectando el Brazo Robótico

  1. Abre el software de control del brazo robótico, HorizonArm
  2. Haz clic en el botón Connect en la esquina superior izquierda
  3. Selecciona el puerto serie correspondiente (ej., COM3) y la velocidad de baudios (500000)
  4. Selecciona Motor ID SettingsRobotic ArmCustom ID, y confirma que muestre: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  5. Haz clic en Connect

armset

Una vez que la conexión sea exitosa, puedes ver el estado del brazo robótico en la interfaz de HorizonArm. Haz clic en Go to Zero para devolver el brazo a su posición inicial (estado recto de 90 grados).

2.3 Configurando el Sistema de IA

  1. Haz clic en la interfaz Embodied Intelligence
  2. Configura parámetros:
    • Ingresa la dirección API y la clave para el LLM (Modelo de Lenguaje Grande)
    • Selecciona el ID de Cámara (usualmente 1, o 0 para algunos modelos)
  3. Haz clic en Initialize AI System
  4. Ingresa a la interfaz Embodied Drive para comenzar a usarla

aiset

2.4 Operación de Control por Voz

Después de ingresar a la interfaz de ejecución, verás cuatro botones de control:

monitor

Métodos de Operación:

FunciónInstrucciones de Operación
Execute CommandIngresa un comando en la caja de texto y haz clic en el botón para ejecutarlo
Run DialogueSimilar a una función de grabación:
• Primer clic: Iniciar grabación
• Segundo clic: Terminar grabación
La grabación será enviada al LLM para procesamiento, los resultados se mostrarán en la interfaz, y el brazo robótico realizará acciones basadas en las instrucciones
Enable Dialogue ModeEl brazo robótico ingresa a un estado de escucha continua. Después de decir la palabra de activación "Mark", el habla subsecuente será reconocida como un comando y ejecutada

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestro producto! Proporcionamos múltiples canales de comunicación para asegurar que tengas una experiencia fluida con el producto.

Loading Comments...