Saltar al contenido principal

Descripción General del Hardware de reTerminal DM

pir

reTerminal DM es un HMI industrial de código abierto de 10.1" - un Maestro de Dispositivo Integrado para unificar el flujo de datos y gestionar el dispositivo en sitio.

Basado en Raspberry Pi CM4, y como un dispositivo todo-en-uno Panel PC, HMI, PLC, Gateway IIoT, reTerminal DM es una nueva generación de hub de detección interactivo con una pantalla grande de grado industrial IP65.

Está equipado con rica escalabilidad y conectividad híbrida, soportando bus CAN, RS485, RS232, puerto Gigabit Ethernet, y otras interfaces, así como potentes capacidades de comunicación inalámbrica como 4G, LoRa®, WiFi, y BLE.

*Los módulos 4G y LoRa® no vienen con reTerminal DM por defecto, por favor compre los módulos relevantes en consecuencia, para paquete 4G

Esta Wiki le mostrará cómo Ensamblar y Desensamblar la unidad para instalar componentes periféricos, así como la opción para montaje

Prerrequisito de hardware

Necesita preparar el siguiente hardware

  • reTerminal DM x 1
  • Juego de destornilladores
    • Phillips + 3.5 bit
    • Phillips + 3.0 bit
    • Ranurado - 2.5 bit

Guía de Ensamblaje y Desensamblaje de la Cubierta Trasera

PASO 1: Por favor coloque cuidadosamente el reTerminal DM con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.

pir

PASO 2: Afloje los tornillos y retire la cubierta trasera.

pir

Ensamblaje de Antena WiFi/BLE

PASO 1: Retire la cubierta trasera, saque el tapón de silicona.

PASO 2: Cargue el conector SMA de la antena en la cubierta trasera, y atornille la antena en el conector SMA

PASO 3: Inserte el otro extremo del alimentador de la antena (enchufe IPEX) en el socket IPEX del CM4.

PASO 4: Cubra la cubierta trasera y bloquee los tornillos.

pir

Ensamblaje del Módulo 4G y Antena

PASO 1: Retire la cubierta trasera, saque el tapón de silicona.

PASO 2: Cargue el conector SMA de la antena en la cubierta trasera, y atornille la antena en el conector SMA

PASO 3: Inserte el módulo 4G en el socket de la placa principal y bloquee los tornillos.

PASO 4: Inserte el otro extremo del alimentador de la antena (enchufe IPEX) en el socket IPEX del módulo 4G.

PASO 5: Cubra la cubierta trasera y bloquee los tornillos.

pir

Ensamblaje del Módulo LoRa® y Antena

PASO 1: Retire la cubierta trasera, saque el tapón de silicona.

PASO 2: Cargue el conector SMA de la antena en la cubierta trasera, y atornille la antena en el conector SMA

PASO 3: Inserte el módulo LoRa® en el socket de la placa principal y bloquee los tornillos.

PASO 4: Inserte el otro extremo del alimentador de la antena (enchufe IPEX) en el socket IPEX del módulo LoRa®.

PASO 5: Cubra la cubierta trasera y bloquee los tornillos.

pir

Instalar Módulo de Extensión PCIe

nota

El Módulo de Extensión PCIe será lanzado pronto, por favor manténgase atento.

PASO 1: Retire la cubierta trasera.

PASO 2: Inserte dos juegos de cables de 16 pines en los sockets del tablero del Módulo de Extensión PCIe y el Tablero de Puerto de Red Dual.

PASO 3: Cargue el tablero del Módulo de Extensión PCIe en la placa principal y bloquee los tornillos.

PASO 4: Coloque el Tablero de Puerto de Red Dual en la cubierta frontal del DM, y bloquee los tornillos.

PASO 5: Retire la Pantalla del Puerto de Red de la Ranura de expansión.

PASO 6: Cubra la carcasa trasera y bloquee los tornillos.

pir

Instalar SSD

PASO 1: Retire la cubierta trasera.

PASO 2: Cargue el tablero del Módulo de Extensión PCIe en la placa principal y bloquee los tornillos.

PASO 3: Cubra la carcasa trasera de vuelta y bloquee los tornillos.

PASO 4: Desatornille el tornillo de la cubierta de remoción rápida y saque la cubierta de remoción rápida.

PASO 5: Cargue el SSD en el socket M.2 y bloquee los tornillos.

PASO 6: Coloque la cubierta de remoción rápida de vuelta y bloquee los tornillos.

pir

Instalar Cámara

nota

El Módulo PiCamera V2 ha sido probado y funciona en reTerminal DM, Necesitará obtener un módulo de cámara FPC largo personalizado para usar en reTerminal DM.

PASO 1: Retire la cubierta trasera.

PASO 2: Inserte la cámara en el tablero inferior de la cámara.

PASO 3: Inserte el cable FPC de la cámara en el socket del tablero inferior de la cámara.

PASO 4: Instale la cámara en la cubierta frontal y adhiera una etiqueta para fijarla.

PASO 5: Ensamble el módulo de la cámara en la cubierta frontal, y bloquee los tornillos.

PASO 6: Conecta el FPC al socket de la placa principal, coloca la cubierta trasera de vuelta y aprieta los tornillos

pir

Instalar Módulo PoE

PASO 1: Retira la cubierta trasera y saca la placa principal.

PASO 2: Inserta el PoE en la placa principal según la marca de punto.

PASO 3: Suelda el módulo PoE en la parte trasera de la placa principal.

PASO 4: Asegura de vuelta la placa principal, coloca la cubierta trasera y aprieta los tornillos.

pir

Reemplazo de Batería RTC

PASO 1: Retira la cubierta trasera.

PASO 2: Inserta el cable de la batería RTC en el socket de la batería RTC, y adhiere la batería RTC al puerto de red.

PASO 3: Coloca la cubierta trasera de vuelta y aprieta los tornillos.

pir

Reemplazo de Fusible

PASO 1: Retira la cubierta trasera.

PASO 2: Saca el fusible viejo del socket de fusible de la placa principal e inserta el fusible nuevo.

PASO 3: Coloca la cubierta trasera de vuelta y aprieta los tornillos.

pir

Guía de Conexión a Tierra del Chasis

PASO 1: Afloja el tornillo de conexión a tierra.

PASO 2: Carga el conector de conexión a tierra y aprieta el tornillo

pir

Guía de Conexión de Terminal

PASO 1: Inserta el conector de alimentación en la dirección mostrada abajo.

PASO 2: Inserta el conector de cable en la dirección mostrada abajo

pir

Guía de Montaje

El reTerminal DM soporta múltiples métodos de instalación, y los usuarios pueden elegir flexiblemente según sus escenarios de uso. Debe notarse que el producto estándar no viene con los accesorios requeridos para Montaje en Panel y Montaje en Riel DIN, y se necesitan comprar accesorios definidos para la instalación. Para detalles sobre accesorios, por favor consulta la sección 2.3 Interfaces y Módulos Opcionales.

Montaje en Panel

Se requiere el Kit de montaje en panel para reTerminal DM para el montaje en panel

pir

Montaje VESA

pir

Montaje en Riel DIN

Se requiere Bloque Deslizante para Riel de Guía Lineal para el montaje en Riel DIN

pir

pir

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...