Saltar al contenido principal

Módulo Quectel RM520N para Jetson

El RM520N es una serie de módulos IoT 5G especialmente optimizados para aplicaciones IoT/eMBB, diseñados en formato M.2 de acuerdo con la especificación 3GPP Release 16, que soporta tanto los modos 5G NSA como SA. El RM520N es compatible con la serie de módulos 5G RM50xQ de Quectel, el módulo LTE-A Cat 6 EM06, la serie de módulos Cat 12 EM12/EM12xR/EM120K, y el módulo Cat 16 EM160R-GL, facilitando la migración de LTE-A a 5G.

El RM520N es un módulo de grado industrial para aplicaciones industriales y comerciales únicamente. Cubre casi todos los operadores principales a nivel mundial y soporta la tecnología de localización Qualcomm® IZat Gen9C Lite (GPS, GLONASS, BDS y Galileo). El receptor GNSS integrado simplifica enormemente el diseño del producto y proporciona capacidad de posicionamiento más rápida, precisa y confiable.

Gracias a un rico conjunto de protocolos de Internet, interfaces estándar de la industria y abundantes funcionalidades (controladores USB y PCIe para Windows 10, Linux y Android), el módulo puede adoptarse en una amplia gama de aplicaciones eMBB e IoT incluyendo routers industriales, gateways domésticos, STB, laptops industriales, laptops de consumo, PDAs industriales, PCs tablet resistentes, transmisión de video y señalización digital.

Características

  • Módulo multi-modo 5G/4G/3G en formato M.2, optimizado para aplicaciones IoT y eMBB
  • Cobertura mundial 5G y LTE-A
  • Soporta modos NSA y SA
  • Receptor GNSS multi-constelación disponible para aplicaciones que requieren posicionamiento rápido y preciso en cualquier entorno
  • Refinamientos de características: DFOTA y VoLTE (opcional)

Especificaciones

Dispositivos Compatibles

nota

Solo se listan arriba los dispositivos probados.

Conexión de Hardware

peligro

En este wiki, usaremos el reComputer Robotics J3011 como ejemplo para demostrar cómo instalar y configurar un módulo RM520N-GL en un dispositivo Jetson.

Paso 1. Preparar todos los materiales que se utilizarán.

  • reComputer Robotics J4012 equipado con Jetpack 6.2
  • Módulo Quectel RM520N-GL

Paso 2. Ajustar la posición del tornillo de soporte.

Paso 3. Insertar el módulo 5G en el puerto M.2 Key B.

Paso 4. Apretar los tornillos de fijación e instalar la antena.

Paso 5. Instalar la tarjeta SIM 5G en el panel frontal.

Configurar el Módulo 5G

Iniciar el dispositivo Jetson e ingresar el siguiente comando en la terminal.

sudo apt install minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2

En la interfaz de minicom, podemos usar comandos AT para configurar el modo de operación del módulo 5G.

AT+CPIN? # Check SIM card status. A normal response is READY.
AT+QCFG="usbnet",3 # Set module operation mode to RNDIS. A normal response is OK.
AT+CFUN=1,1 # Restart the module. If it fails to start for an extended period, try restarting the Jetson device.
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",AUTO # Set automatic network mode or prioritize LTE network mode
AT+QNWPREFCFG="mode_pref",LTE

Si todo va bien, su dispositivo ahora debería poder acceder a internet normalmente.

Para verificar la calidad de la red, puede usar una herramienta de prueba de velocidad para probar la velocidad de la red.

Problema conocido: Hemos encontrado que este método de configuración permite al módulo 5G conectarse a la red normalmente, pero la información de mmcli muestra anomalías.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...