Saltar al contenido principal
Etapa 3 · Capítulo 10 · Teoría

10. LeRobot y la Arquitectura del Sistema reBot Arm

Capítulo 10 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: qué es LeRobot, la división del trabajo entre los brazos líder/seguidor, la arquitectura de plugins Robot y Teleoperator, el flujo de datos cámara/CAN/brazo y las diferencias de configuración entre DM y RS.

10.1 Qué es LeRobot y por qué lo necesitamos​

Motivación

10.1 Qué es LeRobot y por qué lo necesitamos

En el Capítulo 9 establecimos el marco conceptual del aprendizaje por imitación: demostración, datos, modelo, bucle cerrado. Pero para ejecutar realmente este flujo, enseguida te encuentras con un montón de problemas triviales pero específicos:

  • ¿Cómo alinear las marcas de tiempo entre los fotogramas de la cámara y los ángulos articulares?
  • ¿Qué formato debe usarse para almacenar imágenes, estados y acciones de docenas de Episodios?
  • ¿Cómo compartir y descargar modelos entrenados en Hugging Face Hub?
  • ¿Cómo pueden las tres bases de código — recopilación de datos, entrenamiento e inferencia — compartir la misma lógica de control del brazo?
Reinventing the wheel

Si todo el mundo reinventara la rueda, el aprendizaje de robots seguiría siendo un juego para unos pocos laboratorios. LeRobot es el framework de código abierto que Hugging Face creó para resolver esto: implementa algoritmos probados de aprendizaje por imitación (ACT, smolVLA, GR00T, etc.) en PyTorch, define un formato estándar de dataset de robots y proporciona una cadena de herramientas completa de línea de comandos desde la teleoperación y la recopilación de datos hasta el entrenamiento y el despliegue en robots reales.

10.2 Brazo líder y brazo seguidor​

Brazos

10.2 Brazo líder y brazo seguidor

  • El primer paso del aprendizaje por imitación es "el humano demuestra al robot". La pregunta es: ¿cómo "enseña" un humano a un brazo con un alcance de 750 mm a hacer movimientos de agarre precisos? Guiarlo físicamente con la mano es a la vez peligroso y produce datos no suaves.
  • La respuesta es la teleoperación maestro-esclavo: usar un brazo de demostración estructuralmente similar, ligero y flexible como "dispositivo de entrada": el humano mueve el líder y el seguidor sigue en tiempo real.
Leader arm and follower arm
  • Brazo líder (leader / brazo de enseñanza): el brazo que la persona sostiene y mueve. Solo lee posiciones: lee en tiempo real sus propios ángulos articulares y los envía al ordenador. No necesita generar fuerza, por lo que puede usar una solución de servos ligera y de bajo coste.
  • Brazo seguidor (follower / brazo de ejecución): el brazo que realmente hace el trabajo. Recibe los ángulos articulares del Líder y acciona sus motores articulares de alta potencia para seguirlos, completando el agarre real.

Esto es como la relación entre la palanca de control en la cabina de una grúa y el propio brazo de la grúa. El operador mueve la palanca ligera (Líder), mientras que el trabajo pesado lo realiza el brazo exterior (Seguidor). Cada movimiento de la palanca se "traduce" en tiempo real en movimientos del brazo de la grúa.

10.3 Arquitectura de plugins​

Plugins

10.3 Arquitectura de plugins: Robot Plugin y Teleoperator Plugin

Primer principio de diseño de LeRobot: el framework no conoce ningún hardware específico; solo define interfaces. El hardware se conecta como plugins.

Robot PluginTeleoperator Plugin
RolEjecutor: recibe acciones, informa del estadoEntrada: solo lee la intención de movimiento humana
Dirección de datosBidireccional (lectura + escritura)Unidireccional (solo lectura)
Métodos principalesget_observation(), send_action()get_action()
En el sistema reBotBrazo esclavo seguidor B601Brazo maestro líder reBot 102

Distinción en una frase: el Robot se encarga de "hacer", el Teleoperator se encarga de "leer".

Plugin architecture

10.4 Visión general del flujo de datos: cámaras, CAN y el brazo​

Flujo de datos

10.4 Visión general del flujo de datos: cámaras, CAN y el brazo

En un ciclo de control, ¿qué datos fluyen, en qué formato y por qué ruta? Un ordenador conecta tres tipos de periféricos, que corresponden a tres rutas de datos:

Data flow overview

10.5 Cuatro flujos de trabajo: cuatro usos del mismo sistema​

Flujos de trabajo

10.5 Cuatro flujos de trabajo: cuatro usos del mismo sistema

Entendiendo el hardware y el flujo de datos, cuando veas los cuatro flujos de trabajo en los capítulos posteriores de esta etapa, verás que usan los mismos plugins y la misma configuración; solo cambian las herramientas de LeRobot que se llaman:

Flujo de trabajoHerramienta de LeRobot
Teleoperationlerobot-teleoperate
Data Collectionlerobot-record
Traininglerobot-train
Inference & Deploymentlerobot-record (con una policy) o un script de inferencia
  • La teleoperación y la recopilación de datos usan la misma cadena de hardware: la única diferencia es si se registran los datos o no.
  • El despliegue de inferencia y la recopilación de datos son imágenes especulares estructurales: durante la recopilación, las acciones provienen del Líder (humano); durante la inferencia, las acciones provienen del modelo (checkpoint). Todo lo demás (lectura de la cámara, retroalimentación de State, comandos CAN, límites de seguridad) es idéntico. Este es el beneficio de una arquitectura de plugins: cambiar el tomador de decisiones no requiere cambiar el sistema.
  • Teleoperación y despliegue de inferencia: ambos tienen todo el hardware activo y controlan el brazo en línea; la diferencia es "quién toma las decisiones": en la teleoperación, el tomador de decisiones es el humano; en la inferencia, es el modelo.

10.6 Diferencias de configuración entre DM y RS​

Config

10.6 Diferencias de configuración entre DM y RS

Elemento de comparaciónB601-DMB601-RS
Conexión del PCDamiao USB2CAN Serial BridgeAdaptador USB-CAN compatible con SocketCAN
Nombre de equipo/dev/ttyACM* (Serial Bridge)can0 (interfaz de red SocketCAN)
--robot.typeseeed_b601_dm_followerseeed_b601_rs_follower
--robot.port/dev/ttyACM0 (dependiendo de la enumeración real)can0 (dependiendo de la enumeración real)
--robot.can_adapterdamiaosocketcan

Una frase que resume la relación entre las dos versiones: el mismo esqueleto, dos conjuntos de "corazones y nervios". La estructura mecánica, la denominación de las articulaciones y los flujos de trabajo del software de alto nivel son idénticos; todas las diferencias están en los motores y la cadena de comunicación CAN, que además es el parámetro mal configurado con más frecuencia en todos los comandos de LeRobot.

Esto significa que todos los comandos posteriores de teleoperación, recopilación de datos, entrenamiento y evaluación son idénticos para ambos brazos: solo necesitas sustituir el nombre de brazo correspondiente.

Loading Comments...