Saltar al contenido principal
Etapa 4 · Capítulo 18 · Teoría

18. Aprendizaje multimodal y fundamentos de VLA

Capítulo 18 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed — visión/lenguaje/acción, VLM vs VLA, ACT vs VLA, tareas condicionadas por lenguaje, tarea única vs multitarea vs generalización, acciones continuas vs tokens de acción, y capacidades y limitaciones de VLA.

Hardware necesario para esta etapa​

Qué preparar para esta etapa. La lista completa para cada etapa está en el Capítulo 3.

Unidad de control principal

ÍtemComprarCant.
reComputer Robotics J4012🛒1
NVIDIA Jetson AGX Thor 128G🛒1

También se requiere un ordenador de sobremesa o portátil: Ubuntu 22.04, GTX 4080 o superior con 12GB+ de VRAM, 16GB+ de RAM.

Para esta etapa

ÍtemComprarCant.
reBot Arm B601 DM/RS🛒1
reBot Arm 102 Leader Arm🛒1
Cámara de muñeca monocular 720P🛒2
Soporte para cámara de muñeca🛒1
Soporte cenital para cámara Hikvision🛒1

En los capítulos anteriores, has utilizado políticas como ACT (Action Chunking with Transformers) en el reBot Arm para completar aprendizaje por imitación que "mira una imagen y produce acciones articulares". Estos métodos suelen entrenarse para una tarea única: el modelo solo aprende el comportamiento de "poner el cubo rojo en la caja", y cambiar de tarea requiere volver a recopilar datos y reentrenar.

Este capítulo presenta la idea central de VLA (Vision-Language-Action): permitir que el robot no solo "vea", sino que también "entienda" instrucciones en lenguaje natural, y que comparta una única red de política entre múltiples tareas.

Visión general de VLA

18.1 Modelos multimodales​

Multimodal

18.1 ¿Qué es un modelo multimodal?

Un modelo multimodal fusiona más de un tipo de información — imágenes, texto y estado del robot — en una única decisión unificada. En el contexto de VLA, las tres modalidades siguientes se combinan y se decodifican en acciones del robot.

18.2 Visión, lenguaje y acción​

Modalidades

18.2 Visión, lenguaje y acción

Visión, lenguaje y acción

En el marco VLA, cada una de las tres modalidades tiene una clara división de trabajo:

ModalidadSignificadoFuente típica en reBot Arm
VisiónImágenes RGB capturadas por cámaras externas y cámaras de muñecaCámara frontal, cámara de muñeca RealSense / USB
LenguajeDescripción en lenguaje natural de la tarea"Pon el destornillador en la caja de herramientas"
AcciónLos comandos de control que el robot debe ejecutarÁngulos objetivo de cada articulación, anchura de apertura/cierre de la pinza

El estado suele aparecer emparejado con la Acción: el Estado describe "dónde está ahora el robot", y la Acción describe "adónde ir después". En los conjuntos de datos de LeRobot, se almacenan en los campos observation.state y action; en GR00T se dividen además mediante meta/modality.json en subclaves como single_arm y gripper.

La diferencia clave entre VLA y las políticas puramente visuales: el lenguaje se convierte en una variable de condicionamiento. Durante el entrenamiento, cada trayectoria de demostración se vincula a una descripción de tarea; en la inferencia, el usuario solo necesita cambiar el texto de la instrucción, sin cambiar los pesos del modelo (dentro de la cobertura de datos).

18.3 Diferencia entre VLM y VLA​

VLM vs VLA

18.3 Diferencia entre VLM y VLA

VLM vs VLA
AspectoVLM (Vision-Language Model)VLA (Vision-Language-Action)
SalidaTexto, descripciones, resultados de razonamientoSecuencia de acciones del robot
Uso típicoPreguntas y respuestas sobre imágenes, comprensión de escenas, generación de descripcionesAgarre, colocación, abrir/cerrar puertas y otras manipulaciones
Modelos representativosLLaVA, Qwen-VL, Cosmos-Reason2GR00T, pi0, OpenVLA
Relación con el robotPuede ayudar en la planificación, no acciona directamente los motoresProduce comandos de control de extremo a extremo

Se puede entender de forma sencilla como: VLM se encarga de "entender el mundo y hablar sobre él", mientras que VLA se encarga de "entender el mundo y actuar".

Isaac GR00T N1.7 reutiliza arquitectónicamente las capacidades de VLM: su backbone es Cosmos-Reason2-2B (basado en la arquitectura Qwen3-VL, sustituyendo al backbone Eagle de N1.6), responsable de codificar imágenes y lenguaje, seguido de una cabeza de acción Diffusion Transformer (DiT) que decodifica representaciones semánticas en fragmentos de acción continuos. Por lo tanto, GR00T es tanto un VLA como un modelo que incorpora fuertes capacidades de representación VLM.

18.4 Diferencia entre ACT y VLA​

ACT vs VLA

18.4 Diferencia entre ACT y VLA

ACT vs VLA

El ACT que encontraste en capítulos anteriores y el VLA de este capítulo pertenecen ambos a la familia del aprendizaje por imitación (Behavior Cloning), pero sus objetivos de diseño son diferentes:

AspectoACTVLA (GR00T como ejemplo)
Condición de tareaNormalmente sin lenguaje, tarea única implícitaLenguaje + visión, multitarea explícita
Tamaño del modeloMás pequeño (decenas de millones de parámetros)Más grande (modelo base de miles de millones de parámetros)
Método de entrenamientoEntrenar desde cero o ligero fine-tuningPreentrenamiento de modelo base + fine-tuning en tareas posteriores
Representación de la acciónFragmento de acción (action chunk)Fragmento de acción + denoising con Flow Matching
GeneralizaciónBuen rendimiento dentro de la distribución; reentrenar al cambiar de tareaEl condicionamiento por lenguaje permite transferencia zero/few-shot
Tipo de política en LeRobotactgroot

La técnica central de ACT es el Action Chunking: predecir varios pasos de acción futuros de una vez para reducir el error acumulado de la inferencia paso a paso. GR00T también predice fragmentos de acción, pero la longitud de la ventana varía según la versión:

  • N1.5 / N1.6: action_horizon = 16
  • N1.7: action_horizon se expande de 16 a 40, y la dimensión máxima del espacio general de estado/acción preentrenado se expande en consecuencia (reBot en realidad solo usa 7 dimensiones; las dimensiones restantes se rellenan automáticamente con ceros)
  • Política groot de LeRobot: el código fuente usa por defecto chunk_size=50, n_action_steps=50

Este tutorial sigue el ejemplo oficial de fine-tuning de N1.7, usando chunk_size=40 durante el entrenamiento para alinearse con la ventana de acción preentrenada. No te quedes con 16: una ventana desajustada degrada los resultados del fine-tuning. action_horizon se escribe en la cabeza de difusión durante el entrenamiento y no puede ampliarse arbitrariamente en la inferencia.

Ruta de migración: si ya tienes un conjunto de datos ACT para el reBot Arm (formato LeRobot v2), el Capítulo 20 solo requiere añadir anotaciones de lenguaje y configuración de Modalidad antes de que pueda usarse para el fine-tuning de GR00T, sin volver a recopilar todas las demostraciones.

18.5 Tareas de robot condicionadas por lenguaje​

Lenguaje

18.5 Tareas de robot condicionadas por lenguaje

Tareas de robot condicionadas por lenguaje

La forma estándar de una tarea condicionada por lenguaje es:

Input: image I_t + language instruction L + current state S_t
Output: actions A_{t:t+H} (action chunk for the next H steps)

La granularidad de la instrucción puede variar:

  • A nivel de tarea: "pon el cubo rojo en la caja azul" (una frase compartida por toda la trayectoria)
  • A nivel de subobjetivo: "primero acércate al objeto" -> "luego cierra la pinza" (anotación segmentada, escenarios avanzados)
  • A nivel de restricción: "coloca suavemente", "evita obstáculos" (modifica cómo se ejecuta la acción)

En los datasets de LeRobot, el lenguaje suele escribirse en el campo meta/tasks.jsonl o annotation. GR00T lo lee a través de la clave annotation en modality.json; dos formas comunes son:

Nombre de la claveDatasets típicosRecomendación de reBot
human.task_descriptionSO-100, cube_to_bowl y otras tareas sencillas de escritorioRecomendado: coherente con el ejemplo del Capítulo 20
human.action.task_descriptionLIBERO, SimplerEnv y otros benchmarks de simulaciónÚsalo solo si tus datos provienen de estos benchmarks

Ambas claves son válidas, pero deben coincidir con los campos reales del dataset; no las mezcles entre entrenamiento e inferencia.

Consejos prácticos (reBot Arm):

  1. Al grabar cada demostración, describe la tarea en una frase corta, iniciada con verbo en chino o inglés.
  2. Mantén la redacción coherente para tareas similares, por ejemplo usa de forma uniforme "put X on Y".
  3. Evita que un único dato corresponda a múltiples redacciones; cuanto más coherente, mejor durante las primeras fases de fine-tuning.

18.6 Tarea Única, Multitarea y Generalización​

Generalización

18.6 Tarea Única, Multitarea y Generalización

Tarea única, multitarea y generalización
Paradigma de entrenamientoDescripciónEscenarios adecuados
Tarea únicaAprende solo una habilidadPredeterminado de ACT; pocos datos, objetivo claro
MultitareaEl mismo modelo aprende múltiples habilidades, diferenciadas por lenguajeFine-tuning de VLA; ordenado de escritorio, clasificación, etc.
Generalización entre cuerpos (cross-embodiment)Distintos robots comparten un modelo basePreentrenamiento de GR00T; adaptado mediante embodiment_tag

"Generalización" en las VLA tiene varios niveles — no los confundas:

  1. Misma tarea, nueva pose inicial: aún puede agarrar cuando cambia la posición del cubo — ACT normalmente también puede hacer esto.
  2. Nuevos objetos, nuevos contenedores: se basa en la generalización visual — requiere suficiente diversidad en los datos de entrenamiento.
  3. Nuevas combinaciones de instrucciones en lenguaje: "put A on B" nunca visto antes pero el patrón de la frase es familiar — la ventaja de condicionamiento por lenguaje de la VLA.
  4. Nuevo cuerpo de robot: sigue siendo utilizable al cambiar de brazo — requiere la capa de proyección de embodiment de GR00T más una pequeña cantidad de datos de fine-tuning.

Para los usuarios de reBot Arm, la expectativa realista es: después del fine-tuning, puedes cambiar entre las múltiples tareas en lenguaje ya recopiladas; para objetos totalmente nuevos o patrones de frases totalmente nuevos, aún se necesitan datos de demostración adicionales.

18.7 Acciones Continuas y Tokens de Acción​

Espacio de acción

18.7 Acciones Continuas y Tokens de Acción

Acciones continuas y tokens de acción

Hay dos representaciones principales para los comandos de control de robots:

Acciones Continuas​

Saca directamente un vector de coma flotante, por ejemplo 6 ángulos articulares + 1 valor de apertura/cierre de la pinza:

action = [q1, q2, q3, q4, q5, q6, gripper]   # shape: (7,)
  • Ventaja: alta precisión, coherente con la interfaz real del motor.
  • Desventaja: la regresión en un espacio de alta dimensión es difícil.
  • GR00T usa: DiT + Flow Matching para eliminar ruido en el espacio continuo, sacando bloques de acciones.

Tokens de Acción (Acciones Discretizadas)​

Cuantiza valores continuos en símbolos discretos, como un modelo de lenguaje que predice el siguiente token:

action_tokens = [tok_42, tok_17, tok_89, ...]
  • Ventaja: puede reutilizar arquitecturas LLM autoregresivas; adoptado por algunas VLA como pi0-FAST.
  • Desventaja: pérdida por cuantización, diseño complejo del vocabulario.

Acciones relativas vs. absolutas:

  1. El núcleo del preentrenamiento de GR00T N1.7 es el espacio de acción Relative EEF (end-effector relativo): las acciones se representan como incrementos cartesianos relativos a la pose actual del end-effector, en lugar de incrementos de ángulo articular. Los incrementos del end-effector tienen una semántica más coherente entre distintos robots (incluso vídeo humano), lo cual es clave para la generalización entre cuerpos de N1.7. El código oficial configura esto por grupo de acciones: eef_9d usa end-effector relativo, joint_position usa articulación relativa, y gripper_position se mantiene absoluto.
  2. --policy.use_relative_actions=true de LeRobot es un interruptor a nivel de framework: aplica una transformación relativa de action - state a las dimensiones articulares. Esto no es lo mismo que el Relative EEF del artículo, ni es "la recomendación predeterminada de N1.7". Cuando el reBot Arm se ejecuta en espacio articular (NON_EEF), este interruptor es solo un paso de preprocesamiento opcional de LeRobot; no lo describas como "coherente con el diseño de preentrenamiento de GR00T".
  3. Cantidades no articulares como la pinza suelen usar relative_exclude_joints para mantener el control absoluto. Las trayectorias relativas de las articulaciones son más suaves, pero la ejecución a largo plazo puede derivar.

18.8 Capacidades y Limitaciones de la VLA​

Capacidades

18.8 Capacidades y Limitaciones de la VLA

Capacidades y limitaciones de la VLA

Capacidades​

  • Impulsada por lenguaje: un modelo, muchas tareas; cambia el comportamiento cambiando la instrucción.
  • Robustez visual: el preentrenamiento a gran escala aporta mejor comprensión de escenas que un ACT pequeño.
  • Transferencia entre tareas: las representaciones pueden compartirse entre patrones de frases similares y objetos similares.
  • Predicción de bloques de acción: una inferencia saca múltiples pasos, adecuado para control en tiempo real (con política de inferencia RTC).

Limitaciones​

  • Alta demanda de cómputo: N1.7-3B recomienda más de 40 GB de VRAM para fine-tuning (H100 / L40; entrenar solo el projector + la cabeza DiT alcanza picos alrededor de 35 GB; el tutorial oficial de fine-tuning en simulación requiere ≥ 48 GB). La inferencia solo necesita 16 GB+ (una RTX 4090 puede ejecutar inferencia). El fine-tuning completo en una tarjeta de 24 GB es básicamente inviable salvo que se use fine-tuning eficiente como LoRA / PEFT.
  • Formato de datos más complejo: además de los campos estándar de LeRobot, se requieren un modality.json y una etiqueta de embodiment.
  • No es una panacea: objetos, instrucciones y disposiciones de puesto de trabajo no cubiertos por el conjunto de entrenamiento pueden seguir fallando.
  • Latencia: la inferencia de modelos grandes es más lenta que ACT; configura n_action_steps y los parámetros de RTC adecuadamente.
  • Brecha sim-to-real: los datos de preentrenamiento están dominados por plataformas humanoides/específicas; los brazos de escritorio requieren suficiente fine-tuning.

¿Cuándo Elegir ACT y Cuándo Elegir VLA?​

EscenarioRecomendación
Tarea repetitiva única, dispositivo en el borde, baja latenciaACT
Multitarea, interacción por lenguaje, dispuesto a invertir en GPU y anotaciónVLA / GR00T
Ya tienes datos de ACT y quieres ampliar a multitareaAñade lenguaje a los datos existentes de LeRobot -> fine-tuning con GR00T

18.9 Resumen del Capítulo​

Resumen

18.9 Resumen del Capítulo

  • Los modelos multimodales fusionan visión, lenguaje y estado en decisiones unificadas.
  • La VLA añade salida de acción sobre la VLM, soportando manipulación condicionada por lenguaje.
  • ACT es una solución ligera de tarea única; GR00T es una solución VLA de preentrenamiento a gran escala + fine-tuning.
  • El preentrenamiento N1.7 usa Relative EEF y action_horizon=40; las acciones relativas articulares en LeRobot son un paso de preprocesamiento opcional separado — no confundas ambos.
  • El siguiente capítulo presenta cómo aterrizar la VLA general en este embodiment específico, el reBot Arm.
Loading Comments...