Saltar al contenido principal
Etapa 4 · Capítulo 20 · Práctica

20. Preparación del conjunto de datos reBot VLA

Capítulo 20 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: requisitos previos, comprobación del conjunto de datos de LeRobot, añadido de descripciones de tareas en lenguaje natural, configuración de las claves de estado/acción/cámara, creación de meta/modality.json, establecimiento de la etiqueta de embodiment, verificación del orden de las articulaciones y las dimensiones, y organización multi‑tarea.

⚡ Sin código · Sin configuración de entorno

Omite la configuración: ejecuta el reBot Arm y LeRobot desde una sola aplicación

SenseCraft Robotics es la plataforma sin código de Seeed para el SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS y B601-DM. Conecta los brazos, calibra, recopila demostraciones, entrena y ejecuta inferencias desde una interfaz guiada, sin entorno de Python ni terminal.

  • ✅ Flujo de trabajo guiado en 6 pasos
  • ✅ Entrenamiento en la nube, sin GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

GR00T utiliza el formato LeRobotDataset v2/v3 en LeRobot y, además, requiere meta/modality.json para describir la división semántica de estado, acción, vídeo y anotación. Este capítulo asume que ya has recopilado datos ACT en el reBot Arm mediante lerobot-record; a continuación lo actualizaremos a datos de entrenamiento VLA.

Preparación del conjunto de datos reBot VLA

20.1 Requisitos previos​

Requisitos previos

20.1 Requisitos previos

Requisitos previos
ElementoRequisito
HardwarereBot Arm B601-RS o B601-DM calibrado (ver tabla inferior)
SoftwareLeRobot instalado; se recomienda pip install "lerobot[groot,training]"
DatosAl menos 50 demostraciones satisfactorias para una tarea; para multi‑tarea, ≥ 30 por tarea
CámaraEntrenamiento e inferencia usan los mismos nombres de clave, resolución y número de cámaras

Referencia de variantes de modelo (solo cambia estos tres en todos los lerobot-record / lerobot-rollout posteriores):

Versiónrobot.typerobot.portrobot.can_adapterWiki
B601-RSseeed_b601_rs_followercan0socketcanPrimeros pasos con LeRobot
B601-DMseeed_b601_dm_follower/dev/ttyACM0damiaoPrimeros pasos con LeRobot

Antes de usar RS, configura CAN: sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 && sudo ip link set can0 up. El lado de teleoperación es siempre rebot_arm_102_leader, normalmente en el puerto /dev/ttyUSB0.

Documentos de referencia:

20.2 Comprobación del conjunto de datos de LeRobot​

Comprobar conjunto de datos

20.2 Comprobación del conjunto de datos de LeRobot

Comprobación del conjunto de datos de LeRobot

Estructura del directorio del conjunto de datos​

Los conjuntos de datos locales se encuentran por defecto en:

~/.cache/huggingface/lerobot/<repo_id>/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── episode_*.parquet
├── videos/
│ └── chunk-000/
│ └── observation.images.<camera_name>/
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── tasks.jsonl ← language task descriptions
│ ├── stats.json
│ └── modality.json ← required by GR00T, create or verify manually

Comprobación rápida con Python​

from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset

dataset = LeRobotDataset("seeed_rebot_b601_rs/pick_cube") # RS example; for DM use seeed_rebot_b601_dm/pick_cube
print(dataset)
print("Feature keys:", dataset.features.keys())
print("Frame 0 state shape:", dataset[0]["observation.state"].shape)
print("Frame 0 action shape:", dataset[0]["action"].shape)

Lista de comprobación requerida​

Elemento a comprobarValor esperado (reBot B601-RS / B601-DM brazo único)
Dimensión de observation.state(7,) - 6 articulaciones + 1 pinza
Dimensión de action(7,) - alineada con el estado
Claves de vídeop. ej. observation.images.front, observation.images.side
FPSNormalmente 30
tasks.jsonlCada task_index tiene una descripción en lenguaje natural correspondiente
Episodios fallidosEliminados o marcados para evitar contaminar el entrenamiento
aviso

Si el estado/acción no es de 7 dimensiones, la configuración del robot durante la grabación era incorrecta; vuelve a lerobot-record para depurar. No fuerces la edición de modality.json para rellenar dimensiones.

20.3 Añadir descripciones de tareas en lenguaje natural​

Lenguaje

20.3 Añadir descripciones de tareas en lenguaje natural

Añadir descripciones de tareas en lenguaje natural

El entrenamiento VLA requiere condicionamiento por lenguaje. Hay dos formas:

Método A: Escribir directamente durante la grabación (recomendado)​

Cada episodio se graba con --dataset.single_task. A continuación se usa B601-RS como ejemplo (Wiki); los usuarios de DM sustituyen type / port / can_adapter por seeed_b601_dm_follower, /dev/ttyACM0, damiao.

# RS: bring up CAN first
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_vla_pick_cube \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.single_task="put the black cube on the blue tray" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=20

Método B: Rellenar a posteriori meta/tasks.jsonl​

Si los datos ACT existentes carecen de lenguaje, edita meta/tasks.jsonl:

{"task_index": 0, "task": "put the black cube on the blue tray"}
{"task_index": 1, "task": "put the screwdriver into the toolbox"}

En un conjunto de datos multi‑tarea, distintos episodios se asocian a diferentes descripciones mediante el campo task_index. Todos los episodios de la misma tarea deben compartir el mismo task_index.

Directrices para la anotación en lenguaje natural​

  1. Verbo al principio, describiendo la acción objetivo: «agarrar...», «colocar...», «empujar...».
  2. Sé específico con los nombres de los objetos: «cubo negro» es mejor que «objeto».
  3. Mantén los patrones de frase consistentes: para multi‑tarea, usa la misma plantilla, por ejemplo siempre «poner X sobre Y».
  4. Tanto chino como inglés funcionan, pero el idioma debe ser coherente entre entrenamiento e inferencia.
  5. Evita múltiples formulaciones para un mismo punto de datos (especialmente en las primeras fases de fine‑tuning).

20.4 Configuración de claves de estado y de acción​

Estado y Acción

20.4 Configuración de claves de estado y de acción

Configuración de claves de estado y de acción

El vector de 7 dimensiones del reBot Arm B601-RS / B601-DM se concatena en el siguiente orden de articulaciones (coherente con el driver de LeRobot):

ÍndiceNombre de clave (semántica)Significado
0shoulder_panRotación del hombro
1shoulder_liftElevación del hombro
2elbow_flexFlexión del codo
3wrist_flexFlexión de la muñeca
4wrist_yawGuiñada de la muñeca
5wrist_rollGiro de la muñeca
6gripperApertura/cierre de la pinza

En el modality.json de GR00T, las 7 dimensiones anteriores se dividen en dos claves semánticas:

  • single_arm: índices 0-5 (6 articulaciones)
  • gripper: índice 6 (pinza)
nota

El corte (slicing) en Python es semiabierto: "end": 6 significa hasta el índice 5, y "start": 6, "end": 7 significa el índice 6.

20.5 Configuración de claves de cámara​

Cámara

20.5 Configuración de claves de cámara

Configuración de claves de cámara

GR00T asigna las claves de cámara originales del conjunto de datos a nombres de clave estándar mediante el campo video de modality.json.

Disposiciones de cámara reBot habituales​

Clave del conjunto de datos (original_key)Clave estándar de modalityUso recomendado
observation.images.frontfrontVista amplia montada en el soporte
observation.images.sidesidePrimer plano de la muñeca

Ejemplo: si las claves de cámara durante la grabación son front y side:

"video": {
"front": {
"original_key": "observation.images.front"
},
"side": {
"original_key": "observation.images.side"
}
}

Principios clave:

  1. original_key debe coincidir exactamente con la clave real en el conjunto de datos.
  2. Las claves estándar en el lado izquierdo de la modalidad (front, side) se usarán de forma uniforme durante el entrenamiento y la inferencia.
  3. Se puede entrenar con una sola cámara, pero dos cámaras suelen funcionar mejor.
  4. La resolución recomendada es uniformemente 640x480, consistente con los parámetros de grabación.

Encuentra el índice de la cámara local:

lerobot-find-cameras opencv

20.6 Creación de meta/modality.json​

modality.json

20.6 Creación de meta/modality.json

Creación de meta/modality.json

Crea modality.json en el directorio meta/ del conjunto de datos. A continuación se muestra el ejemplo completo para el espacio articular de 7 dimensiones de un solo brazo reBot Arm B601 (idéntico para RS / DM):

{
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"video": {
"front": {
"original_key": "observation.images.front"
},
"side": {
"original_key": "observation.images.side"
}
},
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}

Descripción de campos​

CampoPropósito
state / actionDefinir el rango de índice de cada segmento en el vector concatenado
videoMapear las claves de vídeo de LeRobot a los nombres estándar de cámara de GR00T
annotationAsociar task_index con tasks.jsonl. reBot usa human.task_description; LIBERO / SimplerEnv usan human.action.task_description
aviso

Si el conjunto de datos solo tiene una tarea y no tiene el campo task_index, primero asegúrate de que lerobot-record haya escrito tasks.jsonl, de lo contrario GR00T no puede leer la condición de lenguaje.

20.7 Configuración de la etiqueta de embodiment​

Etiqueta de embodiment

20.7 Configuración de la etiqueta de embodiment

Configuración de la etiqueta de embodiment

Para robots personalizados como el reBot Arm, usa la misma configuración tanto para entrenamiento como para inferencia:

embodiment_tag = new_embodiment

Significado:

  • Indica a GR00T que use la capa de proyección new-embodiment, sin reutilizar las dimensiones de estado/acción preentrenadas del humanoide.
  • Parámetro de entrenamiento de LeRobot: --policy.embodiment_tag=new_embodiment.
  • El checkpoint ajustado guarda la configuración de modalidad correspondiente, que se carga automáticamente en tiempo de inferencia.
aviso

No uses etiquetas de preentrenamiento como LIBERO_PANDA, DROID, SIMPLER_ENV_GOOGLE en datos de reBot: sus dimensiones y semántica de estado/acción no coinciden con reBot. Tampoco existe una etiqueta oficial llamada libero_sim.

20.8 Comprobación del orden de las articulaciones y dimensiones de datos​

Verificar

20.8 Comprobación del orden de las articulaciones y dimensiones de datos

Comprobación del orden de las articulaciones y dimensiones de datos

Esta es la causa más común de que "la pérdida de entrenamiento disminuye pero el robot real no se mueve en absoluto". Verifica punto por punto:

Paso 1: Imprimir meta del conjunto de datos​

import json
from pathlib import Path

meta_dir = Path.home() / ".cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/pick_cube/meta"
print(json.dumps(json.loads((meta_dir / "info.json").read_text()), indent=2))
print((meta_dir / "modality.json").read_text())

Paso 2: Verificar el corte de modalidades​

import numpy as np
from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset

ds = LeRobotDataset("seeed_rebot_b601_rs/pick_cube")
s = ds[0]["observation.state"].numpy()
mod = json.loads((meta_dir / "modality.json").read_text())

arm = s[mod["state"]["single_arm"]["start"]:mod["state"]["single_arm"]["end"]]
grip = s[mod["state"]["gripper"]["start"]:mod["state"]["gripper"]["end"]]
print("single_arm:", arm.shape) # expect (6,)
print("gripper:", grip.shape) # expect (1,)

Paso 3: Visualizar los datos​

lerobot-dataset-viz --repo_id=seeed_rebot_b601_rs/pick_cube --episode-index=0

Observa:

  • ¿Las imágenes están sincronizadas con el movimiento de las articulaciones?
  • ¿La dimensión gripper cambia cuando el gripper se abre/cierra?
  • ¿La descripción en lenguaje coincide con el contenido visual?

Paso 4: Comprobaciones estadísticas​

print(ds.meta.stats["observation.state"])
print(ds.meta.stats["action"])

Si alguna dimensión tiene min == max (sin variación), esa articulación no se movió en los datos; considera excluirla del entrenamiento o volver a recolectar.

20.9 Organización de conjuntos de datos multi-tarea​

Multi-tarea

20.9 Organización de conjuntos de datos multi-tarea

Organización de conjuntos de datos multi-tarea

Para entrenar "un modelo, múltiples tareas de lenguaje", se recomiendan dos enfoques:

Método A: Mismo repo_id, múltiples task_index (recomendado)​

{"task_index": 0, "task": "put the black cube on the blue tray"}
{"task_index": 1, "task": "put the screwdriver into the toolbox"}
{"task_index": 2, "task": "push the red cup to the left side of the table"}

Cicla a través de --dataset.single_task mientras grabas, o graba por lotes y fusiona en el mismo conjunto de datos.

Método B: Fusión de múltiples conjuntos de datos​

LeRobot admite entrenamiento con múltiples conjuntos de datos (dependiendo de la versión); el enfoque más simple es usar un solo repo_id durante la grabación y distinguir tareas mediante task_index.

Recomendaciones de volumen de datos​

EscenarioRecomendación
Inicio de una sola tarea50 episodios
Una sola tarea estable100-200 episodios
Multi-tarea (3 tareas)≥ 30 episodios cada una
Generalización de posición≥ 10 episodios por variante de posición

20.10 Lista de comprobación de calidad de datos​

Lista de comprobación

20.10 Lista de comprobación de calidad de datos

Lista de comprobación de calidad de datos

Antes de subir al Hub o iniciar el entrenamiento, confirma:

  • observation.state y action son ambos float32 de 7 dimensiones
  • meta/modality.json existe y el corte de índices es correcto
  • Cada task_index en meta/tasks.jsonl tiene una descripción no vacía
  • Los nombres de las claves de cámara coinciden entre modality.json y el conjunto de datos
  • No hay episodios de desperdicio totalmente en cero / inactivos
  • Cámaras fijas, objetos en vista, iluminación estable
  • Unidades de ángulo unificadas (la API de motor de bajo nivel de reBot usa grados; el driver de LeRobot convierte internamente a radianes; el conjunto de datos y el entrenamiento/inferencia deben mantenerse consistentes)
  • Plan para usar new_embodiment para embodiment_tag

Subir a Hugging Face Hub (opcional)​

huggingface-cli login
lerobot-record ... --dataset.push_to_hub=true
# or upload manually
huggingface-cli upload ${HF_USER}/rebot_vla_pick_cube ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/pick_cube

20.11 Resumen del capítulo​

Resumen

20.11 Resumen del capítulo

  • GR00T necesita datos estándar de LeRobot + meta/modality.json.
  • El vector de 7 dimensiones de reBot se divide en single_arm(6) + gripper(1); RS / DM tienen las mismas dimensiones, solo difieren los parámetros del driver.
  • El lenguaje se conecta mediante tasks.jsonl + annotation.human.task_description.
  • Los nombres de las claves de cámara deben alinearse entre grabación, modalidad e inferencia.
  • El siguiente capítulo usa los datos preparados para iniciar lerobot-train --policy.type=groot.
Loading Comments...