Saltar al contenido principal
Etapa 4 · Capítulo 22 · Teoría y Práctica

22. Inferencia de GR00T y Despliegue en Robots Reales

Capítulo 22 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed — el bucle de extremo a extremo, el desacoplamiento entre inferencia y control, máquina única vs distribuido, entradas de cámara/estado/lenguaje, salida de fragmentos de acción, latencia, almacenamiento en búfer de acciones y RTC, límites de seguridad, evaluación y el proyecto de etapa.

⚡ Sin código · Sin configuración de entorno

Omite la configuración: ejecuta el reBot Arm y LeRobot desde una sola aplicación

SenseCraft Robotics es la plataforma sin código de Seeed para el SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS y B601-DM. Conecta los brazos, calibra, recopila demostraciones, entrena y ejecuta inferencias desde una interfaz guiada, sin entorno de Python ni terminal.

  • ✅ Flujo de trabajo guiado en 6 pasos
  • ✅ Entrenamiento en la nube, sin GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM

El Capítulo 21 cubrió el fine-tuning y los comandos básicos para robots reales; este capítulo se centra en el despliegue de inferencia: cómo se desacoplan el lado de inferencia y el lado de control, cómo elegir entre máquina única y distribuido, cómo se alinean las entradas/salidas, y la latencia, el almacenamiento asíncrono en búfer, los límites de seguridad y la evaluación de tareas. Finalmente, el proyecto de etapa "colocar el tubo de ensayo en el estante izquierdo" recorre toda la canalización.

Inferencia de GR00T y despliegue en robots reales

22.1 ¿Cómo es el Bucle de Extremo a Extremo?​

Bucle de extremo a extremo

22.1 ¿Cómo es el Bucle de Extremo a Extremo?

Bucle de extremo a extremo

Un episodio exitoso de robot real con VLA puede abstraerse como un bucle de control de frecuencia fija:

User language instruction L (e.g. place the test tube into the left rack)
|
v
+---------------------------------------+
| Control Client (Robot Control) |
| 1. Capture cameras: front + side |
| 2. Read joint state (7-dim) |
| 3. Pack observation -> send to infer |
+-------------------+-------------------+
| images + state + task
v
+---------------------------------------+
| Inference side (GR00T Policy/Server)|
| VLM + DiT -> action_chunk (H x 7) |
+-------------------+-------------------+
| action chunk
v
+---------------------------------------+
| Control side executes |
| Write motors step by n_action_steps |
| (optional RTC: async prefetch next) |
+---------------------------------------+
EtapaRestricción clave
CámaraLos nombres de las claves, la resolución y la cantidad coinciden con el entrenamiento (front soporte vista amplia / side muñeca)
EstadoEl orden de las 7 dimensiones coincide con modality.json; la unidad de ángulo es coherente entre entrenamiento e inferencia
LenguajeEl patrón de la frase de --task es cercano a las anotaciones de entrenamiento
Acciónn_action_steps ≤ chunk_size de entrenamiento (N1.7 comúnmente 40)

22.2 Desacoplar el Lado de Inferencia y el Lado de Control​

Desacoplamiento

22.2 Desacoplar el Lado de Inferencia y el Lado de Control

Desacoplar el lado de inferencia y el lado de control

Dividir el sistema en dos lados evita que el control en tiempo real y el cómputo pesado se ralenticen mutuamente:

Responsabilidades del lado de control​

  • Capturar imágenes y estado de las articulaciones a una frecuencia fija (p. ej., 30 Hz)
  • Ensamblar el paquete de observación {images, state, task}
  • Recibir action_chunk y despacharlo paso a paso al driver de reBot
  • Ejecutar parada de emergencia, límites suaves y protección por tiempo de espera

Herramientas correspondientes: lerobot-rollout / lerobot-record (con --policy.path).

Responsabilidades del lado de inferencia​

  • Cargar policy.path (checkpoint ajustado) y base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B
  • Decodificar el espacio de acción de reBot con embodiment_tag=new_embodiment
  • Devolver un fragmento de acción de forma aproximada (H, 7) (H determinado por el chunk_size de entrenamiento)

Forma correspondiente: por defecto la política groot en proceso; para uso avanzado puede ser un servicio HTTP/gRPC independiente (consulta los ejemplos de despliegue en el repositorio de Isaac GR00T).

Principio de desacoplamiento: el lado de control no conoce la estructura interna del modelo; el lado de inferencia no opera directamente los motores. El contrato de la interfaz es solo "observación de entrada, fragmento de acción de salida".

22.3 Despliegue en Máquina Única vs Distribuido​

Despliegue

22.3 Despliegue en Máquina Única vs Distribuido

Despliegue en máquina única vs distribuido

Despliegue en máquina única (recomendado para principiantes)​

La estación de trabajo con GPU conecta cámaras, CAN/serie y el brazo al mismo tiempo:

lerobot-rollout \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--device=cuda \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
...

Ventajas: sin ida y vuelta de red, depuración conjunta sencilla. Desventajas: se necesita un host con GPU in situ.

Despliegue distribuido (avanzado)​

NodoUbicación
Máquina con GPUServidor de Inferencia (carga GR00T)
In situ / IPCCliente de Control (cámaras + driver de reBot)

Escenarios adecuados: GPU de laboratorio separada del brazo en producción, múltiples brazos compartiendo un mismo pool de inferencia.

ComparaciónMáquina únicaDistribuido
LatenciaPrincipalmente tiempo de inferenciaInferencia + RTT de red
ComplejidadBajaSe necesitan convenciones de serialización, tiempo de espera y reconexión
EscalabilidadUna máquina, un brazoUn servicio, múltiples clientes

Consejo de selección: primero haz que el proyecto de etapa funcione en una sola máquina; tras confirmar la tasa de éxito, divídelo a distribuido.

22.4 Entradas de Cámara, Estado y Lenguaje​

Entradas

22.4 Entradas de Cámara, Estado y Lenguaje

Entradas de cámara, estado y lenguaje

Cada llamada de inferencia requiere tres entradas condicionales, todas esenciales (o coherentes con lo declarado durante el entrenamiento):

1. Cámara (Visión)​

Nombre de claveMontajePropósito
observation.images.front -> frontSoporte vista ampliaLocalización de la escena y del objetivo
observation.images.side -> sideMuñecaApuntado en primer plano, agarre/colocación

Resolución recomendada 640x480; el entrenamiento y la inferencia deben coincidir.

2. Estado​

reBot Arm: single_arm 6 dimensiones + gripper 1 dimensión = 7 dimensiones, orden coherente con los Capítulos 19/20. El lado de control lee los ángulos articulares más recientes en cada ciclo de control antes de enviarlos a inferencia.

3. Lenguaje​

Inyectado mediante --task / dataset.single_task. Ejemplo:

Place the test tube into the left rack.

Requisitos:

  • Mismo idioma y estilo de frase que en tasks.jsonl / human.task_description de entrenamiento.
  • Referencia de objeto clara ("estante izquierdo" debe ser visualmente distinguible).
  • No cambies de repente a una instrucción compuesta compleja nunca vista en el entrenamiento.

22.5 Salida de Fragmentos de Acción​

Salida

22.5 Salida de Fragmentos de Acción

Salida de fragmentos de acción

Una sola inferencia de GR00T no produce un comando articular instantáneo, sino un fragmento de acción:

action_chunk.shape ~= (H, 7)
H = chunk_size / action_horizon # N1.7 fine-tuning commonly 40
each row 7-dim = 6 joints + gripper

Estrategia de ejecución en el lado de control:

ParámetroSugerenciaDescripción
chunk_size40 en entrenamientoDetermina cuán lejos puede predecir el modelo; no lo aumentes arbitrariamente en inferencia
n_action_stepsComienza con 20Pasos realmente ejecutados en esta ronda, deben ser ≤ chunk_size
Frecuencia de ejecuciónCercana a los fps de grabación (p. ej., 30 Hz)Demasiado rápida o demasiado lenta se desvía de la distribución de entrenamiento

Si se habilitan acciones relativas (use_relative_actions), el lado de control debe restaurarlas a comandos articulares absolutos usando las mismas reglas que en el entrenamiento; normalmente se excluye el gripper de las relativas.

22.6 Latencia de Red e Inferencia​

Latencia

22.6 Latencia de Red e Inferencia

Latencia de red e inferencia

La latencia de extremo a extremo es aproximadamente:

T_e2e ~= T_capture + T_pack + T_net + T_infer + T_unpack + T_actuate
ComponenteFuente típicaMitigación
T_captureExposición de la cámara/USBMJPG, resolución fija, evitar preprocesamiento extra
T_inferVLM + DiTbf16, batch=1, Flash Attention
T_netRTT distribuidoGigabit, mismo centro de datos, comprimir observaciones
T_actuateCiclo de escritura CAN/serieMantener la frecuencia de control cercana al entrenamiento

Reglas generales:

  • Máquina única: el cuello de botella suele ser T_infer; usa un n_action_steps más pequeño + RTC para enmascarar las pausas.
  • Distribuido: si el RTT es inestable, primero desactiva RTC para depuración sincrónica y luego habilita gradualmente el modo asíncrono.
  • No resuelvas la latencia "aumentando chunk_size": la ventana está fijada por el entrenamiento.

22.7 Almacenamiento en búfer de acciones e inferencia asíncrona​

Almacenamiento en búfer

22.7 Almacenamiento en búfer de acciones e inferencia asíncrona

Action buffering and asynchronous inference

Cola de acciones​

El lado de control escribe el action_chunk recibido en una cola y lo extrae en cada ciclo de control. Si el siguiente bloque no ha llegado antes de que la cola se vacíe, el brazo se detendrá o reutilizará la última acción, que es precisamente lo que evita la inferencia asíncrona.

RTC (Real-Time Chunking)​

Mientras ejecuta el bloque actual, el backend solicita el siguiente bloque con la observación más reciente:

lerobot-rollout \
... \
--policy.n_action_steps=20 \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
ParámetroSugerencia
n_action_steps / execution_horizonComienza en 20 y luego ajusta para el jitter
queue_thresholdRecomendado ≤ 5; demasiado grande acumula acciones obsoletas

Si aparece jitter/temblor, primero establece --inference.rtc.enabled=false, confirma que la ruta sincrónica está sana y luego habilita RTC.

22.8 Límites de seguridad en robots reales​

Seguridad

22.8 Límites de seguridad en robots reales

Real-robot safety limits

La salida de VLA no ofrece garantías físicas, por lo que la seguridad debe ser aplicada por la capa de control:

CapaMedida
HardwareBotón de parada de emergencia, corte de alimentación, gestión de cables para evitar enredos
Controlador / firmwareLímites suaves/duros de las articulaciones, protección de corriente/par
Control por softwareRecorte de velocidad/aceleración, caja de espacio de trabajo, mantener o mover a una postura segura en caso de timeout
Flujo experimentalReducir ganancia/velocidad en la primera inferencia; humano en el bucle; despejar de la mesa los obstáculos no relacionados

Lista de comprobación de depuración:

  1. Antes de cargar la política, usa control manual/teleoperado para confirmar que los límites son efectivos.
  2. Al desplegar la política, primero usa un --duration corto para confirmar que no hay descontrol.
  3. Ante un movimiento anómalo, pulsa la parada de emergencia inmediatamente, registra la task actual, los fotogramas de la cámara y el estado, y luego revisa los datos y la modalidad.

22.9 Evaluación de tareas VLA​

Evaluación

22.9 Evaluación de tareas VLA

VLA task evaluation

Métodos de evaluación​

MétodoHerramientaPropósito
Grabación de evaluación en línealerobot-record + --policy.pathGuardar episodios de fallo/éxito para su reproducción
Despliegue en tiempo reallerobot-rolloutProbar latencia, RTC y estabilidad en horizontes largos

Métricas sugeridas​

MétricaDescripción
Tasa de éxitoBajo condiciones iniciales e instrucciones fijas, éxitos / total (se recomiendan ≥ 20 ejecuciones)
Tiempo de finalizaciónSegundos desde el inicio hasta que se completa la colocación
Tasa de colisión / parada de emergenciaProporción de colisiones ajenas a la tarea o intervenciones manuales
Robustez a las instruccionesSi una instrucción ligeramente reformulada para la misma tarea sigue teniendo éxito (solo dentro de la distribución de entrenamiento)

Orden de atribución de fallos​

  1. ¿Los nombres de las claves de cámara / la resolución son coherentes con el entrenamiento?
  2. ¿El patrón de la frase en lenguaje se desvía de las anotaciones?
  3. Orden de las articulaciones y unidades.
  4. embodiment_tag, conmutador de acción relativa.
  5. Cobertura de datos insuficiente -> vuelve al Capítulo 20 para recopilar más.

22.10 Proyecto de etapa: coloca el tubo de ensayo en el estante izquierdo​

Proyecto de etapa

22.10 Proyecto de etapa: coloca el tubo de ensayo en el estante izquierdo

Stage project

Objetivo del proyecto​

ElementoContenido
Entrada del usuarioPlace the test tube into the left rack.
Entrada del sistemaVista amplia front + muñeca side + estado actual de 7 dimensiones
Salida esperadaEl brazo completa tomar el tubo -> moverse al estante izquierdo -> colocar -> soltar el efector final

Pasos de implementación​

  1. Datos (si aún no cubren esta tarea)

    • Recopila ≥ 50 demostraciones exitosas; anótalas de forma uniforme usando el patrón de frase anterior.
    • Escribe meta/modality.json (front / side, single_arm + gripper, human.task_description).
  2. Ajuste fino (Capítulo 21)

    • embodiment_tag=new_embodiment, chunk_size=40.
    • Obtén checkpoints/last/pretrained_model.
  3. Inferencia de despliegue en máquina única (ejemplo B601-RS; para DM cambia type / port / can_adapter)

export MODEL_PATH="outputs/train/${REPO_ID}/checkpoints/last/pretrained_model"

# RS CAN
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

lerobot-rollout \
--strategy.type=base \
--policy.path=${MODEL_PATH} \
--policy.base_model_path=nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--policy.embodiment_tag=new_embodiment \
--policy.n_action_steps=20 \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--task="Place the test tube into the left rack." \
--duration=90 \
--device=cuda \
--display_data=true \
--inference.type=rtc \
--inference.rtc.enabled=true \
--inference.rtc.execution_horizon=20 \
--inference.queue_threshold=0
  1. Evaluación
    • Fija la disposición de la mesa, repite ≥ 20 veces y registra la tasa de éxito.
    • Archiva los episodios fallidos con lerobot-record; analiza si el error está en la localización, el agarre o la colocación.

Criterios de aceptación​

  • Dada la instrucción "Place the test tube into the left rack.", la tarea puede ejecutarse de extremo a extremo.
  • front / side coinciden con el entrenamiento, sin errores de claves del tipo mean is infinity.
  • La parada de emergencia y los límites suaves funcionan; el movimiento puede interrumpirse manualmente ante un comportamiento anómalo.
  • Registra la tasa de éxito y decide si el siguiente paso es más datos o ajustar n_action_steps / RTC.

22.11 Resumen del capítulo​

Resumen

22.11 Resumen del capítulo

  • Desacoplamiento: el lado de control se encarga de la captura y la ejecución, el lado de inferencia se encarga del paso hacia delante de VLA; la interfaz es observación -> Action Chunk.
  • Despliegue: comienza en máquina única y luego pasa a distribuido según sea necesario; el modo distribuido requiere especial atención a la latencia de red.
  • Entradas: cámaras + estado + lenguaje deben alinearse estrictamente con el entrenamiento.
  • Salida: consumir el bloque de acciones mediante n_action_steps; RTC usa una cola para enmascarar el tiempo de inferencia.
  • Seguridad: los límites, la parada de emergencia y el recorte de velocidad se aplican en la capa de control.
  • Evaluación: tasa de éxito + atribución de fallos; el proyecto de etapa valida el bucle cerrado "lenguaje -> acción de robot real".

Ahora has completado todo el recorrido desde la teoría de VLA, datos y ajuste fino hasta el despliegue de GR00T en robot real. Para futuras iteraciones, prioriza recopilar datos de escenarios de fallo en lugar de alargar ciegamente los pasos de entrenamiento.

Loading Comments...