Saltar al contenido principal

Etapa 7 · Capítulo 34 · Teoría y práctica

34. Planificación de movimiento con MoveIt2

Capítulo 34 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed — Planificación de movimiento con MoveIt 2 en el reBot Arm: la arquitectura de move_group, los grupos de planificación SRDF, los límites de las articulaciones, el modelo de colisión y la matriz de autocolisión, la escena de planificación, las trayectorias cartesianas, la planificación con obstáculos, la ejecución de trayectorias y las demos draw_square / pick_place.

MoveIt 2 es el framework de planificación de movimiento más extendido para brazos robóticos en el ecosistema ROS2, responsable de la resolución de cinemática inversa, la detección de colisiones, la planificación de trayectorias y la ejecución de trayectorias. Para el reBot Arm B601-DM, MoveIt 2 separa la planificación de alto nivel del accionamiento de bajo nivel: la planificación ocurre en el nodo move_group, y la ejecución se envía a reBotArmController a través de la acción follow_joint_trajectory. Este capítulo descompone la teoría y la práctica de MoveIt 2 capa por capa, desde la arquitectura del sistema hasta la ejecución en el robot real. Objetivo didáctico: permitir que el brazo planifique automáticamente movimientos seguros en entornos complejos.

34.1 Arquitectura del sistema MoveIt2​

El núcleo de MoveIt 2 es el nodo move_group, que actúa como planificador maestro de la planificación de movimiento. En torno a move_group, la integración de MoveIt 2 del reBot Arm implica los siguientes componentes:

ComponenteRolArchivo/paquete correspondiente
move_groupPlanificador maestro: recibe objetivos, llama a la IK y a los planificadores, genera trayectorias y envía la ejecuciónrebotarm_moveit_config
URDF/XacroDescripción del modelo del robot (links, articulaciones, mallas, gripper, gripper_tcp)rebotarm.urdf.xacro
SRDFModelo semántico: grupos de planificación, efector final, estados por defecto, matriz de autocolisiónrebotarm.srdf
Kinematics PluginSolver de IKkinematics.yaml (KDL)
Planificador OMPLPlanificador de movimiento basado en muestreoompl_planning.yaml (RRTConnect)
Ejecución de trayectoriasControlador de ejecución de trayectoriasmoveit_controllers.yaml
Planning SceneModelo del entorno: objetos, colisiones, ACMOperaciones de escena en pick_place.py
RViz MotionPlanningInterfaz de visualización e interacciónmoveit.rviz

Cadena de lanzamiento en el entorno de simulación​

ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py

Este comando inicia move_group, robot_state_publisher, ros2_control_node (hardware simulado), joint_state_broadcaster, rebotarm_controller, gripper_controller y RViz.

El entorno de simulación utiliza mock_components/GenericSystem como hardware virtual; no se necesita un brazo real.

Cadena de lanzamiento en el entorno con robot real​

#RS:
# Terminal 1: start the hardware driver
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0

#DM:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM0

# Terminal 2: start MoveIt (connecting to the running driver)
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py

hardware.launch.py no inicia ros2_control_node; en su lugar, remapea /joint_states a /<arm_namespace>/joint_states, leyendo directamente los estados de las articulaciones publicados por el driver real, y envía la trayectoria planificada a reBotArmController a través de la acción follow_joint_trajectory.

34.2 SRDF y grupo de planificación​

SRDF (Semantic Robot Description Format) es la capa de complemento semántico del URDF. El URDF describe la estructura física del robot (links, articulaciones, mallas), pero no sabe qué articulaciones "se mueven juntas", qué link es el "efector final" o qué links "nunca colisionarán". SRDF responde a estas preguntas.

El SRDF del reBot Arm define dos grupos de planificación:

Grupo de planificaciónComposiciónUso
armCadena cinemática base_link → gripper_tcpPlanificación de movimiento del brazo de 6 ejes
grippergripper_joint1, gripper_joint2Control de apertura/cierre del gripper

El grupo arm se define con <chain>, desde base_link hasta gripper_tcp, cubriendo 6 articulaciones más los links del gripper. El grupo gripper enumera las articulaciones una por una con <joint>, conteniendo solo las dos articulaciones del gripper.

SRDF también define estados con nombre (group_state) para un reinicio rápido:

Nombre del estadoGrupoSignificado
homearmLas 6 articulaciones a cero
opengripperArticulaciones del gripper a 0.0715 rad (totalmente abierto)
closedgripperArticulaciones del gripper a 0.0 rad (totalmente cerrado)

Declaración del efector final:

<end_effector name="gripper" parent_link="gripper_link"
group="gripper" parent_group="arm"/>

name="gripper": el nombre del efector final

parent_link="gripper_link": sobre qué link está montado el gripper (el último link del brazo)

group="gripper": el grupo de planificación correspondiente al gripper

parent_group="arm": el grupo de planificación padre al que pertenece (el grupo del brazo)

La articulación virtual fija el brazo al marco del mundo:

<virtual_joint name="FixedBase" type="fixed"
parent_frame="world" child_link="base_link"/>

34.3 Límites de las articulaciones​

Los límites de las articulaciones se dividen en dos capas: los límites físicos en el URDF y los límites de planificación en MoveIt.

La capa URDF define el rango angular de cada articulación (posición mínima/máxima), que son límites duros a nivel de hardware.

La capa MoveIt define los límites de velocidad y aceleración en joint_limits.yaml, usados para la parametrización temporal de la trayectoria:

joint_limits:
joint1:
has_velocity_limits: true
max_velocity: 1.0 # rad/s
has_acceleration_limits: true
max_acceleration: 1.0 # rad/s^2
# joint2 ~ joint6 same as above
gripper_joint1:
has_velocity_limits: true
max_velocity: 0.2 # rad/s
has_acceleration_limits: true
max_acceleration: 0.5 # rad/s^2

Factores de escala globales:

default_velocity_scaling_factor: 0.2
default_acceleration_scaling_factor: 0.2

Esto significa que, por defecto, la planificación usa solo el 20% de la velocidad y aceleración máximas, una configuración segura y conservadora. En las demos se puede sobrescribir de forma individual; por ejemplo, velocity_scaling: 1.0 en pick_place.yaml significa planificación a máxima velocidad.

34.4 Modelo de colisión y autocolisión​

La detección de colisiones de MoveIt 2 se basa en FCL (Flexible Collision Library), utilizando las mallas o geometrías primitivas del URDF para la detección de colisiones. Para acelerar el proceso, el SRDF predefine la matriz de autocolisión (ACM, AllowedCollision Matrix), declarando qué pares de links "no necesitan comprobación de colisión nunca".

La matriz de autocolisión del reBot Arm se divide en dos categorías:

Adyacentes (links vecinos): pares de links conectados directamente por una articulación, físicamente siempre en contacto, sin necesidad de comprobación:

Par de linksMotivo
base_link - link1Adyacentes
link1 - link2Adyacentes
link2 - link3Adyacentes
link3 - link4Adyacentes
link4 - link5Adyacentes
link5 - link6Adyacentes
link6 - gripper_linkAdyacentes
gripper_link - gripper_leftAdyacentes
gripper_link - gripper_rightAdyacentes
gripper_link - gripper_tcpAdyacentes

Nunca (nunca colisionan): pares de links que geométricamente no pueden tocarse:

Par de linksMotivo
gripper_left - gripper_tcpNunca
gripper_right - gripper_tcpNunca
gripper_left - gripper_rightNunca

Los pares de links que no están en el ACM (como base_link y link6) se comprueban normalmente para colisiones. Durante la planificación, OMPL evita configuraciones articulares que provoquen colisiones en el espacio de muestreo.

34.5 Planning Scene​

La Planning Scene es el modelo de MoveIt del "mundo", que contiene el cuerpo del robot, los objetos del entorno y las relaciones de colisión. Es el requisito previo para la planificación: antes de cada planificación, MoveIt comprueba si el estado inicial colisiona con objetos en la Planning Scene.

Las operaciones centrales de la Planning Scene se realizan a través de tres servicios:

ServicioTipoRol
/apply_planning_sceneApplyPlanningSceneAñadir/eliminar objetos, modificar el ACM, adjuntar objetos
/get_planning_sceneGetPlanningSceneConsultar la escena actual
/plan_kinematic_pathGetMotionPlanSolicitar planificación (sin ejecutar)

34.6 Trayectorias cartesianas​

Una trayectoria cartesiana significa que el efector final se mueve a lo largo de una línea recta o curva en el espacio cartesiano, en lugar de interpolar punto a punto en el espacio articular. MoveIt 2 implementa esto mediante compute_cartesian_path. En la demo del reBot Arm, draw_square utiliza la idea de trayectoria cartesiana: controla gripper_tcp para visitar las cuatro esquinas de un rectángulo en el mismo plano. La implementación concreta es:

  1. Para cada esquina, resolver los ángulos articulares correspondientes con IK:
target = self.compute_ik_joint_target(
pose_stamped, seed_values, ik_link_name,
timeout_sec, avoid_collisions=True, label=label
)
  1. Usar OMPL para planificar una trayectoria desde los ángulos articulares actuales hasta los ángulos articulares objetivo:
request = GetMotionPlan.Request()
request.motion_plan_request.group_name = self.group_name
request.motion_plan_request.pipeline_id = "ompl"
request.motion_plan_request.planner_id = "RRTConnect"
request.motion_plan_request.allowed_planning_time = 5.0
  1. Ejecutar la trayectoria a través de la acción /execute_trajectory.

Parámetros clave de draw_square:

ParámetroValor por defectoDescripción
rectangle_center[0.28, 0.0, 0.12]Centro del rectángulo, en el marco base_link
rectangle_width0.04Anchura del rectángulo (m)
rectangle_height0.08Altura del rectángulo (m)
tcp_rpy[0.0, 1.57, 0.0]Pose final; por defecto el gripper apunta directamente hacia abajo
tcp_yaw_offsets[0.0, 3.1416, -3.1416]Yaws alternativos para la IK, evitando grandes giros de la articulación 6
avoid_collisionstrueSi se deben evitar colisiones durante la resolución de la IK

tcp_yaw_offsets es un truco práctico: IK puede devolver múltiples soluciones, y algunas de ellas hacen que joint6 gire significativamente. Al proporcionar múltiples yaw alternativas, la demo elige la solución con el menor cambio articular, reduciendo giros innecesarios.

34.7 Planificación con obstáculos​

Cuando existen obstáculos en la Planning Scene, OMPL los evita automáticamente durante la planificación. La configuración de OMPL del reBot Arm es:

planning_plugins:
- ompl_interface/OMPLPlanner

request_adapters:
- default_planning_request_adapters/ResolveConstraintFrames
- default_planning_request_adapters/ValidateWorkspaceBounds
- default_planning_request_adapters/CheckStartStateBounds
- default_planning_request_adapters/CheckStartStateCollision

response_adapters:
- default_planning_response_adapters/AddTimeOptimalParameterization
- default_planning_response_adapters/ValidateSolution
- default_planning_response_adapters/DisplayMotionPath

arm:
default_planner_config: RRTConnect
projection_evaluator: joints(joint1,joint2)
longest_valid_segment_fraction: 0.005

Notas clave de configuración:

ConfiguraciónValorDescripción
Planificador predeterminadoRRTConnectÁrbol aleatorio de exploración rápida bidireccional, adecuado para la mayoría de escenarios
Evaluador de proyecciónjoints(joint1,joint2)Dimensión de proyección del espacio de muestreo, afecta a la eficiencia de planificación
Fracción del segmento válido más largo0.005Granularidad de interpolación de comprobación de colisiones; más pequeño es más seguro pero más lento

La cadena de adaptadores de petición (request_adapters) hace cuatro cosas antes de la planificación:

  1. ResolveConstraintFrames — alinear los marcos de las restricciones con el marco de planificación
  2. ValidateWorkspaceBounds — verificar que el objetivo esté dentro de los límites del espacio de trabajo
  3. CheckStartStateBounds — comprobar que el estado inicial esté dentro de los límites articulares
  4. CheckStartStateCollision — comprobar que el estado inicial no colisione

La cadena de adaptadores de respuesta (response_adapters) hace tres cosas después de la planificación:

  1. AddTimeOptimalParameterization — añadir parametrización temporal (velocidad, aceleración) a la trayectoria
  2. ValidateSolution — verificar que la trayectoria satisfaga las restricciones
  3. DisplayMotionPath — previsualizar la trayectoria en RViz

La demo pick_place demuestra completamente el flujo de planificación con obstáculos: añadir un objeto → planificar hasta la pose de agarre (evitando colisiones) → adjuntar el objeto → planificar hasta la pose de colocación (el objeto se mueve con el brazo, aún evitando colisiones) → desadjuntar el objeto → limpiar la escena.

34.8 Ejecución de trayectorias​

La trayectoria planificada por MoveIt 2 debe enviarse al hardware para su ejecución a través de un controlador. La simulación y el robot real usan configuraciones de controlador diferentes.

Entorno de simulación (moveit_controllers.yaml)

moveit_simple_controller_manager:
controller_names:
- rebotarm_controller
- gripper_controller

rebotarm_controller:
action_ns: follow_joint_trajectory
type: FollowJointTrajectory
default: true
joints: [joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6]

gripper_controller:
action_ns: follow_joint_trajectory
type: FollowJointTrajectory
default: false
joints: [gripper_joint1, gripper_joint2]

En simulación, rebotarm_controller y gripper_controller son ambos controladores de hardware simulado de ros2_control; las trayectorias se ejecutan directamente en hardware virtual.

Entorno de robot real (moveit_hardware_controllers.yaml)

moveit_simple_controller_manager:
controller_names:
- rebotarm

rebotarm:
action_ns: follow_joint_trajectory
type: FollowJointTrajectory
default: true
joints: [joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6]

La configuración del robot real tiene solo un controlador rebotarm, apuntando a la acción /rebotarm/follow_joint_trajectory de reBotArmController. En el robot real, la pinza se controla a través de la acción separada /rebotarm/gripper/command (tipo GripperCommand), no a través de follow_joint_trajectory.

Tolerancias de ejecución de trayectorias:

trajectory_execution:
allowed_execution_duration_scaling: 1.2 # allow 20% longer execution time
allowed_goal_duration_margin: 0.5 # extra 0.5s wait after arrival
allowed_start_tolerance: 0.05 # start-state deviation tolerance 0.05 rad
execution_duration_monitoring: true # enable execution time monitoring

Flujo de ejecución en el robot real:

  1. move_group planifica una RobotTrajectory
  2. Envía la trayectoria a MoveItSimpleControllerManager mediante la acción /execute_trajectory
  3. El gestor de controladores convierte la trayectoria en un objetivo follow_joint_trajectory y lo envía al reBotArmController

/rebotarm/follow_joint_trajectory

  1. reBotArmController ejecuta internamente la trayectoria (validación → modo pos_vel → envío temporizado → comprobación de llegada)
  2. El resultado de la ejecución se envía de vuelta a move_group

Si la ejecución falla (tiempo de espera agotado, desviación de llegada excesiva), move_group devuelve un código de error, y el script de demostración decide si abortar en función de él.

34.9 Ejecución de las demos​

Demo de dibujar un rectángulo​

Primero inicia el entorno de simulación de MoveIt y luego abre otra terminal y ejecuta:


#RS real robot
#Terminal 1:
cd /home/robot/reBotArmController_ROS2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=false
#Terminal 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
#Terminal 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
#Before the real robot, make sure the area around the arm is clear and the emergency stop works. demo.launch.py is simulation—do not run it together with the real bringup.
#DM real robot
#Terminal 1:
cd /home/robot/reBotArmController_ROS2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm use_rviz:=false
#Terminal 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=dm
#Terminal 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=dm
#Before the real robot, make sure the area around the arm is clear and the emergency stop works. demo.launch.py is simulation—do not run it together with the real bringup.

draw_square controla gripper_tcp para visitar las cuatro esquinas de un rectángulo, verificando si la cadena de IK, planificación de trayectoria y ejecución funciona. Los parámetros predeterminados están en src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square.yaml.

Demo de pick-and-place​

pick_place añade un objeto a agarrar a la escena de planificación, luego controla la pinza para abrirse → moverse a la pose de agarre → cerrar la pinza → adjuntar el objeto → moverse a la pose de colocación → soltar el objeto. Los parámetros predeterminados están en src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place.yaml.

Antes de ejecutar en el robot real, primero confirma la dirección de apertura/cierre de la pinza y sus límites. Las posiciones articulares de la pinza simulada y las posiciones del motor de la pinza en el hardware real son dos conjuntos de parámetros diferentes:

ParámetroValor en simulaciónValor en hardware
Pinza completamente abierta0.045 (por lado, rad)-5.0 (posición del motor)
Pinza completamente cerrada0.0 (por lado, rad)0.0 (posición del motor)
#RS real robot
#Terminal 1:
cd /home/robot/reBotArmController_ROS2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=false
#Terminal 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
#Terminal 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py
#DM real robot
#Terminal 1:
cd /home/robot/reBotArmController_ROS2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm use_rviz:=false
#Terminal 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=dm
#Terminal 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=dm

Antes de ejecutar en el robot real, asegúrate de que el área alrededor del brazo esté despejada y que el paro de emergencia funcione. demo.launch.py es simulación: no lo ejecutes junto con el bringup real.

34.10 Preguntas frecuentes (FAQ)​

¿Qué pasa si falla la planificación de MoveIt?​

Comprueba lo siguiente:

  • Si el estado articular inicial está dentro de los límites (el adaptador CheckStartStateBounds informa de errores)
  • Si el estado inicial colisiona con objetos de la escena (el adaptador CheckStartStateCollision informa de errores)
  • Si la pose objetivo está dentro del espacio de trabajo (el adaptador ValidateWorkspaceBounds informa de errores)
  • Si IK puede resolver la solución para el objetivo (ik_timeout es 5 s por defecto; se puede aumentar)
  • Si el tiempo de planificación es suficiente (planning_time es 5 s por defecto; se puede aumentar)

¿El plugin MotionPlanning no aparece en RViz?​

Confirma que demo.launch.py se haya iniciado y que el archivo de configuración de RViz haya cargado moveit.rviz. Si abres RViz manualmente, necesitas añadir la visualización MotionPlanning manualmente.

¿La simulación funciona pero el robot real falla?​

Comprueba si hardware.launch.py remapea correctamente /joint_states a /<arm_namespace>/joint_states. Confirma que reBotArmController esté en ejecución y habilitado.

La desviación del primer punto de la trayectoria debe ser menor que 0.10 rad, y la desviación de llegada final menor que 0.03 rad.

¿joint6 gira demasiado?​

IK puede devolver múltiples soluciones, haciendo que joint6 gire significativamente. draw_square mitiga esto con el parámetro tcp_yaw_offsets, que proporciona yaw alternativas. Las aplicaciones personalizadas pueden elegir la solución con el menor cambio articular después de resolver IK.

¿La dirección de la pinza está invertida en el robot real?​

Comprueba hardware_open_gripper_position y hardware_closed_gripper_position en pick_place.yaml. B601-DM tiene por defecto abrir en -5.0 y cerrar en 0.0; si la dirección del motor está invertida, intercambia estos dos valores.

Loading Comments...