Saltar al contenido principal
Etapa 4 · Capítulo 19 · Teoría

19. Embodiment del robot y arquitectura de GR00T

Capítulo 19 del curso para principiantes de SO-ARM Physical AI — qué es un embodiment, cómo se definen las articulaciones, el estado, la acción y las cámaras del SO-ARM para GR00T, el paradigma de modelo fundacional más ajuste, y el encaje del servidor de inferencia GR00T con el cliente de control del robot.

19.1 ¿Qué es un embodiment?​

Embodiment

19.1 ¿Qué es un embodiment?

"Embodiment" es cómo existe físicamente un robot: cuántas articulaciones, qué cámaras, qué pinza, qué espacio de acciones. Un modelo VLA fundacional se entrena a través de muchos embodiments — distintos brazos, humanoides, plataformas móviles — y necesita decir "¿para qué cuerpo estoy actuando ahora?"

Esa vía es la etiqueta de embodiment (embodiment tag). Al ajustar GR00T con datos del SO-ARM, el dataset lleva la etiqueta new_embodiment, que selecciona la proyección de entrada/salida correcta para un embodiment de un solo brazo. Junto con una configuración de datos — para el montaje estándar de dos cámaras del SO-ARM, so100_dualcam — le dice al modelo exactamente cómo es su cuerpo.

nota

El SO-ARM es uno de los embodiments de bajo costo mejor soportados del ecosistema GR00T: la guía oficial de ajuste de NVIDIA usa datos de SO101, y la vía de política groot de LeRobot también funciona con datasets del SO-ARM.

19.2 Articulaciones, estado y acción del SO-ARM​

Definiciones

19.2 Articulaciones, estado y acción del SO-ARM

Articulaciones y estado​

El observation.state del SO-ARM tiene 6 dimensiones, en el orden fijo guardado en los metadatos del dataset:

Dim.Articulación
0rotación de hombro
1elevación de hombro
2codo
3cabeceo de muñeca
4giro de muñeca
5pinza

Acción​

action refleja las mismas 6 dimensiones: posiciones objetivo del paso siguiente. En modality.json (Capítulo 20), el grupo estado/acción se divide en single_arm (dims 0-4) y gripper (dim 5), porque GR00T puede procesarlos por cabezas distintas.

19.3 Modalidad de cámara​

Cámaras

19.3 Modalidad de cámara

Montajes habituales (SO-ARM)​

La configuración so100_dualcam espera dos vistas — el montaje estándar del ecosistema:

ClaveVistaPropósito
front (o top)Superior / frontal cubriendo el áreaDónde está el objeto, dónde B
side (o wrist)Lateral o de pinzaAltura sobre la mesa, contacto con el objeto

Notas​

  • Las claves grabadas en el dataset deben reaparecer idénticas en la inferencia.
  • Dos vistas son el punto óptimo de GR00T en este brazo; más cámaras exigen configuración personalizada.

19.4 Modalidad de lenguaje​

Lenguaje

19.4 Modalidad de lenguaje

Lado de datos​

Cada episodio lleva una descripción ligada al grabar (el --dataset.single_task del Capítulo 12) o rellenada en meta/tasks.jsonl. GR00T la lee por la clave de anotación human.task_description (la recomendada del Capítulo 18 para datos del SO-ARM).

Lado de inferencia​

Al desplegar, la instrucción se pasa en vivo — p. ej. el --lang_instruction="Grab pens and place into pen holder." del cliente del Capítulo 21. Cambia la frase, cambia la tarea; mismos pesos.

19.5 Ventana de observación y ventana de acción​

Ventanas

19.5 Ventana de observación y ventana de acción

GR00T procesa la observación actual (imágenes + estado + lenguaje) y emite un bloque de acciones que cubre una ventana corta de futuro (16 pasos en N1.5). Como el ACT del Capítulo 14, solo la primera porción se ejecuta antes de reobservar — el mismo compromiso bloque/horizonte, ahora dentro de un modelo mucho mayor.

19.6 Modelo fundacional y ajuste fino​

Paradigma

19.6 Modelo fundacional y ajuste fino

Modelo fundacional​

Un backbone VLM preentrenado con datos visuales-lingüísticos a escala de internet más grandes datasets multi-robot — llega sabiendo ya "qué son los objetos" y aproximadamente "cómo se ve la manipulación". Los pesos preentrenados de GR00T N1.5-3B están en Hugging Face: nvidia/GR00T-N1.5-3B.

Ajuste fino​

Tu dataset del SO-ARM adapta el modelo fundacional a tu mesa, tus objetos, tu redacción de instrucciones:

  • El ajuste completo reentrena más de la red (~25GB de VRAM, Capítulo 21);
  • El ajuste parcial (p. ej. --no-tune_diffusion_model, congela la cabeza DiT) recorta VRAM y tiempo, con algo de precisión menos;
  • Las variantes LoRA / PEFT entrenan solo capas adaptadoras pequeñas.

Zero-shot vs. ajuste​

El zero-shot (sin ajustar) a veces "se mueve de forma plausible" pero rara vez completa tu tarea con fiabilidad — tu mesa nunca estuvo en el preentrenamiento. Ajustar con 50-100 episodios locales es la vía esperada.

19.7 Arquitectura del sistema GR00T​

Arquitectura

19.7 Arquitectura del sistema GR00T

Flujo interno (simplificado)​

imágenes (frontal, lateral) ─┐
estado (6) ──────────────────┼─→ backbone VLM ─→ cabeza DiT ─→ bloque de acciones (k × 6)
lenguaje ────────────────────┘ (entender) (denoise) (a los servos)
  • El backbone VLM funde las tres modalidades en un entendimiento semántico de escena e instrucción;
  • La cabeza DiT (Diffusion Transformer) denoise repetidamente un latente hasta un bloque continuo y coherente (Flow Matching);
  • El bloque fluye al lado de control, que ejecuta los primeros pasos y reobserva.

Servidor de inferencia GR00T y cliente de control​

Para el despliegue, la pila de NVIDIA Isaac-GR00T se divide en dos procesos:

Cliente de control del robot — conecta el SO-ARM y las cámaras, envía observaciones (imágenes + estado + lenguaje) al servidor, recibe bloques y los ejecuta en los servos. El ejemplo oficial es examples/SO-100/eval_lerobot.py — escrito exactamente para este brazo.

Servidor de inferencia GR00T — aloja el modelo, corre en la GPU disponible (estación de trabajo, instancia en la nube o Jetson AGX Thor en su imagen Docker) y responde al cliente por red.

[ SO-ARM + cámaras ] ⇄ USB ⇄ [ cliente de control ] ⇄ red ⇄ [ servidor GR00T + GPU ]

Lista de comprobación de integración​

Antes de la práctica del Capítulo 21, asegúrate de responder:

  1. ¿Qué etiqueta de embodiment? → new_embodiment
  2. ¿Qué configuración de datos? → so100_dualcam
  3. ¿Qué claves de cámara? → exactamente las del dataset
  4. ¿Qué redacción de instrucciones? → exactamente las anotadas en el dataset

19.8 La posición del SO-ARM en GR00T​

Posición

19.8 La posición del SO-ARM en GR00T

  • Un embodiment de escritorio, de bajo costo y reproducible — las mismas cualidades que lo hicieron brazo de referencia de LeRobot lo vuelven objetivo de ajuste para GR00T;
  • Soportado por la receta oficial de ajuste SO101 (blog de NVIDIA + ejemplos SO-100 del repositorio Isaac-GR00T);
  • Desplegable en el borde con Jetson AGX Thor para inferencia;
  • Y — Capítulo 22 — alcanzable por la plataforma sin código SenseCraft Robotics para quien evita toda la cadena GR00T.

19.9 Resumen del capítulo​

Resumen

19.9 Resumen del capítulo

  • Embodiment = la definición del cuerpo del robot; para el SO-ARM en GR00T: etiqueta new_embodiment, configuración so100_dualcam.
  • Estado/acción son de 6 dimensiones en orden fijo; dos cámaras + lenguaje completan el conjunto de modalidades.
  • Modelo fundacional + ajuste supera al zero-shot para tu mesa concreta.
  • El despliegue se divide en cliente de control (brazos + cámaras) y servidor de inferencia con GPU.

El próximo capítulo prepara tu dataset del SO-ARM para el ajuste de GR00T.

Loading Comments...