Saltar al contenido principal

Comienza con Indicator para Meshtastic

SenseCAP Indicator es un dispositivo con pantalla táctil de 4 pulgadas diseñado para Meshtastic®, impulsado por dos MCU, el ESP32 y el RP2040, y es compatible con Wi-Fi, BLE y LoRa®. Es una potente plataforma de desarrollo IoT de código abierto.

Introducción​

Características​

  • Compatible con Meshtastic: Con firmware Meshtastic pregrabado, está listo para funcionar una vez encendido. También puedes actualizar el firmware usando Meshtastic Flasher.
  • MCU duales y GPIO abundantes: Equipado con potentes MCU duales ESP32S3 y RP2040 y más de 400 GPIO compatibles con Grove para opciones de expansión flexibles.
  • Hub LoRa® local para conectividad IoT: Integrado con el chip LoRa® Semtech SX1262, el dispositivo se puede convertir en una puerta de enlace LoRaWAN® de un solo canal mediante un tutorial. Alternativamente, conecta dispositivos LoRa® a plataformas IoT populares como Matter a través de Wi-Fi.
  • Plataforma totalmente de código abierto: Aprovecha el amplio ecosistema de código abierto de ESP32 y Raspberry Pi para infinitas posibilidades de aplicación.
  • Adecuado para múltiples escenarios de aplicación: Se puede utilizar como un nodo de escritorio Meshtastic o un nodo para automóvil, así como una puerta de enlace LoRaWAN® de un solo canal.

Especificaciones​

PantallaPantalla táctil RGB capacitiva de 3,95 pulgadas
Resolución de pantalla480 x 480 píxeles
Alimentación5V-DC, 1A
BateríaN/A
Procesador

ESP32-S3: Xtensa® de doble núcleo de 32 bits hasta 240 MHz

RP2040: Dual ARM Cortex-M0+ hasta 133MHz

Flash

ESP32-S3: 8MB

RP2040: 2MB

Almacenamiento externoAdmite tarjeta Micro SD de hasta 32GB (no incluida)
Wi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0 LE
LoRa(SX1262)Compatible con 862-930MHz
Zumbador (aún no desarrollado)MLT-8530, frecuencia de resonancia: 2700Hz
CertificaciónCE/FCC

Descripción del hardware​

pir

Primeros pasos​

note

Cuando el dispositivo se encuentre en los estados siguientes, no lo reinicies ni lo apagues manualmente. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inutilizado.

  1. No ha finalizado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Está siendo configurado

Grabar el firmware de la aplicación​

note

Antes de grabar el firmware, asegúrate de que el Indicator que compraste es la versión para Meshtastic. No grabes el firmware Meshtastic en un Indicator que no sea compatible con Meshtastic. Esto puede causar daños en el hardware. Por favor, don't use NRF-OTA para actualizar el firmware, ya que puede hacer que el dispositivo quede completamente inutilizado.

Instrucciones en video

Visita Meshtastic Web Flasher.

Selecciona el dispositivo de destino como Seeed SenseCAP Indicator y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.

pir

Mantén presionado el botón mientras conectas el cable USB.

pir

Activa la opción Full Erase and Install y haz clic en Erase Flash and Install.

Se mostrarán 2 puertos, selecciona el USB serial port y haz clic en Connect.

note

Selecciona el USB Serial, no el INDICATOR RP2040.

pir

Grabar firmware de GPS (opcional)​

SenseCAP Indicator no tiene GPS integrado; para obtener la ubicación GPS, se requiere un Módulo Grove GPS.
Conecta el módulo GPS al puerto Grove y luego graba el firmware de GPS.

pir

Mantén presionado este botón interno usando una aguja, luego conecta el dispositivo a tu PC con el cable USB tipo C proporcionado y suelta el botón una vez conectado.

pir

Descarga el archivo UF2 y cópialo a la unidad RPI-RP2. El firmware debería grabarse después de que el archivo se copie y el dispositivo se reinicie.

pir

Descarga la App Meshtastic:

Conectar mediante la App​

  • Enciende el dispositivo; en la página del dispositivo se mostrará la dirección MAC del dispositivo actual.

pir

  • Selecciona el dispositivo de destino en el panel de Bluetooth.

pir

  • Introduce el código y luego haz clic en Pair para conectar el dispositivo.

pir

Configurar los parámetros​

Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes establecer tu región. Este ajuste controla qué rango de frecuencias utiliza tu dispositivo y debe configurarse de acuerdo con tu ubicación regional.

pir

Lista de regiones

Código de regiónDescripciónRango de frecuencia (MHz)Ciclo de trabajo (%)Límite de potencia (dBm)
UNSETSin configurarN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027

Consulta LoRa Region by Country para obtener una lista más completa.

info

EU_868 debe cumplir una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10%, calculada cada minuto sobre una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si alcanzas este límite, hasta que se le permita de nuevo.

Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier LoRa Configs para adaptarlas a tus necesidades.

Teclado​

note

El uso del teclado de la versión 2.5.xx (el firmware de fábrica es v2.5.11) y de las versiones posteriores a la 2.6.xx es diferente. Consulta lo siguiente según la versión de firmware actual.

pir

Para la versión 2.5.xx​

Para la versión 2.6 +​

Preguntas frecuentes​

Parte RP2040​

RP2040 aún no ha sido desarrollado, por lo que las funciones de buzzer/SD card/map todavía no están disponibles. Estamos trabajando con Meshtastic para optimizarlo.

Selección de rol​

precaución

NO selecciones el rol Repeater, ya que hará que el dispositivo se reinicie repetidamente.

Módulo GPS​

Si no conectaste el módulo GPS, desactiva la función GPS en la App Meshtastic; de lo contrario, el dispositivo seguirá intentando encontrar el módulo GPS, lo que hará que tarde mucho en iniciar la pantalla.

pir

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Loading Comments...