Saltar al contenido principal

Calibración de CO₂ del SenseCAP S1000 V2

nota

Este procedimiento de calibración de CO₂ se aplica solo al SKU 101991024 y no es compatible con la estación meteorológica multi-en-uno de CO₂ en versión IAP.

Métodos de calibración​

  • Corrección automática de línea base (ABC): El sensor identifica la concentración estable de CO₂ más baja durante un período determinado y la ajusta al objetivo ABC, normalmente alrededor de 400 ppm. Este método es adecuado para oficinas, hogares y otros entornos que se ventilan con regularidad y que periódicamente alcanzan niveles de CO₂ de aire fresco exterior. En el S1000, el período de corrección automática se puede configurar usando SA_ABC, en horas.
  • Calibración de un punto objetivo: La lectura del sensor se ajusta a una concentración de CO₂ conocida, como 1.000 ppm confirmados mediante un gas de calibración certificado o un instrumento de referencia fiable. Este método es adecuado para calibraciones precisas in situ, entornos con niveles de CO₂ constantemente altos o ubicaciones que no están expuestas regularmente al aire fresco. En el S1000, la concentración objetivo se puede introducir usando SA_TC, y la calibración de un punto se realiza inmediatamente después de introducir el valor.

Procedimiento de calibración detallado​

Procedimiento de calibración automática ABC​

Precauciones antes de habilitar ABC​

  • Durante cada ciclo ABC, el entorno debe alcanzar un nivel de CO₂ cercano a la concentración de fondo exterior durante un período de tiempo y mantenerse relativamente estable.
  • ABC es adecuado para hogares, oficinas, aulas y salas de reuniones que se ventilan con regularidad.
  • No es adecuado para invernaderos, instalaciones ganaderas, espacios continuamente ocupados o cerrados y entornos donde se añade CO₂ de forma intencionada.
  • ABC evalúa tanto la concentración más baja detectada como su estabilidad; no trata simplemente la lectura más baja como 400 ppm.
  • Desviaciones de medición significativas pueden requerir varios ciclos ABC para corregirse de forma gradual.

Configurar y habilitar ABC​

SA_ABC establece el ciclo de calibración ABC para el sensor de CO₂ integrado en el sensor meteorológico compacto SenseCAP S1000 V2 10-en-1.

ParámetroValor
UnidadHoras
Rango compatible0–65535
Valor predeterminado0 (ABC deshabilitado)
Valores que deshabilitan ABC0 y 65535
Ajuste recomendado180 horas (aproximadamente 7,5 días)
  1. Conéctate al dispositivo a través del puerto serie de servicio.

  2. Comprueba la dirección ASCII del dispositivo usando los siguientes ajustes serie predeterminados.

    ParámetroValor predeterminado
    Baud rate9600
    Bits de parada1
    Bits de datos8
    ParidadNone

    Si el terminal serie añade CRLF automáticamente, introduce solo ?.

    Enviar:

    ?

    Respuesta:

    0XA
  3. Utiliza la dirección devuelta en los comandos posteriores. Si la dirección es 0, envía el siguiente comando para establecer el ciclo ABC en el valor recomendado de 180 horas.

    Enviar:

    0XA;SA_ABC=180

    Respuesta:

    0XA;SA_ABC=180

    Esta respuesta indica que el ajuste se ha escrito correctamente.

  4. Verifica el ajuste actual.

    Enviar:

    0XA;SA_ABC=?

    Respuesta:

    SA_ABC=180

    Una respuesta que contenga SA_ABC=180 confirma que ABC está habilitado.

Procedimiento de calibración de un punto objetivo​

Preparación antes de la calibración​

  1. Registra la lectura de CO₂ antes de la calibración.
  2. Asegúrate de que el dispositivo esté alimentado y comunicándose correctamente.
  3. Permite que el gas de referencia sustituya completamente al gas original dentro de la cámara de medición y alcance una condición estable.
  4. Evita que las personas respiren directamente hacia el sensor.
  5. Mantén la temperatura, la humedad y la presión lo más estables posible.

Criterios de estabilidad recomendados

  • Deja tiempo suficiente para que el gas de referencia sustituya completamente al gas original.
  • Confirma que al menos 3–5 mediciones consecutivas muestren solo una variación mínima.
  • Asegúrate de que tanto el gas de calibración como el sensor estén a una temperatura estable.
  • Mantén la cámara de calibración ventilada a presión atmosférica.
  • No apliques gas presurizado directamente al sensor. Al usar una bombona de gas, utiliza un regulador de presión y un tubo adecuado para controlar el caudal.

Calibración objetivo​

La calibración objetivo es un método de calibración de un punto para el sensor de CO₂ integrado en el sensor meteorológico compacto SenseCAP S1000 V2 10-en-1. Requiere un gas de calibración certificado o un instrumento de referencia fiable con una concentración de CO₂ conocida, como 400, 800, 1.000 o 1.500 ppm.

SA_TC especifica el valor de calibración objetivo en ppm. No tiene valor predeterminado y admite un rango de 0–10000 ppm. Después de escribir un valor válido, el dispositivo realiza inmediatamente una calibración de un punto.

Procedimiento de calibración​

Para los parámetros serie predeterminados e instrucciones sobre cómo comprobar la dirección del dispositivo, consulta Configurar y habilitar ABC.

  1. Coloca el dispositivo en una cámara de calibración adecuada.

  2. Introduce una mezcla de gas de CO₂ de concentración conocida de acuerdo con los requisitos de funcionamiento de la cámara de calibración.

  3. Mantén la cámara ventilada para conservar la presión atmosférica. Supervisa continuamente las lecturas de CO₂ y espera hasta que la concentración de gas dentro de la cámara se estabilice. Usa el siguiente comando para comprobar la lectura actual.

    Enviar:

    0XA;G5?
    nota

    Si el terminal serie añade CRLF automáticamente, introduce el comando directamente. De lo contrario, añade <CR><LF> al final del comando.

  4. Introduce la concentración objetivo conocida. Por ejemplo, cuando se utiliza gas de calibración certificado de 1.000 ppm, envía el siguiente comando.

    Enviar:

    0XA;SA_TC=1000

    Respuesta:

    0XA;SA_TC=1000

    Esta respuesta indica que el comando se recibió correctamente. El dispositivo realiza la calibración de un punto inmediatamente después de escribir el valor.

  5. Espera al menos un ciclo de actualización de datos de CO₂, aproximadamente 16 segundos de forma predeterminada, y luego vuelve a comprobar la lectura.

    Enviar:

    0XA;G5?
nota

Introduce únicamente la concentración verificada del gas de calibración o del instrumento de referencia. No introduzcas un valor estimado para la calibración objetivo.

Loading Comments...