Comienza con MeshCore en SenseCAP T1000-E
Flasheo de firmware
Método 1 mediante Web Flasher
Conecta tu dispositivo al ordenador con un cable USB.
Mantén el cable USB conectado durante la transmisión de datos, de lo contrario el dispositivo puede dañarse.
Ve a Meshcore Web Flasher.
Elige Seeed Studio SenseCAP T1000-E en el grupo Community Firmware.

Elige Companion Bluetooth. Los dispositivos flasheados con el firmware Companion Bluetooth se pueden conectar a la APP. Si quieres flashear otro firmware, por favor click here para ver el tutorial.
![]()
Borrado de la Flash
Haz clic en Enter DFU Mode, elige el puerto serie llamado "nRF xxx" o "TinyUSB" serial. Luego haz clic en Erase Flash y elige el puerto serie.

Si has hecho clic en Erase Flash pero no hay respuesta, haz clic en Enter DFU de nuevo y luego haz clic en Erase Flash para asegurarte de que has entrado correctamente en DFU.
Si ves "Flashing erase firmware:100%", el dispositivo se ha borrado correctamente.
![]()
Flashear firmware
Haz clic en Enter DFU Mode, elige el puerto serie llamado "nRF xxx" o "TinyUSB" serial. Luego haz clic en Flash y elige el puerto serie.

Si has hecho clic en Flash pero no hay respuesta, haz clic en Enter DFU de nuevo y luego haz clic en Flash para asegurarte de que has entrado correctamente en DFU.
Cuando la barra de progreso esté completamente llena, indica que el flasheo se ha completado. Entonces el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Método 2 Arrastrar y Soltar
Conecta tu dispositivo al ordenador con un cable USB.
Mantén el cable USB conectado durante la transmisión de datos, de lo contrario el dispositivo puede dañarse.
Ve a Meshcore Web Flasher.
Elige Seeed Studio Wio Tracker T1000-E en el grupo Community Firmware.

Elige Companion Bluetooth. Los dispositivos flasheados con el firmware Companion Bluetooth se pueden conectar a la APP. Si quieres flashear otro firmware, por favor click here para ver el tutorial.
![]()
Borrado de la Flash
Descarga el archivo UF2.

Entra en modo DFU manualmente: mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta rápidamente el cable de carga dos veces, el LED verde se quedará encendido fijo.
Para entrar correctamente en modo DFU, necesitas realizar esta operación rápidamente. Puede que tengas que intentarlo varias veces.

Verás que aparece un disco llamado T1000-E después de 10~15 s.

Arrastra el archivo UF2 descargado al disco que aparece.

El disco desaparecerá después de que el firmware se haya flasheado correctamente. En este punto no hay firmware en el dispositivo, por lo que el dispositivo NO se reiniciará automáticamente.
Flashear firmware
Elige la versión de firmware más reciente.
![]()
Descarga el archivo UF2.

Intenta entrar en modo DFU manualmente: mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta rápidamente el cable de carga dos veces, el LED verde se quedará encendido fijo.
Para entrar correctamente en modo DFU, necesitas realizar esta operación rápidamente. Puede que tengas que intentarlo varias veces.

Verás que aparece un disco llamado T1000-E después de 10~15 s.

Arrastra el archivo UF2 descargado al disco que aparece.

El disco desaparecerá después de que el firmware se haya flasheado correctamente. En este punto ya hay firmware en el dispositivo, por lo que el dispositivo se reiniciará automáticamente.
Configuración
Encender el dispositivo
Pulsa el botón para encenderlo. El LED se encenderá y sonará una melodía descendente.
Apagar el dispositivo
Mantén pulsado el botón durante 3 s para apagarlo. El LED se apagará y sonará una melodía descendente.
Si el dispositivo no responde cuando pulsas el botón, por favor cárgalo primero. No utilices un cargador de carga rápida.
Obtener la APP
Descárgala desde Google Store o Apple Store. O click here para obtener la APP de Meshcore.
![]()
Conectar mediante la App
Haz clic en Connect y elige el dispositivo de destino. El ID de dispositivo predeterminado es Meshcore-MAC Address. La dirección MAC se puede ver en la parte posterior del dispositivo.
![]()
Introduce el código PIN predeterminado 123456 y luego haz clic en Pair para conectar el dispositivo.
Si la conexión falla, abre la lista de Bluetooth de tu teléfono y forget o Unpair el dispositivo. Luego intenta reconectar de nuevo.
![]()
Conectar mediante la interfaz web(BLE)
- Abre la MeshCore Web App y haz clic en el icono Settings.

- Selecciona la pestaña BLE y luego haz clic en Scan Now.

- En la ventana emergente de Bluetooth del sistema, selecciona tu dispositivo (por ejemplo, Meshcore-xxxxxx) y haz clic en Pair.

- Cuando se te solicite, introduce la clave de acceso Bluetooth predeterminada
123456y luego haz clic en OK.

- Espera hasta que el estado cambie a conectado y tu nodo aparezca en la interfaz de MeshCore.

Configurar LoRa
Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes establecer tu región. Esta configuración controla qué rango de frecuencias utiliza tu dispositivo y debe ajustarse de acuerdo con tu ubicación regional.
![]()
Luego reinicia el dispositivo, de lo contrario la configuración no surtirá efecto.
Lista de regiones
| Código de región | Descripción | Rango de frecuencia (MHz) | Ciclo de trabajo (%) | Límite de potencia (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | Sin configurar | N/A | N/A | N/A |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | Unión Europea 868 MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier parámetro LoRa para adaptarlo a tus necesidades.
Configurar el GPS
Si quieres usar GPS, por favor actívalo.
Puedes ir a Position Settings en la APP para activar el GPS.

Botón
| Acción del botón | Descripción |
|---|---|
| Pulsar durante 3 s | Encender/apagar |
| Doble clic | difundir anuncio |
| Triple clic | Interruptor del zumbador |
| Cuádruple clic | Interruptor del GPS |
Transmisión de mensajes
Si tienes dos dispositivos compatibles y no hay muchos usuarios de MeshCore cerca de ti, flashea ambos con el firmware BLE Companion para que puedas usar tus dispositivos para comunicarte con tus amigos y familiares cercanos.

Anuncio
MeshCore te permite difundir manualmente tu nombre, posición y clave pública de cifrado, que también se firma para evitar suplantaciones. Cuando haces clic en el botón de anuncio, difunde esos datos por LoRa. MeshCore llama a eso un Anuncio. Hay dos formas de anunciar, "salto cero" y "inundación".
- Salto cero significa que tu anuncio se difunde a cualquiera que pueda oírlo, y eso es todo.
- Inundado significa que se difunde y luego se repite por todos los repetidores que lo oyen.
Puedes enviar anuncios en la APP. También puedes enviar anuncios directamente en la página de anuncios del dispositivo.

Mensaje público
Después de configurar LoRa, puedes enviar mensajes en el canal principal. Todas las personas cercanas en la misma banda de frecuencia lo oirán.
Mensaje privado
Los dos dispositivos solo establecen una conexión cuando ambos han recibido el anuncio del otro.
Preguntas frecuentes
Cómo reiniciar el dispositivo
Presiona y mantén pulsado el botón y luego conecta el cable de carga.
Solución de problemas
El dispositivo nunca se enciende
-
Carga el dispositivo durante 1~2 horas
-
Cambia el cable de carga
-
Si aún no tienes suerte, mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta el cable de carga, mira si aparece o no un disco en tu PC. Si es así, haz clic aquí para volver a instalar el bootloader.
El dispositivo se queda atascado en un bucle de arranque
Descripción:
El dispositivo se reiniciará repetidamente y el puerto serie se conectará y desconectará repetidamente.
Solución:
- Paso 1: Intenta entrar en el modo DFU manualmente: mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta rápidamente el cable de carga dos veces, el LED verde se quedará encendido fijo.
Para entrar correctamente en el modo DFU, debes realizar esta operación rápidamente. Es posible que necesites intentarlo varias veces.

-
Paso 2: Borrar la Flash
-
Paso 3: Flashear el firmware
Dispositivo bloqueado (bricked)
Descripción
El dispositivo no responde, no hay LED, no se puede emparejar con tu App.
1) El dispositivo aún puede entrar en modo DFU, entonces intenta flashear el bootloader.
Flashear el bootloader
Cuando estés flasheando el bootloader, asegúrate de que la conexión del cable sea estable y NO lo desconectes durante el proceso de flasheo.
Paso 1: Instalación de Adafruit-nrfutil
Para usuarios de Windows, presiona la tecla "Win" y la tecla "r", luego introduce "cmd" en la ventana emergente y pulsa "Enter". Esto puede abrir la línea de comandos.
Para usuarios de MAC, presiona la tecla "Command" y la tecla "Space", para que puedas abrir Spotlight. Luego introduce "termial" y pulsa "Return". Esto puede abrir la línea de comandos.
Requisitos previos
Comprueba en tu línea de comandos si python y pip se han instalado correctamente.
python --version
python -m pip --version
Entonces deberían aparecer "Python xxx" y "pip xxx". Si no es así, intenta instalar python de nuevo.
- Instalación desde PyPI
- Instalación desde el código fuente
Este es el método recomendado para instalar la última versión:
pip3 install --user adafruit-nrfutil
Comprueba la ruta de instalación:
python -m pip show adafruit-nrfutil
Esta es la ubicación de instalación:

Para usuarios de Windows, es posible que tengas que añadir la ruta manualmente. Copia la ubicación de instalación mostrada en el último paso. Luego añádela como se indica a continuación:

Utiliza este método si tienes problemas instalando con PyPi o si quieres modificar la herramienta. Primero clona este repositorio y entra en su carpeta.
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_nRF52_nrfutil.git
cd Adafruit_nRF52_nrfutil
Nota: los siguientes comandos usan python3, sin embargo, si estás en Windows, puede que necesites cambiarlo a python ya que la instalación de python 3.x en Windows sigue usando el nombre python.exe
Para instalar en el espacio de usuario en tu directorio personal:
pip3 install -r requirements.txt
python3 setup.py install
Si obtienes errores de permisos al ejecutar pip3 install, tu pip3 es antiguo o está configurado para intentar instalar en los directorios del sistema. En ese caso usa la opción --user:
pip3 install -r --user requirements.txt
python3 setup.py install
Si quieres instalar en los directorios del sistema (generalmente no recomendado):
sudo pip3 install -r requirements.txt
sudo python3 setup.py install
Para generar un binario ejecutable autónomo de la utilidad (Windows y MacOS), ejecuta estos comandos:
pip3 install pyinstaller
cd Adafruit_nRF52_nrfutil
pip3 install -r requirements.txt
cd Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi
pyinstaller __main__.py --onefile --clean --name adafruit-nrfutil
Encontrarás el .exe en Adafruit_nRF52_nrfutil\nordicsemi\dist\adafruit-nrfutil (con .exe si estás en Windows).
Cópialo o muévelo a otro lugar para tu comodidad, como un directorio en tu %PATH%.
Paso 2: Comprueba tu número de puerto
Conecta tu dispositivo a tu PC y comprueba el número de puerto.
Para usuarios de Windows, por ejemplo:

Para usuarios de Mac, por ejemplo:

Paso 3: Flashear el bootloader
En la terminal o símbolo del sistema, navega hasta el directorio donde descargaste el paquete zip del bootloader y ejecuta el siguiente comando, sustituyendo el puerto correcto para tu dispositivo:
- Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200
Cambia COMXX por tu número de puerto COM. Por ejemplo, si tu dispositivo está en el com6, cambia el comando a:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200
Algunos dispositivos cambiarán su número de puerto después de introducir este comando. Así que si la instalación falla, comprueba de nuevo el número de puerto.
- Para otros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package t1000_e_bootloader-0.9.1-5-g488711a_s140_7.3.0.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

Cuando hayas completado los pasos anteriores, entonces haz clic aquí para flashear el firmware de la aplicación.
2) El dispositivo no puede entrar en modo DFU, pero se puede detectar el puerto serie.
-
Abre una herramienta de puerto serie
-
Ajusta la velocidad en baudios a
1200. -
Conecta el dispositivo. La luz parpadeará brevemente cuando lo conectes. Sigue intentándolo hasta que la luz permanezca encendida, lo que significa que el dispositivo puede volver al modo DFU, luego flashea el bootloader-> Borrar la flash -> flashear el firmware
3) El dispositivo no puede entrar en modo DFU y no se muestra ningún puerto serie
-
Mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta el cable de carga. Después de que aparezca un disco en tu PC, es posible que veas el puerto serie.
-
Si aún no tienes suerte, desconecta el cable de carga y deja el dispositivo unos días hasta que la batería se agote por completo, luego conecta el cable de carga e intenta emparejarlo de nuevo.
4) Si ninguno de los pasos anteriores funciona, ponte en contacto con el soporte técnico: [email protected]
Fallo al flashear el firmware
- No se reciben datos en el puerto serie

Comprueba si el dispositivo está en modo DFU, la luz verde permanecerá encendida cuando el dispositivo esté en modo DFU.
- No se puede abrir el puerto serie

Comprueba si el puerto es correcto o prueba con otro puerto.
El dispositivo se apaga automáticamente
Descripción
- Después de encender el dispositivo, se apagará o reiniciará automáticamente después de un tiempo.
- El registro del puerto serie funcionó durante un tiempo y luego se detuvo.
Esto posiblemente se deba a reiniciar o apagar el dispositivo de forma manual y forzada cuando el dispositivo se encuentra en los siguientes estados: sin haber terminado el proceso de transmisión de mensajes, estando en configuración......
Solución de problemas
Realiza un flash-erase.
Restablecimiento de fábrica
Si deseas restaurar la configuración predeterminada, puedes hacer el restablecimiento de fábrica. Hay dos métodos para que realices el restablecimiento de fábrica.
-
Flash erase del dispositivo. Luego vuelve a grabar el firmware más reciente.
-
Haz clic en el botón
Factory Reseten la App. El dispositivo se reiniciará automáticamente con la configuración de fábrica.
Calidad de la señal
-
SNR refleja la calidad del enlace de comunicación. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -7 dB. Un dispositivo con un SNR inferior a -10 dB indica un rendimiento deficiente.
-
RSSI está determinado conjuntamente por el dispositivo y su entorno. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -110 dBm. Se considera que un dispositivo con un RSSI inferior a -115 dBm tiene un rendimiento deficiente.
Para lograr el mejor efecto de señal, utiliza el dispositivo en un área abierta y sin obstrucciones, con una interferencia mínima.
Definición de Pogo Pin

Recursos
- Hoja de datos del rastreador SenseCAP T1000
- T1000-E para prueba de consumo de Meshtastic y cálculo de vida útil de la batería
- UN38.3
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.