Saltar al contenido principal

Usando un modelo para reComputer Jetson

Primeros Pasos

La plataforma SenseCraft AI proporciona una forma muy simple de desplegar modelos de IA a dispositivos edge como Jetson Orin, XIAO ESPS3, etc. ¡Disfruta del despliegue de modelos Edge AI sin complicaciones ahora!

  1. Selecciona o sube un modelo de IA para dispositivo Jetson
  2. Visita los detalles del modelo de IA y haz clic en el botón "Deploy Model"

Paso 1 Instalar SenseCraft AI-Jetson

  1. Si tu dispositivo Jetson ya tiene SenseCraft AI instalado en el dispositivo, ve directamente al paso 2

  2. Conecta Jetson a una pantalla y enciéndelo

  3. Conecta un mouse y teclado al dispositivo y escribe el siguiente comando en una terminal para ejecutar la aplicación

bash <(wget -qO- https://sensecraft-statics.seeed.cc/edge-ai/init-script/edge-ai-setup.sh)

  1. Instalación de SenseCraft AI-Jetson completa, por favor ve al paso 2

Paso 2 Seleccionar dispositivo

  1. Si ya has agregado el dispositivo a la plataforma, puedes seleccionar directamente el dispositivo y hacer clic en siguiente para ir al paso 3

  1. Si necesitas agregar un nuevo dispositivo, por favor haz clic en el botón "Add Device" y aparecerá la ventana Agregar Dispositivo.
  2. Ingresa el nombre del dispositivo

  1. Visita la Aplicación SenseCraft AI-Jetson en tu dispositivo y ve a la página de Configuración
  2. Habilita la configuración "Bind to SenseCraft AI platform" y obtén el código de vinculación
  3. Regresa a la plataforma SenseCraft AI e ingresa el código de vinculación válido para completar la adición
nota

si este código de vinculación está duplicado, necesitas ingresar el nombre temporal.

  1. Ahora selecciona el dispositivo y haz clic en siguiente para ir al paso 3

Paso 3 Seleccionar Stream

  1. Si quieres aplicar el modelo de IA en el stream de video existente del dispositivo, por favor selecciona directamente el stream de video y haz clic en "Send" para enviar el modelo al dispositivo.

  1. Si quieres aplicar el modelo de IA a un nuevo stream de video, haz clic en el botón "Add Stream" e ingresa la información del nuevo stream

Para detalles de información del stream, por favor revisa la siguiente tabla

CamposContenido
Stream Name1 nombre personalizado para este stream.
2 No puede estar vacío
Video Type1 Cámara IP:Acceder a una cámara IP, necesita ingresar una url rtsp válida
2 Cámara USB:Conectar la cámara USB al dispositivo, reconocer automáticamente el USB, y luego seleccionar la cámara USB correcta en la ruta de video.
3 Video:Video integrado en el dispositivo, e ingresar en la ruta de video
Video PathRuta de Video, formato decidido por "Video Type", si es incorrecto, se usará el video por defecto.
Confidence Threshold1 Umbral de confianza del objeto para detección.
2 Formato:float [0, 1]
IoU Threshold1 IoU se usa para evaluar la precisión de las cajas delimitadoras predichas comparadas con las cajas delimitadoras verdaderas2 Formato:float [0, 1]
FPS1 Cuadros por segundo del stream
2 Formato: INT [1,60]
Quality1 Calidad del stream de salida. Por defecto: 50
2 Formato: int [0,100]
Maximum Detections1 número máximo de detecciones por imagen.Por defecto:3002 Formato: int [0,1000]
Display Frame Rate1 Si mostrar la tasa de cuadros del stream
2 Formato:Bool [True,False]
● True: mostrar FPS
● False: no mostrar FPS
Display Clock1 Si mostrar la hora
2 Formato:Bool [True,False]
● True: mostrar hora
● False: no mostrar hora
  1. Haz clic en el botón "Send" para enviar el modelo al dispositivo. El despliegue del modelo tomará aproximadamente 5 minutos, siéntete libre de cerrar la página de vista previa y revisarlo en el espacio de trabajo del dispositivo después de que el despliegue esté completo.

  2. Revisa el nuevo modelo en el dispositivo o en el espacio de trabajo del dispositivo en la plataforma AI

Soporte Técnico

¿Necesitas ayuda con tu SenseCAP Indicator? ¡Estamos aquí para asistirte!

Loading Comments...