Saltar al contenido principal

Gestión de Hotspot

Información del Hotspot

La aplicación SenseCAP Hotspot gestiona hotspots que están tanto en el Panel de SenseCAP como en tu billetera. Si tu hotspot ha sido agregado a la cuenta del Panel de SenseCAP, la aplicación SenseCAP te proporciona toda la información sobre tu Hotspot, como recompensas, estado en línea, estado P2P, testigo, ubicación, y más.

Hay cuatro estados que determinan la información y operación que la aplicación SenseCAP proporciona a los hotspots.

  1. SenseCAP: El Hotspot SenseCAP no solo ha sido agregado a la cuenta del Panel sino que también la billetera Helium a la que pertenece el Hotspot ha sido agregada a la aplicación SenseCAP
  2. Solo Billetera: La billetera del Hotspot SenseCAP ha sido agregada a la aplicación SenseCAP.
  3. Solo Panel: El Hotspot SenseCAP ha sido agregado a la cuenta del Panel.
  4. Otro Fabricante: No es un Hotspot SenseCAP y su billetera ha sido agregada a la aplicación SenseCAP
Tipo de EstadoInformaciónOperación
SenseCAPToda la InformaciónToda Operación
Solo BilleteraRecompensas
Escala
Ubicación
Retransmitido
Testigo
Estado en Línea de Helium
Toda Operación
Solo PanelToda la InformaciónEstablecer Etiqueta
Seguido
Copiar Dirección
Agregar al Panel
Otro Fabricante--

SesneCAP Hotspto App

Operación del Hotspot

La aplicación SenseCAP combina la aplicación Helium Hotspot y el Panel de SenseCAP y proporciona las siguientes operaciones para ayudarte a gestionar tus hotspots y recompensas.

  • Actualizar Ubicación: Actualizar la ubicación del hotspot en la blockchain de Helium
  • Actualizar Antena: Actualizar la antena del hotspot en la blockchain de Helium
  • Emparejar(Actualizar Wi-Fi o Ejecutar Diagnósticos): Configurar el Wi-Fi del hotspot y ejecutar diagnósticos por Bluetooth
  • Etiqueta: Establecer etiqueta como en el Panel de SenseCAP
  • Copiar Dirección: Copiar dirección del Hotspot o dirección del propietario
  • etc...
Loading Comments...