Saltar al contenido principal

SenseCraft Hotspot APP

SenseCAP Hotspot APP es una aplicación potente utilizada principalmente para visualización de datos y gestión remota de dispositivos para SenseCAP MX Hotspot.

El equipo de SenseCAP está comprometido a construir un centro de dApp web 3.0 que permita a los usuarios descargar y desplegar fácilmente múltiples dApps. Con el centro de dApp de SenseCAP, disfrutarás de una experiencia de aplicación descentralizada sin código y sin interrupciones, y SenseCAP continuará lanzando más DApps de alta calidad para proporcionar a los usuarios opciones más ricas y variadas.

Descargar APP

pir

Helium

La Red Helium es un proyecto de infraestructura inalámbrica descentralizada basada en blockchain que permite a individuos y organizaciones desplegar y operar redes inalámbricas a través de incentivos de tokens. Utiliza la Blockchain de Solana como su fundamento. El token principal que impulsa la red es HNT, mientras que los tokens IOT se utilizan para facilitar las redes LoRaWAN, respectivamente. Los Helium IoT Hotspot (SenseCAP M1, SenseCAP M4) proporcionan cobertura LoRaWAN.

pir

pir

Dispositivos Compatibles

SenseCAP M1SenseCAP M2 Light HotspotSenseCAP M2 Data-OnlySenseCAP M4 Square
pirpirpirpir

¡Consigue Uno Ahora!

¡Consigue Uno Ahora!

¡Consigue Uno Ahora!

¡Consigue Uno Ahora!

Aprende Más

Aprende Más

Aprende Más

Aprende Más

Flux

Flux Cloud es una Red Impulsada por Personas para ayudarte a construir aplicaciones descentralizadas con mayor flexibilidad, escalabilidad y resistencia a la censura Los FluxNodes operan en hardware de grado empresarial con alto tiempo de actividad (como SenseCAP M4 Square) y proporcionan poder de cómputo real y útil a la red Flux. Los FluxNodes están distribuidos geográficamente por todo el mundo, por lo que los desarrolladores pueden estar seguros de que sus aplicaciones son accesibles por los usuarios en todo momento y lugar.

pir

Dispositivos Compatibles

pir

Características de la APP

SenseCAP Hotspot APP proporciona gestión completa de billetera y dispositivos.

pir

Mantente actualizado con actualizaciones de estado del dispositivo en tiempo real y las últimas noticias de Seeed a través de las Notificaciones.

Para mejorar la experiencia del usuario, la SenseCAP Hotspot APP también integra sin problemas un Centro de Ayuda y centro de IA, permitiéndote chatear con el Bot de IA o abrir un ticket cuando enfrentes problemas.

pirpir

Instrucciones en Video

FAQ

  • ¿Por qué necesitamos descargar la aplicación SenseCAP Hotspot?

La aplicación original de Helium ya no admite la gestión de Hotspots de fabricantes. La aplicación SenseCAP Hotspot puede gestionar SenseCAP MX Hotspot como la aplicación Helium y proporciona información más detallada y funciones integrales sobre tu hotspot. Anuncio de Helium

  • ¿La aplicación SenseCAP Hotspot necesita ingresar las 12 palabras semilla de la billetera Helium?

No, la aplicación SenseCAP inicia sesión con la cuenta del panel de SenseCAP y agrega la billetera Helium mediante DeepLink a la aplicación Helium o ingresando la dirección de la billetera Helium.

  • ¿Puedo incorporar un SenseCAP MX Hotspot a mi billetera Helium a través de la aplicación SenseCAP Hotspot?

Esto se puede hacer con la última versión de la aplicación SenseCAP.

  • ¿Puedo gestionar hotspots de otros fabricantes en la aplicación SenseCAP Hotspot?

La aplicación SenseCAP solo admite agregar SenseCAP MX Hotspot a helium, pero proporcionamos información de hotspots de todos los fabricantes como información básica, recompensas, actividad, ubicación, etc.

  • ¿Puede la aplicación SenseCAP Hotspot gestionar múltiples billeteras?

La gestión de múltiples billeteras está en desarrollo, cuando esté lista estaremos encantados de informarte.

Loading Comments...