Saltar al contenido principal

Guía de Acceso a la API HTTP

Solicitud y Respuesta HTTP

Las solicitudes se autentican con la Autenticación Básica HTTP.

HOST HTTP

ENCABEZADO HTTP

Solicitud

clave descripción
API-VERSION versión de la api

Respuesta

clave descripción
api-gateway-excute-second Tiempo en segundos para ejecutar la api
api-gateway-mpuo-consume La cuota consumida al ejecutar la api

Autenticación Básica HTTP

La Autenticación Básica HTTP es una de las formas más comunes para la autenticación de API RESTfull. Usamos el ID de Acceso como nombre de usuario y la Clave de Acceso como contraseña. Cada biblioteca de cliente HTTP debería tener soporte integrado para la Autenticación Básica, en esta documentación usamos curl, que utiliza la opción –user para especificar las credenciales de Autenticación Básica.

puedes crear claves de acceso a través del Portal SenseCAP. Por favor consulta la guía de inicio rápido para ver cómo obtener una clave de acceso.

Respuesta de la API

Todas las claves de respuesta siguen la convención de minúsculas y guiones bajos.

Respuesta Exitosa con Cadena

  {
"code":"0",
"data":"
// string
"
}

Respuesta Exitosa con Objeto

    {
"code":"0",
"data":{
// object
}
}

Respuesta exitosa con Array

    {
"code":"0",
"data":[
// Array
]
}

Respuesta de Error

 {
"code":"1001",
"msg":"error message"
}

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...