Saltar al contenido principal

Recomendaciones de configuración para la recopilación de datos

Una referencia de selección para la recopilación de datos, la disposición de visión y los parámetros de entrenamiento.

ElementoContenido
Escenarios aplicablesEnseñanza y entrenamiento de brazo robótico, demostraciones de pick-and-place / transferencia, recopilación de conjuntos de datos y revisión de planes de entrenamiento de modelos
Conclusión principalPreferir una configuración de doble vista. Usar resolución de cámara 480p y recopilación a 60 fps por defecto (corresponde a High). Planificar los episodios de recopilación y los pasos de entrenamiento según la dificultad de la tarea.
PrioridadAsegurar primero una cobertura completa de cámara y datos estables, luego aumentar la resolución o añadir escenarios más complejos.
Uso de la salidaPuede servir como base para la configuración de compra, planes de entrenamiento y listas de verificación de despliegue in situ.

Para el entrenamiento básico, se prefiere la configuración de "vista superior + pinza". Utiliza la configuración de "vista superior + vista lateral" cuando la tarea requiere juicio de altura, manejo de oclusiones o reconocimiento de la pose del objetivo.

Comienza la recopilación a 480p y 60 fps (frecuencia de fotogramas de recopilación: High). Si se producen caídas de fotogramas, primero cierra la vista previa en el lado derecho de la página de recopilación y luego evalúa si reducir la resolución o mejorar el rendimiento del ordenador. La calidad del entrenamiento depende primero de la estabilidad de los datos y la cobertura del escenario, y después de una mayor resolución o un número de cámaras más complejo.

Recomendaciones rápidas​

  • Disposición de la cámara: Coloca la cámara superior a unos 45° del objeto objetivo. El encuadre debe cubrir el objeto objetivo, el efector final del brazo robótico y el área clave de movimiento.
  • Resolución: 480p se recomienda por defecto. Equilibra claridad, carga de transmisión y tamaño del archivo de vídeo. Aumenta la resolución solo cuando el rendimiento del ordenador sea suficiente.
  • Frecuencia de fotogramas de recopilación: 60 fps se recomienda por defecto (corresponde a High). Es lo suficientemente fluida para la mayoría de las acciones de brazo robótico. Una frecuencia de fotogramas demasiado alta puede causar cuellos de botella de rendimiento, caídas de fotogramas o errores en el conjunto de datos.
  • Comprobaciones de rendimiento: Si las caídas de fotogramas aún se producen a 60 fps, primero cierra la vista previa de recopilación del lado derecho y luego comprueba el ancho de banda de la cámara, los puertos USB, las escrituras en disco y los programas en segundo plano.

Opciones de configuración de cámara​

OpciónTareas adecuadasNotas de instalaciónNotas
Vista superior + pinzaTransferencia de punto fijo, pick-and-place y entrenamiento básico de enseñanza. Adecuada para observar el proceso de contacto de agarre.Coloca la cámara superior a unos 45° del objetivo y captura tanto como sea posible el objetivo completo y el brazo robótico. Apunta la cámara de la pinza al efector final y al área de agarre.La vista de la pinza puede temblar o quedar oculta. Asegura el cable y verifica la estabilidad de la imagen.
Vista superior + vista lateralAgarre desde posiciones aleatorias, cambios de pose, oclusiones o tareas que requieren juicio de altura.La cámara superior cubre la vista global. La cámara lateral debe capturar claramente el contorno del objetivo, la aproximación de la pinza y la posición de colocación.Mantén la cámara lateral fuera del área de interferencia del movimiento del brazo robótico y evita oclusiones prolongadas por fijaciones o piezas de trabajo.

Notas sobre la selección de cámara​

OrdenadorCombinación recomendadaNotas
Mac2 cámaras USB HikvisionMantén la frecuencia de fotogramas del brazo robótico en no más de 60 fps. La recopilación a 120 fps no está disponible y pueden producirse problemas de compatibilidad en algunos casos.
Mac1 cámara USB Hikvision + 1 Logitech C270 HD WebcamActualmente la combinación más estable. También se puede usar para recopilación de brazo robótico a 120 fps.
Mac2 Logitech C270 HD WebcamsTambién es una combinación estable y admite todas las frecuencias de fotogramas de recopilación del brazo robótico.
WindowsTodas las combinaciones anteriores están disponiblesLas combinaciones actualmente funcionan en Windows. Conecta las cámaras directamente a los puertos USB y evita los hubs.

Modelos de referencia:

Parámetros de recopilación de datos​

ParámetroValor recomendadoMotivoAjuste
Resolución de vídeo480pLo suficientemente clara para ver el objetivo y el proceso de acción, manteniendo el tamaño del archivo y la presión de transmisión manejables.Aumenta la resolución si el rendimiento del ordenador, la cámara y el almacenamiento son suficientes. Si hay caídas de fotogramas, vuelve primero a 480p.
Frecuencia de fotogramas de recopilación60 fps (corresponde a High en el software SenseCraft)Lo suficientemente fluida para registrar el movimiento del brazo robótico y normalmente no pierde acciones clave.Las frecuencias de fotogramas más altas aumentan la carga de rendimiento. Si a 60 fps todavía hay caídas de fotogramas, cierra primero la vista previa del lado derecho.
Ventana de vista previaActivada por defecto; desactívala cuando haya caídas de fotogramasLa vista previa ayuda a las comprobaciones in situ pero consume recursos de cómputo.La estabilidad de la recopilación tiene mayor prioridad que la experiencia de vista previa. Desactiva las vistas previas innecesarias para la recopilación formal.
Integridad de los datosVerificación por muestreo después de cada ronda de recopilaciónAyuda a detectar a tiempo vistas faltantes, caídas de fotogramas, cambios de iluminación o acciones fallidas.Usa un esquema de nombres coherente por fecha, tarea, dificultad y número de episodio para la trazabilidad.

Dificultad de la tarea, episodios y pasos de entrenamiento​

DificultadDescripción de la tareaEpisodiosPasos de entrenamiento sugeridosEnfoque de aceptación
PrincipianteMover desde la posición fija A a la posición B20 episodios10k-15k pasosTrayectoria de movimiento estable, error de posición final controlable y sin fallos de ejecución repetidos evidentes.
IntermedioRecoger desde posiciones aleatorias y mover a la posición B especificada50 episodios30k-40k pasosCubre diferentes posiciones iniciales, tasa de éxito de agarre estable y posición de colocación coherente.
AvanzadoTareas de larga duración, de múltiples pasos o continuas100 episodios80k-100k pasosCentrarse en la estabilidad a largo plazo, la recuperación ante excepciones, el error acumulado y la cobertura de la distribución del conjunto de datos.

Lista de verificación para el despliegue in situ​

  • Cobertura de la vista: El encuadre debe mostrar al mismo tiempo el objeto objetivo, las acciones clave de la pinza y el área de colocación. El objetivo no debe permanecer cerca del borde de la imagen durante largos periodos.
  • Claridad del objetivo: La cámara lateral debe capturar claramente el contorno del objetivo. La cámara superior debe mostrar la posición relativa entre el objetivo y el brazo robótico.
  • Frecuencia de fotogramas estable: Ejecuta una prueba corta antes de la recopilación formal y confirma que no haya caídas de fotogramas continuas a 60 fps.
  • Entorno consistente: Mantén la iluminación estable, el fondo simple y el rango de colocación del objetivo despejado para reducir variables irrelevantes.
  • Trazabilidad de los datos: Registra la dificultad de la tarea, la opción de cámara, la resolución, la frecuencia de fotogramas, el número de episodios y las excepciones para cada sesión de recopilación.

Ruta de implementación sugerida​

  1. Comienza con una tarea de nivel principiante para verificar la cobertura de la cámara y la estabilidad de la recopilación. Confirma que 480p y 60 fps pueden recopilar de forma continua.
  2. Pasa a una tarea de nivel intermedio, añade posiciones iniciales aleatorias y céntrate en la tasa de éxito de agarre y las caídas de fotogramas.
  3. Amplía a tareas avanzadas de larga duración, añade más episodios y registra muestras anómalas para una optimización posterior.
  4. Antes de aumentar la dificultad de la tarea, mantén fijas las posiciones de las cámaras y los parámetros para evitar cambiar demasiadas variables a la vez.
Loading Comments...