Saltar al contenido principal

Configuración de Modelos de IA en SenseCAP A1102 Usando la APP SenseCraft

El SenseCAP A1102 es un dispositivo sensor potente que combina capacidades avanzadas de IA con facilidad de implementación. Esta guía te llevará a través del despliegue de modelos de IA en el A1102 usando la app SenseCraft, ofreciendo instrucciones paso a paso para el emparejamiento, configuración y pruebas.

Introducción al SenseCAP A1102

¿Qué es el SenseCAP A1102?

El SenseCAP A1102 es un sensor de cámara inteligente diseñado para aplicaciones de IA en el borde. Equipado con 8GB de memoria, puede:

  • Desplegar modelos de IA personalizados.
  • Guardar automáticamente imágenes reconocidas.
  • Habilitar reconocimiento en tiempo real con alta precisión.

Requisitos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

  • El dispositivo SenseCAP A1102.
  • La app SenseCraft AI instalada en tu smartphone.
  • Cualquier modelo de IA pre-entrenado para despliegue.

Configuración del SenseCAP A1102

Encender la cámara Vision AI

tip

Si necesitas modificar la configuración de la cámara de IA, debes seguir los pasos a continuación para encender la cámara de IA.

Si solo necesitas modificar configuraciones relacionadas con la transmisión LoRaWAN, puedes omitir esta sección.

Conecta el puerto Type-C al A1102 a tu computadora según las siguientes instrucciones.

Si está conectado correctamente, puedes ver dos indicadores encenderse.

Acceder a Configuraciones Avanzadas

Selecciona "User" en la barra de navegación inferior y haz clic en "Device Bluetooth Configuration".

Desliza hacia abajo y selecciona "SenseCAP A1102".

Mantén presionado el botón de encendido en el SenseCAP A1102 durante tres segundos para habilitar el modo de emparejamiento.

Una vez emparejado, haz clic en Advanced Settings en la app SenseCraft AI.

Navega a opciones de configuración adicionales haciendo clic en Advanced Settings nuevamente.

Selecciona las opciones del A1102 haciendo clic en AI Camera nuevamente.

Desplegando un Modelo de IA

Seleccionando un Modelo de IA

Desde el menú de configuraciones, selecciona tu modelo de IA deseado para despliegue. Elige entre modelos precargados o sube un modelo personalizado.

Configurando Parámetros del Modelo

note

Si necesitas modificar la configuración de la cámara de IA, debes seguir los pasos para encender la cámara de IA.
Por favor consulta Encender la cámara Vision AI.

Configura parámetros como:

  • Nivel de Confianza: Ajusta el umbral para el reconocimiento de objetos (ej., 80% de confianza).
  • Guardar Imágenes Reconocidas: Habilita o deshabilita el guardado de imágenes reconocidas en la tarjeta de memoria.

Probando y Ejecutando el Modelo

Vista Previa de Captura de Cámara

Después de desplegar el modelo, previsualiza las imágenes capturadas por la cámara directamente en la app para asegurar que el modelo esté funcionando como se espera.

Ver Información del Dispositivo

Escanea el código QR en el Sensor LoRaWAN S2100 para vincular el dispositivo.

Regresa a la página principal de la app para verificar la información del dispositivo del A1102, como el estado del modelo, conectividad.

Revisar Resultados de Reconocimiento

Ve los datos de reconocimiento y registros. Por ejemplo, establece un intervalo de reporte (ej., cada 5 minutos) para rastrear objetos reconocidos.

Accediendo a la Tarjeta SD

Localiza la ranura en la unidad A1102 e inserta suavemente un destornillador. Aplica un poco de fuerza para abrirla.

Localiza los cuatro orificios de tornillo y gira las perillas para abrirlos. Asegúrate de aplicar presión constante mientras giras para asegurar que se aflojen.

Una vez que los tornillos estén aflojados, retira la cubierta para acceder a la ranura de la tarjeta SD. Luego puedes sacar la tarjeta SD para leer la información almacenada dentro.

Guardado Automático de Imágenes

Con 8GB de memoria interna, el A1102 puede guardar automáticamente imágenes reconocidas en una tarjeta de memoria. Accede y recupera estas imágenes más tarde para análisis o reportes.

tip

Equipado con 8GB de memoria, el A1102 es capaz de guardar automáticamente imágenes en la tarjeta de memoria cuando se reconoce un objetivo. Cuando necesitamos acceder a esta información de imagen, podemos extraer y acceder a los datos de imagen requeridos directamente desde la tarjeta de memoria.

Solución de Problemas

Problemas Comunes

  1. Dos métodos para configurar modelos de IA
  • Usando la APP SenseCraft para configurar los modelos integrados de la cámara de IA
    • Conecta al puerto ESP32 inferior, que se usa para proporcionar energía al dispositivo.
  • Usando el sitio web SenseCraft AI para configurar modelos de IA que no están precargados de fábrica
    • Conecta al puerto Himax superior, que se usa para flashear el modelo al chip Himax.
  1. La cámara de IA está conectada pero la app muestra que no lo está
  • verifica el estado del datalogger y asegúrate de configurarlo primero en Settings antes de regresar a Information.
  • explicación: Para ahorrar energía, el datalogger solo suministra energía a la cámara de IA cuando entra a la página de Settings.
  1. Luz respiratoria vs. luz parpadeante
  • Un efecto de luz respiratoria indica que el dispositivo está buscando una red.
  • Una luz parpadeante indica que el dispositivo ha entrado al modo de configuración Bluetooth.
  • Si el dispositivo está en modo de luz respiratoria, presiona el botón una vez para cambiar a la luz roja, luego mantén presionado el botón para entrar al modo de configuración Bluetooth (luz parpadeante).
  1. La cámara de IA se enciende exitosamente, pero no puede ser encontrada vía configuración Bluetooth de la APP
  • Cuando la cámara de IA está encendida, pero:
    • La APP SenseCraft no puede buscar el dispositivo.
    • Intenta buscar Vision AI V2, y aún no detecta el dispositivo.
  • Esto indica que el firmware del ESP32 puede no estar funcionando correctamente (el ESP32 es responsable de la transmisión Bluetooth).
  • Solución:
    • Conecta el cable al puerto ESP32 y abre un monitor serial para verificar si el ESP32 está funcionando normalmente.
    • Si aparecen registros anormales o errores de arranque, contacta al soporte técnico para instrucciones sobre re-flashear el firmware del ESP32.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...