Control de Consignas de HVAC en una Pasarela Perimetral: Hardware, Despliegue y Resultados Medidos
Este es un recomendador de consignas de supervisión, no un sistema de control certificado para seguridad: los enclavamientos y controles de seguridad propios de la planta tienen prioridad, y no se proporciona ninguna cifra de ahorro energético.
Qué hace esta solución
Una planta central de HVAC en una oficina, un centro comercial o una fábrica suele funcionar con un horario fijo: la misma consigna tanto si la planta está llena como vacía. Esta solución coloca una pasarela junto a la planta que lee el controlador de HVAC y un medidor de energía en un modelo de punto único, aprende una recomendación de consigna a partir de los propios datos históricos de ese edificio y la escribe de vuelta en el controlador; una escritura cuenta como aplicada solo después de que el valor se haya leído de nuevo desde campo y coincida con lo que se envió.
Se utiliza en planta central: enfriadoras, unidades de tratamiento de aire y los controladores delante de ellas. No es para aires acondicionados tipo split y no está en el lazo de seguridad.
- Selección y despliegue: página de diseño de referencia
- Repositorio de código fuente: no publicado.
github.com/Seeed-Solution/Solution_HVAC_SmartControlno es de acceso público.
Los controladores y medidores existentes se conectan tal como están
Los controladores que hablan OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU sobre RS-485 o BACnet/IP no se sustituyen, y el medidor SDM630 tiene una plantilla integrada. Hasta 2.000 puntos, de los cuales hasta 50 pueden ser escribibles.
Cada escritura se lee de nuevo y se verifica
El último valor, calidad, marca de tiempo y prioridad conocidos como correctos se congelan antes de la escritura; el punto se vuelve a leer tras un retardo de asentamiento y se compara dentro de una tolerancia. Una lectura de retorno cuya calidad no sea buena no pasa.
Reversión automática y alarmas ante fallos
Desajuste en la lectura de retorno, fuente fuera de línea, predicción deshabilitada, aborto por parte del operador y un lote aplicado parcialmente desencadenan todos una reversión. Las alarmas se indexan por causa, de modo que un fallo recurrente reutiliza la alarma abierta.
Capacidad medida: 2.000 puntos a 349,99 eventos/s
Frente a un objetivo de 350,0, medido en una ejecución de bucle de retorno de 180 s en una reComputer Serie R2000. Las condiciones están en el apéndice.
Lo que muestra la consola
La consola en ejecución representa la tabla de puntos con calidad por punto, la página de acceso con cada fuente y
su recuento de puntos registrados, y un libro mayor de recepción de comandos. El libro mayor es donde la ruta de escritura es visible:
cada fila lleva el valor solicitado, el valor efectivo, el actor, el acuse de recibo del protocolo y —
tras el retardo de asentamiento— el resultado de la lectura de retorno. Una escritura cuyo registro se haya cambiado por fuera se lee como
mismatched, compensated con el valor que se encontró, y el comando de compensación emitido por
plugin:prediction:rollback aparece como la fila siguiente.
La página de acceso lista cada fuente con su recuento de puntos registrados; este es el primer lugar donde el cableado se muestra como operativo:

La tabla de puntos lleva calidad por punto, de modo que un punto que no esté leyendo good es visible aquí:

La página de tiempo de ejecución de la predicción muestra las consignas recomendadas de esta ronda, la ventana de historial detrás de ellas y el modo de control actual:

La ruta de escritura es visible en el libro mayor de recepción de comandos: el valor solicitado, el valor efectivo, el actor, el acuse de recibo del protocolo y la lectura de retorno tienen cada uno su columna:

Las capturas anteriores están conectadas a los propios simuladores de protocolo del paquete, no a un medidor o controlador físico; el lado de la pasarela ejecuta el software suministrado.
Qué hardware necesitas
Tres cosas: un controlador que ya tengas, un medidor y un host Docker.
① El controlador de HVAC: cualquiera que ya esté delante de la planta, siempre que hable OPC UA, Modbus TCP/RTU o BACnet/IP. Para una prueba en vacío sin planta conectada, el paquete incluye un simulador OPC UA en el puerto 4841.
② El medidor de energía: un Eastron SDM630 con el mapa de registros Modbus V2, sobre Modbus TCP, una pasarela Modbus TCP o RS-485. Diez puntos de solo lectura: tensión y corriente trifásicas, potencia activa total (kW), factor de potencia total, frecuencia, energía activa importada (kWh).
③ El host de la pasarela: el único dispositivo que necesitas elegir. El servicio es una carga de trabajo Docker en x86-64 o arm64, por lo que una máquina Linux ya en la red de planta es un destino compatible.
| Pasarela | Almacenamiento | Cuándo elegirla | |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer R1124-10 4 GB RAM, RS-485 / RS-232 / DI / DO integrados | 16 GB eMMC | El historial vive en un servidor; la pasarela mantiene una ventana local corta |
![]() | reComputer R1125-10 misma placa, eMMC más grande | 32 GB eMMC | Meses de historial de operación permanecen en la pasarela; el conjunto de entrenamiento puede reimportarse localmente |
La serie R1100 incorpora RS-485 a bordo, por lo que un medidor en RS-485 no necesita adaptador USB. El servicio en sí necesita alrededor de 1 GB de disco; el almacenamiento determina cuánta historia puedes consultar localmente sin un servidor.
Otros requisitos previos: Docker Engine 20.10 o más reciente, los puertos 8280 y 4841 libres en el host, y al menos una semana de operación histórica en CSV o Excel con columnas de marca de tiempo, consigna, temperatura medida y consumo de energía.
Límites de selección negativa
- Horizonte de almacenamiento local: R1124-10 (16GB eMMC) almacena una ventana local corta; si necesitas meses de telemetría de alta frecuencia almacenada on‑premise para reentrenar el modelo sin conexión, elige R1125-10 (32GB).
- Enclavamientos de seguridad: Esta pasarela proporciona consignas de asesoría; nunca la conectes a circuitos de corte de seguridad de emergencia de calderas o enfriadoras que requieran controladores de seguridad certificados.
Cómo desplegar en sitio
1. Instalar el hardware: cableado
La plantilla integrada del SDM630 usa por defecto bytes y palabras big-endian, tomada del valor predeterminado publicado por el proveedor. Lee un registro con un valor físico conocido y compáralo con la propia pantalla del medidor. Una tensión y frecuencia que sean cercanas pero incorrectas, o una energía importada que salta hacia atrás, suelen significar un error en el ajuste del orden de palabras; comprueba el orden de palabras antes de cablear.
Coloca la pasarela en la misma red que el controlador y el medidor (o su pasarela Modbus TCP). Para
Modbus RTU, haz coincidir la velocidad en baudios, la paridad y el id de unidad con la configuración del medidor; una discrepancia solo se muestra
como un tiempo de espera, sin mensaje de error. Usa el perfil de despliegue serial-device: el perfil estándar de
Docker no adjunta ningún dispositivo serie del host, por lo que no hay /dev/ttyUSB0 dentro del contenedor.
2. Software: tres pasos
Los campos del formulario por paso y los paquetes de la aplicación están en la página del diseño de referencia; elige una configuración para tu sitio y descárgala.
Resumen:
- Despliega el servicio — despliegue con Docker, ya sea en la máquina que ejecuta la herramienta de despliegue o por SSH a un dispositivo en la red de la planta. El formulario incluye el transporte del medidor, el endpoint OPC UA, los límites de seguridad, el modo de control y los umbrales de alarma.
- Abre la consola — crea el primer administrador y confirma que ambas fuentes están en línea con sus conteos de puntos esperados. El asistente de acceso pide dirección e intervalo de sondeo por protocolo:

- Puesta en servicio — registra el medidor, ejecuta predicciones en modo observe, inyecta fallos a propósito y solo entonces habilita las escrituras. Antes de que salga un lote, confirma en la página de selección exactamente qué puntos cubre:

Deja Control Mode en observe y deja Safety Baseline Approved By en blanco. Mientras el aprobador esté
en blanco, la línea base aparece como no aprobada; introducir un nombre significa que ese ingeniero aprueba los límites de seguridad.
La estimación hasta una consola en ejecución con lectura de puntos es de unos 60 minutos. La puesta en servicio lleva más tiempo, porque incluye un ciclo completo de ocupación de predicciones en modo observe revisadas por quien opera la planta.
La imagen publicada missionpack-knn:v1.6.5 no incluye la plantilla SDM630, el coordinador de rollback ni
el sobre de alarma. En la v1.6.5 los subpasos de modo observe siguen aplicando; los subpasos de medidor, rollback y alarma
no se pueden completar.
Interfaces disponibles
Todo lo que expone el despliegue se encuentra detrás de un puerto HTTP en el host de la pasarela. Nada sale de la red de la planta a menos que la publicación hacia el norte esté activada.
- Operadores — la consola en el navegador en
8280: tabla de puntos con calidad por punto, registro de medidores, ejecuciones de predicción, recibos de comandos, banner de alarmas. - Supervisión —
GET /system/runtime-metrics. Con la publicación hacia el norte activada incluyenorthbound.spool.queuedynorthbound.spool.dropped;queuedde vuelta a 0 condroppedsin cambios es la comprobación que pide el paso de puesta en servicio. - Tu propio sistema — la misma superficie de API de la consola detrás de
8280, más el endpoint de salud que el despliegue espera al arrancar.
Lista completa de endpoints
| Puerto / endpoint | Qué sirve | Necesita internet |
|---|---|---|
8280 / | Consola en el navegador | No |
8280 /system/runtime-metrics | Contadores de tiempo de ejecución, contadores del spool hacia el norte | No |
8280 /api/v1/health | Comprobación de salud; el arranque permite 30 s | No |
4841 | Simulador OPC UA integrado, para una prueba en seco | No |
En un recibo de comando, lee la columna de readback: protocol_acknowledged solo significa que el controlador
aceptó la trama. La columna de readback (matched, o mismatched, compensated con el valor encontrado) es
lo que realmente contiene el campo. Una compensación emitida por el coordinador de rollback aparece como su propio recibo
inmediatamente después de la escritura que deshizo, de modo que el historial de auditoría se lee en orden sin unir dos tablas.
Los registros del contenedor rotan a 10 MB con cuatro copias de seguridad (docker logs missionpack_knn). Exporta el historial de auditoría de comandos,
el diario de rollback y el historial de alarmas antes de que caduquen.
Alcance del protocolo hacia el sur
Todos los puntos se encuentran en un único registro, limitado a 2.000 puntos, de los cuales como máximo 50 pueden ser escribibles. Los 10 puntos del medidor SDM630 son de solo lectura; cuentan para los 2.000 y no para los 50.
| Transporte | Función | Restricciones |
|---|---|---|
| OPC UA | Lectura y escritura en el controlador HVAC | Endpoint definido por despliegue; simulador integrado en 4841 |
| Modbus TCP | Medidor y controladores | Id de unidad y puerto por fuente; directo o a través de una pasarela TCP |
| Modbus RTU (RS-485) | Medidor | Necesita el perfil de despliegue serial-device; el perfil estándar no adjunta dispositivos serie del host |
| BACnet/IP | Lectura y escritura en manejadoras de aire | Las escrituras usan una prioridad y liberación con Null. La suscripción COV, el registro BBMD y MS-TP no están implementados |
Rendimiento y datos medidos
Todo lo aquí descrito se midió contra el simulador de protocolo sobre loopback; no hay datos de un edificio real, y cada cifra proviene de una sola ejecución salvo que se indique lo contrario.
Capacidad
| Métrica | Valor | Condiciones |
|---|---|---|
| Rendimiento de muestreo | 349,99 eventos/s (99,99% del objetivo de 350,0) | 2.000 puntos, 4 fuentes de protocolo |
| Tasa de predicción | 0,939 ciclos/s | Misma ejecución |
| Pico de RSS del grupo de procesos | 217,3 MiB | Misma ejecución |
Condiciones para las tres filas: 2.000 puntos repartidos en 4 fuentes de protocolo, OPC UA y Modbus muestreados cada 5 s, BACnet cada 10 s, solo loopback, ejecución de 180 s, en un reComputer R2000 series (arm64).
Reproducir: upstream b5fe4cc, captura capacity-smoke r14
Latencia
| Métrica | Valor | Condiciones |
|---|---|---|
| Latencia del ciclo de predicción | 46,27 ms máx. | n = 4 ciclos, sin carga |
| Latencia de admisión de control | 1,41 ms máx. | n = 2 ciclos, sin carga |
Ambas reflejan solo el coste de la propia ruta de código.
Reproducir: upstream f831bae, línea base de tiempo de ejecución de northbound-smoke
Tiempo de ejecución y parámetros clave
El modelo de predicción es KNN, entrenado con el propio historial de operación del edificio (CSV o Excel con columnas de marca de tiempo, punto de consigna, temperatura medida y potencia); el servicio es una carga de trabajo Docker en x86-64 o arm64. Cada predicción puede revisarse en la consola antes de que llegue al controlador.
- Modo de control y límites de seguridad: el modo de control se entrega como
observe, por lo que no se escribe ningún punto hasta que un operador lo cambie. El mínimo / máximo del punto de consigna de 18 / 30 °C, el cambio máximo de 1,0 °C por 300 s y la lista blanca de modos off / fan / cool / heat / auto son todos marcadores de posición; rellénalos para la planta. - La verificación de read-back está desactivada por defecto: la configuración de ejecución de predicción (creada en la consola) debe indicar explícitamente
"rollback": { "enabled": true, "settle_seconds": 2.5 }; una configuración sin secciónrollbackse trata comoenabled: false. settle_seconds(0–30, por defecto 1,0) debe ser mayor que el intervalo de muestreo de la fuente, o el readback verá el valor previo a la escritura e informará de una discrepancia que no existe.
Degradación conocida
- La tasa de predicción tiene un techo estructural (no corregido): el bucle de predicción duerme un intervalo fijo después de cada ciclo, por lo que su tasa es
1/(1.0 + t_cycle). A 2.000 puntost_cyclees de unos 0,119 s, lo que sitúa el techo cerca de 0,894 ciclos/s, por debajo del umbral de 0,90 que exige la prueba de resistencia. - Solo las escrituras Modbus se verifican por readback: una salida BACnet no tiene prioridad de escritura disponible y se omite.
- Orden de bytes: hasta que se compruebe con la propia pantalla del medidor, los puntos del medidor se decodifican con el orden de palabras big-endian por defecto del proveedor y pueden ser incorrectos.
Próximos pasos
- Lectura/escritura con readback independiente contra dispositivos reales OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU (USB-a-RS-485) y BACnet/IP en un reComputer R10 series o reTerminal DM.
- Una ejecución desatendida de 72 horas en los mismos hosts de destino, con simulacros de recuperación de red, broker, procesos y dispositivos durante la ejecución.
Fuentes de datos y activos
- Mapa de registros SDM630 — documento publicado por Eastron sobre el protocolo Modbus (mapa de registros Modbus V2, registros de entrada float32 IEEE-754). Las direcciones siguen ese documento; el orden de bytes y palabras big-endian es el valor por defecto del proveedor.
- Datos históricos de operación — proporcionados por el sitio que realiza el despliegue. No se distribuye nada con el paquete, y no se usa ni se requiere ningún conjunto de datos público.
- Capturas de la consola — capturas de pantalla originales del software empaquetado ejecutándose contra los
propios simuladores de protocolo del paquete. La configuración del simulador, el host de captura y las sumas de comprobación se
registran en
gallery/ATTRIBUTION.mddel paquete. No se incluye ningún recurso, marca de terceros ni imagen de stock. - Diagrama de arquitectura — dibujado a partir de un IR de arquitectura estructurada; trabajo original, sin arte de terceros.