Home Assistant y Módulo de Detección de Eventos de Sonido
Introducción
Una compacta placa de audio de borde ofrece detección de sonido en tiempo real con una sólida protección de privacidad de datos locales. Puede detectar cinco eventos de sonido anómalos —llanto de bebé, rotura de vidrio, disparo, alarmas T3/T4 y ronquidos— lo que permite una respuesta inmediata y una alerta temprana fiable. En este tutorial, aprenderemos cómo compilar y cargar el firmware en una placa XIAO ESP32.
Hardware necesario
| ReSpeaker XVF3800 | Kit Home Assistant Yellow | Xiao ESP32S3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Instalar ESPHome Builder
Settings → Add-ons → Click on Add-on Store → Install ESPHome Device Builder add-on.
Ve a Home Assistant > Settings > Add-ons.
Haz clic en Add-on Store (normalmente en la parte inferior derecha)
En Official add-ons, busca e instala ESPHome Device Builder.
Después de la instalación, haz clic en Start para ejecutar el complemento ESPHome.

Activa Start on Boot, Watchdog, and Show in Sidebar para un acceso más sencillo.
Desde la barra lateral de Home Assistant, ve a ESPHome Builder.
Añadir dispositivo de eventos de sonido
Haz clic en + NEW DEVICE.

Haz clic en Continue → New Device Setup, luego proporciona un nombre apropiado para el dispositivo.


En esta demostración, estamos usando la XIAO ESP32-S3, así que seleccionaremos ESP32-S3 como la placa de destino. Esto puede variar según la placa que estés utilizando.
Selecciona la nueva entrada de dispositivo y haz clic en Edit. Elimina toda la plantilla YAML y luego copia y pega el archivo YAML proporcionado en el editor.
YAML de eventos de sonido
##############################################################
# Sound Event Sensor - ESPHome Configuration
# Sensor: XU316 / AudioEventSensor (Seeed)
# Communication: UART via AT Commands
# No external .h file needed - pure YAML + inline lambdas
##############################################################
esphome:
name: sound-event-sensor
friendly_name: Sound Event Sensor
on_boot:
priority: -100 # Run after everything else is initialized
then:
- logger.log: "=== Sound Event Sensor Booting ==="
# Step 1: Wait for sensor to be ready
- delay: 2s
# Step 2: Reset device for clean state
- logger.log: "Resetting device..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s # Wait for device to come back up after reset
- logger.log: "Device reset complete."
# Step 3: Get and log firmware version
- logger.log: "Requesting firmware version..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- delay: 500ms
# Step 4: Apply all settings from the configurable values below
- script.execute: apply_all_settings
- logger.log: "=== Setup complete. Monitoring for events... ==="
##############################################################
# Hardware Settings - Change these to match YOUR wiring
##############################################################
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: arduino
version: recommended
##############################################################
# Network
##############################################################
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "SoundSensor Fallback"
password: "soundsensor123"
captive_portal:
ota:
- platform: esphome
password: !secret ota_password
api:
id: api_id
logger:
level: DEBUG # Set to INFO to reduce log noise after testing
##############################################################
# UART - The serial link to your sensor
# Adjust tx_pin / rx_pin to match your wiring
##############################################################
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO43 # ← CHANGE to your TX pin
rx_pin: GPIO44 # ← CHANGE to your RX pin
baud_rate: 115200
debug: # Remove this block after testing
direction: BOTH
dummy_receiver: false
##############################################################
# Global Variables (internal state)
##############################################################
globals:
# UART line receive buffer
- id: uart_rx_buffer
type: std::string
restore_value: no
initial_value: '""'
##############################################################
# SCRIPTS
##############################################################
script:
- id: apply_all_settings
then:
# ── Build detect types from whichever switches are ON ──
- lambda: |-
std::string types = "";
auto add = [&](bool on, const char* name) {
if (on) { types += (types.empty() ? "" : ","); types += name; }
};
add(id(sw_detect_baby_cry).state, "baby_cry");
add(id(sw_detect_glass_break).state, "glass_break");
add(id(sw_detect_gunshot).state, "gunshot");
add(id(sw_detect_snore).state, "snore");
add(id(sw_detect_t3).state, "T3");
add(id(sw_detect_t4).state, "T4");
if (types.empty()) types = "gunshot"; // safety fallback
std::string cmd = "AT+SETDETECT=" + types + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "Setting detect types: %s", types.c_str());
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Set thresholds for all 6 event types ──────────────
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_baby_cry).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "baby_cry threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_glass_break).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=glass_break," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "glass_break threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_gunshot).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=gunshot," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "gunshot threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_snore).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=snore," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "snore threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t3).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T3," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T3 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
- lambda: |-
int val = (int) id(num_thr_t4).state;
std::string cmd = "AT+SETEVENTTHRESHOLD=T4," + std::to_string(val) + "\r\n";
ESP_LOGI("sound", "T4 threshold -> %d", val);
id(uart_bus).write_array((const uint8_t*)cmd.c_str(), cmd.length());
- delay: 400ms
# ── Save to sensor flash ───────────────────────────────
- logger.log: "Saving config to sensor..."
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- delay: 500ms
- logger.log: "Settings applied and saved!"
##############################################################
# INTERVAL - Parse incoming UART lines every 50ms
##############################################################
interval:
- interval: 50ms
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available()) {
uint8_t b;
id(uart_bus).read_byte(&b);
char c = (char)b;
if (c == '\n') {
std::string line = id(uart_rx_buffer);
id(uart_rx_buffer) = "";
if (!line.empty() && line.back() == '\r') line.pop_back();
if (line.empty()) continue;
ESP_LOGD("uart_rx", "<- %s", line.c_str());
// ── +EVENT: id,confidence ─────────────────────
if (line.size() > 7 && line.substr(0, 7) == "+EVENT:") {
std::string payload = line.substr(7);
while (!payload.empty() && payload[0] == ' ') payload.erase(0,1);
size_t comma = payload.find(',');
if (comma != std::string::npos) {
int event_id = std::stoi(payload.substr(0, comma));
int pct = (int) std::stof(payload.substr(comma + 1));
// ID map matches AudioEventSensor.cpp
const char* label_map[] = {"", "baby_cry", "glass_break", "gunshot", "snore", "T3", "T4"};
std::string name = (event_id >= 1 && event_id <= 6) ? label_map[event_id] : "unknown";
std::string full = name + " " + std::to_string(pct) + "% confidence";
id(txt_last_event_full).publish_state(full);
id(txt_last_event_name).publish_state(name);
id(sen_confidence).publish_state((float)pct);
ESP_LOGI("sound", "EVENT: %s", full.c_str());
}
}
// ── +GETFWVERSION:1.0.0 ───────────────────────
else if (line.size() > 14 && line.substr(0, 14) == "+GETFWVERSION:") {
std::string ver = line.substr(14);
while (!ver.empty() && ver[0] == ' ') ver.erase(0,1);
id(txt_firmware_version).publish_state(ver);
ESP_LOGI("sound", "Firmware: %s", ver.c_str());
}
else if (line == "OK") {
ESP_LOGD("sound", "<- OK");
} else if (line.size() >= 5 && line.substr(0, 5) == "ERROR") {
ESP_LOGW("sound", "<- ERROR: %s", line.c_str());
}
} else if (c != '\r') {
id(uart_rx_buffer) += c;
}
}
##############################################################
# SWITCHES
# All 6 events ON by default — user can disable any in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
switch:
- platform: template
name: "Detect Baby Cry" # Class ID 1
id: sw_detect_baby_cry
icon: mdi:baby-face-outline
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Glass Break" # Class ID 2
id: sw_detect_glass_break
icon: mdi:glass-fragile
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Gunshot" # Class ID 3
id: sw_detect_gunshot
icon: mdi:target
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect Snore" # Class ID 4
id: sw_detect_snore
icon: mdi:sleep
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T3" # Class ID 5 (custom event)
id: sw_detect_t3
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
- platform: template
name: "Detect T4" # Class ID 6 (custom event)
id: sw_detect_t4
icon: mdi:waveform
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON # ← ON by default
##############################################################
# NUMBER SLIDERS - Confidence thresholds
# All default to 80% — adjust per event in HA
# After changing: press the "Apply Settings" button
##############################################################
number:
- platform: template
name: "Baby Cry Threshold"
id: num_thr_baby_cry
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Glass Break Threshold"
id: num_thr_glass_break
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Gunshot Threshold"
id: num_thr_gunshot
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "Snore Threshold"
id: num_thr_snore
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T3 Threshold"
id: num_thr_t3
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
- platform: template
name: "T4 Threshold"
id: num_thr_t4
icon: mdi:tune
unit_of_measurement: "%"
min_value: 0
max_value: 100
step: 5
initial_value: 80 # ← Default 80%
restore_value: true
optimistic: true
##############################################################
# BUTTONS
##############################################################
button:
- platform: template
name: "Apply Settings"
id: btn_apply_settings
icon: mdi:content-save-cog
on_press:
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Reset Sensor"
id: btn_reset
icon: mdi:restart
on_press:
- logger.log: "Manual reset triggered"
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+RESET\r\n"
- delay: 3s
- script.execute: apply_all_settings
- platform: template
name: "Save Sensor Config"
id: btn_save_config
icon: mdi:content-save
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+SAVECONFIG\r\n"
- platform: template
name: "Get Firmware Version"
id: btn_get_fw
icon: mdi:information
on_press:
- uart.write:
id: uart_bus
data: "AT+GETFWVERSION\r\n"
- platform: restart
name: "Restart ESP32"
icon: mdi:restart-alert
entity_category: config
##############################################################
# TEXT SENSORS
##############################################################
text_sensor:
- platform: template
name: "Last Sound Event"
id: txt_last_event_full
icon: mdi:ear-hearing
# Example: "glass_break 87% confidence"
- platform: template
name: "Event Type"
id: txt_last_event_name
icon: mdi:waveform
# Example: "gunshot"
# Use this in HA automations → trigger when state = "gunshot"
- platform: template
name: "Firmware Version"
id: txt_firmware_version
icon: mdi:chip
entity_category: diagnostic
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "IP Address"
icon: mdi:ip-network
entity_category: diagnostic
ssid:
name: "Connected SSID"
icon: mdi:wifi
entity_category: diagnostic
##############################################################
# SENSORS
##############################################################
sensor:
- platform: template
name: "Event Confidence"
id: sen_confidence
icon: mdi:percent
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
- platform: wifi_signal
name: "WiFi Signal"
update_interval: 60s
entity_category: diagnostic
icon: mdi:wifi-strength-2
En este ejemplo, estamos utilizando la XIAO ESP32S3, por lo que es posible que debas actualizar los siguientes parámetros en el archivo YAML según tu placa y la configuración del cableado
board: esp32-s3-devkitc-1 # your board name
tx_pin: GPIO43 # your TX pin connection
rx_pin: GPIO44 # your RX pin connection
Una vez que hayas guardado tu archivo YAML, haz clic en INSTALL.

Elige Manual Download

Espera a que el firmware se compile.
Descarga el archivo de firmware .bin generado a tu ordenador desde Factory Format.

Conecta la placa ESP32-S3 del sensor de sonido integrado a tu PC usando un cable USB Type-C.
Abre Web ESPHome en Google Chrome.
Haz clic en Connect y elige el puerto serie correcto de la lista.

Una vez conectado, haz clic en INSTALL
Selecciona el archivo .bin que acabas de descargar.

Espera a que la instalación se complete (puede tardar unos minutos).
Cuando finalice correctamente, verás un mensaje de confirmación.
Vuelve a Home Assistant > Settings > Devices & Services.

Deberías ver ESPHome listado como una integración detectada.
Haz clic en Add y luego en Submit para finalizar la configuración.


Después, podrás interactuar con el dispositivo a través de la interfaz de Home Assistant y crear tus propias automatizaciones con otros periféricos. Por ejemplo, puedes activar un zumbador cuando se detecte rotura de cristal, o reproducir automáticamente música de cuna relajante en un altavoz inteligente cuando se detecte el llanto de un bebé.
Demostración
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.