Saltar al contenido principal

Introducción a los Motores Stackforce X Serie

Este artículo presentará cómo comenzar con los motores de la serie Stackforce y cómo usarlos con C++ y Python en el reComputer Jetson Super.

Especificaciones

Aquí está la tabla completa con todos los parámetros llenos para todos los modelos de motor:

Parámetro60108108
Voltaje Nominal24V24V
Corriente Nominal10.5A7.5A
Potencia Nominal240W180W
Torque Nominal5 Nm7.5 Nm
Torque Máximo11 Nm22 Nm
Velocidad Nominal120 RPM110 RPM
Velocidad Máxima270 RPM320 RPM
Relación de Engranajes8:18:1
Protocolo de comunicaciónMIT ProtocolMIT Protocol
Modos de ControlPosition, Velocity, Torque ControlPosition, Velocity, Torque Control
Diámetro Exterior80 mm97 mm
Grosor47 mm46 mm
Peso392 g ±10%395 g ±5%
Resistencia de Fase0.48 Ω ±10%0.439 Ω ±10%
Inductancia de Fase368 μH ±10%403 μH ±10%

Características Principales

  1. Salida de Alto Torque
  2. Control en Modo MIT
  3. Retroalimentación de Codificador Magnético
  4. Diseño Compacto y Ligero
  5. Soporte para Comunicación CAN Bus de Alta Velocidad
  6. Aplicaciones Versátiles

Guía de Introducción

Preparaciones Antes del Uso

En una PC con Sistema Windows

El CANID y CANMode del motor se modifican ambos a través del puerto serie. El motor se envía con un CANID predeterminado de 0x01 y CANMode de CAN2.0 a 1Mbps.

Cableado del Puerto Serie

Conecte V, G, T, R al VCC (3.3V), GND, RX, TX del módulo de comunicación serie respectivamente (RX y TX deben estar conectados cruzados). Como se muestra en la figura a continuación:

Modificando CANID

Configure la velocidad de baudios del puerto serie a 1Mbps.

El CANID a enviar es 0x**, y el ID configurado es 0x**, con un límite máximo de 0x7F. Después de configurar exitosamente el CANID, se imprimirá el siguiente registro:

tip

Puede configurar el CANID:0x01 para facilitar las pruebas en el código posterior.

Modificando el Modo CAN

Envíe CANMODE:0 o CANMODE:1 a través del puerto serie.

CANMODE:0 representa el modo CAN2.0 (1Mbps), mientras que CANMODE:1 representa el modo CANFD (5Mbps).

La modificación exitosa del modo CAN se muestra en las figuras a continuación:

tip

Puede configurar el CANMODE:0 para facilitar las pruebas en el código posterior.

Usando reComputer Mini Jetson Orin para Controlar Motores

Las interfaces de comunicación CAN más comunes para motores en el mercado son XT30 (2+2) y conectores JST. Nuestros dispositivos reComputer Mini Jetson Orin y reComputer Robotics están equipados con interfaces duales XT30 (2+2) e interfaces CAN basadas en JST, proporcionando compatibilidad perfecta.

reComputer Mini:

reComputer Robotics

Para información más detallada sobre el uso de CAN, consulte este wiki.

Habilitando la Interfaz CAN

Paso 1: Antes de usar CAN0 y CAN1, retire la cubierta inferior y configure las dos resistencias terminales de 120Ω en la posición ON.

Apague el interruptor de la resistencia terminal de comunicación CAN de 120Ω integrada en el motor.

tip

Si el Recomputer Mini no ha configurado la resistencia terminal de 120Ω en ON, puede elegir encender el interruptor de la resistencia terminal de comunicación CAN del motor.

Paso 2: Conecte el motor directamente al CAN0 del reComputer Mini a través de la interfaz XT30 (2+2).

tip

Dado que el diseño de la interfaz CAN del reComputer Mini es opuesto al de la interfaz CAN del motor, se requiere soldadura manual para invertir las líneas de datos.

Considerando el alto voltaje y corriente requeridos por el motor, se recomienda comprar un adaptador de corriente de 24V 300W para alimentar el reComputer Mini para manejar un solo motor. Si se necesitan conectar más motores, se puede comprar un adaptador de corriente de mayor potencia según el requerimiento.

peligro

Esta fuente de alimentación es solo para aprendizaje y pruebas de un solo motor. Para múltiples motores, diseñe una placa de alimentación separada y aísle la fuente de alimentación de Jetson de la fuente de alimentación del motor para evitar que pase alta corriente directamente a través de Jetson.

Habilitando la Comunicación CAN de Jetson

Abra una terminal e ingrese el siguiente comando para poner el pin GPIO en alto para activar CAN0:

gpioset --mode=wait 0 43=0

Si usa CAN1 con la interfaz JST, ponga el pin 106 en alto.

gpioset --mode=wait 0 106=0

Mantenga esta terminal abierta, inicie una nueva terminal y configure CAN0.

sudo modprobe mttcan
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up

Configurando el Entorno C++ y Python

Paso 1: Clone el SDK.

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Stackforce-Motor-SDK.git 

Paso 2: El SDK del controlador requiere las siguientes dependencias. Para Debian Linux, se pueden instalar a través de los siguientes comandos:

sudo apt-get install -y build-essential cmake
sudo apt install linux-modules-extra-5.15.0-1025-nvidia-tegra # For Jetson Jetpack 6.0

Si se necesitan enlaces de Python, instale adicionalmente Python 3, pip y pybind11:

sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-pybind11 python3-setuptools

Después de instalar las dependencias, siga los pasos a continuación para instalar el SDK del controlador como una biblioteca C++ o un paquete Python. Ambos usarán CMake para compilar el código C++.

Control del Motor y Recepción de Datos

C++

main.cpp
#include <chrono>
#include <cstdint>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <thread>
#include "CAN_comm.h"
#include "config.h"

MIT devicesState[4];

uint32_t sendNum; // for testing send speed
uint32_t recNum;

MIT MITCtrlParam;

uint16_t sendCounter = 0;
bool motorEnable = true;
int receivedNumber = 0;
uint64_t prev_ts = 0;
float t = 0.0f;
float targetJointAngle = 0.0f; // Target joint angle (can be modified at runtime via input)

namespace {
uint64_t micros_steady(){
using namespace std::chrono;
return duration_cast<microseconds>(steady_clock::now().time_since_epoch()).count();
}
}

void setup() {
std::printf("SF Motor Control (Jetson) start\n");
CANInit();
enable(0x01); // Enable motor with ID 0x01 <- Change ID to control different motors
prev_ts = micros_steady();
t = 0.0f;
}

uint16_t printCount = 0;
uint16_t recCount = 0;

void loop() {

recCANMessage();

// Check for new joint angle input
// (Check once every 1000 loops to avoid frequent blocking input calls)
static uint16_t inputCheckCount = 0;
if(++inputCheckCount >= 1000){
inputCheckCount = 0;
float newAngle;
if(std::scanf("%f", &newAngle) == 1){
targetJointAngle = newAngle;
std::printf("Target joint angle updated: %.3f rad\n", newAngle);
}
}

static int IDswitch = 0x01; // <- Change ID to control different motors
uint64_t current_ts = micros_steady();

/*
* Function:
* Update control parameters based on time difference and send MIT command.
*
* Parameters:
* - current_ts: current timestamp
* - prev_ts : previous timestamp
* - t : time variable used for sine/cosine calculations
* - MITCtrlParam:
* Control parameter structure including position, velocity,
* position gain (Kp), velocity gain (Kd), and torque
* - IDswitch : motor ID selector
*
* Return:
* None
*/
if(current_ts - prev_ts >= 1000){ // 1 ms control period
// Update time variable (increase by 1 ms)
t += 0.001;

// Set control parameters:
// target position, target velocity, position gain, velocity gain, and torque
MITCtrlParam.pos = targetJointAngle;
MITCtrlParam.vel = 0;
MITCtrlParam.kp = 0.5;
MITCtrlParam.kd = 0.3;
MITCtrlParam.tor = 0;

// Update previous timestamp
prev_ts = current_ts;

// IDswitch++;
// If IDswitch exceeds 0x04, reset it to 0x01
// if(IDswitch > 0x04){
// IDswitch = 0x01;
// }

sendMITCommand(IDswitch, MITCtrlParam); // Send MIT command

printCount++;
if(printCount >= 100){
printCount = 0;
// Only print when IDswitch is 0x01
// Print commanded position/velocity and actual motor position/velocity
if(IDswitch == 0x01){
std::printf( "[CMD] pos: %6.3f rad vel: %6.3f rad/s | " "[FB] pos: %6.3f rad vel: %6.3f rad/s\n", MITCtrlParam.pos, MITCtrlParam.vel, devicesState[IDswitch - 1].pos, devicesState[IDswitch - 1].vel );
}
}
}

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
}

int main(){
setup();

while(true){
loop();
}

disable(0x01); // Disable motor with ID 0x01
return 0;
}
cd build
cmake ..
make

El ejecutable compilado se ubicará en build/sfmotor_control. Ejecuta el programa:

./sfmotor_control

El programa por defecto controla el motor con ID 0x01. Durante la operación, puedes ingresar el valor del ángulo objetivo (en radianes) a través del teclado. También recibe datos de retroalimentación sobre el ángulo y la velocidad angular del motor.

Python

main.py
import sys
import time
import select

# Import core control module (assumes sf_can_controller.py is in the same directory)
from sf_can_controller import MotorController

# --- Core Configuration ---
IFACE = "can0"
MOTOR_ID = 1 # <- Change ID to control different motors
UPDATE_RATE_HZ = 100.0
PRINT_EVERY = 2
INITIAL_TARGET_DEG = 0.0

# --- Main Control Loop ---
def run_simple_test() -> None:
"""Run a simplified position control loop."""

# 1. Initialization
update_period = 1.0 / UPDATE_RATE_HZ
target_rad = INITIAL_TARGET_DEG

KP, KD = 0.5, 0.3 # Default MIT parameters

controller = MotorController(interface=IFACE, motor_id=MOTOR_ID)
print(f"--- SF Motor Test Start ---")
print(f"Interface: {IFACE}, ID: {MOTOR_ID}, Rate: {UPDATE_RATE_HZ} Hz")

# 2. Enable motor
controller.enable()

last_send_time = time.perf_counter()
print_counter = 0

inputCheckCount = 0

# 3. Main loop
while True:
controller.poll_rx()
current_state = controller.get_motor_state()

now = time.perf_counter()

# --- Periodic input check (every 500 loops) ---
inputCheckCount += 1
if inputCheckCount >= 500:
inputCheckCount = 0

# Blocking I/O waiting for user input (this will pause the control loop)
# Note: If the input is not a number, a ValueError will be raised.
line = input("Please enter target joint angle: ").strip()
if line:
angle_deg = float(line)
target_rad = angle_deg
print(f"Target joint angle updated: {angle_deg:.3f} deg")

# Periodically send MIT command
if now - last_send_time >= update_period:
last_send_time = now

# Send target position command
controller.send_mit_command(
pos=target_rad,
vel=0.0,
kp=KP,
kd=KD,
tor=0.0
)

# Print motor state
print_counter += 1
if print_counter >= PRINT_EVERY:
print_counter = 0
print(
f"Cmd={target_rad:.2f} | "
f"Pos={current_state.pos:.2f} (Vel={current_state.vel:.2f})"
)

time.sleep(0.001)


if __name__ == "__main__":
# Run test
run_simple_test()

El script de Python se encuentra en el directorio script/ y puede ejecutarse directamente sin compilación.

python main.py 

El programa por defecto controla el motor con ID 0x01. Durante la operación, puedes ingresar el valor del ángulo objetivo (en radianes) a través del teclado. También recibe datos de retroalimentación sobre el ángulo y la velocidad angular del motor.

Citas

Step 6010

Step 8108

8108 Motor_Curve

6010Motor_Document.pdf

8108Motor_Document.pdf

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...