Preguntas frecuentes
Relacionado con la localización
¿Cuál es la precisión típica de posicionamiento GNSS del T2000?
- En condiciones de cielo abierto, la precisión de posicionamiento GNSS del T2000 suele alcanzar un nivel de precisión de metros.
- Los resultados de las pruebas muestran un CEP50 (Error Circular Probable al 50%) de aproximadamente 5–7 metros, lo que significa que más de la mitad de los puntos de localización caen dentro de este rango respecto a la posición real.
- La precisión de posicionamiento real puede variar según el entorno, la visibilidad de los satélites, las condiciones de instalación, etc.
¿Por qué a veces el posicionamiento GNSS muestra deriva o no hay datos de latitud y longitud GNSS?
-
La precisión del GNSS puede verse afectada por varios factores ambientales:
- Edificios, árboles u otros obstáculos que bloquean las señales de los satélites.
- Efectos multitrayectoria causados por reflexiones de señales en paredes o superficies metálicas.
- Interferencias electromagnéticas de equipos electrónicos cercanos.
- Mala orientación de la antena o lugar de instalación inadecuado.
-
En algunos casos, el dispositivo puede no informar datos de latitud y longitud GNSS porque el escaneo GNSS ha excedido el tiempo de espera. Este estado puede verse en la carga útil de subida, donde el campo de estado de posicionamiento mostrará "GNSS scan timeout" debido a las mismas condiciones ambientales mencionadas anteriormente.
-
Para obtener los mejores resultados, instala el dispositivo en un área exterior abierta con una vista despejada del cielo.
¿Cómo se debe instalar el T2000 para lograr el mejor rendimiento GNSS?
- Coloca el dispositivo en un entorno abierto con obstrucción mínima a las señales de los satélites.
- Asegúrate de que el área de la antena GNSS esté orientada hacia arriba, hacia el cielo.
- Evita instalar el dispositivo cerca de objetos metálicos grandes o estructuras densas.
- Evita cubrir el dispositivo o colocarlo dentro de recintos metálicos sellados.

¿Por qué la localización por Wi‑Fi o Bluetooth no se muestra en el mapa de la app SenseCraft?
- La localización por Wi‑Fi y Bluetooth requiere un servicio de análisis de mapas de terceros, que debe ser invocado por los usuarios para el análisis. Actualmente, la app SenseCraft solo admite la visualización de posicionamiento GNSS.
Para más detalles sobre el posicionamiento GNSS, consulta el blog: ¿Qué tan precisa es la localización GNSS del SenseCAP T2000?
Relacionado con la batería
¿Cuál es la diferencia entre la batería del T2000-A/B y la del T2000-C?
-
T2000-A/B
- Alimentado por una batería primaria de 8000mAh.
- Diseñado para despliegues a largo plazo sin recarga.
-
T2000-C
- Alimentado por una batería recargable de 4000mAh.
- Equipado con un panel solar de 0.5W para funcionamiento continuo en exteriores.
- Adecuado para despliegues donde haya luz solar disponible y se necesite minimizar el mantenimiento.
¿Qué tan eficiente es la carga solar en el T2000-C?
- El T2000-C utiliza un panel solar de 0.5W con una batería recargable para admitir un funcionamiento prolongado en exteriores.
- El panel solar puede generar hasta unos 60mA de corriente de carga, produciendo aproximadamente 60mAh de energía por hora en buenas condiciones de luz solar (estos datos son solo de referencia).
¿Qué factores afectan la eficiencia de la carga solar?
-
El rendimiento de la carga solar puede variar según:
- La exposición e intensidad de la luz solar
- La orientación del panel y el ángulo de instalación
- Las sombras de objetos cercanos
- Polvo, suciedad o residuos en el panel solar
- Temperatura ambiente (la carga de la batería funciona entre 0–45°C)
-
Para obtener el mejor rendimiento, instala el dispositivo en un lugar con luz solar directa y revisa periódicamente la superficie del panel.
¿Puede el T2000-C funcionar de forma continua con energía solar?
- En configuraciones de bajo consumo (como intervalos de subida más largos), la carga solar incluso puede mantener o aumentar el nivel de la batería durante el funcionamiento diario.
- Sin embargo, los intervalos de reporte frecuentes (por ejemplo, cada 1 minuto) pueden consumir más energía de la que el panel solar puede reponer.
- Para un análisis más detallado del rendimiento de la carga solar, consulta el siguiente blog: ¿Qué tan eficiente es la carga solar en el SenseCAP T2000‑C?
La vida útil estimada de la batería puede calcularse utilizando la siguiente Calculadora de vida útil de la batería.
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.