Saltar al contenido principal

Sensor de Radiación Solar Total

pir

El Sensor de Radiación Solar Total IP68 RS485 mide la radiación solar total en tiempo real de 300 a 1100 nanómetros. Es ideal para monitoreo ambiental y agricultura. Combínalo con el SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger o el SenseCAP S2100 LoRaWAN® Data Logger para una recolección y gestión de datos sin problemas.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el registrador de datos SenseCAP S2100, puedes convertir fácilmente este sensor en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Uso con el Registrador de Datos LoRaWAN S2100

En esta página, te guiaremos a través del proceso de conectar el Registrador de Datos LoRaWAN S2100 con un Sensor de Radiación Solar Total, permitiéndote crear un sensor inalámbrico LoRaWAN robusto de grado industrial que puede usarse comercialmente en solo cinco minutos.

Preparación del Hardware

Registrador de Datos SenseCAP S2100Sensor de Radiación Solar TotalDestornillador de cruz

pir

pir

pir

Registrador de datos: Es un convertidor LoRaWAN que convierte sensores MODBUS RS485/Analógicos/GPIO en sensores habilitados para LoRa y por lo tanto transfiere datos a través del protocolo LoRaWAN.

Sensor de Radiación Solar Total: El sensor de radiación solar total utiliza un fotodetector de silicio que genera una señal de corriente proporcional a la intensidad de la luz incidente cuando se irradia luz y puede generar directamente un valor medido en W/㎡.

Destornillador de cruz: Se utiliza para ensamblar la sonda del sensor.

Gateway: El sensor LoRaWAN transmite datos a un gateway LoRaWAN, que luego los transmite al servidor en la nube. Si no tienes un gateway, hay dos opciones:

  • Opción 1: Los sensores funcionan en áreas cubiertas por Helium Network (Consulta en Helium Explorer). Donde esté disponible la red helium, puedes usar sensores para transferir datos sin comprar un gateway.
  • Opción 2: Comprar un gateway.

Descarga la aplicación SenseCAP Mate para la configuración:

pir

La preparación está completa. ¡Comencemos!

2. Arquitectura de Red

Comencemos con la red de LoRaWAN. El registrador de datos convierte los datos del sensor en datos LoRa y sube los datos al gateway. El gateway sube los datos al servidor.

pir

Conectar el Sensor de Radiación Solar Total al Registrador de Datos SenseCAP

  • Paso 1: Desatornilla los tres tornillos del registrador de datos
  • Paso 2: Retira la cubierta inferior y saca la PCBA interior hasta que los terminales de tornillo sean accesibles. No necesitas sacar toda la placa
  • Paso 3: Retira la tapa roscada desenroscando en dirección contraria a las agujas del reloj
  • Paso 4: Pasa el cable incluido a través de la tapa roscada y la cubierta inferior
  • Paso 5: Conecta los cables del cable en el terminal de tornillo como sigue

Consejos: Si estás usando otro protocolo, como 4-20mA, por favor consulta la tabla de pines:

pir

Secuencia de cables del Sensor de Radiación Solar Total, el conector impermeable está incluido por defecto, para conectar con S2100, necesitas cortar el conector:

pir

  • Paso 6: Vuelve a colocar la unidad de hardware dentro de la carcasa, ciérrala desde la cubierta inferior y atorníllala de vuelta
  • Paso 7: Aprieta la tapa roscada y asegura el cable en su lugar

Una vez que todas las conexiones estén hechas para el Sensor de Radiación Solar Total y el Registrador de Datos, debería verse como se muestra a continuación

pir

Configurar Ajustes para Comunicación RS485

Paso 1: Selecciona S2100 Data Logger y haz clic en Setup en la página de configuración.

pir

Paso 2: Presiona el botón y manténlo presionado durante 3 segundos, el LED verde parpadeará a una frecuencia de 1s. Luego haz clic en Scan para comenzar a escanear el Bluetooth del registrador de datos.

pir

Paso 3: Configura los parámetros de LoRaWAN y del sensor (incluyendo el comando RS485 Modbus-RTU).

pir

Cómo importar plantilla

Paso 1: Por favor haz clic en el siguiente enlace y elige tu navegador para descargarlo. Total Solar Radiation Sensor

Paso 2: Toca "➕" en la esquina superior derecha, selecciona "import Template", luego selecciona el archivo descargado, y la plantilla será importada.

pir

Paso 3: Haz clic en Send y prueba el sensor haciendo clic en Measure

pir

¡La radiación solar total del sensor se obtuvo exitosamente!

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...