Saltar al contenido principal

Configuración del Modo de Bajo Consumo de Datos (para versión 4G)

Este tutorial guiará a los usuarios para configurar el modo de bajo consumo de datos para el Gateway M2 Multi-Platform versión 4G. En este modo, se espera que el tráfico por mes sea de alrededor de 60M. El tráfico específico depende de los paquetes de los nodos, etc.

note
  1. La visualización del estado de la APP puede tener retraso
  2. El cambio de red y la luz indicadora RGB cambiarán después de 5 minutos

Verificar Versión del Firmware​

Antes de configurar el modo de bajo consumo de datos, verifique primero la versión del OS y firmware.

tip

La versión del OS necesita ser más nueva que 0.9.5
La versión del firmware necesita ser más nueva que 1.1.6

Consulte la Guía de Inicio Rápido para iniciar sesión en la página Luci.

Navegue a Status -> Overview, verifique la versión actual del OS y firmware.

pir

Actualizar OS​

El firmware se actualizará automáticamente, pero el usuario necesita actualizar la versión del OS manualmente.

Navegue a System -> Backup/Flash Firmware, haga clic en Update.

peligro

Mantenga la conexión de alimentación durante el período de actualización.

pir

Configuración de Lista Blanca​

Esta pestaña se utiliza para filtrar nodos que no necesita para ahorrar tráfico.

  • Para el Modo SenseCAP, los nodos que no sean SenseCAP serán filtrados automáticamente, no necesita configuración adicional.

  • Para el Modo Packet Forwarder y Basic Station, necesita habilitar el Modo de Lista Blanca.

tip

Si está usando la plataforma AWS, puede omitir este paso, solo configure la lista blanca en la consola de AWS.

pir

OUI List: Los primeros tres bytes del EUI del nodo. Usado para filtrar paquetes join-request.
ej. para nodo SenseCAP, el OUI es '2CF7F1'

Network ID List/DevAddr: Usado para filtrar paquetes uplink.
ej. para nodo SenseCAP, el NetID es '000013', DevAddr es '27000000 - 27FFFFFF'

Más detalles consulte Asignaciones de Prefijo NetID y DevAddr

pir

Configurar Parámetros PING​

Usado para verificar si el enlace está activo, déjelo en blanco para asumir que la interfaz está siempre en línea.

pir

Habilitar Modo de Bajo Consumo de Datos​

Habilite el Modo de Bajo Consumo de Datos, y configure el tiempo de vida, por defecto en la Plataforma SenseCAP: 86400.

Después de la configuración, por favor reinicie el gateway para aplicar los cambios.

pir

Loading Comments...