Saltar al contenido principal

Solución de Problemas de Inexactitud de la Pantalla Táctil

Después de configurar la pantalla con la orientación correcta, la posición táctil puede seguir siendo inexacta, causando que el cursor se mueva en direcciones inesperadas cuando tocas un área específica en la pantalla. Para abordar este problema, es esencial seguir los siguientes pasos.

  • Paso 1 : Abre la terminal e ingresa a la carpeta xorg.conf.d escribiendo
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d

pir

  • Paso 2 : Tendrás acceso al archivo "40-libinput.conf", que puede ser editado usando el comando.
sudo nano 40-libinput.conf
  • Paso 3: Encuentra la sección InputClass de touchscreen InputClass.

  • Paso 4: Añade la siguiente frase. Puedes consultar la captura de pantalla

Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1

pir

  • Paso 5 : Guarda con Ctrl+O y presiona enter luego Ctrl+X después de eso Reinicia
Sudo reboot 

Después de reiniciar, puedes notar que la posición táctil ahora es precisa. Esto significa que cuando tocas un área específica en la pantalla, el cursor se mueve en la dirección deseada.

Loading Comments...