Saltar al contenido principal

Cómo usar un CM4 sin eMMC en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet

Si quieres usar un Compute Module 4 sin eMMC en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet, entonces necesitas flashear OpenWrt en una tarjeta micro-SD e insertarla en la placa. Sigue los pasos a continuación según tu sistema operativo.

  • Paso 1. Inserta una tarjeta micro-SD en la computadora usando un lector de tarjetas micro-SD conectado a la computadora, o usando un lector de tarjetas integrado en una laptop

  • Paso 2. Descarga el software balenaEtcher visitando este enlace según tu sistema operativo

  • Paso 3. Ejecuta balenaEtcher como administrador

pir

  • Paso 4. Haz clic en Flash from file y apunta al archivo de imagen de OpenWrt que descargaste anteriormente

  • Paso 5. Haz clic en Select target y selecciona la tarjeta micro-SD conectada

  • Paso 6. Finalmente, haz clic en Flash!

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

  • Paso 7. Expulsa la tarjeta micro-SD de la computadora e insértala en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet

pir

Loading Comments...