Usa OpenClaw para controlar el reCamera Gimbal
Introducción
Este proyecto rompe con éxito la barrera entre los grandes modelos virtuales y el mundo físico mediante la profunda integración del framework OpenClaw Agent con la cámara edge AI reCamera Gimbal de Seeed Studio.
Basándonos en la potente arquitectura RISC-V, el entorno low-code integrado Node-RED y la capacidad de cómputo en el borde de 1 TOPS de reCamera, hemos desarrollado una Skill subyacente de interacción dedicada para OpenClaw.
Ahora, el gran modelo ya no es un "cerebro en un frasco" que solo puede escribir en la pantalla. Tiene un "cuello" que puede girar activamente 360°, "ojos" (captura de imagen + análisis VLM) que pueden ver el mundo físico, "manos" (control de LED) que pueden cambiar el entorno, y "oídos y boca" (micrófono y altavoz) para la interacción bidireccional.
Aquí se muestra el efecto de uso después de completar esta demo.

Preparación de hardware
un reCamerab Gimbal un ordenador
| reCamera Gimbal |
|---|
![]() |
1. Instalar OpenClaw en tu ordenador
Es necesario tener instalados Git y nodejs antes de la instalación. Si eres usuario de Windows10, también necesitas instalar Visual Studio. Si no está instalado, se producirá un error.
Visita la página oficial de OpenClaw para ver el tutorial de instalación detallado: OpenClaw-Personal AI Assistant
Después de la instalación, puedes entrar directamente en la página web para intentar chatear con él. Si en este momento puedes obtener respuesta con normalidad, entonces has instalado y configurado correctamente OpenClaw. Continúa paso a paso. Si hay algún problema con la instalación de OpenClaw, por favor averigua la causa y resuélvelo por tu cuenta.

También puedes hacer clic en la página "Overview" en el lado izquierdo para comprobar si el "Status" es normal.

2. Importar las Skills de reCamera Gimbal
2.1 Nueva carpeta de skills
En la carpeta donde está instalado OpenClaw, busca workspace y crea una nueva carpeta llamada "skills" en esta ruta.

2.2 Descarga el proyecto reCamera Gimbal en GitHub
La dirección del proyecto es:
https://github.com/Seeed-Projects/reCamera_Gimbal-OpenClaw
Después de descargar y descomprimir, coloca la carpeta "recamera-gimbal" del proyecto en la carpeta "skills" creada en el paso 2.1.

2.3 Configuración de openclaw.json
openclaw.json se encuentra en la carpeta donde instalaste OpenClaw. Este archivo contiene todas las configuraciones que necesitas para acceder al modelo de IA. Lo que tienes que hacer es añadir el siguiente contenido sobre reCamera Gimbal a openclaw.json:
-
Sustituye "C :\ Users\seeed\.openclaw\workspace\skills" por la ruta real de tu carpeta de skills
-
Sustituye "192.168.31.198" por la dirección IP real de tu reCamera Gimbal
-
Sustituye "recamera.1" por la contraseña real de tu reCamera Gimbal
"skills": {
"load": {
"extraDirs": [
"C:\\Users\\seeed\\.openclaw\\workspace\\skills"
]
},
"entries": {
"recamera-gimbal": {
"enabled": true,
"env": {
"RECAMERA_IP": "192.168.31.198",
"RECAMERA_PASS": "recamera.1"
}
}
}
}
Si quieres escribir tus propias Skills, consulta la specification oficial de redacción
3. Abre SenseCraft para desplegar la aplicación
3.1 Configurar reCamera Gimbal
Primero, no conectes la alimentación de reCamera Gimbal, conecta directamente el Type-C al ordenador y accede a 192.168.42.1. Después de entrar, haz clic en "Login to SenseCraft" en la esquina inferior izquierda. Después de iniciar sesión, conéctale WiFi para asegurarte de que la red WiFi conectada sea la misma que la de tu ordenador. Luego comprueba la dirección IP de reCamera Gimbal, copia la dirección IP y accede a ella para ver si se puede acceder con normalidad.

3.2 Despliegue de la aplicación
En la plataforma SenseCraft AI, navega a Applications > Application Square (o ábrela directamente), busca el proyecto llamado "OpenClaw & reCamera Gimbal", haz clic en Deploy Application > Visit Workspace Via USB, y el flujo de trabajo que veas después del despliegue debería ser como el que se muestra en la siguiente figura:

4. Probar el motor y hacer fotos
A continuación, desconecta el cable Type-C, conecta la fuente de alimentación de 12 V, espera a que se complete la calibración automática de reCamera Gimbal, vuelve a visitar la dirección IP anterior en el navegador, entra en la interfaz de reCamera Gimbal y asegúrate de que Node-RED haya comenzado a funcionar con normalidad. A continuación, probamos si las dos interfaces HTTP expuestas pueden funcionar con normalidad:
4.1 Probar el motor
Primero prueba si el motor del pan-tilt funciona con normalidad, por favor sustituye "<DEVICE_IP>" por la IP real de tu reCamera Gimbal:
http://<DEVICE_IP>:1880/api/gimbal?yaw=120&pitch=90
Si todo es normal, entonces cuando visites este sitio web, verás que el motor de reCamera Gimbal ha girado, y puedes sustituir 120 y 90 por otros ángulos.
4.2 Probar la foto
Luego prueba si la foto funciona con normalidad, por favor sustituye "<DEVICE_IP>" por la IP real de tu reCamera Gimbal:
http://<DEVICE_IP>:1880/api/photo
Si todo está bien, entonces cuando visites esta URL, podrás ver en la página web la imagen que reCamera Gimbal acaba de tomar.
Asegúrate de que reCamera Gimbal y tu ordenador estén conectados a la misma red WiFi
5. Prueba en OpenClaw
Antes de probar, necesitamos confirmar dos cosas:
5.1 Asegúrate de que tus Skills estén configuradas correctamente
Si has configurado las Skills según el paso 2, en la interfaz de OpenClaw, después de hacer clic en "Skills" en el lado izquierdo y luego en "WORKSPACE SKILLS", deberías poder ver el "recamera-gimbal" que has configurado localmente"

5.2 Asegúrate de que tu modelo esté configurado correctamente
Asegúrate de que tu modelo esté configurado correctamente. Después de hacer clic en "Agent" en el lado izquierdo, podrás ver el modelo que has configurado en "Primary model". Aquí estoy usando el modelo GLM4.7.

5.3 Empieza a controlar tu reCamera con OpenClaw Gimbal
Por favor, dile directamente a OpenClaw en la ventana de chat "turn on the LED of the camera", "look around to see if there is anyone", "record a 5s audio and play it" y otras tareas, o puedes probar tareas más complicadas, como "turn on the sentinel mode of the reCamera (quickly scan around, one scan cycle, that is, one scan circle is controlled within 6s), if there is a person wearing a white T-shirt in the picture, you will turn on the camera light and play test.wav audio, analyze the content of the picture and save the picture to the local", y luego espera un momento para ver la reacción de reCamera Gimbal.
La ejecución de tareas por parte de OpenClaw será muy lenta, y las instrucciones complejas tardarán unos dos o tres minutos en mostrar el efecto, así que espera pacientemente, esto es normal.
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.