Saltar al contenido principal

Comienza con Meshtastic

note

Cuando el dispositivo se encuentre en los estados siguientes, no lo reinicies ni lo apagues manualmente. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inutilizable.

  1. No ha finalizado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Está siendo configurado

Comenzar​

Encender el dispositivo​

Pulsa una vez para encender el dispositivo. Sonará una melodía ascendente y el LED verde 🟢 permanecerá encendido durante aproximadamente 1 s.

tip

Si el dispositivo no responde cuando presionas el botón, cárgalo primero. No utilices un cargador de carga rápida.

Apagar el dispositivo​

Mantén pulsado el botón durante más de 5 s. El dispositivo se apagará después de tres pitidos del zumbador.

Conectar mediante la App​

Descarga la App Meshtastic:

  • Selecciona el dispositivo de destino en el panel de Bluetooth.

pir

  • Introduce el código (el código predeterminado es 123456) y luego haz clic en Pair para conectar el dispositivo.

pir

Configurar el LoRa​

Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes establecer tu región. Este ajuste controla qué rango de frecuencias utiliza tu dispositivo y debe configurarse según tu ubicación regional.

pir

Lista de regiones

Código de regiónDescripciónRango de frecuencia (MHz)Ciclo de trabajo (%)Límite de potencia (dBm)
UNSETSin configurarN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027

Consulta LoRa Region by Country para obtener una lista más completa.

info

EU_868 debe cumplir una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10 %, calculada cada minuto sobre una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si alcanzas este límite, hasta que se le permita de nuevo.

Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier LoRa Configs según tus necesidades.

Estado del dispositivo​

Estado de la luzEstado del dispositivo
🟢greenConstanteDispositivo encendiéndose
Parpadeo rápido Funcionando normalmente
Parpadeo lento Cargando
ConstanteTotalmente cargado
🔴RedParpadeandoBatería baja
⚪️whiteConstanteModo DFU/Modo bootloader

Control del botón​

Control del botónRespuesta del dispositivo
Pulsar una vez (apagado)Dispositivo encendiéndose
Pulsación larga durante 5 sDispositivo apagándose
Doble clicDifundir ID de nodo y posición
Triple clicEncender/apagar GPS
Cuatro clicsEncender/apagar temporalmente el zumbador

Flashear firmware​

note

Por favor, no uses OTA para actualizar el firmware, ya que puede hacer que el dispositivo quede completamente inutilizable. Para información detallada, por favor haz clic aquí

Paso 1: Entrar en modo DFU​

Entra en DFU a través del web flasher. Si esto falla muchas veces, entra en DFU manualmente.

Visita Meshtastic Web Flasher.

Conecta el dispositivo a tu PC, selecciona el dispositivo como SenseCAP Mesh Tracker X1 y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.

pir

Haz clic en Enter DFU Mode, aparecerá un puerto serie llamado X1 xxx. Haz clic y conéctalo.

pir

El LED blanco ⚪️ permanecerá fijo si el X1 está en modo DFU. Y debería aparecer un controlador llamado X1 en tu ordenador.

pir

Paso 2: Borrado de la memoria flash​

Antes de flashear el firmware, ¡primero bórralo!

Haz clic en el símbolo de trash.

pir

Descarga el firmware de borrado y cópialo en la unidad.

pir

Este proceso puede llevar algún tiempo; espera a que la unidad desaparezca.

Paso 3: Flashear firmware​

Selecciona el firmware más reciente y descarga el archivo UF2.

pir

Copia el archivo UF2 en la unidad DFU. El firmware debería flashearse después de que se copie el archivo y el dispositivo se reinicie.

Tutorial avanzado​

Configurar GPS​

Por favor, activa el GPS. Puedes ajustar el intervalo de actualización y el intervalo de difusión para obtener información de ubicación más actualizada.

pir

Para IOS, por favor activa la Accurate Location. De lo contrario, el posicionamiento puede desviarse.

pir

Conectar mediante el sitio web​

Si quieres enviar mensajes de texto y comunicarte con otros nodos en el sitio web, ahora puedes conectar el dispositivo al sitio web de Meshtastic.

Paso 1: Abrir el sitio web

Haz clic aquí para ir al sitio web.

Paso 2: Añadir el nuevo dispositivo

Haz clic en "+ New Connection".

pir

Hay dos formas de conectar. Puedes elegir el método que prefieras.

Elige Bluetooth. Elige el ID del dispositivo en la ventana emergente.

pir

Tu dispositivo se mostrará en la lista. Haz clic para conectar. Si la conexión tiene éxito, podrás ver el estado del dispositivo directamente en el sitio web.

pir

Configurar sensor​

SensorDescripción
Presión✅
Sensor de 6 ejes (versión futura)✅
Sensor de 3 ejes (versión futura)✅

Configuración del zumbador y LED

TipoPIN de salida
ZumbadorZumbador PWM25
LEDRGBR:03
G:24
B:28
Vibra-05

Ve a Settings -> External Notification -> Activa GPIO -> Configura Output Pin GPIO.

pir

Consulta External Notification Config para más detalles.

tip

Después de actualizar la configuración del dispositivo, este se reiniciará, lo que puede llevar algún tiempo.

Configurar tono de llamada​

Ve a Settings -> Ringtone Config, luego introduce la cadena de tono RTTTL que quieras usar para las notificaciones externas.

pir

24:d=16,o=5,b=120:g,c6,d6,2g6

Configurar zumbador​

El zumbador está activado de forma predeterminada. Si quieres desactivar el zumbador, configura Alert Message buzzer, Alert bell buzzer y Use PWM buzzer como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

pir

Configurar alerta de mensajes​

La alerta de mensajes se puede configurar en External Notification.

Ve a Setting -> External Notification

pir

Puedes configurar buzzer off + vibra off.

pir

O buzzer on + vibra on.

pir

Preguntas frecuentes​

Cómo comprobar el ID del dispositivo​

Los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC son el ID del dispositivo

Por ejemplo, el ID del dispositivo del dispositivo de abajo sería A0D4

pir

Cómo reiniciar el dispositivo​

Mantén pulsado el botón, luego conecta el cable de carga y suelta el botón inmediatamente.

Precisión de la lectura de temperatura​

Los datos de temperatura se leen del barómetro, en lugar de leerse de un sensor de temperatura independiente. El dispositivo generará calor durante el funcionamiento. Por lo tanto, la temperatura medida será más alta que la temperatura real.

Consumo de energía​

Puedes calcular el consumo de energía mediante la tabla de consumo de energía. Este dispositivo está equipado con una batería de alto voltaje. Cuando la energía de la batería es baja, se acelerará el proceso de descarga. Este dispositivo está equipado con una batería de alto voltaje. Cuando la energía de la batería es baja, se acelerará el proceso de descarga. Por lo tanto, notarás que el dispositivo consume energía muy rápidamente cuando la batería está baja.

Solución de problemas​

Falló la actualización de firmware / Recuperación por OTA​

Si tu SenseCAP MeshTracker X1 no arranca, deja de responder, o el LED blanco ⚪️ permanece encendido de forma fija después de una actualización de firmware, es posible que el dispositivo esté atascado en modo DFU. Prueba lo siguiente:

  1. Fuerza un reinicio para salir del modo DFU: desconecta el cable de carga USB, mantén pulsado el botón del dispositivo, conecta el cable de carga USB y suelta el botón inmediatamente. No mantengas pulsado el botón: si lo mantienes pulsado durante más de 3 segundos después de conectar el cable, el dispositivo volverá a entrar en modo DFU.
  2. Comprueba si el dispositivo arranca con normalidad. Si no es así, conecta el dispositivo al ordenador con un cable de datos USB y sigue Paso 1: Entrar en modo DFU; a continuación, realiza Paso 2: Borrado de la memoria flash y Paso 3: Flashear firmware para reinstalar el firmware de Meshtastic.
  3. Si el dispositivo sigue sin poder recuperarse, sigue Instalación del bootloader para volver a flashear el bootloader y, a continuación, reinstala el firmware de la aplicación.

No fuerces un reinicio ni desconectes el cable USB mientras se borra o se flashea el firmware. Si el dispositivo no puede entrar en modo DFU o tu ordenador no lo detecta, ponte en contacto con el soporte técnico.

El dispositivo nunca se enciende​

  • El dispositivo puede parecer apagado cuando el indicador LED y el zumbador no están activados. Antes de realizar los pasos anteriores, se recomienda comprobar los siguientes parámetros:

pir

  • Usa un cable USB que sepas que funciona para cargar el dispositivo de forma continua durante 1–2 horas para asegurarte de que la batería tenga suficiente energía para activar el sistema.

  • Si el dispositivo sigue sin responder después de la carga, realiza un reinicio forzado de la siguiente manera: Desconecta el cable USB. Mantén pulsado el botón, luego conecta el cable USB y suelta el botón inmediatamente.

  • Si aún así no hay suerte, conecta un cable USB a un ordenador. Mantén pulsado el botón del dispositivo, luego conecta el dispositivo al ordenador y suelta el botón; comprueba si aparece o no un disco en tu PC. Si es así, vuelve a instalar el bootloader

El dispositivo se queda atascado en un bucle de arranque​

Descripción:

El dispositivo se reiniciará repetidamente y el puerto serie se conectará y desconectará repetidamente.

Solución:

  • Paso 1: Intenta entrar en modo DFU manualmente: mantén pulsado el botón del dispositivo y luego conecta rápidamente el dispositivo al ordenador mediante un cable USB, mantén pulsado el botón hasta que se encienda un LED blanco ⚪️.
aviso

Para entrar correctamente en el modo DFU, debes realizar esta operación rápidamente. Es posible que tengas que intentarlo varias veces.

pir

El dispositivo está en modo DFU si el LED blanco permanece encendido de forma continua.

Instalación del bootloader​

note

Cuando estés flasheando el bootloader, asegúrate de que la conexión del cable sea estable y NO la desconectes durante el proceso de flasheo.

Paso 1: Instalación de Adafruit-nrfutil

Para usuarios de Windows, pulsa la tecla "Win" y la tecla "r", luego introduce "cmd" en la ventana emergente y pulsa "Enter". Esto puede abrir la línea de comandos.

Para usuarios de MAC, pulsa la tecla "Command" y la tecla "Space", de modo que puedas abrir Spotlight. Luego introduce "termial" y pulsa "Return". Esto puede abrir la línea de comandos.

Requisitos previos

Comprueba en tu línea de comandos si Python y pip se han instalado correctamente.

python --version
python -m pip --version

Entonces deberían aparecer "Python xxx" y "pip xxx". Si no es así, intenta instalar Python de nuevo.

Este es el método recomendado para instalar la última versión:

pip3 install --user adafruit-nrfutil

Comprueba la ruta de instalación:

python -m pip show adafruit-nrfutil

Esta es la ubicación de instalación:

pir

Para usuarios de Windows, es posible que tengas que añadir la ruta manualmente. Copia la ubicación de instalación mostrada en el último paso. Luego añádela como se indica a continuación:

pir

Paso 2: Comprueba tu número de puerto

Conecta tu dispositivo a tu PC y comprueba el número de puerto.

Para usuarios de Windows, abre el administrador de dispositivos y ve a port; el número de puerto que aparece después de conectar el dispositivo es el número de puerto del dispositivo.

Para usuarios de Mac, por ejemplo:

pir

Para usuarios de Windows, por ejemplo:

pir

Paso 3: Flashear el bootloader

En la terminal o en el símbolo del sistema, navega al directorio donde descargaste el paquete zip del bootloader y ejecuta el siguiente comando, reemplazando el puerto correcto para tu dispositivo:

  • Para Windows:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p COMxx -b 115200 --singlebank --touch 1200

Cambia COMXX por tu número de COM. Por ejemplo, si tu dispositivo está en com6, cambia el comando a:

adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p **COM6** -b 115200 --singlebank --touch 1200

Algunos dispositivos cambiarán su número de puerto después de que introduzcas este comando. Así que si la instalación falla, comprueba de nuevo el número de puerto.

  • Para otros:
adafruit-nrfutil --verbose dfu serial --package mesh_tracker_x1_bootloader-0.10.0-13.zip -p /dev/tty.SLAB_USBtoUART -b 115200 --singlebank --touch 1200

pir

Cuando hayas completado los pasos anteriores, puedes seguir este paso para flashear el firmware de la aplicación.

2) El dispositivo no puede entrar en modo DFU, pero se puede detectar el puerto serie.

  • Abre una herramienta de puerto serie

  • Ajusta la velocidad en baudios a 1200.

  • Conecta el dispositivo. La luz parpadeará brevemente cuando lo conectes. Sigue intentándolo hasta que la luz permanezca encendida, lo que significa que el dispositivo puede volver al modo DFU, luego flashea el bootloader -> borra la flash -> flashea el firmware.

3) El dispositivo no puede entrar en modo DFU y no se muestra ningún puerto serie

  • Mantén pulsado el botón del dispositivo, luego conecta el cable de carga y suelta el botón inmediatamente. Después de que aparezca un disco en tu PC, es posible que veas el puerto serie.

  • Si aún así no hay suerte, desconecta el cable de carga y deja el dispositivo unos días hasta que la batería se agote por completo, luego conecta el cable de carga e intenta emparejarlo de nuevo.

4) Si ninguno de los pasos anteriores funciona, contacta con el soporte técnico: support@sensecapmx.com

El dispositivo se apaga automáticamente​

  • Descripción del fenómeno

  • Después de encender el dispositivo, se apagará o reiniciará automáticamente al cabo de un rato.

  • El registro del puerto serie funcionó durante un tiempo y luego se detuvo.

Esto puede deberse a reiniciar o apagar manualmente y a la fuerza el dispositivo cuando este se encuentra en los siguientes estados: sin haber terminado el proceso de transmisión de mensajes, estando en configuración......

  • Solución de problemas

Haz clic aquí para realizar un borrado de la flash.

Restablecimiento de fábrica​

Si quieres restaurar la configuración predeterminada, puedes hacer un restablecimiento de fábrica. Hay dos métodos para que realices el restablecimiento de fábrica.

  • Haz clic aquí para borrar la flash del dispositivo y luego volver a flashear el firmware más reciente.

  • Haz clic en el botón Factory Reset en la app. El dispositivo se reiniciará automáticamente con la configuración de fábrica.

    pir

Fallo de mensaje directo​

Restablecer NodeDB​

NodeDB es la base de datos local que almacena información sobre los nodos descubiertos en la red Mesh actual. Si te encuentras en una situación en la que no puedes comunicarte con un determinado nodo, puede deberse a que tu NodeDB haya almacenado información obsoleta de ese nodo. Necesitarás actualizarla.

Abre la app y conéctate al dispositivo de destino. Ve a Settings->Device->Device Config->Reset NodeDB.

Device entry in Settings

Reset NodeDB button in Device Config

Intercambiar información de usuario​

Cada nodo enviará periódicamente su propia información de nodo, lo que permite que otros nodos en la malla lo "vean" y lo "reconozcan". Dos nodos necesitan intercambiar su información de nodo entre sí para poder comunicarse entre ellos. Si no puedes enviar o recibir mensajes privados con otro nodo de la lista, puedes pedirles manualmente que intercambien información en la app.

Device entry in Settings

Regenerar clave privada​

Cada nodo mantiene su clave privada para sí mismo y nunca la comparte. Para comunicarse de forma privada, dos nodos intercambian sus claves públicas entre sí a través de la malla. Si un nodo sigue fallando en la transmisión de mensajes privados, intenta regenerar su clave privada: esto rota su par de claves, por lo que otros nodos necesitan volver a sincronizarse con su nueva clave pública.

Device entry in Settings

Reinicia el dispositivo defectuoso para que la configuración surta efecto.

nota

Después de la regeneración de la clave, otros dispositivos necesitan volver a conectarse con el nodo. Por lo tanto, es mejor eliminar el nodo de la lista de nodos del otro dispositivo.

Calidad de la señal​

  • SNR refleja la calidad del enlace de comunicación. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -7 dB. Un dispositivo con un SNR inferior a -10 dB indica un rendimiento deficiente.

  • RSSI está determinado conjuntamente por el dispositivo y su entorno. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -110 dBm. Se considera que un dispositivo con un RSSI inferior a -115 dBm tiene un rendimiento deficiente.

    Para lograr el mejor efecto de señal, utiliza el dispositivo en un área abierta y sin obstrucciones, con una interferencia mínima.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Loading Comments...