Saltar al contenido principal

El Uso de Flash QSPI en Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense

tip

¡Agradecimientos especiales a los usuarios de la comunidad JM_Laird y Haakonish por su apoyo y ayuda con este tutorial! El programa utilizado en este artículo fue obtenido del usuario de Github PMCheetham y la fuente se puede encontrar AQUÍ.

¡Bienvenido a este tutorial sobre el uso de Flash QSPI en XIAO nRF52840 y XIAO nRF52840 Sense! XIAO es una placa potente y compacta que cuenta con 256 KB de RAM, 1 MB de Flash y 2 MB de Flash integrada. En este tutorial, aprenderás cómo utilizar la Flash QSPI en las placas XIAO, lo que puede expandir enormemente la capacidad de almacenamiento y acelerar tus proyectos. ¡Comencemos!

El siguiente es un programa de ejemplo proporcionado por PMCheetham que funciona bien con el XIAO nRF52840 Sense. Con el siguiente programa puedes usar libremente la Flash QSPI en el XIAO.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "nrfx_qspi.h"
#include "app_util_platform.h"
#include "nrf_log.h"
#include "nrf_log_ctrl.h"
#include "nrf_log_default_backends.h"
#include "sdk_config.h"
#include "nrf_delay.h"
#include "avr/interrupt.h"

/*
* Strange parts of this code ... Or things I don't understand
*
* After the first READ in Setup() it successfully reads the data (Returns 0 = NRFX_SUCCESS), but the status flag
* has the top 8 bits set to 0xFF which causes nrfx_qspi_mem_busy_check() to show 17 (Returns 17 = NRFX_ERROR_BUSY).
* However masking the STATUS register with 8 reveals the Ready Status = 1, QSPI is ready!
* This was why I wrote the QSPI_IsReady().
*
* nrf_qspi_phy_conf_t not visible as a structure if you try and set it like this :
* QSPIConfig.phy_if {
* .xxx = yyy,
* .aaa = bbb
* };
*
* I don't know what the significance of the 48ms Deep Power-down Mode (DPM) is.
* Will it go into DPM if not used for 48ms and then take 48ms to wake up if instructed?
*
* Hope you enjoy this little snippet of code! Feel free to butcher and use it.
* Thanks to JM_Laird and Haakonish in Case ID: 224515.
* And, yes, I could have made it neater, but really need to add some of the bits into a project and tidy them up there!
*/

// QSPI Settings
#define QSPI_STD_CMD_WRSR 0x01
#define QSPI_STD_CMD_RSTEN 0x66
#define QSPI_STD_CMD_RST 0x99
#define QSPI_DPM_ENTER 0x0003 // 3 x 256 x 62.5ns = 48ms
#define QSPI_DPM_EXIT 0x0003

static uint32_t *QSPI_Status_Ptr = (uint32_t*) 0x40029604; // Setup for the SEEED XIAO BLE - nRF52840
static nrfx_qspi_config_t QSPIConfig;
static nrf_qspi_cinstr_conf_t QSPICinstr_cfg;
static const uint32_t MemToUse = 64 * 1024; // Alter this to create larger read writes, 64Kb is the size of the Erase
static bool Debug_On = true;
static uint16_t pBuf[MemToUse / 2] = {0}; // 16bit used as that is what this memory is going to be used for
static uint32_t *BufMem = (uint32_t*) &pBuf;
static bool QSPIWait = false;
// QSPI Settings Complete

static void qspi_handler(nrfx_qspi_evt_t event, void *p_context) {
// UNUSED_PARAMETER(p_context);
// Serial.println("QSPI Interrupt");
// if (event == NRFX_QSPI_EVENT_DONE) {
// QSPI_HasFinished = true;
// }
}

static void QSPI_Status(char ASender[]) { // Prints the QSPI Status
Serial.print("(");
Serial.print(ASender);
Serial.print(") QSPI is busy/idle ... Result = ");
Serial.println(nrfx_qspi_mem_busy_check() & 8);
Serial.print("(");
Serial.print(ASender);
Serial.print(") QSPI Status flag = 0x");
Serial.print(NRF_QSPI->STATUS, HEX);
Serial.print(" (from NRF_QSPI) or 0x");
Serial.print(*QSPI_Status_Ptr, HEX);
Serial.println(" (from *QSPI_Status_Ptr)");
}

static void QSPI_PrintData(uint16_t *AnAddress, uint32_t AnAmount) {
uint32_t i;

Serial.print("Data :");
for (i = 0; i < AnAmount; i++) {
Serial.print(" 0x");
Serial.print(*(AnAddress + i), HEX);
}
Serial.println("");
}

static nrfx_err_t QSPI_IsReady() {
if (((*QSPI_Status_Ptr & 8) == 8) && (*QSPI_Status_Ptr & 0x01000000) == 0) {
return NRFX_SUCCESS;
} else {
return NRFX_ERROR_BUSY;
}
}

static nrfx_err_t QSPI_WaitForReady() {
while (QSPI_IsReady() == NRFX_ERROR_BUSY) {
if (Debug_On) {
Serial.print("*QSPI_Status_Ptr & 8 = ");
Serial.print(*QSPI_Status_Ptr & 8);
Serial.print(", *QSPI_Status_Ptr & 0x01000000 = 0x");
Serial.println(*QSPI_Status_Ptr & 0x01000000, HEX);
QSPI_Status("QSPI_WaitForReady");
}
}
return NRFX_SUCCESS;
}

static nrfx_err_t QSPI_Initialise() { // Initialises the QSPI and NRF LOG
uint32_t Error_Code;

NRF_LOG_INIT(NULL); // Initialise the NRF Log
NRF_LOG_DEFAULT_BACKENDS_INIT();
// QSPI Config
QSPIConfig.xip_offset = NRFX_QSPI_CONFIG_XIP_OFFSET;
QSPIConfig.pins = { // Setup for the SEEED XIAO BLE - nRF52840
.sck_pin = 21,
.csn_pin = 25,
.io0_pin = 20,
.io1_pin = 24,
.io2_pin = 22,
.io3_pin = 23,
};
QSPIConfig.irq_priority = (uint8_t)NRFX_QSPI_CONFIG_IRQ_PRIORITY;
QSPIConfig.prot_if = {
// .readoc = (nrf_qspi_readoc_t)NRFX_QSPI_CONFIG_READOC,
.readoc = (nrf_qspi_readoc_t)NRF_QSPI_READOC_READ4O,
// .writeoc = (nrf_qspi_writeoc_t)NRFX_QSPI_CONFIG_WRITEOC,
.writeoc = (nrf_qspi_writeoc_t)NRF_QSPI_WRITEOC_PP4O,
.addrmode = (nrf_qspi_addrmode_t)NRFX_QSPI_CONFIG_ADDRMODE,
.dpmconfig = false,
};
QSPIConfig.phy_if.sck_freq = (nrf_qspi_frequency_t)NRF_QSPI_FREQ_32MDIV1; // I had to do it this way as it complained about nrf_qspi_phy_conf_t not being visible
// QSPIConfig.phy_if.sck_freq = (nrf_qspi_frequency_t)NRFX_QSPI_CONFIG_FREQUENCY;
QSPIConfig.phy_if.spi_mode = (nrf_qspi_spi_mode_t)NRFX_QSPI_CONFIG_MODE;
QSPIConfig.phy_if.dpmen = false;
// QSPI Config Complete
// Setup QSPI to allow for DPM but with it turned off
QSPIConfig.prot_if.dpmconfig = true;
NRF_QSPI->DPMDUR = (QSPI_DPM_ENTER << 16) | QSPI_DPM_EXIT; // Found this on the Nordic Q&A pages, Sets the Deep power-down mode timer
Error_Code = 1;
while (Error_Code != 0) {
Error_Code = nrfx_qspi_init(&QSPIConfig, NULL, NULL);
if (Error_Code != NRFX_SUCCESS) {
if (Debug_On) {
Serial.print("(QSPI_Initialise) nrfx_qspi_init returned : ");
Serial.println(Error_Code);
}
} else {
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSPI_Initialise) nrfx_qspi_init successful");
}
}
}
QSPI_Status("QSPI_Initialise (Before QSIP_Configure_Memory)");
QSIP_Configure_Memory();
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSPI_Initialise) Wait for QSPI to be ready ...");
}
NRF_QSPI->TASKS_ACTIVATE = 1;
QSPI_WaitForReady();
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSPI_Initialise) QSPI is ready");
}
return QSPI_IsReady();
}

static void QSPI_Erase(uint32_t AStartAddress) {
uint32_t TimeTaken;
bool QSPIReady = false;
bool AlreadyPrinted = false;

if (Debug_On) {
Serial.println("(QSPI_Erase) Erasing memory");
}
while (!QSPIReady) {
if (QSPI_IsReady() != NRFX_SUCCESS) {
if (!AlreadyPrinted) {
QSPI_Status("QSPI_Erase (Waiting)");
AlreadyPrinted = true;
}
} else {
QSPIReady = true;
QSPI_Status("QSPI_Erase (Waiting Loop Breakout)");
}
}
if (Debug_On) {
QSPI_Status("QSPI_Erase (Finished Waiting)");
TimeTaken = millis();
}
if (nrfx_qspi_erase(NRF_QSPI_ERASE_LEN_64KB, AStartAddress) != NRFX_SUCCESS) {
if (Debug_On) {
Serial.print("(QSPI_Initialise_Page) QSPI Address 0x");
Serial.print(AStartAddress, HEX);
Serial.println(" failed to erase!");
}
} else {
if (Debug_On) {
TimeTaken = millis() - TimeTaken;
Serial.print("(QSPI_Initialise_Page) QSPI took ");
Serial.print(TimeTaken);
Serial.println("ms to erase a 64Kb page");
}
}
}

static void QSIP_Configure_Memory() {
// uint8_t temporary = 0x40;
uint8_t temporary[] = {0x00, 0x02};
uint32_t Error_Code;

QSPICinstr_cfg = {
.opcode = QSPI_STD_CMD_RSTEN,
.length = NRF_QSPI_CINSTR_LEN_1B,
.io2_level = true,
.io3_level = true,
.wipwait = QSPIWait,
.wren = true
};
QSPI_WaitForReady();
if (nrfx_qspi_cinstr_xfer(&QSPICinstr_cfg, NULL, NULL) != NRFX_SUCCESS) { // Send reset enable
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSIP_Configure_Memory) QSPI 'Send reset enable' failed!");
}
} else {
QSPICinstr_cfg.opcode = QSPI_STD_CMD_RST;
QSPI_WaitForReady();
if (nrfx_qspi_cinstr_xfer(&QSPICinstr_cfg, NULL, NULL) != NRFX_SUCCESS) { // Send reset command
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSIP_Configure_Memory) QSPI Reset failed!");
}
} else {
QSPICinstr_cfg.opcode = QSPI_STD_CMD_WRSR;
QSPICinstr_cfg.length = NRF_QSPI_CINSTR_LEN_3B;
QSPI_WaitForReady();
if (nrfx_qspi_cinstr_xfer(&QSPICinstr_cfg, &temporary, NULL) != NRFX_SUCCESS) { // Switch to qspi mode
if (Debug_On) {
Serial.println("(QSIP_Configure_Memory) QSPI failed to switch to QSPI mode!");
}
} else {
QSPI_Status("QSIP_Configure_Memory");
}
}
}
}

void setup() {
uint32_t Error_Code;
uint32_t TimeTaken;
uint16_t i;

delay(10000);
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {}

if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) QSPI Initialising ...");
}
if (QSPI_Initialise() != NRFX_SUCCESS) {
if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) QSPI Memory failed to start!");
}
} else {
if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) QSPI initialised and ready");
QSPI_Status("Setup (After initialise)");
}
}

if (Debug_On) {
Serial.print("(Setup) QSPI is about to be read and then erased. Current busy state is = ");
Serial.println(QSPI_IsReady());
}

// QSPI Speed Test
if (Debug_On) {
QSPI_Status("Setup (Before read)");
TimeTaken = millis();
}
Error_Code = nrfx_qspi_read(pBuf, MemToUse, 0x0);
if (Debug_On) {
TimeTaken = millis() - TimeTaken;
Serial.print("(Setup) QSPI took ");
Serial.print(TimeTaken);
Serial.print("ms to read ");
Serial.print(MemToUse / 1024);
Serial.print("Kb ... Read result = ");
Serial.println(Error_Code);
QSPI_Status("Setup (After read)");
QSPI_WaitForReady();
QSPI_PrintData(&pBuf[0], 10);
}
if (Debug_On) {
Serial.println("QSPI Erasing 64Kb of memory");
}
QSPI_Erase(0);
if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) QSPI read after erase");
TimeTaken = millis();
}
QSPI_WaitForReady();
Error_Code = nrfx_qspi_read(pBuf, MemToUse, 0x0);
if (Debug_On) {
TimeTaken = millis() - TimeTaken;
Serial.print("(Setup) QSPI took ");
Serial.print(TimeTaken);
Serial.print("ms to read ");
Serial.print(MemToUse / 1024);
Serial.print("Kb ... Read result = ");
Serial.println(Error_Code);
QSPI_WaitForReady();
QSPI_PrintData(&pBuf[0], 10);
}
for (i = 0; i < MemToUse / 2; i++) {
pBuf[i] = i * 2;
}
QSPI_WaitForReady();
if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) Just before QSPI write");
TimeTaken = millis();
}
Error_Code = nrfx_qspi_write(pBuf, MemToUse, 0x0);
if (Debug_On) {
TimeTaken = millis() - TimeTaken;
Serial.print("(Setup) QSPI took ");
Serial.print(TimeTaken);
Serial.print("ms to write ");
Serial.print(MemToUse / 1024);
Serial.print("Kb ... Write result = ");
Serial.println(Error_Code);
}
QSPI_WaitForReady();
if (Debug_On) {
Serial.println("(Setup) Just before QSPI read");
TimeTaken = millis();
}
Error_Code = nrfx_qspi_read(pBuf, MemToUse, 0x0);
if (Debug_On) {
TimeTaken = millis() - TimeTaken;
Serial.print("(Setup) QSPI took ");
Serial.print(TimeTaken);
Serial.print("ms to read ");
Serial.print(MemToUse / 1024);
Serial.print("Kb ... Read result = ");
Serial.println(Error_Code);
QSPI_WaitForReady();
QSPI_PrintData(&pBuf[0], 10);
}
QSPI_WaitForReady();
QSPI_Status("Setup");
// QSPI Speed Test Complete
}

void loop() {
delay(10000);
}

El programa solo está disponible para placas mbed, así que por favor selecciona el XIAO nRF52840 bajo la pestaña mbed al compilar y cargar.

pir

Soporte Técnico y Discusión de Productos

.

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...