XIAO ESP32-C3 iBeacon con Sensor BME680 Usando ESP-IDF
En este tutorial, construiremos un sistema de monitoreo de temperatura de bajo consumo que transmite datos ambientales usando Bluetooth Low Energy (BLE) en formato iBeacon. Usaremos el Seeed Studio XIAO ESP32-C3, la placa de expansión XIAO, y un sensor ambiental Grove BME680. Este proyecto demuestra cómo construir aplicaciones embebidas robustas usando ESP-IDF—el framework de desarrollo oficial de Espressif.
Descripción General
Nuestro sistema:
- Leerá temperatura, humedad y presión del sensor BME680
- Empaquetará estos datos en paquetes de anuncio BLE
- Se despertará periódicamente, tomará mediciones, anunciará datos, y volverá a dormir para conservar la batería
Diagrama de Flujo del Sistema
Este diagrama de flujo ilustra el ciclo de operación principal de nuestro sistema, desde despertar hasta regresar al sueño profundo.
Requisitos de Hardware
| Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeed Studio Grove Base para XIAO | Grove Sensor Ambiental BME680 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
- Cable USB Type-C
- Computadora con ESP-IDF instalado
Requisitos de Software
- ESP-IDF (v5.0 o posterior)
- Git
- Repositorio GitHub del Proyecto
Paso 1: Configuración del Hardware
-
Conectar el sensor BME680 a la Placa de Expansión XIAO:
- Conecta el sensor Grove BME680 a uno de los puertos I2C en la Placa de Expansión XIAO.
- El sensor se comunica vía I2C, por lo que cualquier puerto Grove compatible con I2C funcionará.
-
Montar el XIAO ESP32-C3 en la placa de expansión:
- Alinea cuidadosamente e inserta el módulo XIAO ESP32-C3 en la placa de expansión.
- Asegúrate de que los pines estén correctamente alineados y el módulo esté firmemente asentado.
-
Conectar a tu computadora:
- Usa un cable USB Type-C para conectar la placa de expansión XIAO a tu computadora.
Paso 2: Configuración del Entorno de Desarrollo
-
Instalar ESP-IDF: Sigue las instrucciones oficiales de instalación para tu sistema operativo.
Para Linux, puedes usar:
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
./install.sh
. ./export.sh -
Clona el repositorio del proyecto:
cd ~/Desktop
git clone --recurse-submodules https://github.com/Priyanshu0901/xiao_ibeacon.git
cd xiao_ibeaconprecauciónLa bandera
--recurse-submoduleses crítica ya que el proyecto depende de bibliotecas externas incluidas como submódulos de Git. Sin esto, la compilación fallará.Si ya has clonado sin submódulos, ejecuta:
git submodule update --init --recursive
Paso 3: Estructura del Proyecto y Comprensión de los Componentes
El proyecto consta de tres componentes principales:
-
Componente del Sensor BME680 (
sensor_t_a_h):- Maneja la comunicación con el sensor BME680
- Gestiona la inicialización del sensor, lectura y procesamiento de datos
- Proporciona datos de temperatura, humedad y presión
-
Componente BLE Beacon (
ble_beacon):- Configura la pila BLE
- Crea y transmite anuncios BLE con datos del sensor
- Gestiona la inicialización y limpieza de BLE
-
Componente de Gestión de Energía (
power_manager):- Maneja la funcionalidad de sueño profundo
- Gestiona el funcionamiento eficiente en energía
- Controla las fuentes de activación y duración del sueño
Interacción de Componentes
Este diagrama muestra cómo los diferentes componentes de software interactúan con los elementos de hardware del sistema.
Paso 4: Comprensión de la Configuración
Antes de construir, entendamos las configuraciones clave:
-
Configuraciones de la Aplicación Principal (en
main.c):ADV_TIME_MS: Duración para el anuncio BLE (500ms)POLL_INTERVAL_MS: Con qué frecuencia sondear el sensor (150ms)TIMEOUT_MS: Tiempo máximo para esperar las lecturas del sensor (2000ms)SLEEP_TIME_MS: Cuánto tiempo dormir entre mediciones (~29.3 segundos)
-
Configuración del Sensor (en
components/sensor_t_a_h/Kconfig):menu "BME68X Configuration"
config BME68X_I2C_ADDR
hex "BME68X I2C Address"
default 0x76
help
I2C address of the BME68X sensor. Default is 0x76.
Use 0x77 if SDO pin is pulled high.
choice BME68X_INTERFACE
prompt "BME68X Interface"
default BME68X_USE_I2C
help
Select the interface to use with BME68X sensor.
config BME68X_USE_I2C
bool "I2C Interface"
config BME68X_USE_SPI
bool "SPI Interface"
endchoice
if BME68X_USE_I2C
config BME68X_I2C_PORT
int "I2C Port Number"
range 0 1
default 0
help
I2C port number for BME68X.
config BME68X_I2C_SDA_PIN
int "I2C SDA GPIO"
range 0 48
default 12
help
GPIO pin for I2C SDA.
config BME68X_I2C_SCL_PIN
int "I2C SCL GPIO"
range 0 48
default 13
help
GPIO pin for I2C SCL.
config BME68X_I2C_CLOCK_SPEED
int "I2C Clock Frequency (Hz)"
range 100000 400000
default 100000
help
I2C clock frequency for BME68X. Standard mode (100 KHz) or Fast mode (400 KHz).
endif
endmenu -
Configuración BLE (en
components/ble_beacon/common.h): El nombre del dispositivo BLE se define en el archivocommon.h:#define DEVICE_NAME "Xiao_TempSensor"
Modificando Parámetros de Configuración
Usando la Herramienta menuconfig de ESP-IDF
El framework ESP-IDF proporciona una herramienta de configuración poderosa llamada menuconfig que ofrece una interfaz de usuario basada en texto para modificar la configuración del proyecto. Esta herramienta está basada en Kconfig, el mismo sistema de configuración usado por el kernel de Linux.
Para lanzar la interfaz de configuración:
idf.py menuconfig
Esto mostrará una interfaz de usuario basada en texto con categorías de configuración:
Application Configuration --->
ESP-IDF Components --->
SDK tool configuration --->
Compiler options --->
Component config --->
Bootloader config --->
Serial flasher config --->
Navegación en menuconfig:
- Usa las flechas
↑y↓para navegar - Presiona
Enterpara entrar a un submenú - Presiona
Escpara regresar - Presiona
Espaciopara alternar opciones - Presiona
Ypara 'Sí' yNpara 'No' en opciones booleanas - Presiona
?para obtener ayuda sobre la opción actualmente seleccionada - Presiona
QoEscmúltiples veces para salir, luegoYpara guardar cambios
Encontrar la Configuración del Sensor:
- Navega a
Component config - Desplázate hacia abajo para encontrar
BME68X Configuration - Presiona
Enterpara ver la configuración del sensor
Encontrar la Configuración BLE:
- Navega a
Component config - Encuentra y entra a
Bluetooth - Selecciona
NimBLE Options - Aquí puedes configurar varios parámetros BLE
Configurando los Pines I2C para BME680
Para configurar los pines I2C para el sensor BME680:
- En menuconfig, navega a:
Component config→BME68X Configuration - Selecciona
I2C SDA GPIOpara cambiar el pin SDA - Ingresa el número GPIO para SDA (por defecto es 12, pero para XIAO ESP32-C3 con la placa de expansión, usa 6)
- Selecciona
I2C SCL GPIOpara cambiar el pin SCL - Ingresa el número GPIO para SCL (por defecto es 13, pero para XIAO ESP32-C3 con la placa de expansión, usa 7)
- Si tu sensor tiene una dirección I2C diferente, selecciona
BME68X I2C Addressy modifícala
Configurando Parámetros BLE vía menuconfig
Mientras que el nombre del dispositivo se define en el código, otros parámetros BLE pueden configurarse vía menuconfig:
- Navega a:
Component config→Bluetooth→NimBLE Options - Aquí puedes modificar:
- Número máximo de conexiones concurrentes
- Rol BLE (Central/Periférico/Observador/Difusor)
- Configuraciones de seguridad
- Parámetros GAP y GATT
- Asignaciones de memoria para la pila BLE
Opciones de Configuración Avanzada
Para usuarios avanzados, opciones de configuración adicionales están disponibles:
-
Gestión de Energía:
- Navega a:
Component config→Power Management - Habilitar/deshabilitar suspensión ligera automática
- Configurar DFS (Escalado Dinámico de Frecuencia)
- Navega a:
-
Cifrado de Flash:
- Navega a:
Security features - Configurar opciones de cifrado de flash para despliegues seguros
- Navega a:
-
Tabla de Particiones:
- Navega a:
Partition Table - Modificar el particionado de flash para diferentes necesidades de aplicación
- Navega a:
-
Registro:
- Navega a:
Component config→Log output - Configurar niveles de registro de depuración y destinos de salida
- Navega a:
Después de hacer tus cambios, presiona Q para salir y Y para guardar cambios. Luego reconstruye el proyecto con:
idf.py build
Cambiar el Nombre del Dispositivo BLE
Para cambiar el nombre del dispositivo BLE, necesitas modificar la macro DEVICE_NAME en components/ble_beacon/common.h:
-
Abre el archivo:
nano components/ble_beacon/common.h -
Encuentra la definición de
DEVICE_NAMEy cámbiala por el nombre que desees:#define DEVICE_NAME "MyCustomSensor" -
Guarda el archivo y reconstruye el proyecto.
Paso 5: Compilar y Flashear el Proyecto
-
Navega al directorio del proyecto:
cd ~/Desktop/xiao_ibeacon -
Configurar el proyecto:
idf.py set-target esp32c3
idf.py menuconfigNavega por el menú para verificar o ajustar la configuración:
- Component Config → BME680 Sensor Settings
- Component Config → BLE Beacon Settings
- Component Config → Power Management
-
Compila el proyecto:
idf.py build -
Flashea el proyecto al XIAO ESP32-C3:
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flashNota: Tu puerto podría ser diferente (Windows: COM3, COM4, etc.)
-
Monitorea la salida (opcional):
idf.py -p /dev/ttyUSB0 monitorPresiona Ctrl+] para salir del monitor.
Paso 6: Probando el iBeacon
-
Descarga una aplicación de escáner BLE en tu smartphone:
- iOS: "LightBlue" o "nRF Connect"
- Android: "nRF Connect" o "BLE Scanner"
-
Abre la aplicación y escanea dispositivos BLE:
- Busca un dispositivo llamado "Xiao_TempSensor"
- Selecciona el dispositivo para ver sus datos de anuncio
-
Comprende los Datos de Anuncio: El anuncio BLE contiene:
- Temperatura (en grados Celsius, escalada por 100)
- Humedad (en porcentaje)
- Presión (en hPa, escalada por 10)
-
Comportamiento Esperado:
- El dispositivo se despierta aproximadamente cada 30 segundos
- Toma lecturas del sensor BME680
- Transmite estos datos durante 500ms
- Luego entra en sueño profundo para conservar energía
Scripts de Prueba en Python
El proyecto incluye scripts de Python para ayudar a probar y validar la funcionalidad del beacon BLE. Vamos a explorarlos:
Configurando el Entorno de Python
-
Navega al directorio de scripts de prueba:
cd ~/Desktop/xiao_ibeacon/test_scripts -
Ejecuta el script de configuración para crear y configurar un entorno virtual:
# On Linux/macOS
chmod +x setup_venv.sh
./setup_venv.sh
# On Windows
setup_venv.bat -
Activa el entorno virtual:
# On Linux/macOS
source venv/bin/activate
# On Windows
venv\Scripts\activate
El script de configuración instalará los paquetes requeridos:
bleak: Para comunicación BLEcolorama: Para salida de terminal coloreada
Usando el Script Escáner BLE
El script escáner BLE (ble_beacon_scanner.py) escanea anuncios BLE y muestra datos de sensores de nuestro beacon.
Características clave del escáner:
- Busca un dispositivo llamado "Xiao_TempSensor"
- Decodifica los datos específicos del fabricante para extraer temperatura, humedad y presión
- Muestra valores en una interfaz de terminal formateada
- Se actualiza continuamente conforme se reciben nuevos anuncios
Para ejecutar el escáner:
python ble_beacon_scanner.py
El script mostrará una salida con formato elegante con las últimas lecturas del sensor:
╔═══════════════════════════════════════════════╗
║ Xiao Temperature Sensor Beacon Scanner ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Last Update: 15:42:27 ║
║ Signal Strength: -63 dBm ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Temperature: 23.45 °C ║
║ Humidity: 48 % ║
║ Pressure: 1013.2 hPa ║
╠═══════════════════════════════════════════════╣
║ Press Ctrl+C to exit ║
╚═══════════════════════════════════════════════╝
Si habilitas el modo de depuración en el script estableciendo DEBUG_MODE = True, verás información adicional sobre los anuncios BLE y el análisis de datos.
Formato de Datos del Beacon
El beacon transmite datos en un formato comprimido para ajustarse a las limitaciones de anuncios BLE:
- ID de Compañía: 0x02E5 (Espressif Systems)
- Temperatura: Entero con signo de 16 bits, escalado por 100 (dividir por 100 para obtener °C)
- Humedad: Entero sin signo de 8 bits (valor de porcentaje directo)
- Presión: Entero sin signo de 16 bits, escalado por 10 (dividir por 10 para obtener hPa)
El script de Python decodifica este formato y muestra los valores reales.
Flujo del Proceso de Prueba
Paso 7: Cómo Funciona - Análisis Profundo
Inicialización y Lectura del Sensor
El sensor BME680 se inicializa con los siguientes pasos:
- Configuración I2C: Configura la comunicación I2C en los pines apropiados (para XIAO ESP32-C3 con la placa de expansión, GPIO6/GPIO7 para SDA/SCL)
- Inicialización del Sensor: Configura el sensor BME680 con ajustes para mediciones de temperatura, humedad, presión y gas
- Proceso de Lectura: Inicia una medición y espera a que los datos estén listos
- Procesamiento de Datos: Convierte los valores crudos del sensor a mediciones legibles para humanos
Anuncio BLE
La funcionalidad BLE opera de la siguiente manera:
- Inicialización del Stack BLE: Configura el stack BLE del ESP32
- Configuración de Anuncio: Configura los parámetros de anuncio (intervalo, formato de datos)
- Empaquetado de Datos: Toma las lecturas del sensor y las empaqueta en datos específicos del fabricante
- Inicio/Parada de Anuncio: Controla el tiempo de anuncio
Gestión de Energía
El sistema de gestión de energía utiliza las capacidades de suspensión integradas del ESP32-C3:
- Configuración de Suspensión Profunda: Utiliza la API de suspensión de ESP-IDF (
esp_sleep_enable_timer_wakeup()) para configurar el temporizador de despertar - Fuente de Despertar: Configura el temporizador como la única fuente de despertar (el sistema despertará después de una duración especificada)
- Entrada a Suspensión: Apaga de forma segura los periféricos activos antes de entrar en suspensión profunda con
esp_deep_sleep_start() - Proceso de Despertar: Cuando el temporizador expira, el sistema realiza un reinicio y reinicia la aplicación desde el principio
El componente de gestión de energía (power_manager.c) proporciona una interfaz simple para manejar los modos de suspensión:
// Initialize power manager
power_manager_init();
// Later, when it's time to sleep:
power_manager_enter_deep_sleep(30000); // Sleep for 30 seconds
Cuando el dispositivo entra en sueño profundo, el consumo de energía se reduce drásticamente (a alrededor de 10-20 μA), permitiendo una larga duración de la batería. El dispositivo se apaga completamente y se reiniciará cuando expire el temporizador, por lo que cualquier estado que necesite preservarse debe almacenarse en la memoria RTC o almacenamiento no volátil.
Perfil de Consumo de Energía
Configuración de Perfilado de Energía
Perfiles de Energía
El sistema tiene fases distintas de uso de energía como se muestra en el perfil de energía a continuación:
Fases de Energía:
- Fase de Sueño: ~150μA en modo de sueño profundo (controlador RTC ESP32-C3 activo + bme680 en sueño)
- Despertar e Inicializar: ~40mA durante el arranque e inicialización del sensor
- Publicidad BLE Activa: ~16mA pico durante la transmisión BLE
- Limpieza y Entrada a Sueño: ~5mA durante la limpieza de recursos antes de la entrada a sueño
Cálculo de Duración de Batería:
- Corriente promedio en sueño profundo (28 segs): 150μA
- Corriente promedio durante fase activa (2 segs): ~40mA
- Corriente promedio efectiva: 3.92 mA (medida durante 1 minuto)
- Con una batería Li-Ion típica de 1500 mAh:
- 1500 mAh ÷ 3.92 mA ≈ 382 horas ≈ 15.9 días
Consejos de Optimización de Energía:
- Reducir el tiempo de publicidad para minimizar períodos de alta corriente
- Usar la menor potencia de publicidad factible
- Deshabilitar periféricos no utilizados
- Optimizar el proceso de lectura del sensor
- Considerar extender la duración del sueño
Paso 8: Personalizar el Proyecto
Puedes personalizar varios aspectos del proyecto:
-
Cambiar la Duración del Sueño:
- Edita
SLEEP_TIME_MSenmain.cpara ajustar qué tan frecuentemente se toman las lecturas
- Edita
-
Modificar Configuraciones del Sensor:
- Usa
idf.py menuconfigpara cambiar las tasas de muestreo del sensor, filtros, etc.
- Usa
-
Ajustar Parámetros BLE:
- Cambia el nombre del dispositivo o el intervalo de publicidad en el componente de beacon BLE
-
Añadir Sensores Adicionales:
- Extiende el componente del sensor para incluir otros sensores Grove
Añadir Tu Propio Sensor
Para integrar un sensor diferente en este proyecto, sigue estos pasos:
-
Crear un Nuevo Componente de Sensor:
# Create component directory structure
mkdir -p components/my_new_sensor/include
touch components/my_new_sensor/CMakeLists.txt
touch components/my_new_sensor/Kconfig
touch components/my_new_sensor/my_new_sensor.c
touch components/my_new_sensor/include/my_new_sensor.h -
Implementar la Interfaz del Componente:
- Definir función de inicialización
- Crear funciones de lectura de datos
- Configurar cualquier configuración necesaria
Archivo de cabecera de ejemplo (
my_new_sensor.h):#pragma once
#include <stdbool.h>
#include "esp_err.h"
typedef struct {
float value1;
float value2;
// Additional sensor values
} my_sensor_data_t;
/**
* @brief Initialize the sensor
* @return ESP_OK on success
*/
esp_err_t my_sensor_init(void);
/**
* @brief Read data from the sensor
* @param data Pointer to structure to store readings
* @return ESP_OK on success
*/
esp_err_t my_sensor_read(my_sensor_data_t *data); -
Configure Build System: Example
CMakeLists.txt:idf_component_register(
SRCS "my_new_sensor.c"
INCLUDE_DIRS "include"
REQUIRES driver
) -
Actualizar la Aplicación Principal:
- Añade tu componente a las dependencias de la aplicación principal
- Inicializa tu sensor en el flujo de la aplicación principal
- Incluye las lecturas de tu sensor en los datos de anuncio BLE
Ejemplo de integración en
main.c:#include "my_new_sensor.h"
void app_main(void) {
// Initialize other components
// ...
// Initialize your new sensor
ESP_ERROR_CHECK(my_new_sensor_init());
// Read from your sensor
my_sensor_data_t sensor_data;
ESP_ERROR_CHECK(my_sensor_read(&sensor_data));
// Modify BLE data to include your sensor readings
// ...
} -
Extender Datos de Publicidad BLE:
- Actualiza el componente de baliza BLE para incluir los datos de tu sensor en las publicidades
- Asigna IDs de tipo de datos apropiados para tus nuevas mediciones
-
Actualizar Configuración:
- Añade opciones Kconfig para tu sensor en
components/my_new_sensor/Kconfig - Esto permite a los usuarios configurar tu sensor a través de menuconfig
- Añade opciones Kconfig para tu sensor en
Siguiendo este enfoque estructurado, puedes integrar sensores adicionales de manera fluida mientras mantienes la arquitectura modular del proyecto.
Solución de Problemas
Consejos Importantes
Sin Salida Serial Durante Operación Normal
Para una eficiencia energética óptima, el dispositivo no emite información de depuración a través del puerto serial durante la operación normal. El LED tampoco parpadeará cuando el dispositivo esté en modo de sueño profundo. Esto es intencional para minimizar el consumo de energía.
Reflashear el Dispositivo
Para reflashear el dispositivo:
- Presiona el botón de reset en la placa XIAO cuando inicies el proceso de flasheo
- Sincroniza tu comando de flasheo para que coincida con el breve período activo (cuando el dispositivo no está en sueño profundo)
- Alternativamente, mantén presionado el botón de reset, inicia el comando de flasheo, y suelta el botón de reset cuando comience el flasheo
Re-habilitar Salida de Depuración para Desarrollo
Cuando desarrolles tus propios módulos o depures, puedes re-habilitar la salida serial:
- Ejecuta
idf.py menuconfig - Navega a
Component config→Log output - Establece el nivel de log por defecto a
INFOoDEBUG - Configura el destino de salida de log como
UART0 - Recuerda deshabilitar el logging verboso nuevamente antes de desplegar para preservar la vida de la batería
Sensor No Detectado
Si encuentras problemas con la detección del sensor:
-
Verificar Conexiones:
- Asegúrate de que el cable Grove esté conectado correctamente tanto al sensor como a la placa de expansión
- Verifica que estés usando un puerto Grove I2C
-
Problemas de Dirección I2C:
- La dirección I2C por defecto para BME680 es 0x76. Algunos módulos podrían usar 0x77.
- Edita la dirección I2C en la configuración si es necesario
-
Problemas de Alimentación:
- Asegúrate de que el XIAO esté recibiendo suficiente energía
- Prueba un cable USB o puerto diferente
BLE No Está Publicitando
Si las publicidades BLE no son detectadas:
-
Verificar Aplicación Escáner BLE:
- Prueba una aplicación escáner BLE diferente
- Asegúrate de que Bluetooth esté habilitado en tu teléfono
-
Monitorear Salida de Depuración:
- Usa
idf.py monitorpara verificar mensajes de error
- Usa
-
Duración de Publicidad:
- La configuración por defecto solo publicita por 500ms. Si te lo pierdes, incrementa
ADV_TIME_MSenmain.c
- La configuración por defecto solo publicita por 500ms. Si te lo pierdes, incrementa
Fallas de Compilación o Flasheo
Si encuentras problemas de compilación o flasheo:
-
Versión ESP-IDF:
- Asegúrate de estar usando ESP-IDF v5.0 o más reciente
- Ejecuta
. $IDF_PATH/export.sh(Linux/macOS) o%IDF_PATH%\export.bat(Windows) antes de los comandos
-
Conexión USB:
- Verifica que la conexión USB sea estable
- Prueba presionar el botón de reset en la placa de expansión XIAO antes del flasheo
-
Problemas de Puerto:
- Identifica el puerto correcto con
ls /dev/tty*(Linux/macOS) o Administrador de Dispositivos (Windows) - Usa la bandera
-pcon el puerto correcto
- Identifica el puerto correcto con
Conclusión
Ahora has construido un sistema de monitoreo ambiental eficiente en energía que usa BLE para transmitir datos de temperatura, humedad, presión y calidad del aire. Este proyecto demuestra varios conceptos importantes:
- Integración de Sensores: Trabajar con sensores I2C en ESP-IDF
- Comunicación BLE: Crear y gestionar publicidades BLE
- Gestión de Energía: Implementar sueño profundo para operación eficiente en batería
- Desarrollo ESP-IDF: Usar el framework oficial de Espressif para desarrollo ESP32
Arquitectura General del Sistema
Esta base puede extenderse para crear nodos sensores IoT más complejos, sistemas de monitoreo ambiental, o soluciones de seguimiento de activos.
Recursos
- Guía de Programación ESP-IDF
- Wiki XIAO ESP32-C3
- Hoja de Datos BME680
- Repositorio GitHub del Proyecto
✨ Proyecto de Colaborador
- Este proyecto está respaldado por el Proyecto de Colaborador de Seeed Studio.
- Un agradecimiento especial a Priyanshu Roy por sus esfuerzos dedicados. Tu trabajo será exhibido.
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.