Saltar al contenido principal

Seeed Studio XIAO RP2350 con C/C++ SDK

Introducción

El Seeed Studio XIAO RP2350, alimentado por el microcontrolador RP2350, ofrece un rendimiento robusto en un factor de forma pequeño. Esta guía proporciona pasos esenciales para configurar y usar el SDK de C/C++ con el XIAO RP2350.

Prerrequisitos

Antes de comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:

  • Una computadora ejecutando Windows, macOS o Linux.
  • Un cable USB para conectar el XIAO RP2350 a tu computadora.
  • Conocimiento básico de programación en C/C++.

Guía de Instalación Vía Vscode

info

Para aquellos que prefieren la experiencia de desarrollo nativa, explora la Documentación del SDK de C/C++ de Raspberry Pi Pico o Raspberry Pi Pico SDK | GitHub.

Para una experiencia más fácil y simplificada con la programación del SDK, especialmente para aquellos nuevos en esto, puedes instalar la extensión Raspberry Pi Pico para Visual Studio Code (VSCode).

Esta extensión simplifica el proceso de configuración guiándote a través de las instalaciones necesarias de la cadena de herramientas, evitando la necesidad de instalar manualmente cada herramienta individualmente. Sin embargo, aún necesitarás asegurar que tu sistema cumpla con los requisitos de plataforma: Windows x64, macOS (Sonoma y más reciente), Linux x64, o arm64.

Para instrucciones de instalación detalladas adaptadas a tu sistema operativo, por favor consulta la página de Extensión Raspberry Pi Pico para VSCode.

Paso 1: Instalar la Extensión

Instalar Extensión en VSCode

Paso 2: Crear un Nuevo Proyecto

Una vez que la página se carga, puedes ver el contenido requerido.

Crear un Nuevo Proyecto desde Ejemplos

Intenta crear un proyecto vía New Project From Examples.

Paso 3: Configurar tu Proyecto

  • Nombre: Típicamente, este será el nombre del proyecto de ejemplo; en este caso, elegiremos el proyecto blink.
  • Tipo de Placa: Pico 2
  • Ubicación: Elige dónde quieres almacenar tu proyecto XIAO RP2350.
  • Versión del SDK: Debe ser versión v2.0.0 o posterior.
  • Depurador: Si planeas usar la interfaz de depuración SWD, marca la opción SWD Debugger para habilitar la depuración más tarde.

Si esta es tu primera vez ejecutando la configuración, cuando hagas clic en Create, la extensión descargará y gestionará el SDK por ti. En Windows, el SDK típicamente se colocará en %userprofile%.pico-sdk. El tiempo que toma configurar depende de tu velocidad de internet. Una vez completado, se abrirá una nueva ventana con tu proyecto.

Paso 4: Construir el Proyecto

Atención

La primera vez que configures tu proyecto, necesitarás modificar manualmente el tipo de placa en el proyecto CMake porque la extensión no incluye la placa XIAO RP2350 por defecto. Establece la placa a seeed_xiao_rp2350 como se muestra a continuación:

Después de modificar el tipo de placa, limpia la carpeta build para asegurar que use la configuración correcta de la placa desde %userprofile%/.pico-sdk/sdk/2.0.0/src/boards/include/boards/seeed_xiao_rp2350.h. Luego escribe los siguientes comandos para generar el caché de CMake en la carpeta build:

cmake .. # in build folder

Esto permitirá que la tarea de compilación de la extensión funcione correctamente.

Ahora puedes presionar el botón Compile para construir el proyecto. Esto generará el archivo blink.uf2 en la carpeta build, que puedes arrastrar y soltar en la unidad RP2350 reconocida por tu computadora.

Acabamos de configurar el entorno de desarrollo y crear exitosamente un nuevo proyecto usando la extensión Raspberry Pi Pico para VSCode. Con el proyecto listo y tus herramientas configuradas, puedes compilar y ejecutar fácilmente tu código en el XIAO RP2350, optimizando tu proceso de desarrollo.

Ejemplo 1: Parpadeo de LED

Para demostrar el uso básico del SDK, el siguiente ejemplo detalla la programación del LED integrado para que parpadee:

blink.c
#include "pico/stdlib.h"

const int sleep_time = 250;

int main() {
const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN; // GPIO25
gpio_init(LED_PIN);
gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);
while (true) {
gpio_put(LED_PIN, 1);
sleep_ms(sleep_time);
gpio_put(LED_PIN, 0);
sleep_ms(sleep_time);
}
}

Ejemplo 2: Parpadeo RGB

/**
* Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
*
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/pio.h"
#include "hardware/clocks.h"
#include "ws2812.pio.h"

#define IS_RGBW true
#define NUM_PIXELS 1

#ifdef PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#define WS2812_PIN PICO_DEFAULT_WS2812_PIN
#else
// default to pin 2 if the board doesn't have a default WS2812 pin defined
#define WS2812_PIN 22
#endif

static inline void put_pixel(uint32_t pixel_grb) {
pio_sm_put_blocking(pio0, 0, pixel_grb << 8u);
}

static inline uint32_t urgb_u32(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
return
((uint32_t) (r) << 8) |
((uint32_t) (g) << 16) |
(uint32_t) (b);
}

void pattern_snakes(uint len, uint t) {
for (uint i = 0; i < len; ++i) {
uint x = (i + (t >> 1)) % 64;
if (x < 10)
put_pixel(urgb_u32(0xff, 0, 0));
else if (x >= 15 && x < 25)
put_pixel(urgb_u32(0, 0xff, 0));
else if (x >= 30 && x < 40)
put_pixel(urgb_u32(0, 0, 0xff));
else
put_pixel(0);
}
}

void pattern_random(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
for (int i = 0; i < len; ++i)
put_pixel(rand());
}

void pattern_sparkle(uint len, uint t) {
if (t % 8)
return;
for (int i = 0; i < len; ++i)
put_pixel(rand() % 16 ? 0 : 0xffffffff);
}

void pattern_greys(uint len, uint t) {
int max = 100; // let's not draw too much current!
t %= max;
for (int i = 0; i < len; ++i) {
put_pixel(t * 0x10101);
if (++t >= max) t = 0;
}
}

typedef void (*pattern)(uint len, uint t);
const struct {
pattern pat;
const char *name;
} pattern_table[] = {
{pattern_snakes, "Snakes!"},
{pattern_random, "Random data"},
{pattern_sparkle, "Sparkles"},
{pattern_greys, "Greys"},
};

int main() {
//set_sys_clock_48();
stdio_init_all();

const int RGB_POWER = 23;
gpio_init(RGB_POWER);
gpio_set_dir(RGB_POWER, GPIO_OUT);
gpio_put(RGB_POWER, 1);

printf("WS2812 Smoke Test, using pin %d", WS2812_PIN);

// todo get free sm
PIO pio = pio0;
int sm = 0;
uint offset = pio_add_program(pio, &ws2812_program);

ws2812_program_init(pio, sm, offset, WS2812_PIN, 800000, IS_RGBW);

int t = 0;
while (1) {
int pat = rand() % count_of(pattern_table);
int dir = (rand() >> 30) & 1 ? 1 : -1;
puts(pattern_table[pat].name);
puts(dir == 1 ? "(forward)" : "(backward)");
for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
pattern_table[pat].pat(NUM_PIXELS, t);
sleep_ms(10);
t += dir;
}
}
}

Ejemplo 3: Impresión UART

Serie USB

Si deseas habilitar la salida de printf a tu computadora a través de USB, necesitarás configurar el archivo CMakeLists.txt de tu proyecto agregando la siguiente línea:

pico_enable_stdio_usb(your_project_name 1)
CMake USB Enabled

Además, asegúrate de inicializar la E/S estándar en tu código añadiendo stdio_init_all(); en tu función main.

hello_uart.c
#include "hardware/uart.h"
#include "pico/stdlib.h"
#include <pico/stdio.h>
#include <pico/time.h>
#include <stdio.h>

#define UART_ID uart0
#define BAUD_RATE 115200

// We are using pins 0 and 1, but see the GPIO function select table in the
// datasheet for information on which other pins can be used.
#define UART_TX_PIN 0
#define UART_RX_PIN 1

int main() {
stdio_init_all();
// Set up our UART with the required speed.
uart_init(UART_ID, BAUD_RATE);

// Set the TX and RX pins by using the function select on the GPIO
// Set datasheet for more information on function select
gpio_set_function(UART_TX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_TX_PIN));
gpio_set_function(UART_RX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_RX_PIN));

// Use some the various UART functions to send out data
// In a default system, printf will also output via the default UART

// Send out a character without any conversions
uart_putc_raw(UART_ID, 'A');

// Send out a character but do CR/LF conversions
uart_putc(UART_ID, 'B');

// Send out a string, with CR/LF conversions
uart_puts(UART_ID, " Hello, UART!\n");

// Print test
int i = 0;
for (;;) {
sleep_ms(500);
printf("Hello %d", i++);
}
}

Ejemplo 4: Leer Voltaje de Batería

hello_adc.c
#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/gpio.h"
#include "hardware/adc.h"

void init_gpio() {
const int gpio = 19;

gpio_init(gpio);
gpio_set_dir(gpio, GPIO_OUT);
gpio_put(gpio, 1);
}

int main() {
stdio_init_all();
printf("ADC battery Example - GPIO29 A3\n");

init_gpio();
adc_init();

// Make sure GPIO is high-impedance, no pullups etc
adc_gpio_init(29);
// Select ADC input 0 (GPIO26)
adc_select_input(3);

while (1) {
// 12-bit conversion, assume max value == ADC_VREF == 3.3 V
const float conversion_factor = 3.3f / (1 << 12);
uint16_t result = adc_read();
printf("Raw value: 0x%03x, voltage: %f V\n", result, result * conversion_factor * 2);
sleep_ms(500);
}
}

FAQ

Submódulo TinyUSB No Inicializado; Soporte USB No Disponible

Problema: Al compilar un proyecto, puedes ver esta advertencia:

TinyUSB submodule has not been initialized; USB support will be unavailable

Solución:

  1. Abrir Terminal en Linux/macOS o Símbolo del sistema/PowerShell/Git Bash en Windows.

  2. Navegar al directorio del Pico SDK:

    cd /path/to/your/pico-sdk
  3. Inicializar el submódulo:

    git submodule update --init

Esto habilitará el soporte USB en tu proyecto.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...