Saltar al contenido principal

Panel ePaper XIAO de 7.5 Pulgadas Funciona con TRMNL


¿Qué es TRMNL?

TRMNL es una plataforma innovadora diseñada para ayudar a las personas a mantenerse enfocadas y tranquilas en nuestro mundo digital cada vez más distractivo. Fundada en 2023, TRMNL se ha convertido rápidamente en una solución líder para la gestión de paneles de E Ink®, ofreciendo un enfoque único para mostrar información sin las notificaciones constantes y distracciones de las pantallas tradicionales.

En su núcleo, TRMNL está construida sobre la filosofía de que la tecnología debe mejorar nuestras vidas sin exigir atención constante. La plataforma proporciona una forma elegante de ver información importante de un vistazo a través de pantallas E Ink®, creando una experiencia tecnológica más consciente y menos intrusiva.

¿Por qué Integrar TRMNL con el Panel ePaper XIAO de 7.5"?

La integración de TRMNL con nuestro Panel ePaper XIAO de 7.5" aporta varios beneficios convincentes:

  • Creación Simplificada de Paneles: La creciente biblioteca de aplicaciones e integraciones de TRMNL facilita la creación de pantallas de información personalizadas sin programación compleja
  • Bajo Consumo de Energía: La combinación del software eficiente de TRMNL con los requisitos mínimos de energía de nuestra pantalla E Ink® crea una solución extremadamente eficiente en energía
  • Información Sin Distracciones: Obtén la información que necesitas sin las notificaciones constantes y la fatiga visual asociadas con las pantallas tradicionales
  • Actualizaciones Regulares: El desarrollo activo de TRMNL significa que se agregan nuevas características e integraciones semanalmente, expandiendo continuamente las posibilidades para tu pantalla
  • Amigable para Desarrolladores: Con la API abierta de TRMNL y herramientas para desarrolladores, puedes crear plugins e integraciones personalizadas para tus necesidades específicas

Al combinar la poderosa plataforma de TRMNL con nuestra pantalla E Ink® de alta calidad, estamos ofreciendo a los usuarios una solución elegante para crear paneles de información personalizados y de bajo consumo que respetan tanto su atención como su tiempo.

Comenzando con TRMNL

Antes de sumergirse en la configuración de su Panel ePaper XIAO de 7.5" con TRMNL, reunamos los materiales necesarios y preparemos sus credenciales de TRMNL.

Materiales Requeridos

Para esta integración, necesitará:

Panel ePaper XIAO de 7.5"

Configuración de Cuenta TRMNL y Acceso a TRMNL

Antes de conectar su Panel ePaper a TRMNL, necesitará:

  1. Comprar Acceso a TRMNL

  2. Crear una Cuenta TRMNL

    • Visite el sitio web de TRMNL
    • Haga clic en "Sign Up" para crear una nueva cuenta
    • Siga el proceso de registro
nota

Sus credenciales de TRMNL son información sensible. Nunca las comparta públicamente o las confirme en sistemas de control de versiones.

Una vez que tenga sus materiales y haya comprado el acceso a TRMNL, puede proceder con la conexión de su Panel ePaper a la plataforma de TRMNL. Si encuentra algún problema o tiene preguntas, puede contactar al equipo de TRMNL directamente en [email protected].

Flasheo de Firmware

Para que su Panel ePaper XIAO de 7.5" funcione con TRMNL, necesita flashear el firmware apropiado en su dispositivo. Hay tres métodos recomendados:

Método 1: Flashear vía Flasheador Web de TRMNL (Más Fácil)

  1. Ir al Flasheador Web de TRMNL
tip

Por favor use el firmware FW 1.5.12 o más nuevo para compatibilidad con Seeed.

  • Visite https://usetrmnl.com/flash
  • Esta herramienta le permite flashear su dispositivo directamente desde su navegador.
  • Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de flasheo.

Método 2: Construir y Flashear desde el Código Fuente (Para Usuarios Avanzados/Desarrolladores)

  1. Clonar el Repositorio de Firmware
tip

Hay veces cuando actualizamos nuestro código y necesitamos enviar PR a TRMNL y revisarlo antes de que se muestre, si quiere ser el primero en usar la versión más reciente del firmware, también puede usar el repositorio TRMNL bajo Seeed Project.

  • Visite el repositorio de Seeed y clónelo:

    git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed_TRMNL_Eink_Project.git
  1. Instalar PlatformIO

    • Instale PlatformIO como una extensión de VSCode o vía línea de comandos.
  2. Abrir el Proyecto

    • Abra la carpeta firmware clonada en VSCode.
  3. Seleccionar el Entorno Correcto

    • En platformio.ini, seleccione el entorno seeed_xiao_esp32c3.
  4. Conectar Su Dispositivo

    • Conecte su Panel ePaper XIAO de 7.5".
  5. Construir y Subir

    • En PlatformIO, haga clic en el botón "Upload", o ejecute:

      pio run --target upload
    • El firmware será compilado y subido a su dispositivo.

Configurar Wi-Fi y Enviar Listas de Reproducción a TRMNL

Para usar su Panel ePaper XIAO de 7.5" con TRMNL y enviar listas de reproducción, primero necesita conectar el dispositivo a su red Wi-Fi. Este proceso se llama "modo de emparejamiento WiFi" y se hace a través de un portal cautivo simple. Por favor siga los pasos a continuación:

💡 ¿Problemas con Wi-Fi? Si encuentra problemas conectando su dispositivo a Wi-Fi, por favor consulte la Guía de Solución de Problemas de Wi-Fi del Dispositivo TRMNL para soluciones a problemas comunes de red y compatibilidad de router.

Encender y Entrar en Modo de Aprovisionamiento

  • Después de flashear el firmware TRMNL y encender su dispositivo, entrará automáticamente en modo de aprovisionamiento si aún no está conectado a Wi-Fi.

Conectar al Wi-Fi TRMNL

  • En su teléfono o computadora, abra la lista de redes Wi-Fi disponibles.
  • Busque una red llamada TRMNL y conéctese a ella. (No se requiere contraseña por defecto.)

Abrir el Portal Cautivo

  • Una vez conectado, abra un navegador web (como Chrome o Edge).
  • El dispositivo debería redirigirlo automáticamente a la página de configuración de TRMNL. Si no lo hace, visite manualmente http://4.3.2.1 en su navegador.

Ingresar Sus Credenciales de Wi-Fi

  • En la página de configuración, verá una lista de redes Wi-Fi disponibles.
  • Seleccione su red Wi-Fi de 2.4GHz (TRMNL no soporta redes de 5GHz).
  • Ingrese su contraseña de Wi-Fi.
  • Haga clic en Save o Connect.

⚠️ Importante: Asegúrese de usar una red Wi-Fi de 2.4GHz. Las redes de 5GHz no son soportadas por el chip ESP32-C3.

El Dispositivo se Conecta a Su Red

  • El dispositivo intentará conectarse a su Wi-Fi.
  • Una vez exitoso, se desconectará del Wi-Fi TRMNL y se unirá a su red doméstica.
  • La ventana mostrará la dirección MAC del dispositivo. Por favor registre la dirección MAC, ya que la necesitará en un paso posterior.

⚠️ Nota: La dirección MAC solo es visible en el portal cautivo por 1-2 segundos. Si se la pierde, también puede:

  • Recuperarla de los registros de construcción/subida de VS Code > PlatformIO.

  • Usar el método usetrmnl.com/flash y verificar la consola de desarrollador de Chrome/Edge/Firefox para la dirección MAC durante el flasheo.

  • Encontrarla en la lista de dispositivos conectados de su aplicación de router o red Mesh.

Para más detalles y capturas de pantalla, consulta la guía oficial: Finding your TRMNL MAC address

Acceder a la Interfaz Web de TRMNL

Después de que tu Panel ePaper XIAO 7.5" esté conectado a tu Wi-Fi y hayas registrado su dirección MAC (ID del dispositivo), puedes agregarlo a tu cuenta TRMNL:

  1. Abrir la Interfaz Web de TRMNL

  2. Ir a la Página de Dispositivos

    • En la interfaz de TRMNL, navega a la sección Devices.
  3. Agregar un Nuevo Dispositivo

    • Haz clic en el botón Add new device, que generalmente se encuentra en la esquina superior derecha o en el centro de la página de Dispositivos.
  4. Ingresar ID del Dispositivo

    • En la ventana emergente, ingresa el ID del dispositivo que recibiste cuando compraste el acceso a TRMNL (esto no es la dirección MAC). Usa el ID del dispositivo de tu correo de confirmación de compra o panel de TRMNL.
    • Haz clic en Add new device para completar el proceso.
  5. Registrar la Dirección MAC del Dispositivo XIAO 7.5"

    Para establecer una conexión entre el panel ePaper XIAO y TRMNL, necesitamos vincular la dirección MAC correcta del dispositivo dentro de la página de configuración de TRMNL.

    • Puedes obtener la dirección MAC durante el proceso de carga de PlatformIO (revisa los registros de carga), o desde el portal de aprovisionamiento (se mostrará después de la configuración Wi-Fi).

    • Agregar tu dirección MAC temprano ayuda a asegurar un proceso de incorporación fluido y gestión del dispositivo.

    • Luego puedes establecer un nombre personalizado para tu Panel ePaper y ajustar otras configuraciones según sea necesario.

¡Tu Panel ePaper XIAO 7.5" ahora está vinculado a tu cuenta TRMNL! Ahora puedes enviar listas de reproducción, imágenes u otro contenido a tu pantalla directamente desde la interfaz de TRMNL.

💡 Consejo: Si tienes múltiples Paneles ePaper, repite los pasos anteriores para cada dispositivo usando sus IDs de dispositivo únicos.

precaución

Después de agregar tu dispositivo en la interfaz web de TRMNL, por favor ve a la página de configuración del dispositivo y desactiva tanto Firmware Early Release como OTA Updates Enabled.

Si estas opciones se dejan habilitadas, tu dispositivo puede descargar e instalar automáticamente actualizaciones de firmware de TRMNL cuando esté conectado a internet. Estas actualizaciones están destinadas para hardware oficial de TRMNL y no son compatibles con el Panel ePaper XIAO 7.5". Instalar firmware incompatible puede causar que tu dispositivo funcione mal o deje de responder.

Mantén siempre ambas opciones deshabilitadas para asegurar el funcionamiento estable de tu Panel ePaper XIAO.

Entendiendo la Función de Lista de Reproducción de TRMNL

La función de Lista de Reproducción de TRMNL te permite controlar exactamente qué se muestra en tu Panel ePaper y cuándo. Aquí tienes un desglose de las secciones principales y controles, como se muestra en la captura de pantalla anterior:

Resumen de la Lista de Reproducción

  • Título de la Lista de Reproducción: En la parte superior, ves el nombre de tu dispositivo TRMNL (ej., "MengDu's TRMNL").
  • Rango de Tiempo de Visualización: Puedes establecer el rango de tiempo para cuando la lista de reproducción esté activa (ej., de 00:00 a 23:45).
  • Intervalo de Actualización: Elige con qué frecuencia se actualiza la pantalla (ej., cada 5 minutos).
  • Add a Group / Add a Plugin: Usa estos botones para organizar tu lista de reproducción en grupos o agregar nuevos plugins de contenido (como clima, calendario o texto personalizado).

Elementos de la Lista de Reproducción

Cada fila en la lista de reproducción representa una pantalla o widget que se mostrará en tu Panel ePaper (solo para referencia):

  1. Weather
    • Muestra información meteorológica actual para tu ubicación seleccionada.
    • La etiqueta verde "Displayed now" indica que esta pantalla se está mostrando actualmente en tu dispositivo.
  2. Days Left This Year
    • Muestra una cuenta regresiva de los días restantes en el año actual (ej., "2025").
    • La etiqueta (ej., "9 days ago") muestra cuándo esta pantalla fue actualizada o mostrada por última vez.
  3. Custom Text
    • Te permite mostrar cualquier mensaje personalizado (ej., "Hello World").
    • También muestra cuándo fue actualizado por última vez.

Para cada elemento, tienes varios controles:

  • Settings (ícono de engranaje): Configura las opciones del plugin.
  • Delete (ícono X): Elimina el elemento de tu lista de reproducción.
  • Preview (ícono de ojo): Previsualiza cómo se verá la pantalla.
  • Reorder (ícono de barras): Arrastra para cambiar el orden en que se muestran las pantallas.

Lista de Reproducción Inteligente

  • Opción de Lista de Reproducción Inteligente: En la parte inferior, puedes elegir si omitir automáticamente las pantallas cuyo contenido no ha cambiado (ej., "Never skip screens").

📖 ¿Quieres aprender más? Lee la publicación del blog Smart Playlists para consejos avanzados y detalles.

Este sistema flexible de listas de reproducción te permite personalizar completamente lo que muestra tu Panel ePaper, con qué frecuencia se actualiza y en qué orden. Puedes mezclar y combinar diferentes plugins para crear un panel personalizado que se adapte a tus necesidades.

Explorando los Plugins de TRMNL

El sistema de plugins de TRMNL es lo que hace que tu Panel ePaper sea verdaderamente poderoso y personalizable. Los plugins son aplicaciones o widgets modulares que puedes agregar a tu dispositivo para mostrar una amplia variedad de información y contenido.

¿Qué son los Plugins?

Los plugins son bloques de contenido individuales que pueden mostrar cosas como clima, eventos de calendario, precios de acciones, feeds RSS, citas motivacionales, actividad de GitHub y mucho más. Puedes mezclar y combinar plugins para crear un panel que se adapte a tus necesidades.

Plugins Conectados

En la parte superior de la página de Plugins, verás todos los plugins que ya has conectado a tu cuenta TRMNL. Estos están listos para ser agregados a tu lista de reproducción y mostrados en tu Panel ePaper. Los ejemplos incluyen:

  • Weather: Muestra las condiciones meteorológicas actuales.
  • Days Left This Year: Cuenta regresiva hasta el final del año.
  • Stock Price: Rastrea tus acciones favoritas.
  • RSS Feed: Muestra noticias o actualizaciones de blogs.
  • Reddit, Hacker News: Muestra publicaciones en tendencia.
  • Language Learning, Motivational Quote, Custom Text: Personaliza tu pantalla con herramientas de aprendizaje o mensajes personalizados.

Mercado de Plugins

Debajo de tus plugins conectados, encontrarás el mercado de plugins. Aquí puedes navegar, buscar y descubrir nuevos plugins para agregar a tu dispositivo. Los plugins están organizados por categorías y etiquetas (como #productivity, #news, #ecommerce, etc.), facilitando encontrar lo que necesitas.

  • Navegar y Buscar: Usa la barra de búsqueda o etiquetas para encontrar rápidamente plugins que te interesen.
  • Agregar Plugins: Haz clic en cualquier plugin para conectarlo a tu cuenta y comenzar a usarlo en tu lista de reproducción.

Los desarrolladores incluso pueden crear y publicar sus propios plugins para que otros los usen, haciendo que el ecosistema se expanda continuamente con nuevas posibilidades (aprende más sobre la creación de plugins).


Si tienes alguna pregunta sobre el uso de TRMNL o quieres explorar funciones más avanzadas, eres bienvenido a leer la documentación oficial de TRMNL para más información: https://docs.usetrmnl.com/go

Agradecimientos Especiales

Agradecimientos especiales a todo el equipo de TRMNL por su fuerte apoyo y ayuda invaluable con este proyecto. En particular, nos gustaría agradecer a Bogdan, Ryan Kulp, Fr3d, Schappi, y todos los demás miembros del equipo por su dedicación y asistencia durante todo el proceso de desarrollo y documentación.

Su experiencia y compromiso han hecho posible esta integración y han mejorado enormemente la experiencia del usuario para la comunidad del Panel ePaper XIAO 7.5".

Solución de Problemas

¿Cómo reconfigurar la red?

Presiona el botón Reset en el XIAO, suéltalo, luego presiona y mantén presionado el botón Boot durante cinco segundos. El dispositivo regresará a la interfaz inicial de TRMNL y activará el AP.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...