Saltar al contenido principal

Seeed Studio XIAO ESP32C3 con CircuitPython

¡Esta wiki introduce cómo instalar y ejecutar el CircuitPython oficial de Adafruit Industries en la placa de desarrollo Seeed Studio XIAO ESP32C3! CircuitPython es un lenguaje de programación diseñado para simplificar la experimentación y el aprendizaje de programación en placas de microcontroladores de bajo costo. Hace que comenzar sea más fácil que nunca sin necesidad de descargas previas en el escritorio. Una vez que configures tu placa, abre cualquier editor de texto y comienza a editar código. Para más información, consulta aquí.

Instalando CircuitPython

Método 1: Línea de comandos esptool

Instalar Esptool

Si aún no has instalado esptool.py, puedes hacerlo usando pip en tu pc:

pip install esptool

Descargar el firmware de XIAO ESP32C3 CircuitPython

Necesitas descargar el archivo binario del firmware desde circirtpython.org Después de descargar el archivo bin correcto, navega a la carpeta y abre una terminal cmd allí. Al momento de la versión final, la versión más reciente del archivo bin es:

adafruit-circuitpython-seeed_xiao_esp32c3-en_GB-9.1.1.bin

Conecta el XIAO ESP32C3 a tu PC

Necesitas presionar y mantener presionado el botón BOOT en tu placa XIAO ESP32C3 para entrar al modo 'bootloader' mientras conectas el cable USB tipo C a tu pc.

Verificar puerto

Encuentra todos los dispositivos serie en tu pc.

  • Linux

En Linux, puedes usar el comando dmesg para ver los dispositivos conectados:

dmesg | grep tty

Alternativamente, puedes listar dispositivos serie usando ls:

ls /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
  • Windows

En Windows, puedes verificar los puertos serie a través del Administrador de dispositivos. Busca la sección "Puertos (COM y LPT)" para ver los puertos serie disponibles. También puedes usar el comando mode en el Símbolo del sistema para listar los puertos serie:

mode
  • macOS

En macOS, puedes listar los puertos serie disponibles usando el comando ls:

ls /dev/cu*

Esto mostrará todos los dispositivos de puerto serie.

tip

Si el puerto está ocupado, puedes usar el siguiente comando para encontrar y eliminar cualquier proceso que esté usando el puerto (en macOS): Identificar procesos que usan el puerto:

lsof | grep port

Este comando lista archivos abiertos y busca cualquier proceso que use el puerto especificado. Encuentra el ID del proceso (PID) de la salida y termina el proceso:

kill -9 <PID>

Reemplaza PID con el ID de proceso real encontrado.

Borrar flash

esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 erase_flash

Reemplaza '/dev/cu.usbmodem11301' con el nombre de puerto correcto de tu sistema (por ejemplo, COM3 en Windows, /dev/ttyUSB0 en Linux).

Escribir flash

Flashea el firmware en el XIAO ESP32C3:

esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 --baud 460800 write_flash -z 0x0 adafruit-circuitpython-seeed_xiao_esp32c3-en_GB-9.1.1.bin

Nuevamente, reemplaza '/dev/cu.usbmodem11301' con el nombre de puerto correcto, y 'adafruit-circuitpython-seeed_xiao_esp32c3-en_GB-9.1.1.bin' con la ruta a tu archivo de firmware en blanco. Hard resetting via RTS pin...

Método 2: Web Serial esptool

La herramienta WebSerial ESPTool fue diseñada para ser una opción compatible con web para programar placas de microcontroladores de la familia ESP de Espressif que tienen un cargador de arranque ROM basado en serie. Te permite borrar el contenido del microcontrolador y programar hasta 4 archivos en diferentes desplazamientos. Por favor consulta Web Serial ESPtool.

¡Entonces puedes comenzar a compilar scripts usando tu herramienta preferida para XIAO ESP32C3!

Editores Recomendados para CircuitPython

Generalmente, cuando CircuitPython termina de instalarse, o conectas una placa CircuitPython a tu computadora con CircuitPython ya instalado, la placa aparece en tu computadora como una unidad USB llamada CIRCUITPY. Sin embargo, los microcontroladores ESP32 o ESP32-C3 que no soportan USB nativo no pueden presentar una unidad CIRCUITPY. En estas placas, hay formas alternativas de transferir y editar archivos. Puedes usar Thonny, que utiliza comandos ocultos enviados al REPL para leer y escribir archivos. O puedes usar el flujo de trabajo web de CircuitPython, introducido en Circuitpython 8. El flujo de trabajo web proporciona acceso WiFi basado en navegador al sistema de archivos de CircuitPython, por favor consulta comenzando con el flujo de trabajo web usando el editor de código

1. Thonny

Instala y abre thonny, luego configura Thonny siguiendo las instrucciones:

pip install thonny
#open thonny after installation
thonny

Ve a Ejecutar-->Configurar Intérprete, y asegúrate de que la pestaña Intérprete en las opciones de Thonny se vea como se muestra a continuación, selecciona "CircuitPython (generic)" y puerto:

haz clic en "OK" en el diálogo y deberías ver el shell de Micropython en la parte inferior de la ventana de thonny como se muestra en la figura a continuación. Entonces puedes usar Leer-Evaluar-Imprimir-Bucle, o REPL para conexión serie, que te permite ingresar líneas individuales de código y ejecutarlas inmediatamente en el shell. Es realmente útil si tienes problemas con un programa en particular y no puedes descubrir por qué. Es interactivo, así que es genial para probar nuevas ideas. Por favor consulta REPL para más información.

Interactuando con el REPL con help(), que te dice dónde empezar a explorar el REPL. Para ejecutar código en REPL, escríbelo junto al prompt de REPL. Para listar módulos integrados escribe help("modules") y aparecerá una lista de todos los módulos principales integrados en CircuitPython, incluyendo "board".

Entonces puedes escribir "import board" en el REPL y presionar enter. A continuación, escribe "dir(board)" en el REPL y obtienes una lista de todos los pines en tu placa.

2. Flujo de Trabajo Web de CircuitPython

El Editor de Código de CircuitPython proporciona una experiencia más completa y enriquecedora al editar archivos en tu dispositivo basado en ESP32 ejecutando la última versión de CircuitPython. El editor te permite editar archivos usando Bluetooth web, USB y Flujo de Trabajo Web a través de WiFi.

Información de Pinout/Puerto

Comenzando con CircuitPython en el XIAO ESP32C3

Red-WLAN

Para placas sin USB nativo (como ESP32-C3 o ESP32) necesitarás usar el REPL para conectarte al Wi-Fi. La función Wi-Fi se habilita cuando se añade un archivo llamado settings.toml a la carpeta raíz del sistema de archivos de CircuitPython. Crear archivo settings.toml vía REPL:

f = open('settings.toml', 'w')
f.write('CIRCUITPY_WIFI_SSID = "wifissid"\n')
f.write('CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD = "wifipassword"\n')
f.write('CIRCUITPY_WEB_API_PASSWORD = "webpassword"\n')
f.close()
  • Reemplaza con el nombre de tu red wifi local wifissid
  • Reemplaza con tu contraseña de wifi local password
  • La otra contraseña, , se usa cuando accedes a la placa a través de un navegador web. Configúrala como desees webpassword

Una vez conectado, puedes presionar el botón Reset para activar el firmware, luego presiona return varias veces para llegar al prompt REPL. Luego reconecta el dispositivo a Thonny, la dirección IP de tu XIAO ESP32C3 aparecerá.

nota

No olvides, ESP32 no soporta redes de 5 GHz, así que usa tu SSID de 2.4 GHz si tienes dos.

Retraso y temporización

El módulo time:

import time
time.sleep(1) # sleep for 1 second
time.sleep_ms(500) # sleep for 500 milliseconds
time.sleep_us(10) # sleep for 10 microseconds
start = time.ticks_ms() # get millisecond counter
delta = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start) # compute time difference

Pines y GPIO

Puede usar el módulo "board" y "microcontroller" para controlar el gpio con el siguiente código y conectar un LED al D5:

# using board module
import board
import digitalio
import time

led = digitalio.DigitalInOut(board.D5)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

while True:
led.value = True # turn on LED
time.sleep(1)
led.value = False # turn off LED
time.sleep(1)

# using microcontroller module
import microcontroller
import digitalio
import time

led = digitalio.DigitalInOut(microcontroller.pin.GPIO7)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

while True:
led.value = True # turn on LED
time.sleep(1)
led.value = False # turn off LED
time.sleep(1)

UART(bus serie)

Usando el módulo busio:

import board
import busio

# initialise UART
uart = busio.UART(board.TX, board.RX, baudrate=9600)

# send data
uart.write(b"Hello UART\n")

# receive data
while True:
if uart.in_waiting > 0:
data = uart.read()
print("Received:", data)

El XIAO ESP32C3 tiene un UART por hardware. Los pines se listan a continuación:

UARTPin
TXD6
RXD7

PWM(modulación por ancho de pulso)

Usando el módulo pwmio:

import board
import pwmio
from digitalio import DigitalInOut
import time

# initialise PWM
pwm = pwmio.PWMOut(board.D5, frequency=5000, duty_cycle=0)

# a dimming led
while True:
for duty_cycle in range(0, 65535, 1000):
pwm.duty_cycle = duty_cycle
time.sleep(0.1)

ADC(conversión analógica a digital)

Usando el módulo analogio:

import board
import analogio
import time

# initialise ADC
adc = analogio.AnalogIn(board.A0)

while True:
value = adc.value
print("ADC Value:", value)
time.sleep(1)

SPI

import board
import busio
import digitalio

# initialize SPI
spi = busio.SPI(board.SCK, board.MOSI, board.MISO)

# choose a chip
cs = digitalio.DigitalInOut(board.D5)
cs.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
cs.value = True

# send and receive data
data_out = bytearray([0x01, 0x02, 0x03])
data_in = bytearray(3)
spi.write_readinto(data_out, data_in)
print("Received:", data_in)
SPIPin
SCKD8
MOSID10
MISOD9

I2C

import board
import busio

# Initialize I2C
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA, frequency=400000)

Placa de Expansión Base para XIAO

Prerrequisitos:

XIAO ESP32C3
con header soldado
Placa de Expansión Base para XIAOSensor de luz Grove

Leer los datos del sensor de luz

import time
import board
import analogio

# Initialize the analog input on A0
analog_in = analogio.AnalogIn(board.A0)

def get_voltage(pin):
return (pin.value * 3.3) / 65536

while True:
# Read the raw analog value
raw_value = analog_in.value
# Convert the raw value to voltage
voltage = get_voltage(analog_in)

# Print the raw value and voltage to the serial console
print("[Light] Raw value: {:5d} Voltage: {:.2f}V".format(raw_value, voltage))

# Delay for a short period of time before reading again
time.sleep(1)

Encender la pantalla OLED

Descargar y Extraer el Paquete de Librerías:

  • Ve a la librería y descarga el paquete de librerías para CircuitPython. Para instalar, descarga el paquete apropiado para tu versión de CircuitPython.

Copiar Librerías a CIRCUITPY:

  • Extrae el archivo ZIP del paquete de librerías. Encontrarás una carpeta llamada lib con varios archivos .mpy.
  • Abre Thonny-->View-->Files, y luego copia los archivos .mpy necesarios y la carpeta lib al dispositivo CircuitPython/lib. Necesitarás instalar manualmente las librerías necesarias del paquete:
    • adafruit_ssd1306
    • adafruit_bus_device
    • adafruit_register
    • adafruit_framebuf.mpy

Crear tu Código de CircuitPython:

  • Crea un archivo code.py (o main.py). Este archivo debe contener tu código de CircuitPython.
import board
import busio
import displayio
import adafruit_ssd1306
import terminalio

# Initialize I2C
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

# Define the display parameters
oled_width = 128
oled_height = 64

# Initialize the OLED display
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)

# Fill the display with the color 0
oled.fill(0)
# Set the first pixel white
oled.pixel(0, 0, 1)
oled.show()

"Desinstalando" CircuitPython

Muchas de nuestras placas pueden usarse con múltiples lenguajes de programación. Por ejemplo, la Circuit Playground Express puede usarse con MakeCode, Code.org CS Discoveries, CircuitPython y Arduino. Es posible que quieras volver a Arduino o MakeCode. No hay nada que desinstalar. CircuitPython es "solo otro programa" que se carga en tu placa. Así que simplemente puedes cargar otro programa (Arduino o MakeCode) y sobrescribirá CircuitPython.

Respalda tu Código

antes de reemplazar CircuitPython, no olvides hacer una copia de seguridad del código que tienes en la unidad CIRCUITPY. Eso significa tu code.py y cualquier otro archivo, la carpeta lib, etc. Puedes perder estos archivos cuando remuevas CircuitPython, ¡así que los respaldos son clave! Simplemente arrastra los archivos a una carpeta en tu laptop o computadora de escritorio como lo harías con cualquier unidad USB.

Cambiando a Arduino

Si quieres usar Arduino en su lugar, simplemente usa el IDE de Arduino para cargar un programa de Arduino. Aquí hay un ejemplo de subir un programa simple "Blink" de Arduino, pero no tienes que usar este programa en particular. Comienza conectando tu placa, y haciendo doble clic en reset hasta que obtengas el/los LED(s) integrado(s).

¡Gracias por leer este artículo! Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...