Meshtastic Network Monitor
Introducción a Meshtastic Network Monitor
Meshtastic Network Monitor es una herramienta que te permite visualizar, gestionar y monitorizar nodos en una red mallada Meshtastic. Proporciona información en tiempo real sobre el estado, el enrutamiento y la comunicación entre dispositivos. El monitor es el analizador Meshtastic que recopila datos a través de un gateway conectado o de un servidor MQTT, visualiza la topología de la red y muestra información de los nodos como el estado de la batería, la intensidad de la señal y la ubicación GPS. También puede funcionar como un mapa de nodos Meshtastic.

Casos de uso
- Mapa de nodos Meshtastic. Seguimiento y visualización de nodos exteriores en zonas remotas.
- Analizador Meshtastic. Monitorización del rendimiento de la comunicación y del enrutamiento en redes malladas.
- Monitor Meshtatsic. Depuración y prueba de la conectividad de red para dispositivos Meshtastic.
Monitores Meshtastic comunes
- Meshsense: click here para saber más
- Meshmonitor: click here para saber más
Cómo conectarse a un monitor Meshtastic
- Configura tus nodos Meshtastic y asegúrate de que formen una malla funcional.
- Configura al menos un nodo como gateway (por ejemplo, MQTT Gateway).
- Conecta la app del monitor al gateway o al servidor MQTT.
- Verifica que los nodos sean visibles y estén informando su estado en la interfaz del monitor.
Comienza con Meshsense
Configuración
Preparación de la app
Descarga e instala la app Meshsense para tu plataforma: Meshsense App Download

Preparación del dispositivo
Necesitarás un Seeed Xiao ESP32S3 & SX1262 Meshtastic Kit configurado como gateway MQTT. Esto permite la comunicación en tiempo real entre tu red Meshtastic y Meshsense. Si también quieres monitorizar y mostrar la posición, añade un módulo GPS.
| Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 para Meshtastic y LoRa | Módulo L76K GNSS (opcional) |
|---|---|
![]() | ![]() |
Configuración del gateway MQTT
Sigue el tutorial de configuración oficial para configurar mqtt: Xiao ESP32S3 & SX1262 MQTT Gateway Setup
Para mostrar la ubicación GPS en tiempo real, asegúrate de que el GPS esté habilitado en tu nodo. Y mientras configuras MQTT, asegúrate de que se permita el reporte de ubicación.

Conexión de red
Conecta tu ordenador a la misma red Wi-Fi que el kit Xiao ESP32S3. Asegúrate de que sea una red wifi de 2,4G.
Abre un terminal serie (por ejemplo, Arduino Serial Monitor o PuTTY) para encontrar la dirección IP de tu dispositivo Xiao. Puedes usar el Meshtastic web serial monitor.

Introduce esta dirección IP en el campo de conexión de dispositivo de Meshsense.

Una vez conectado, tu nodo Meshtastic debería aparecer en Meshsense.

Visualización de posición
Configuración de hardware
Para mostrar las posiciones de los nodos, conecta un módulo L76K GPS al kit Xiao ESP32S3. Click here to get one now.
Configuración de software
- En la app Meshsense, asegúrate de que el reporte de GPS esté habilitado.
- Una vez conectado, la app mostrará la ubicación en tiempo real de cada nodo en el mapa. Puedes ver la posición de tu nodo directamente en la APP.

También en el mapa del sitio web de Meshsense, puedes ver tu posición en tiempo real.

Con esta configuración, puedes gestionar tu red privada Meshtastic de forma eficiente y visualizar el comportamiento de los nodos directamente en Meshsense.