Saltar al contenido principal

SenseCraft Model Assistant Primeros Pasos con Seeed Studio XIAO ESP32S3

Introducción​

SenseCraft Model Assistant es un proyecto de código abierto enfocado en IA embebida. Hemos optimizado excelentes algoritmos de OpenMMLab para escenarios del mundo real y hemos hecho la implementación más fácil de usar, logrando inferencia más rápida y precisa en dispositivos embebidos.

Hardware Requerido​

Software Requerido​

Cómo Instalar​

Instalar ESP-IDF​

Sigue las instrucciones de la guía de inicio de ESP-IDF para configurar la cadena de herramientas y el propio ESP-IDF.

Los siguientes pasos asumen que esta instalación es exitosa y que las variables de entorno de IDF están configuradas. Específicamente,

  • la variable de entorno IDF_PATH está configurada
  • las herramientas idf.py y Xtensa-esp32 (por ejemplo, xtensa-esp32-elf-gcc) están en $PATH

obtener submódulos​

Ve al directorio raíz del proyecto y ejecuta el siguiente comando para obtener los submódulos:

git clone https://github.com/Seeed-Studio/edgelab-example-esp32 && cd edgelab-example-esp32
git submodule init
git submodule update

Cómo Usar​

Compilar el ejemplo​

Ve al directorio del ejemplo (examples/<example_name>) y compila el ejemplo.

Configura el IDF_TARGET (Para el objetivo ESP32-S3, se necesita la versión IDF release/v4.4)

idf.py set-target esp32s3

Configura el ejemplo

idf.py menuconfig
  • Selecciona el Módulo de Cámara en Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> Camera Configuration -> Select Camera Pinout img
  • Selecciona el Módulo LCD en Component config -> SenseCraft Model Assistant Configuration -> LCD Configuration -> Select LCD Pinout img

Para compilar esto, ejecuta:

idf.py build

Cargar y ejecutar el ejemplo​

Para flashear (reemplaza /dev/ttyUSB0 con el puerto serie del dispositivo):

idf.py --port /dev/ttyUSB0 flash

Monitorea la salida serie:

idf.py --port /dev/ttyUSB0 monitor

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...