Saltar al contenido principal

Descripción del Proyecto

Esta wiki ha sido actualizada: https://wiki.seeedstudio.com/es/xiao_esp32s3_with_micropython/

CircuitPython es un lenguaje de programación ideal para XIAO ESP32S3 ya que simplifica los proyectos de computación física. Basado en Python, tiene una sintaxis amigable para principiantes e incluye módulos para acceder a hardware como sensores y pantallas. Dado que CircuitPython ya soporta el chip ESP32S3, este proyecto intenta compilar CircuitPython en la placa Seeed Studio XIAO ESP32S3.

XIAO ESP32S3 con Pantalla OLED

Preparación del Hardware

Estoy usando Seeed Studio XIAO ESPS3 y Seeed Studio Grove OLED Display 0.96 como hardware aquí.

Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio Grove OLED Display 0.96

Preparación del Software

Estoy usando el software Thonny IDE (Windows) y algunas librerías y archivos relacionados.

Thonny IDEarchivos relacionados(librerías)

Primeros Pasos

Descargar el Firmware de Circuitpython para XIAO ESP32S3

Firmwares de Circuitpython 9.1.1 y 9.20 Alpha para XIAO ESP32S3 Sense

Conectar la placa XIAO ESP32S3 a la PC en modo BootLoader

El método específico es:

  • Paso 1. Presiona y mantén presionado el botón BOOT en el XIAO ESP32S3 sin soltarlo.

  • Paso 2. Mantén presionado el botón BOOT y luego conéctalo a la computadora mediante el cable de datos. Suelta el botón BOOT después de conectarlo a la computadora.

  • Paso 3. Sube el programa Blink para verificar el funcionamiento del XIAO ESP32S3.

Abrir Thonny y Configurar las opciones

  1. Después de ejecutar Thonny, navega a "Tools -> Options" y haz clic en la selección "Options"
  1. Selecciona la opción "Interpreter" y haz clic en la selección "CircuitPython (generic)"

Flashear el firmware de CircuitPython a la placa XIAO ESP32S3

  1. Haz clic en "(esptool)" en Thonny. Te pedirá que descargues el firmware más reciente de CircuitPython y lo flashees a la placa.
  1. El "(esptool)" en Thonny se muestra como se ve a continuación y primero elige el "Target port" correcto.
  1. Selecciona la familia CircuitPython como "ESP32-S3" y selecciona el ícono con las tres líneas horizontales junto al botón de instalación, para incluir el Firmware que descargaste. Ej. (seeed_xiao_esp32s3_911.bin o seeed_xiao_esp32s3_920.bin)
  1. Thonny completará el reset y ahora puedes hacer clic en "Install".
  1. Después de un tiempo mostrando "Done", la ventana se puede cerrar.
  1. Habrá un controlador "CIRCUITPY" en la PC, lo que muestra que la placa ha sido flasheada exitosamente.

Agregar los archivos relacionados (librerías) al controlador "CIRCUITPY"

Copia todos los archivos de los archivos relacionados (librería) al controlador "CIRCUITPY".

nota

Los archivos "adafruit_ssd1306.mpy" y "adafruit_framebuf.mpy" son necesarios al usar "Seeed Studio Grove OLED Display 0.96"

La librería adafruit_framebuf usa un archivo de fuente llamado font5x8.bin para renderizar texto. Este archivo necesita ser accesible dentro del entorno donde se ejecuta tu código.

Escribir código (IIC) y subirlo para lograr la visualización OLED

  1. Después de agregar los archivos, ahora puedo importar la librería adafruit_ssd1306 en el código usando el comando import adafruit_ssd1306 y el entorno está ahora configurado para controlar la pantalla OLED. El código se muestra a continuación:
from board import *
from busio import I2C
import busio
import adafruit_ssd1306

i2c = I2C(IO6,IO5) # Initialize I2C communication using IO6 and IO5 pins

# Create a display object with 128x64 resolution and an I2C address of 0x3C
display = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

# Clear the display
display.fill(0)
display.show()

# Write text on the display
display.text('SeeedStudio ESP32S3', 0, 0 , 1)
display.text('Code by CircuitPython!', 0, 20 , 2)
display.show()
  1. Sube el código haciendo clic en el botón "Run"
  1. El resultado final

XIAO ESP32S3 Sense con Uso de XIAO Round Display con Sense Camera

Preparación del Hardware

Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseRound Display para XIAO

Preparación del Software

  1. Instala el firmware en XIAO ESP32S3 Sense.
  1. Instala los módulos y dependencias necesarios.

Siempre puedes instalar las librerías de CircuitPython usando la herramienta circup, de Adafruit. Una vez instalada, solo tienes que escribir para instalar cualquier librería.

# install circup
pip install setuptools
pip install circup
pip install --upgrade circup
# install module to library
circup install gc9a01 adafruit_ticks

Comenzando

Después de instalar todas las librerías necesarias, simplemente escribe el código en code.py o main.py en CIRCUITPY, a continuación para ver el Marco de Cámara en la Pantalla Redonda.

import board
import busio
import displayio
import espcamera
import adafruit_ticks
import gc9a01
import struct

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
spi = busio.SPI(clock=board.SCK, MOSI=board.MOSI)
cam_i2c = busio.I2C(board.CAM_SCL, board.CAM_SDA)

tft_dc = board.D3
tft_cs = board.D1
tft_bl = board.D6

display_bus = displayio.FourWire(spi, command=tft_dc, chip_select=tft_cs)
display = gc9a01.GC9A01(display_bus, width=240, height=240, rotation=0)

# Appears that this example does not use Displayio at all
# print frame directly on display_bus to be faster
# so, rotation setting not works...

main = displayio.Group()
display.root_group = main

# Camera Init
cam = espcamera.Camera(
data_pins=board.CAM_DATA,
external_clock_pin=board.CAM_XCLK,
pixel_clock_pin=board.CAM_PCLK,
vsync_pin=board.CAM_VSYNC,
href_pin=board.CAM_HREF,
pixel_format=espcamera.PixelFormat.RGB565,
frame_size=espcamera.FrameSize.R240X240,
i2c=cam_i2c,
external_clock_frequency=20_000_000,
framebuffer_count=2,
grab_mode=espcamera.GrabMode.WHEN_EMPTY)

# Sending init bytes to display_bus
display_bus.send(36, struct.pack(">hh", 0, 239))
display_bus.send(42, struct.pack(">hh", 0, 239))
display_bus.send(43, struct.pack(">hh", 0, 80+239))
display.auto_refresh = False

t0 = adafruit_ticks.ticks_ms()

while True:
frame = cam.take(1)
if isinstance(frame, displayio.Bitmap):
display_bus.send(44, frame)
t1 = adafruit_ticks.ticks_ms()
fps = 1000 / adafruit_ticks.ticks_diff(t1, t0)
print(f"{fps:3.1f}fps") # typically runs at about 25fps
t0 = t1

Qué más

✨ Proyecto de Colaborador

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...