Saltar al contenido principal

XIAO MG24 con PlatformIO

Introducción a PlatformIO

PlatformIO es una plataforma de desarrollo que integra muchos tipos de placas de desarrollo y tiene buena escalabilidad. Si la plataforma no tiene el tipo que necesitas, puedes añadir manualmente el tipo de placa de desarrollo tú mismo. El código que escribes en Arduino puede usarlo, solo añade la biblioteca correspondiente

En este wiki, introduciremos cómo instalar y ejecutar el código de ejemplo en PlatformIO

Usar PlatformIO Para XIAO MG24

Configuración 1. Instalar PlatformIO en el sitio web oficial

si no has instalado el software de PlatformIO, puedes hacer clic en el enlace de arriba.

Configuración 2. Crear cualquier proyecto en PlatformIO

Aquí puedes elegir cualquiera de las versiones de desarrollo para crear un archivo de proyecto, tomo XIAO ESP32 C3 como ejemplo.

Operación unoOperación dos

Configuración 3. Modificar el archivo platformio.ini

Cuando crees exitosamente el archivo de PlatformIO, aparecerán muchos archivos en la columna izquierda. Podemos ver un archivo llamado platform.ini. A continuación, necesitamos reemplazar el contenido dentro de él

Operación tres

Necesitas copiar el siguiente código y reemplazar el contenido en el archivo platform.ini

[env:seeed_xiao_mg24]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-mg24
framework = arduino
tip

Recuerda guardar el archivo, ctrl+s, se cargará

Configuración 4. Compilar y Grabar

A continuación compilamos y grabamos usando este código

#include <Arduino.h>
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
Operación cuatro

Dice que se ha compilado exitosamente, y luego podemos acceder al XIAO MG24 para grabarlo.

Configuración 5. Resultado

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...