Saltar al contenido principal

Introducción al Sintetizador MIDI XIAO


Introducción

El Sintetizador MIDI XIAO es un dispositivo compacto y todo en uno para la creación musical, impulsado por el XIAO ESP32-C3 y el chip MIDI SAM2695 de grado profesional. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece un sonido rico y expresivo, soporta hasta 64 voces de polifonía y ofrece cientos de timbres de instrumentos. Ya seas un desarrollador experimentando con sonido o un músico componiendo nuevas melodías, este sintetizador está diseñado para hacer que la creación musical sea fluida e inspiradora.

Características

  • Creación Sin Barreras, Perfecto para Principiantes en Música
  • Todo en Uno MIDI + Metrónomo -- Flujo de Trabajo Más Inteligente y Fluido
  • Rendimiento de Grado Profesional para Jugadores Avanzados
  • Ultra-Portátil y Completamente Hackeable

Descripción del Hardware

El Sintetizador MIDI XIAO integra los siguientes componentes:

Módulo Principal
MCUXIAO ESP32-C3
Generación de Sonido
Chip MIDISAM2695
PolifoníaHasta 64 voces
Presets de InstrumentosMás de 100 sonidos de instrumentos diferentes disponibles
Interfaces y Conectividad
Jack de Audio de 3.5mmUsado para conectar dispositivos de audio externos (ej., altavoces o auriculares)
Cuenta con desactivación automática del amplificador Clase D cuando se inserta un cable y reactivación cuando se retira
Botones FísicosCuatro botones físicos montados en los lados para interacción del usuario
Socket XIAOUn socket dedicado diseñado para el módulo XIAO, con capacidad de expansión a través de conectores laterales adicionales
Amplificador Clase DAltavoz Integrado
Alimentación e Indicadores
Fuente de Alimentación5V Type-C
LED IndicadorUn LED de un solo color usado para indicar el estado de alimentación y proporcionar retroalimentación al usuario

Introducción

Esta sección te guiará a través de la configuración de tu Sintetizador MIDI XIAO por primera vez.

Uso del Firmware de Fábrica

El Sintetizador MIDI XIAO viene pre-cargado con un firmware de fábrica versátil, permitiéndote explorar múltiples características de sonido y ritmo directamente desde la caja. A continuación se presenta una guía rápida de las funciones predeterminadas y operaciones clave.

Funciones Detalladas de las Teclas

  • Prueba de Sonido (Modo Predeterminado):

    • 🎵0: Cicla a través de 128 sonidos de instrumentos preestablecidos. Cada pulsación cambia al siguiente sonido.
    • 🎵1: Aumenta el tono de la nota (ej., de C4 a D4).
    • 🎵2: Disminuye el tono de la nota (ej., de C4 a B3).
    • 🎵3: Clic para iniciar/detener el metrónomo.
  • Modo Mantenedor de Ritmo:

    • 🎵0: (Sin función en este modo)
    • 🎵1: Aumenta BPM (tempo) en 1 paso (solo funciona cuando el metrónomo está activo).
    • 🎵2: Disminuye BPM (tempo) en 1 paso (solo funciona cuando el metrónomo está activo).
    • 🎵3: Clic para iniciar/detener el metrónomo (predeterminado: 120 BPM, rango: 40–240 BPM).
  • Modo Reproducción Multi-Pista:

    • 🎵0: Reproduce Pista 1 (sonido o secuencia precargada)
    • 🎵1: Reproduce Pista 2
    • 🎵2: Reproduce Pista 3
    • 🎵3: Reproduce Pista 4

Funciones de Pulsación Larga (Cualquier Modo):

  • 🎵1 (mantener 2s): Subir volumen
  • 🎵2 (mantener 2s): Bajar volumen
  • 🎵3 (mantener 2s): Cambiar al siguiente modo (cicla a través de Prueba de Sonido → Mantenedor de Ritmo → Reproducción Multi-Pista → ...)
tip

Puedes experimentar con todas las características sin ninguna configuración adicional. Para personalización avanzada o para re-flashear el firmware, consulta el código de ejemplo StateMachine.

Modo BootLoader

En algunos casos, puedes encontrar que el Sintetizador MIDI XIAO no puede ser programado a través del puerto serie (por ejemplo, si el dispositivo no es reconocido o la carga falla). En estas situaciones, necesitas entrar al modo Bootloader (BOOT) para re-flashear el firmware.

¿Por qué Entrar al Modo BOOT?

  • Para recuperar el dispositivo cuando no puede ser programado normalmente vía USB/serie
  • Para re-flashear firmware después de una carga fallida o corrupción del firmware

Cómo Entrar al Modo BOOT

Primero, abre la cubierta trasera del mini sintetizador para acceder a los botones BOOT y RESET en el módulo XIAO ESP32-C3. Hay dos métodos:

  • Método 1: Secuencia de Botones

    1. Con el dispositivo encendido, presiona y mantén el botón BOOT (no lo sueltes).
    2. Mientras mantienes BOOT, presiona el botón RESET una vez.
    3. Suelta el botón BOOT.
  • Método 2: Ciclo de Alimentación

    1. Desconecta la alimentación (desenchufa el cable USB-C).
    2. Presiona y mantén el botón BOOT.
    3. Mientras mantienes BOOT, reconecta la alimentación (enchufa el cable USB-C).
    4. Suelta el botón BOOT.

Después de entrar al modo BOOT, el dispositivo estará listo para la carga de firmware a través del Arduino IDE u otras herramientas.

Reset

Para resetear el dispositivo, simplemente presiona el botón RESET en el módulo XIAO ESP32-C3. El dispositivo se reiniciará.

Descripción de la Librería Arduino

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Introducción a Arduino.

El Sintetizador MIDI XIAO está soportado por la librería Seeed_Arduino_MIDIMaster, que proporciona capacidades completas de control MIDI y síntesis de sonido.


Función

Antes de comenzar a desarrollar un sketch, veamos las funciones disponibles de la librería.

static SAM2695Synth& getInstance() – Devuelve la instancia singleton de la clase SAM2695Synth.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Referencia al objeto singleton SAM2695Synth.

void begin(T& serial, int baud) – Inicializa el sintetizador con la interfaz serie especificada y la velocidad de baudios.

  • Parámetros de entrada:
    • T& serial: El objeto del puerto serie (serie por hardware o software) usado para comunicación MIDI.
    • int baud: La velocidad de baudios para comunicación MIDI (típicamente 31250 para MIDI estándar).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setInstrument(uint8_t bank, uint8_t channel, uint8_t value) – Establece el instrumento (timbre) para un canal MIDI específico y banco.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t bank: El número de banco de instrumentos (0–127).
    • uint8_t channel: El número de canal MIDI (0–15).
    • uint8_t value: El número de instrumento (programa) (0–127).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setNoteOn(uint8_t channel, uint8_t pitch, uint8_t velocity) – Activa un evento note-on en el canal especificado con el tono y velocidad dados.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t channel: El número de canal MIDI (0–15).
    • uint8_t pitch: El número de nota MIDI (0–127).
    • uint8_t velocity: La velocidad (volumen) de la nota (0–127).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setNoteOff(uint8_t channel, uint8_t pitch) – Activa un evento note-off en el canal especificado para el tono dado.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t channel: El número de canal MIDI (0–15).
    • uint8_t pitch: El número de nota MIDI (0–127).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setAllNotesOff(uint8_t channel) – Apaga todas las notas que están sonando actualmente en el canal especificado.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t channel: El número de canal MIDI (0–15).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void playChord(const musicData& chord) – Reproduce un acorde enviando eventos note-on para todas las notas en la estructura de acorde proporcionada.

  • Parámetros de entrada:
    • const musicData& chord: Una estructura que contiene información de canal, notas, velocidad y tiempo para el acorde.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setPitch(uint8_t pitch) – Establece el valor de tono predeterminado para eventos de nota posteriores.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t pitch: El número de nota MIDI (0–127) a establecer como tono predeterminado.
  • Valor de retorno: Ninguno.

uint8_t getPitch() const – Recupera el valor de tono predeterminado actual.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: El número de nota MIDI predeterminado actual (0–127).

void setVolume(uint8_t channel, uint8_t level) – Establece el volumen para un canal MIDI específico.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t channel: El número de canal MIDI (0–15).
    • uint8_t level: El nivel de volumen (0–127).
  • Valor de retorno: Ninguno.

void increasePitch() – Aumenta el valor de tono predeterminado en un semitono.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void decreasePitch() – Disminuye el valor de tono predeterminado en un semitono.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void increaseVelocity() – Aumenta la velocidad predeterminada (volumen) para eventos de nota.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void decreaseVelocity() – Disminuye la velocidad predeterminada (volumen) para eventos de nota.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void increaseBpm() – Aumenta el tempo actual (pulsaciones por minuto) en un paso predefinido.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void decreaseBpm() – Disminuye el tempo actual (pulsaciones por minuto) en un paso predefinido.

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: Ninguno.

void setBpm(uint8_t bpm) – Establece el tempo (pulsaciones por minuto) al valor especificado.

  • Parámetros de entrada:
    • uint8_t bpm: El tempo deseado en pulsaciones por minuto (típicamente 40–240).
  • Valor de retorno: Ninguno.

uint8_t getBpm() const – Recupera el tempo actual (pulsaciones por minuto).

  • Parámetros de entrada: Ninguno.
  • Valor de retorno: El valor BPM actual.

Variables Predeterminadas

El siguiente código muestra algunos de los valores predefinidos en la biblioteca, como tipo de instrumento, nota, etc., para ser consultados.

Haz clic aquí para previsualizar el código completo
#define MIDI_SERIAL_BAUD_RATE           31250   //MIDI serial baud rate
#define USB_SERIAL_BAUD_RATE 115200 //USB serial baud rate
#define MIDI_COMMAND_ON 0x90 //MIDI Control Switch - On
#define MIDI_COMMAND_OFF 0x80 //MIDI Control Switch - Off
#define BPM_DEFAULT 120 //default bpm
#define BPM_MIN 40 //min bpm
#define BPM_MAX 240 //max bpm
#define BPM_STEP 10 //step of bpm
#define MIDI_CMD_CONTROL_CHANGE \
0xB0 // Control Change (or Channel Mode
// Message)
#define MIDI_CMD_PROGRAM_CHANGE 0xC0 // Program Change

#define VELOCITY_MIN 0 //min velocity(0~127) 0
#define VELOCITY_MAX 127 //max velocity(0~127) 127
#define VELOCITY_STEP 10 //step velocity
#define VELOCITY_DEFAULT 64 //default velocity(0~127) 64
#define BASIC_TIME 60000 //The number of milliseconds corresponding to 1 minute
#define QUATER_NOTE 0 //Quarter note
#define EIGHTH_NOTE 1 //Eighth note
#define SIXTEENTH_NOTE 2 //sixteenth note
#define BEATS_BAR_DEFAULT 4 //default beat - 4/4 beat
#define BEATES_BAR_2 2 //2/4 beat
#define BEATS_BAR_3 3 //3/4 beat
#define BEATS_BAR_4 4 //4/4 beat
#define NOTE_COUNT_DEFAULT 4 //default note count
#define NOTE_COUNT_MIN 1 //min note count
#define NOTE_COUNT_MAX 16 //max note count


/* define channel begin */
#define CHANNEL_0 0
#define CHANNEL_1 1
#define CHANNEL_2 2
#define CHANNEL_3 3
#define CHANNEL_4 4
#define CHANNEL_5 5
#define CHANNEL_6 6
#define CHANNEL_7 7
#define CHANNEL_8 8
#define CHANNEL_9 9
#define CHANNEL_10 10
#define CHANNEL_11 11
#define CHANNEL_12 12
#define CHANNEL_13 13
#define CHANNEL_14 14
#define CHANNEL_15 15


#define NOTE_B0 23
#define NOTE_C1 24
#define NOTE_CS1 25
#define NOTE_D1 26
#define NOTE_DS1 27
#define NOTE_E1 28
#define NOTE_F1 29
#define NOTE_FS1 30
#define NOTE_G1 31
#define NOTE_GS1 32
#define NOTE_A1 33
#define NOTE_AS1 34
#define NOTE_B1 35
#define NOTE_C2 36
#define NOTE_CS2 37
#define NOTE_D2 38
#define NOTE_DS2 39
#define NOTE_E2 40
#define NOTE_F2 41
#define NOTE_FS2 42
#define NOTE_G2 43
#define NOTE_GS2 44
#define NOTE_A2 45
#define NOTE_AS2 46
#define NOTE_B2 47
#define NOTE_C3 48
#define NOTE_CS3 49
#define NOTE_D3 50
#define NOTE_DS3 51
#define NOTE_E3 52
#define NOTE_F3 53
#define NOTE_FS3 54
#define NOTE_G3 55
#define NOTE_GS3 56
#define NOTE_A3 57
#define NOTE_AS3 58
#define NOTE_B3 59
#define NOTE_C4 60
#define NOTE_CS4 61
#define NOTE_D4 62
#define NOTE_DS4 63
#define NOTE_E4 64
#define NOTE_F4 65
#define NOTE_FS4 66
#define NOTE_G4 67
#define NOTE_GS4 68
#define NOTE_A4 69
#define NOTE_AS4 70
#define NOTE_B4 71
#define NOTE_C5 72
#define NOTE_CS5 73
#define NOTE_D5 74
#define NOTE_DS5 75
#define NOTE_E5 76
#define NOTE_F5 77
#define NOTE_FS5 78
#define NOTE_G5 79
#define NOTE_GS5 80
#define NOTE_A5 81
#define NOTE_AS5 82
#define NOTE_B5 83
#define NOTE_C6 84
#define NOTE_CS6 85
#define NOTE_D6 86
#define NOTE_DS6 87
#define NOTE_E6 88
#define NOTE_F6 89
#define NOTE_FS6 90
#define NOTE_G6 91
#define NOTE_GS6 92
#define NOTE_A6 93
#define NOTE_AS6 94
#define NOTE_B6 95
#define NOTE_C7 96
#define NOTE_CS7 97
#define NOTE_D7 98
#define NOTE_DS7 99
#define NOTE_E7 100
#define NOTE_F7 101
#define NOTE_FS7 102
#define NOTE_G7 103
#define NOTE_GS7 104
#define NOTE_A7 105
#define NOTE_AS7 106
#define NOTE_B7 107
#define NOTE_C8 108
#define NOTE_CS8 109
#define NOTE_D8 110
#define NOTE_DS8 111
#define REST 0


typedef enum {
GrandPiano_1 = 0,
BrightPiano_2,
ElGrdPiano_3,
HonkyTonkPiano,
ElPiano1,
ElPiano2,
Harpsichord,
Clavi,
Celesta,
Glockenspiel,
MusicBox,
Vibraphone,
Marimba,
Xylophone,
TubularBells,
Santur,
DrawbarOrgan,
PercussiveOrgan,
RockOrgan,
ChurchOrgan,
ReedOrgan,
AccordionFrench,
Harmonica,
TangoAccordion,
AcGuitarNylon,
AcGuitarSteel,
AcGuitarJazz,
AcGuitarClean,
AcGuitarMuted,
OverdrivenGuitar,
DistortionGuitar,
GuitarHarmonics,
AcousticBass,
FingerBass,
PickedBass,
FretlessBass,
SlapBass1,
SlapBass2,
SynthBass1,
SynthBass2,
Violin,
Viola,
Cello,
Contrabass,
TremoloStrings,
PizzicatoStrings,
OrchestralHarp,
Timpani,
StringEnsemble1,
StringEnsemble2,
SynthStrings1,
SynthStrings2,
ChoirAahs,
VoiceOohs,
SynthVoice,
OrchestraHit,
Trumpet,
Trombone,
Tuba,
MutedTrumpet,
FrenchHorn,
BrassSection,
SynthBrass1,
SynthBrass2,
SopranoSax,
AltoSax,
TenorSax,
BaritoneSax,
Oboe,
EnglishHorn,
Bassoon,
Clarinet,
Piccolo,
Flute,
Recorder,
PanFlute,
BlownBottle,
Shakuhachi,
Whistle,
Ocarina,
Lead1Square,
Lead2Sawtooth,
Lead3Calliope,
Lead4Chiff,
Lead5Charang,
Lead6Voice,
Lead7Fifths,
Lead8BassLead,
Pad1Fantasia,
Pad2Warm,
Pad3PolySynth,
Pad4Choir,
Pad5Bowed,
Pad6Metallic,
Pad7Halo,
Pad8Sweep,
FX1Rain,
FX2Soundtrack,
FX3Crystal,
FX4Atmosphere,
FX5Brightness,
FX6Goblins,
FX7Echoes,
FX8SciFi,
Sitar,
Banjo,
Shamisen,
Koto,
Kalimba,
BagPipe,
Fiddle,
Shanai,
TinkleBell,
Agogo,
SteelDrums,
Woodblock,
TaikoDrum,
MelodicTom,
SynthDrum,
ReverseCymbal,
GtFretNoise,
BreathNoise,
Seashore,
BirdTweet,
TelephRing,
Helicopter,
Applause,
Gunshot,
} unit_synth_instrument_t;

Instalación

Paso 1. Descarga la librería Seeed_Arduino_MIDIMaster como un archivo ZIP.


Paso 2. En Arduino IDE, haz clic en Sketch > Include Library > Add .ZIP Library y selecciona el archivo ZIP descargado.

Ejemplo del Sintetizador MIDI XIAO

Ahora que tenemos nuestra librería instalada y entendemos las funciones básicas, ejecutemos algunos ejemplos para nuestro Sintetizador MIDI XIAO para ver cómo se comporta.

Paso 1. Inicia la aplicación Arduino.

Paso 2. Selecciona tu modelo de placa de desarrollo y agrégala al Arduino IDE.

  • El Sintetizador MIDI XIAO está integrado con XIAO ESP32-C3, por favor consulta este tutorial para completar la adición.

Demo 1: Reproducción Básica de Notas MIDI

Esta demostración muestra cómo reproducir una sola nota usando el Sintetizador MIDI XIAO.

Materiales Requeridos

Sintetizador MIDI XIAO

Programa de Referencia

#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif

#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif

#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial

SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif


void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
delay(1000);
}

void loop()
{
synth.setNoteOn(CHANNEL_0,NOTE_E4,VELOCITY_DEFAULT);
delay(1000);
synth.setNoteOff(CHANNEL_0,NOTE_E4);
delay(1000);
}

Este código reproducirá la nota E4 en el sintetizador integrado, alternando encendido y apagado cada segundo. Puedes cambiar la nota, instrumento o tiempo según sea necesario.

Anotación del programa

Este código representa la funcionalidad central del Sintetizador MIDI XIAO, una solución compacta de síntesis de audio basada en el chip sintetizador SAM2695. La implementación de software demuestra cómo el sintetizador se interfaz con varias variantes de la plataforma XIAO a través de diferentes métodos de comunicación serie.

El Sintetizador MIDI XIAO soporta múltiples plataformas de microcontroladores en el ecosistema XIAO a través de compilación condicional:

  • Placas basadas en AVR: Utiliza SoftwareSerial para comunicación con el chip sintetizador
  • RP2040/RP2350 y XIAO RA4M1: Implementa SoftwareSerial en pines designados (D7, D6)
  • Variantes ESP32: Aprovecha las capacidades nativas de Hardware Serial a través de Serial0
  • Placas basadas en SAMD (incluyendo XIAO M0): Usa la interfaz UART de hardware
  • nRF52840: Implementa comunicación UART con soporte opcional TinyUSB

Este enfoque versátil asegura que el módulo sintetizador funcione consistentemente en toda la familia de productos XIAO.

La implementación del sintetizador establece dos vías de comunicación:

  SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
  • Una conexión serie dedicada al chip SAM2695 para comandos MIDI
  • Una conexión serie separada de interfaz de depuración/usuario para monitoreo y control

Durante el inicio, el Sintetizador MIDI XIAO:

  1. Establece comunicación serie a la velocidad de baudios apropiada
  2. Inicializa el motor sintetizador SAM2695
  3. Configura el instrumento predeterminado (Piano de Cola) en el Canal 0
  synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
  1. Permite estabilización con un retraso de tiempo

El bucle de demostración muestra la capacidad fundamental de generación de sonido mediante:

void loop()
{
synth.setNoteOn(CHANNEL_0,NOTE_E4,VELOCITY_DEFAULT);
delay(1000);
synth.setNoteOff(CHANNEL_0,NOTE_E4);
delay(1000);
}
  1. Activar la nota E4 con velocidad estándar
  2. Mantener la nota durante un segundo
  3. Liberar la nota
  4. Pausar antes del siguiente ciclo

Esta implementación representa la base sobre la cual se pueden construir aplicaciones musicales más complejas usando la plataforma Sintetizador MIDI XIAO, ya sea para propósitos educativos, prototipado musical o proyectos de audio embebido.

Demo 2: Secuenciador de Ritmo con Control de Botones

Esta demostración muestra cómo usar los botones físicos del Sintetizador MIDI XIAO para controlar un secuenciador de ritmo simple. Puedes iniciar/detener el ritmo y ajustar el tempo en tiempo real usando los botones.

Materiales Requeridos

Sintetizador MIDI XIAO

Programa de Referencia

#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"
#include "Button.h"

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif

#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif


#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial

SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define BUTTON_A_PIN 4
#define BUTTON_B_PIN 3
#define BUTTON_C_PIN 2
#define BUTTON_D_PIN 1
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3)
#define BUTTON_A_PIN 5
#define BUTTON_B_PIN 4
#define BUTTON_C_PIN 3
#define BUTTON_D_PIN 2
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6)
#define BUTTON_A_PIN 21
#define BUTTON_B_PIN 2
#define BUTTON_C_PIN 1
#define BUTTON_D_PIN 0
#else //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_A_PIN 0 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_B_PIN 1 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_C_PIN 2 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_D_PIN 3 //You need to refer to the corresponding manual...
#endif

//Define the structure needed for the button
BtnState btnA = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnB = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnC = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};


bool music_on_off_flag = false;
int bpm = BPM_DEFAULT; // init BPM,BPM_DEFAULT = 120
int beatsPerBar = BEATS_BAR_DEFAULT; // Beats per measure, which can be 2, 3, or 4
int noteType = QUATER_NOTE; // Note type selection: 0 (quarter note), 1 (eighth note), 2 (sixteenth note)
int beatCount = 0; // Beat counter
unsigned long previousMillis = 0; // Record the time of the last MIDI signal sent


void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
initButtons(BUTTON_A_PIN);
initButtons(BUTTON_B_PIN);
initButtons(BUTTON_C_PIN);

delay(1000);
}

void loop()
{
detectButtonEvents(BUTTON_A_PIN, btnA, shortPressFlag_A, longPressFlag_A, releaseFlag_A);
detectButtonEvents(BUTTON_B_PIN, btnB, shortPressFlag_B, longPressFlag_B, releaseFlag_B);
detectButtonEvents(BUTTON_C_PIN, btnC, shortPressFlag_C, longPressFlag_C, releaseFlag_C);
if(shortPressFlag_A){
shortPressFlag_A = false;
music_on_off_flag = !music_on_off_flag;
}
if(shortPressFlag_B){
shortPressFlag_B = false;
synth.increaseBpm();
}
if(shortPressFlag_C){
shortPressFlag_C = false;
synth.decreaseBpm();
}
play();
}

void play()
{
// Calculate the interval between each beat (quarter note) in milliseconds
// 60,000 milliseconds equals 1 minute
// Adjust interval based on note type
unsigned long interval = (BASIC_TIME / synth.getBpm()) / (noteType + 1);

if(music_on_off_flag)
{
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
{
previousMillis = currentMillis;
if (beatCount == 0)
synth.setNoteOn(CHANNEL_9, NOTE_D2, VELOCITY_DEFAULT);
else
synth.setNoteOn(CHANNEL_9, NOTE_C2, VELOCITY_DEFAULT);

// Increment beat count
beatCount++;

// Every four beats, indicating the end of a measure
if (beatCount >= beatsPerBar)
{
// Reset count
beatCount = 0;
}
}
}
}

Este código demuestra un secuenciador de ritmo simple. El Botón A activa/desactiva el ritmo, el Botón B aumenta el tempo (BPM), y el Botón C disminuye el tempo. El secuenciador reproduce un patrón de batería básico usando notas MIDI en el Canal 9. Puedes expandir este ejemplo para agregar ritmos más complejos o funciones de botón adicionales.

Anotación del programa

Este programa expande la demostración básica de notas MIDI introduciendo interacción del usuario en tiempo real a través de botones físicos. El código utiliza tres botones:

  • Botón A: Iniciar/detener la secuencia de ritmo
  • Botón B: Aumentar el tempo (BPM)
  • Botón C: Disminuir el tempo (BPM)

La función play() calcula el intervalo entre beats basado en el BPM actual y el tipo de nota, y activa sonidos de batería (usando notas MIDI D2 y C2 en el Canal 9) en un patrón repetitivo. El conteo de beats se reinicia cada compás, creando un efecto simple de metrónomo o caja de ritmos.

Este ejemplo demuestra cómo:

  • Integrar entrada de botones para control en tiempo real
  • Ajustar dinámicamente el tempo y el estado de reproducción
  • Usar el Sintetizador MIDI XIAO como un generador de ritmo programable

Puedes mejorar aún más esta demostración agregando más botones, soportando diferentes sonidos de batería, o implementando lógica de secuenciador más avanzada.

Demo 3: Reproducción de Acordes Multi-Pista con Control de Botones

Esta demostración muestra cómo usar el Sintetizador MIDI XIAO para reproducir acordes multi-pista, con cada acorde activado por un botón. Puedes iniciar/detener independientemente dos patrones de acordes diferentes usando dos botones físicos.

Materiales Requeridos

Sintetizador MIDI XIAO

Programa de Referencia

#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"
#include "Button.h"

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif

#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif

#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial

SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define BUTTON_A_PIN 4
#define BUTTON_B_PIN 3
#define BUTTON_C_PIN 2
#define BUTTON_D_PIN 1
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3)
#define BUTTON_A_PIN 5
#define BUTTON_B_PIN 4
#define BUTTON_C_PIN 3
#define BUTTON_D_PIN 2
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6)
#define BUTTON_A_PIN 21
#define BUTTON_B_PIN 2
#define BUTTON_C_PIN 1
#define BUTTON_D_PIN 0
#else //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_A_PIN 0 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_B_PIN 1 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_C_PIN 2 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_D_PIN 3 //You need to refer to the corresponding manual...
#endif

//Define the structure needed for the button
BtnState btnA = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnB = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};

//Example of multi-track chord data definition
// This structure controls playback on channel 9, with only two notes being played.
// The sound is set to the default sound, and the duration can be adjusted as needed.
const musicData chordTwoNotes =
{
CHANNEL_1, //play on channel 9
{
{NOTE_C2, true}, //NOTE_C2 on
{NOTE_FS2, true}, //NOTE_FS2 on
{NOTE_E6, false}, //NOTE_E6 off
{NOTE_CS5, false}, //NOTE_CS5 off
},
VELOCITY_DEFAULT , //default velocity(64)
0, // index Not used here
BPM_DEFAULT*8, //interval time
};

const musicData chordFourNotes =
{
CHANNEL_2, // play on channel 0
{
{NOTE_F2, true}, // NOTE_F2 on
{NOTE_B2, true}, // NOTE_B2 on
{NOTE_E6, true}, // NOTE_E6 on
{NOTE_CS5, true}, // NOTE_CS5 on
},
VELOCITY_DEFAULT , // default velocity(64)
0, // index Not used here
BPM_DEFAULT*4, // interval time
};

bool chordTwoNotesFlag = false; // on or off chord_twoNotes
bool chordFourNotesFlag = false; // on or off chord_fourNotes
unsigned long preMillisTwoNotes = 0; // Record the time of the last MIDI signal sent on chord_twoNotes
unsigned long preMillisFourNotes= 0; // Record the time of the last MIDI signal sent on const musicData chord_fourNotes =


void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
// Initialize the buttons you are using.
initButtons(BUTTON_A_PIN);
initButtons(BUTTON_B_PIN);

delay(1000);
}

void loop()
{
detectButtonEvents(BUTTON_A_PIN, btnA, shortPressFlag_A, longPressFlag_A, releaseFlag_A);
detectButtonEvents(BUTTON_B_PIN, btnB, shortPressFlag_B, longPressFlag_B, releaseFlag_B);
if(shortPressFlag_A)
{
shortPressFlag_A = false;
chordTwoNotesFlag = !chordTwoNotesFlag;
}
if(shortPressFlag_B)
{
shortPressFlag_B = false;
chordFourNotesFlag = !chordFourNotesFlag;
}
play();
}

void play()
{
unsigned long currentMillis = millis();
if(chordTwoNotesFlag)
{
if (currentMillis - preMillisTwoNotes >= chordTwoNotes.delay)
{
preMillisTwoNotes = currentMillis;
synth.playChord(chordTwoNotes);
}
}

if(chordFourNotesFlag)
{
if (currentMillis - preMillisFourNotes >= chordFourNotes.delay)
{
preMillisFourNotes = currentMillis;
synth.playChord(chordFourNotes);
}
}
}

Este código demuestra cómo activar dos acordes multi-nota diferentes usando dos botones. El Botón A activa/desactiva la reproducción de un acorde de dos notas, y el Botón B activa/desactiva la reproducción de un acorde de cuatro notas. Cada acorde se reproduce en un canal MIDI diferente y con su propio tiempo.

Anotación del programa

Este programa demuestra la reproducción de acordes multi-pista con control de botones en tiempo real. El código define dos patrones de acordes (chordTwoNotes y chordFourNotes), cada uno con su propio canal MIDI, notas y tiempo. Se utilizan dos botones:

  • Botón A: Iniciar/detener la secuencia de acordes de dos notas
  • Botón B: Iniciar/detener la secuencia de acordes de cuatro notas

La función play() verifica el tiempo para cada acorde y activa la reproducción si la bandera correspondiente está habilitada. Esto permite la reproducción independiente y superpuesta de diferentes patrones de acordes, simulando un secuenciador multi-pista simple.

Este ejemplo demuestra cómo:

  • Definir y reproducir estructuras de acordes personalizadas
  • Usar múltiples botones para control musical independiente
  • Construir interpretaciones musicales más complejas y en capas con el Sintetizador MIDI XIAO

Puedes expandir esta demostración agregando más patrones de acordes, soportando botones adicionales, o sincronizando la reproducción para efectos musicales más avanzados.

Demo 4: Reproducción de una Secuencia de Melodía Completa

Esta demostración muestra cómo usar el Sintetizador MIDI XIAO para reproducir una secuencia de melodía completa (como una canción) almacenando datos de nota, duración y retraso en un array. El ejemplo demuestra cómo reproducir una melodía pre-programada usando el instrumento Violín incorporado.

Materiales Requeridos

Sintetizador MIDI XIAO

Programa de Referencia

#include <SAM2695Synth.h>

#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif

#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif

#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif


#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial

SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif

// Can be moved in header file i.e notes.h
#define ARRAY_LEN(array) (sizeof(array) / sizeof(array[0]))

const int midi1[453][3] = {
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},


{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_A3, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},


{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 400, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_C4, 1500, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 600, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 1000, 500},
{NOTE_F4, 400, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_F4, 3000, 0},
{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 400, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_C4, 1500, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 600, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 800, 0},
{NOTE_G4, 800, 0},
{NOTE_AS4, 400, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_F4, 3000, 0},

{NOTE_AS4, 1200, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 2000, 500},
{NOTE_AS4, 1200, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 2000, 500},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 1100, 500},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 1800, 500},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 1000, 500},


{NOTE_G4, 400, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 700, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_A4, 1500, 500},


{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1200, 500},


{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1000, 0},

{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1000, 0},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 26},
{NOTE_A4, 1200, 0},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 1000, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},


{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_AS3, 600, 0},
{NOTE_C4, 2000, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_GS4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1200, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_AS3, 600, 0},
{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_GS4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_DS4, 600, 1200},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 500, 100},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 500, 100},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1000, 0},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 10},
{NOTE_B4, 300, 10},
{NOTE_A4, 1500, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},


{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 0},


{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
};

void playMidi(const int notes[][3], size_t len) {
for (int i = 0; i < len; i++) {
// Play note
synth.setNoteOn(CHANNEL_0, notes[i][0], 110);
delay(notes[i][1]);
// Stop note
synth.setNoteOff(CHANNEL_0, notes[i][0]);
delay(notes[i][2]);
}
}

void setup() {
// Initialize USB serial port
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Initialize MIDI synthesizer
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
// Set instrument sound to Violin
synth.setInstrument(0, CHANNEL_0, unit_synth_instrument_t::Violin);
delay(1000);

// Play MIDI notes
playMidi(midi1, ARRAY_LEN(midi1));
}

void loop() {
// Main loop is empty because the music only plays once
}

Este código demuestra cómo reproducir una secuencia de melodía completa iterando a través de un gran array de notas, duraciones y retrasos. La melodía se reproducirá una vez después del encendido o reinicio. Puedes modificar el array para reproducir diferentes canciones o agregar arreglos más complejos.

Anotación del programa

Este programa demuestra cómo:

  • Almacenar una melodía completa como un array de valores de nota, duración y retraso
  • Usar una función auxiliar (playMidi) para iterar a través de la melodía y reproducir cada nota en secuencia
  • Seleccionar un instrumento específico (Violín) para la reproducción
  • Reproducir una canción automáticamente al inicio

Puedes expandir esta demostración:

  • Cambiando el instrumento o los datos de notas para reproducir diferentes canciones
  • Agregando controles de botón para iniciar/detener o repetir la reproducción
  • Implementando reproducción multipista o polifónica para efectos musicales más avanzados
tip

Para aquellos que buscan convertir archivos MIDI a código Arduino, pueden probar herramientas como Midi2ArduinoTone. Sin embargo, ten en cuenta que los valores de nota generados por tales herramientas pueden necesitar ser modificados para funcionar con el Sintetizador MIDI XIAO, ya que usan diferentes mapeos de notas. Estas herramientas aún pueden ser útiles como punto de partida para convertir archivos MIDI a un formato que puedas adaptar para este sintetizador.

Recursos

Solución de problemas

P1: ¿Cómo puedo convertir un archivo MIDI en código Arduino para el Sintetizador MIDI XIAO?

Para convertir un archivo MIDI en código Arduino que pueda usarse con el Sintetizador MIDI XIAO, puedes seguir estos pasos:

  1. Obtener un archivo MIDI

    Puedes descargar archivos MIDI gratuitos de los siguientes sitios web:

  2. Convertir el archivo MIDI a texto

    Usa la herramienta de código abierto midicomp para convertir tu archivo MIDI a un formato de texto legible por humanos.

  3. Convertir el texto MIDI a código reproducible

    Después de convertir tu archivo MIDI a formato de texto usando midicomp, necesitas procesar este texto en un array de C/C++ que el Sintetizador MIDI XIAO pueda reproducir. Seeed proporciona scripts de Python para automatizar esta conversión:

    Ejemplo de uso:

    1. Coloca tu archivo de texto MIDI (ej., 1.txt) en el mismo directorio que el script.
    2. Ejecuta el script en tu terminal:
    python change_fast.py

    Esto generará un archivo de encabezado (ej., track_from_miditext.h) que contiene el array de notas.

    1. Copia el array generado en tu sketch de Arduino, reemplazando los datos de melodía.
    tip
    • Los scripts mapean automáticamente los números de nota MIDI a las definiciones de nota del Sintetizador MIDI XIAO.
    • Puedes ajustar el script o el array generado para arreglos personalizados o para ajustarse a las limitaciones de memoria.
    1. Integrar el código generado
    • Abre el archivo .h generado y copia el array musicData.
    • Pégalo en tu proyecto Arduino, reemplazando el array de melodía existente.
    • Actualiza tu lógica de reproducción si es necesario para coincidir con la nueva estructura del array.

P2: ¿Por qué a veces es imposible cargar programas al Sintetizador MIDI XIAO?

Dado que el programa del ESP32-C3 se flashea vía UART, los fallos ocasionales del programa pueden resultar en errores que impiden la carga de programas al XIAO. Además, debido a que XIAO y la placa MIDI se comunican directamente a través de UART, los métodos de arranque tradicionales pueden no funcionar directamente con XIAO. Puedes probar el siguiente enfoque:

  1. Enciende el Sintetizador MIDI XIAO y retira la placa de desarrollo XIAO ESP32-C3.
  2. Desconecta el cable USB.
  3. Mantén presionado el botón B en la placa XIAO ESP32-C3 sin soltarlo.
  4. Reconecta el cable USB, luego suelta el botón B.
  5. Carga el programa.

Este procedimiento debería permitir una carga exitosa del programa.

Soporte técnico y discusión de productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...