Saltar al contenido principal

MicroPython para Seeed Studio XIAO nRF54L15

Entendiendo MicroPython

Este tutorial tiene como objetivo introducir cómo usar MicroPython en Thonny basado en XIAO nRF54L15.

MicroPython es un intérprete de Python con una característica de compilación de código nativo parcial. Proporciona un subconjunto de características de Python 3.5, implementado para procesadores embebidos y sistemas restringidos. Es diferente de CPython y puedes leer más sobre las diferencias aquí. Si necesitas más colecciones interesantes, puedes consultar aquí

Preparar Hardware.

Seeed Studio XIAO nRF54L15 Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseSeeed Studio XIAO Debug Mate

Instalar Thonny IDE

Thonny IDE

Elige la versión apropiada para la instalación. Aquí, la estoy instalando en un sistema Windows, así que he seleccionado la versión de Windows.

Sigue las instrucciones para la versión de Python deseada.

Luego, simplemente sigue los pasos predeterminados para la configuración.

Descargar el repositorio

Clónalo en la máquina local, y luego recuerda la ruta donde está almacenado este MicroPython del XIAO nRF54L15. Esta ruta se usará más tarde.

git clone https://github.com/Seeed-Studio/micropython-seeed-boards.git

Subir archivo de placa

Paso 0. Conecta XIAO NRF54L15 a la computadora usando un cable USB

Paso 1. Flashea el firmware de MicroPython para XIAO nRF54L15

  • Descarga el paquete de firmware y extráelo en la ubicación apropiada. Luego haz clic en flash.bat, y automáticamente flasheará el firmware por ti.

    [Firmware] XIAO nRF54L15 MicroPython Firmware

El resultado es el siguiente

tip

Este script tiene comandos de cadena de herramientas de flasheo preconfigurados. Si lo estás usando por primera vez, puede tomar un poco de tiempo. Se cerrará automáticamente después de la descarga. Si el XIAO NRF54L15 no está conectado, ocurrirá un error '200' durante el flasheo.

Paso 2. Abre Thonny IDE, luego haz clic en la esquina inferior derecha de la interfaz para configurar las opciones del intérprete. Selecciona MicroPython (generic) y Puerto

Paso 3. Sube el archivo de placas

  • Abre "view", selecciona "File", y la ruta del administrador de archivos se mostrará en la barra lateral izquierda.
  • Abre la ruta del archivo clonado o descargado, y abre micropython-seeed-boards\examples -Haz clic derecho en la carpeta "boards" y súbela al flash. Entonces, podrás ver el archivo subido en el dispositivo/flash de MicroPython.

Cuando esté normal, aparecerá un icono en la posición '3'

Paso 4. Encender el LED

Abre un nuevo archivo (XX.py) o ve a la página de inicio, luego copia el código y presiona F5 para ejecutarlo.

import time
from boards.xiao import XiaoPin

led = "led"

try:
# Initialize LED
led = XiaoPin(led, XiaoPin.OUT)
while True:
# LED 0.5 seconds on, 0.5 seconds off
led.value(1)
time.sleep(0.5)
led.value(0)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
led.value(1)

El resultado es el siguiente:

Digital

Hardware

Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseSeeed Studio Expansion Base for XIAO with Grove OLEDGrove - Relay

Software

from machine import Pin
from boards.xiao_nrf54l15 import xiao_nrf54l15 as xiao

# Define a function to get the GPIO information corresponding to pin A0
def get_a0_pin():
# Get the information of pin A0 through the pin method of the xiao module
# According to the definition in xiao_nrf54l15.py, A0 corresponds to digital pin 0
pin_info = xiao.pin(0) # Get the information of digital pin 0, the return value is a tuple, such as ("gpio1", 4)
return pin_info

# Define a function to set pin A0 to high level
def set_a0_high():
# Get the GPIO information of pin A0
gpio_port, gpio_pin = get_a0_pin() # Get the port and pin number
# Create a Pin object, specify the pin as output mode, and set it to high level
pin = Pin((gpio_port, gpio_pin), Pin.OUT) # Initialize the pin as output mode
pin.value(1) # Set the pin to high level

# Main program
if __name__ == "__main__":
set_a0_high() # Call the function to set pin A0 to high level
print("Pin A0 has been set to high level") # Output prompt information

Explicación del Código: Este código tiene cuatro partes, como importar módulos, una función para obtener la información GPIO del pin A0, una función para establecer el pin A0 a nivel alto, y la función principal, donde en el programa principal llama a la operación para establecer el pin A0 a nivel alto.

Resultado

Analógico

Hardware

Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseGrove-Variable Color LEDGrove-Rotary Angle Sensor Seeed Studio Grove Base for XIAO

Software

import time
from boards.xiao import XiaoPin, XiaoADC, XiaoPWM

adc = 0 #D0
pwm = 1 #D1

try:
# Initialize ADC for potentiometer
adc = XiaoADC(adc)
# Initialize PWM for LED control
pwm = XiaoPWM(pwm)
FREQ = 1000
PERIOD_NS = 1000000
pwm.init(freq=FREQ, duty_ns=0)
# Potentiometer parameters
MIN_VOLTAGE = 0.0
MAX_VOLTAGE = 3.3
DEAD_ZONE = 0.05
last_duty = -1
while True:
# Read ADC voltage value
voltage = adc.read_uv() / 1000000

# Ensure voltage is within valid range
if voltage < MIN_VOLTAGE:
voltage = MIN_VOLTAGE
elif voltage > MAX_VOLTAGE:
voltage = MAX_VOLTAGE

duty_percent = (voltage - MIN_VOLTAGE) / (MAX_VOLTAGE - MIN_VOLTAGE)

# Apply dead zone to prevent tiny fluctuations
if abs(duty_percent - last_duty) < DEAD_ZONE / 100:
time.sleep(0.05)
continue

# Calculate duty cycle time (nanoseconds)
duty_ns = int(duty_percent * PERIOD_NS)

# Set PWM duty cycle
pwm.duty_ns(duty_ns)

# Print current status
print("Voltage: {:.2f}V, Duty Cycle: {:.1f}%".format(voltage, duty_percent * 100))

# Update last duty cycle value
last_duty = duty_percent

# Short delay
time.sleep(0.05)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
pwm.deinit()

Explicación del Código: Este código se puede dividir en cuatro partes:

  • importar módulos: incluyendo el módulo time para operaciones de retardo, así como los módulos XiaoADC y XiaoPWM
  • inicializar el hardware: definir los pines ADC y PWM, e inicializar el ADC para leer el voltaje del potenciómetro, e inicializar el PWM para controlar el brillo del LED.
  • La lógica del programa principal: en un bucle infinito, lee el voltaje del potenciómetro, lo convierte a un ciclo de trabajo PWM, y ajusta el brillo del LED según el voltaje.
  • Manejo de excepciones y limpieza: capturar interrupciones del usuario (como presionar Ctrl+C) y otras excepciones para asegurar que el programa salga de forma segura.

Resultado

I2C

Hardware

Seeed Studio XIAO nRF54L15 SenseSeeed Studio Expansion Board Base for XIAO

Software

import time
from boards.xiao import XiaoI2C

sda = 4 #D4
scl = 5 #D5
i2c = "i2c0"
frq = 400000
i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq)

# --- SSD1306 I2C address and command definitions ---
SSD1306_I2C_ADDR = 0x3C
SSD1306_SET_CONTRAST = 0x81
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME = 0xA4
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON = 0xA5
SSD1306_NORMAL_DISPLAY = 0xA6
SSD1306_INVERT_DISPLAY = 0xA7
SSD1306_DISPLAY_OFF = 0xAE
SSD1306_DISPLAY_ON = 0xAF
SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET = 0xD3
SSD1306_SET_COM_PINS = 0xDA
SSD1306_SET_VCOM_DETECT = 0xDB
SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV = 0xD5
SSD1306_SET_PRECHARGE = 0xD9
SSD1306_SET_MULTIPLEX = 0xA8
SSD1306_SET_LOW_COLUMN = 0x00
SSD1306_SET_HIGH_COLUMN = 0x10
SSD1306_SET_START_LINE = 0x40
SSD1306_MEMORY_MODE = 0x20
SSD1306_COLUMN_ADDR = 0x21
SSD1306_PAGE_ADDR = 0x22
SSD1306_COM_SCAN_INC = 0xC0
SSD1306_COM_SCAN_DEC = 0xC8
SSD1306_SEG_REMAP = 0xA0
SSD1306_CHARGE_PUMP = 0x8D

# Display dimensions
SSD1306_WIDTH = 128
SSD1306_HEIGHT = 64
SSD1306_PAGES = 8

# Basic 8x8 font
font_data = {
' ': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'A': [0x18,0x24,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x00],
'B': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x00],
'C': [0x3C,0x42,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00],
'D': [0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x00],
'E': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'F': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x40,0x00],
'G': [0x3C,0x42,0x40,0x4E,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'H': [0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00],
'I': [0x38,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'J': [0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0x30,0x00],
'K': [0x44,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x44,0x00],
'L': [0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'M': [0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42,0x00],
'N': [0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x42,0x00],
'O': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'P': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x00],
'Q': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x4A,0x44,0x3A,0x00],
'R': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x44,0x42,0x00],
'S': [0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'T': [0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'U': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'V': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00],
'W': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x5A,0x66,0x42,0x00],
'X': [0x42,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00],
'Y': [0x44,0x44,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'Z': [0x7E,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E,0x00],
'0': [0x3C,0x42,0x46,0x4A,0x52,0x62,0x3C,0x00],
'1': [0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'2': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x30,0x40,0x7E,0x00],
'3': [0x3C,0x42,0x02,0x1C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'4': [0x08,0x18,0x28,0x48,0x7E,0x08,0x08,0x00],
'5': [0x7E,0x40,0x7C,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'6': [0x1C,0x20,0x40,0x7C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'7': [0x7E,0x42,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00],
'8': [0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'9': [0x3C,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x04,0x38,0x00],
'!': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x00],
'?': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x10,0x00],
'.': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00],
',': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
':': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00],
';': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
'-': [0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00],
'_': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00],
'+': [0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x00,0x00],
'*': [0x00,0x24,0x18,0x7E,0x18,0x24,0x00,0x00],
'/': [0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00],
'\\': [0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00],
'=': [0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00],
'\'': [0x10,0x10,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'"': [0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'(': [0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00],
')': [0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00],
'[': [0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00],
']': [0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00],
'{': [0x0C,0x10,0x10,0x60,0x10,0x10,0x0C,0x00],
'}': [0x30,0x08,0x08,0x06,0x08,0x08,0x30,0x00],
'<': [0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00],
'>': [0x20,0x10,0x08,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00],
'|': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'@': [0x3C,0x42,0x5A,0x5A,0x5C,0x40,0x3C,0x00],
'#': [0x24,0x24,0x7E,0x24,0x7E,0x24,0x24,0x00],
'$': [0x10,0x3C,0x50,0x3C,0x12,0x3C,0x10,0x00],
'%': [0x62,0x64,0x08,0x10,0x26,0x46,0x00,0x00],
'^': [0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'&': [0x30,0x48,0x50,0x20,0x54,0x48,0x34,0x00],
'~': [0x00,0x00,0x34,0x4C,0x00,0x00,0x00,0x00]
}

# --- Helper functions ---

# Write a single command byte to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_command(cmd):
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, bytes([0x00, cmd]))

# Write multiple command bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_commands(cmds):
data = bytearray([0x00] + list(cmds))
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, data)

# Write display data bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_data(data):
buffer = bytearray(len(data) + 1)
buffer[0] = 0x40
buffer[1:] = data
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, buffer)

# Clear the entire SSD1306 display
def ssd1306_clear():
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, 0, SSD1306_PAGES - 1]))

empty_data = bytearray(SSD1306_WIDTH)
for _ in range(SSD1306_PAGES):
ssd1306_write_data(empty_data)
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])

# Initialize SSD1306 display with recommended settings
def ssd1306_init():
commands = [
bytearray([SSD1306_DISPLAY_OFF]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV, 0x80]),
bytearray([SSD1306_SET_MULTIPLEX, SSD1306_HEIGHT - 1]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SET_START_LINE | 0x00]),
bytearray([SSD1306_CHARGE_PUMP, 0x14]),
bytearray([SSD1306_MEMORY_MODE, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SEG_REMAP | 0x01]),
bytearray([SSD1306_COM_SCAN_DEC]),
bytearray([SSD1306_SET_COM_PINS, 0x12]),
bytearray([SSD1306_SET_CONTRAST, 0xCF]),
bytearray([SSD1306_SET_PRECHARGE, 0xF1]),
bytearray([SSD1306_SET_VCOM_DETECT, 0x40]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME]),
bytearray([SSD1306_NORMAL_DISPLAY]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ON])
]

for cmd in commands:
ssd1306_write_commands(cmd)

ssd1306_clear()
print("SSD1306 initialized successfully.")
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])

# Draw a string of text at specified column and page (row) on SSD1306
def ssd1306_draw_text(text, x, y):
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, x, x + len(text) * 8 - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, y, y + 0]))

display_data = bytearray()
for char in text:
font_bytes = font_data.get(char.upper(), font_data[' '])
for col in range(7, -1, -1):
val = 0
for row in range(8):
if font_bytes[row] & (1 << col):
val |= (1 << row)
display_data.append(val)

ssd1306_write_data(display_data)

i2c_addr = i2c.scan()
if SSD1306_I2C_ADDR not in i2c_addr:
raise Exception("SSD1306 not found on I2C bus")
else:
print("SSD1306 found on I2C bus: 0x{:02X}".format(SSD1306_I2C_ADDR))

# Initialize display
ssd1306_init()
ssd1306_draw_text("NRF54L15", 30, 2)
ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)

Explicación del Código:

Este código inicializa y controla una pantalla OLED SSD1306 a través de comunicación I2C, define los comandos y parámetros de la pantalla, e implementa funciones para limpiar la pantalla, inicialización y mostrar texto.

  • Importar módulos e inicializar comunicación I2C: Se importó el módulo time para operaciones de retardo, y se importó el módulo XiaoI2C para inicializar la comunicación I2C. Se definieron los pines SDA y SCL del I2C, y se estableció la frecuencia I2C. Luego, se creó un objeto XiaoI2C para comunicación con dispositivos I2C, como una pantalla OLED.

  • Definir las instrucciones y parámetros de la pantalla SSD1306: Define la dirección I2C de la pantalla SSD1306 y una serie de comandos de control (como configurar contraste, encendido/apagado de pantalla, etc.). También define los parámetros de tamaño de la pantalla (ancho, alto y número de páginas) y una biblioteca de fuentes de matriz de puntos 8x8 simple para mostrar caracteres en la pantalla.

  • Definir función auxiliar: Se define una serie de funciones auxiliares para enviar comandos y datos al SSD1306.

  • Lógica del programa principal: Primero, verificar si la pantalla SSD1306 está conectada al bus I2C realizando un escaneo I2C. Si se encuentra la pantalla, llamar a la función ssd1306_init para inicializar la pantalla. Luego, llamar a la función ssd1306_draw_text para mostrar las dos líneas de texto "NRF54L15" y "HELLO WORLD" en la pantalla.

Resultado

SPI

Hardware

Seeed Studio XIAO nRF54L15 SensePlaca Controladora ePaper para Seeed Studio XIAO

Software

import time
from boards.xiao import XiaoPin, XiaoSPI

# -------- Pins & SPI --------
RST = 0; CS = 1; DC = 3; BUSY = 5
sck = 9; mosi = 10; miso = 8; spi_id = "spi0"

RST = XiaoPin(RST, XiaoPin.OUT)
CS = XiaoPin(CS, XiaoPin.OUT)
DC = XiaoPin(DC, XiaoPin.OUT)
BUSY = XiaoPin(BUSY, XiaoPin.IN, XiaoPin.PULL_UP)
spi = XiaoSPI(spi_id, 20_000_000, sck, mosi, miso)

# -------- ePaper basics --------
def reset():
RST.value(0); time.sleep_ms(10)
RST.value(1); time.sleep_ms(10)

def send_command(cmd):
DC.value(0); CS.value(0)
spi.write(bytearray([cmd & 0xFF]))
CS.value(1)

def send_data(data):
DC.value(1); CS.value(0)
if isinstance(data, int):
spi.write(bytearray([data & 0xFF]))
else:
spi.write(data)
CS.value(1)

def wait_until_idle():
# If BUSY = 0, it indicates that the device is busy. You can then switch back to polling.
# while BUSY.value() == 0: time.sleep_ms(1)
time.sleep_ms(1)

def init_display():
reset()
send_command(0x00); send_data(0x1F)
send_command(0x04); time.sleep_ms(100); wait_until_idle()
send_command(0x50); send_data(0x21); send_data(0x07)

def clear_screen():
CS.value(0)
DC.value(0); spi.write(b'\x10'); DC.value(1)
for _ in range(48000): spi.write(b'\xFF')
DC.value(0); spi.write(b'\x13'); DC.value(1)
for _ in range(48000): spi.write(b'\xFF')
DC.value(0); spi.write(b'\x12'); CS.value(1)
wait_until_idle()

# -------- Geometry --------
WIDTH, HEIGHT = 800, 480
BYTES_PER_ROW = WIDTH // 8
linebuf = bytearray(BYTES_PER_ROW)

# -------- Minimal 5x7 glyphs (columns, LSB=top) --------
FONT_W, FONT_H = 5, 7
G = {
' ':[0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
# Digits
'0':[0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E],
'1':[0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00],
'2':[0x42,0x61,0x51,0x49,0x46],
'3':[0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31],
'4':[0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10],
'5':[0x27,0x45,0x45,0x45,0x39],
'6':[0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30],
'7':[0x01,0x71,0x09,0x05,0x03],
'8':[0x36,0x49,0x49,0x49,0x36],
'9':[0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E],
# Uppercase
'A':[0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E],
'F':[0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01],
'H':[0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F],
'I':[0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00],
'L':[0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40],
'M':[0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F],
'O':[0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E],
'P':[0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06],
'R':[0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46],
'T':[0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01],
'X':[0x63,0x14,0x08,0x14,0x63],
'Y':[0x07,0x08,0x70,0x08,0x07],
# Lowercase
'a':[0x20,0x54,0x54,0x54,0x78],
'c':[0x38,0x44,0x44,0x44,0x20],
'e':[0x38,0x54,0x54,0x54,0x18],
'h':[0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78],
'i':[0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00],
'l':[0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00],
'n':[0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78],
'o':[0x38,0x44,0x44,0x44,0x38],
'p':[0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08],
'r':[0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08],
't':[0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20],
'y':[0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C],
}

def glyph(ch):
return G.get(ch, G[' '])

# -------- Text helpers --------
def text_size(text, scale=1, spacing=1):
w = 0
for _ in text:
w += (FONT_W * scale + spacing)
if w: w -= spacing
return w, FONT_H * scale

def text_pixel(x, y, text, sx, sy, scale=1, spacing=1):
# Return 0 = Black, 1 = White
if y < sy or y >= sy + FONT_H * scale:
return 1
lx = x - sx
if lx < 0:
return 1
cursor = 0
for ch in text:
cw = FONT_W * scale
if cursor <= lx < cursor + cw:
cx_scaled = lx - cursor
cy_scaled = y - sy
cx = cx_scaled // scale
cy = cy_scaled // scale
col = glyph(ch)[cx]
bit = (col >> cy) & 1
return 0 if bit else 1
cursor += cw + spacing
return 1

# -------- Stream update --------
def epaper_update_lines(lines):
CS.value(0)

# The old picture is completely white.
DC.value(0); spi.write(b'\x10'); DC.value(1)
for _ in range(HEIGHT * BYTES_PER_ROW):
spi.write(b'\xFF')

# New image: Generated row by row
DC.value(0); spi.write(b'\x13'); DC.value(1)
for y in range(HEIGHT):
bi = 0; bitpos = 7; linebuf[:] = b'\x00' * BYTES_PER_ROW
for x in range(WIDTH):
val = 1 # Default white
for (txt, tx, ty, scale) in lines:
if text_pixel(x, y, txt, tx, ty, scale) == 0:
val = 0
break
if val:
linebuf[bi] |= (1 << bitpos) # 1 = white
bitpos -= 1
if bitpos < 0:
bitpos = 7; bi += 1
spi.write(linebuf)

# Redresh
DC.value(0); spi.write(b'\x12'); CS.value(1)
wait_until_idle()

# -------- Main --------
LINE1 = "XIAO nRF541L15"
LINE2 = "Hello MicroPython"
SCALE1 = 3
SCALE2 = 3

def main():
init_display()
clear_screen()

# Centered layout
w1, h1 = text_size(LINE1, SCALE1)
w2, h2 = text_size(LINE2, SCALE2)
total_h = h1 + 12 + h2 # Line spacing: 12 px
y0 = (HEIGHT - total_h) // 2
x1 = (WIDTH - w1) // 2
x2 = (WIDTH - w2) // 2
y1 = y0
y2 = y0 + h1 + 12

lines = [
(LINE1, x1, y1, SCALE1),
(LINE2, x2, y2, SCALE2),
]
epaper_update_lines(lines)

while True:
time.sleep(1_000_000)

if __name__ == "__main__":
main()

Explicación del Código:

  • Importación de Módulos

    • time: Habilita funciones relacionadas con el tiempo como retardos.
    • XiaoPin y XiaoSPI: Importados desde boards.xiao; XiaoPin se usa para controlar pines GPIO, mientras que XiaoSPI maneja la comunicación SPI.
  • Configuración de Pines y SPI

    • Definió pines específicos: Reset (RST), Chip Select (CS), Data/Command (DC), y Busy (BUSY).
    • Configuró pines relacionados con SPI (SCK, MOSI, MISO) y el controlador SPI.
    • Inicializó el modo de trabajo (entrada/salida) para todos los pines GPIO.
    • Creó una instancia SPI con una frecuencia establecida de 20 MHz.
  • Funciones Básicas de ePaper

    • reset(): Ejecuta una operación de reinicio por hardware en la pantalla.
    • send_command(cmd): Transmite un comando de un solo byte.
    • send_data(data): Envía datos, que pueden ser un solo byte o múltiples bytes.
    • wait_until_idle(): Espera a que la pantalla entre en estado inactivo (actualmente implementado con un retardo simple).
    • init_display(): Realiza procedimientos de inicialización para la pantalla.
    • clear_screen(): Limpia la pantalla, estableciéndola en un estado completamente blanco.
  • Parámetros de Pantalla

    • WIDTH, HEIGHT = 800, 480: Especifica la resolución de la pantalla.
    • BYTES_PER_ROW: Indica el número de bytes necesarios para cada fila de píxeles.
    • linebuf: Un búfer de línea que almacena temporalmente datos de píxeles para una sola fila.
  • Sistema de Fuentes

    • Definió una fuente simple de píxeles 5x7, almacenada en el diccionario G.
    • glyph(ch): Recupera los datos de píxeles correspondientes a un carácter dado.
    • text_size(): Calcula las dimensiones del texto cuando se muestra con una relación de escalado especificada.
    • text_pixel(): Determina si un píxel debe dibujarse en una posición específica (usado en la renderización de texto).
  • Actualización de Pantalla

    • epaper_update_lines(lines): La función principal para actualizar la pantalla.
    • Primero, envía datos para establecer un fondo completamente blanco.
    • Luego, calcula y transmite nuevos datos de imagen fila por fila.
    • Finalmente, activa una actualización de pantalla para mostrar el nuevo contenido.
    • Soporta visualización de texto multilínea, donde cada línea puede tener posiciones y relaciones de escala distintas.
  • función main()

    • Inicializa la pantalla.
    • Calcula la posición centrada para el texto.
    • Crea una lista de configuración para las líneas de texto.
    • Llama a epaper_update_lines() para actualizar el contenido de la pantalla.
    • Entra en un bucle de suspensión infinito.

Resultado

Ejecutar automáticamente el programa

Si quieres que tu programa abreviado pueda ejecutarse automáticamente, puedes seguir estos pasos:

Paso 1. Crea un nuevo archivo de programa y usa Ctrl + S para guardarlo en la memoria flash del dispositivo MicroPython, y nómbralo main.py.

Tomemos el programa de parpadeo como ejemplo aquí

Entonces se mostrará bajo la sección dispositivo MicroPython/flash.

Paso 2. Presionando el botón Reset integrado, se puede lograr el efecto de ejecución automática.

efecto:

FAQ

Actualización del Bootloader

Si encuentras una situación donde no puedes cargar programas MicroPython usando Thonny, porque el Bootloader usado durante la producción de fábrica era de una versión anterior.

Paso 1. Cableado

OpenOCD / JTAG / SWDXIAO nRF54L15
5V5V
GNDGND
SWDIOSWDIO2
SWDCLKSWDCLK2
RSTRST
tip

Por favor asegúrate de que las conexiones de pines sean correctas para prevenir que el proceso de grabación falle.

Paso 2. Descargar el programa de grabación de firmware

xiao_samd11_flash

Paso 3. Ejecutar script

Tomando el sistema Windows como ejemplo. Descomprime el archivo descargado, haz clic derecho en la carpeta y abre la terminal. Ejecuta .\xiao_samd11_openocd_flash.bat. Si tu cableado es correcto, el resultado será como se muestra en la siguiente imagen.

tip

En sistemas Mac/Linux, necesitas cambiar .bat a .sh

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...