Saltar al contenido principal

Ejemplo de Consumo de Energía para XIAO nRF54L15 (PlatformIO)

El siguiente código de ejemplo está diseñado para PlatformIO, pero también es compatible con el nRF Connect SDK.

tip

Basado en VS Code, si deseas usar el siguiente caso en el nRF Connect SDK, consulta la conexión proporcionada, agrega el archivo app.overlay y modifica el contenido en prj.conf

XIAO nRF54L15 Agregar archivo overlay y modificar archivo conf.

Bluetooth Conectado​

Esta sección detalla las características de consumo de energía del dispositivo mientras está anunciándose activamente como un periférico Bluetooth Low Energy (BLE). El dispositivo implementa un servicio BLE personalizado, permitiendo que otros dispositivos centrales se conecten e interactúen con él.

El siguiente gráfico ilustra el perfil típico de consumo de energía cuando el dispositivo está anunciándose continuamente:

XIAO nRF54L15 BLE Advertising Power Consumption

Consumo de Energía del Dispositivo durante el Anuncio BLE

Como se muestra en el gráfico, el dispositivo exhibe picos de corriente periódicos correspondientes a cada evento de anuncio, seguidos de períodos de menor consumo de corriente. El consumo promedio de energía durante el anuncio es mayor que en el modo System Off, reflejando las operaciones activas de radio requeridas para la transmisión.


Ejemplo de Código de Anuncio BLE​


A continuación se muestra el código utilizado para probar el consumo de energía durante el anuncio BLE:

#include <stdio.h>

#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>
#include <zephyr/bluetooth/conn.h>
#include <zephyr/bluetooth/uuid.h>
#include <zephyr/bluetooth/gatt.h>

// Custom 128-bit UUID for the ONOFF Service
#define BT_UUID_ONOFF_VAL BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a23, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)
#define BT_UUID_ONOFF BT_UUID_DECLARE_128(BT_UUID_ONOFF_VAL)

// Custom 128-bit UUID for the ONOFF Action Characteristic (Write)
#define BT_UUID_ONOFF_ACTION_VAL \
BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a24, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)
#define BT_UUID_ONOFF_ACTION BT_UUID_DECLARE_128(BT_UUID_ONOFF_ACTION_VAL)

// Custom 128-bit UUID for the ONOFF Read Characteristic (Read)
#define BT_UUID_ONOFF_READ_VAL \
BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a25, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120003)
#define BT_UUID_ONOFF_READ BT_UUID_DECLARE_128(BT_UUID_ONOFF_READ_VAL)

// Static flag to hold the on/off state, initialized to 0 (off)
static uint8_t onoff_flag = 0;

// Advertising data: flags and complete device name
static const struct bt_data ad[] = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS, (BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR)), // General Discoverable, No BR/EDR
BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, CONFIG_BT_DEVICE_NAME, sizeof(CONFIG_BT_DEVICE_NAME) - 1), // Device Name
};

// Scan response data: include the 128-bit UUID of our custom service
static const struct bt_data sd[] = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_UUID128_ALL, BT_UUID_ONOFF_VAL), // Service UUID
};

/**
* @brief GATT read callback for the ONOFF Read characteristic.
*
* This function is called when a connected central device attempts to read
* the ONOFF Read characteristic. It returns the current value of onoff_flag.
*
* @param conn Pointer to the connection object.
* @param attr Pointer to the GATT attribute being read.
* @param buf Buffer to store the read value.
* @param len Maximum length of the buffer.
* @param offset Offset from which to read the attribute value.
* @return Number of bytes read, or a negative error code.
*/
static ssize_t read_onoff_val(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
void *buf, uint16_t len, uint16_t offset)
{
// The user_data field of the attribute points to onoff_flag
const uint8_t *value = attr->user_data;
// Perform the GATT attribute read operation
return bt_gatt_attr_read(conn, attr, buf, len, offset, value, sizeof(*value));
}

/**
* @brief GATT write callback for the ONOFF Action characteristic.
*
* This function is called when a connected central device attempts to write
* to the ONOFF Action characteristic. It updates the onoff_flag based on
* the received value.
*
* @param conn Pointer to the connection object.
* @param attr Pointer to the GATT attribute being written.
* @param buf Buffer containing the value to be written.
* @param len Length of the value in the buffer.
* @param offset Offset at which to write the attribute value.
* @param flags Flags for the write operation.
* @return Number of bytes written, or a negative error code.
*/
static ssize_t write_onoff_val(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
const void *buf, uint16_t len, uint16_t offset, uint8_t flags)
{
uint8_t val;

// Ensure the length of the written data is 1 byte
if (len != 1U) {
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_INVALID_ATTRIBUTE_LEN);
}

// Ensure the write operation starts from offset 0
if (offset != 0) {
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_INVALID_OFFSET);
}

// Get the value from the buffer
val = *((uint8_t *)buf);

// Update onoff_flag based on the received value
if (val == 0x00U) {
printf("Write: 0\n");
onoff_flag = 0; // Set to off
} else if (val == 0x01U) {
printf("Write: 1\n");
onoff_flag = 1; // Set to on
} else {
// Return error if value is not 0 or 1
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_VALUE_NOT_ALLOWED);
}

return len; // Return number of bytes successfully written
}

// Define the custom GATT service and its characteristics
BT_GATT_SERVICE_DEFINE(lbs_svc,
BT_GATT_PRIMARY_SERVICE(BT_UUID_ONOFF), // Primary Service: ONOFF Service
BT_GATT_CHARACTERISTIC(BT_UUID_ONOFF_ACTION, BT_GATT_CHRC_WRITE, // Characteristic: ONOFF Action (Write)
BT_GATT_PERM_WRITE, NULL, write_onoff_val, NULL), // Permissions, callbacks
BT_GATT_CHARACTERISTIC(BT_UUID_ONOFF_READ, BT_GATT_CHRC_READ, // Characteristic: ONOFF Read (Read)
BT_GATT_PERM_READ, read_onoff_val, NULL, &onoff_flag), // Permissions, callbacks, user_data (onoff_flag)
);

/**
* @brief Callback function for successful Bluetooth connection.
*
* @param conn Pointer to the connection object.
* @param err Error code (0 if successful).
*/
static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t err)
{
if (err != 0U) {
printf("Connection failed (%02x, %s)\n", err, bt_hci_err_to_str(err));
return;
}

printf("Connected\n");
}

/**
* @brief Callback function for Bluetooth disconnection.
*
* @param conn Pointer to the connection object.
* @param reason Reason for disconnection.
*/
static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
{
printf("Disconnected (%02x, %s)\n", reason, bt_hci_err_to_str(reason));
}

// Define connection callbacks
BT_CONN_CB_DEFINE(conn_callbacks) = {
.connected = connected,
.disconnected = disconnected,
};

/**
* @brief Main function of the application.
*
* Initializes the Bluetooth stack, starts advertising, and enters the main loop.
* @return 0 on success, negative error code on failure.
*/
int main(void)
{
int err;

// Enable the Bluetooth stack
err = bt_enable(NULL);
if (err < 0) {
printf("Bluetooth enable failed (err %d)", err);
return err;
}

// Start BLE advertising
err = bt_le_adv_start(BT_LE_ADV_CONN_FAST_1, ad, ARRAY_SIZE(ad), sd, ARRAY_SIZE(sd));
if (err < 0) {
printf("Advertising failed to start (err %d)", err);
return err;
}

printf("Bluetooth enabled");
return 0;
}

Estado de Ultra-bajo Consumo​

Para lograr un consumo de energía extremadamente bajo para el dispositivo, realizamos pruebas de consumo de energía en modo System Off. El modo System Off es un modo de sueño profundo proporcionado por Zephyr OS, donde la mayoría de los periféricos y la CPU se apagan, reteniendo solo las fuentes de activación esenciales (como interrupciones GPIO) para minimizar el consumo de energía.

El siguiente gráfico ilustra la curva típica de consumo de energía después de que el dispositivo entra en modo System Off:

XIAO nRF54L15 Ultra-low Power Consumption in System Off Mode

Consumo de Energía del Dispositivo en Modo System Off

Como se muestra en el gráfico, después de entrar en el modo System Off, el consumo de energía se reduce significativamente, manteniendo solo niveles de microamperios, lo que extiende enormemente la vida útil de la batería. Cuando se presiona el botón sw0, el dispositivo se despertará del modo System Off y se reiniciará.


Ejemplo de Código de Consumo de Energía​


A continuación se muestra el código utilizado para probar el consumo de energía en el modo System Off descrito anteriormente:

/*
* Copyright (c) 2019 Nordic Semiconductor ASA
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/hwinfo.h>
#include <zephyr/drivers/comparator.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/pm/device.h>
#include <zephyr/sys/poweroff.h>
#include <zephyr/sys/util.h>

static const struct gpio_dt_spec sw0 = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(sw0), gpios);

void print_reset_cause(void)
{
uint32_t reset_cause;

hwinfo_get_reset_cause(&reset_cause);
if (reset_cause & RESET_DEBUG) {
printf("Reset by debugger.\n");
} else if (reset_cause & RESET_CLOCK) {
printf("Wakeup from System OFF by GRTC.\n");
} else {
printf("Other wake up cause 0x%08X.\n", reset_cause);
}
}

int main(void)
{
int rc;
const struct device *const cons = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_console));

if (!device_is_ready(cons)) {
printf("%s: device not ready.\n", cons->name);
return 0;
}

printf("\n%s system off demo\n", CONFIG_BOARD);
print_reset_cause();


/* configure sw0 as input, interrupt as level active to allow wake-up */
rc = gpio_pin_configure_dt(&sw0, GPIO_INPUT);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO (%d)\n", rc);
return 0;
}

rc = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&sw0, GPIO_INT_LEVEL_LOW);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO interrupt (%d)\n", rc);
return 0;
}

printf("Entering system off; press sw0 to restart\n");


rc = pm_device_action_run(cons, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if (rc < 0) {
printf("Could not suspend console (%d)\n", rc);
return 0;
}

hwinfo_clear_reset_cause();
sys_poweroff();

return 0;
}

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...