Saltar al contenido principal

Modos de bajo consumo para XIAO nRF54LM20A Sense

El XIAO nRF54LM20A está construido alrededor del SoC nRF54LM20 y presenta un consumo de energía ultrabajo. Su excelente rendimiento de bajo consumo extiende de forma efectiva el tiempo de funcionamiento del dispositivo para aplicaciones críticas en batería, como wearables, nodos finales de IoT y unidades de sensado remoto. Este documento describe cómo implementar y desplegar varios modos de bajo consumo en el XIAO nRF54LM20A.

tip

Este tutorial se desarrolla sobre la base del sistema de compilación PlatformIO y Zephyr RTOS. Si no estás familiarizado con la creación de un proyecto para el XIAO nRF54LM20A en PlatformIO, puedes ir a Getting Sarted With Seeed Studio XIAO nRF54LM20A.

Preparación de hardware​

SeeedStudio XIAO nRF54LM20A Sense

Alimentado por batería​

Todos los modos implementados en este capítulo adoptan alimentación por batería a través de las almohadillas inferiores del XIAO nRF54LM20A en lugar de alimentación por USB-C. El XIAO nRF54LM20A es capaz de utilizar una batería de litio de 3,7 V como entrada de alimentación. Puedes consultar el siguiente diagrama para el método de cableado.

Battery wiring
precaución

Ten cuidado de no cortocircuitar los terminales positivo y negativo y quemar la batería y el equipo al soldar. Si la batería tiene carga, nunca la sueldes a la placa, ya que esto puede quemar la placa de circuito. Un cortocircuito mientras el circuito está alimentado supone un riesgo significativo; se recomienda utilizar un adaptador.

Modo de bajo consumo​

El modo de bajo consumo se implementa en el XIAO nRF54LM20A utilizando funciones como System ON Sleep. En este modo, el consumo de energía se reduce mientras el sistema permanece operativo. El reloj de la CPU se bloquea y se suspende, pero el contenido de la RAM, los estados de los periféricos y el contexto del programa se conservan por completo, y los temporizadores de bajo consumo, incluido el GRTC, siguen funcionando. Esta sección verifica el modo de bajo consumo con la función k_sleep y la publicidad BLE.

Software​

  1. Modifica el archivo del árbol de dispositivos que termina con .overlay.
/ {
chosen {
zephyr,bt-hci = &bt_hci_controller;
};
};

&bt_hci_controller {
status = "okay";
};

/* Disable unused regulators to reduce standby power */
&power_en {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};

&pmic {
regulators {
LDO1 {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};
};
};

  1. Modifica el archivo de configuración prj.conf para habilitar los ajustes de gestión de energía del sistema.
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_ARM_MPU=n
CONFIG_NRFX_POWER=y
CONFIG_POWEROFF=y
CONFIG_HWINFO=y
CONFIG_CRC=y

# Device power management (peripheral level)
CONFIG_PM_DEVICE=y
CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y

# Bluetooth
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_BROADCASTER=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="XIAO nRF54LM20A"
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OPTIMIZE_FOR_SIZE=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_DEBUG=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OVERHEAD_START=n
  1. Modifica el programa main.c, habilita el modo de bajo consumo con k_sleep(K_SECONDS(10)) y configura BLE para difundir mensajes periódicamente con un intervalo de 1 segundo.
/*
* BLE Low Power Broadcasting Demo for XIAO nRF54LM20A
*/
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>

/* 1000ms / 0.625ms = 1600 = 0x0640 */
#define ADV_INTERVAL_1S 0x0640

static const struct bt_data ad[] = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS, (BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR)),
BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, "XIAO nRF54LM20A", 15),
};

static void bt_ready(int err)
{
if (err) {
return;
}

struct bt_le_adv_param param = BT_LE_ADV_PARAM_INIT(
BT_LE_ADV_OPT_NONE,
ADV_INTERVAL_1S,
ADV_INTERVAL_1S,
NULL
);

bt_le_adv_start(&param, ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
}

int main(void)
{
bt_enable(bt_ready);

/* BLE controller handles advertising autonomously; CPU sleeps */
while (1) {
k_sleep(K_SECONDS(10));
}

return 0;
}

Resultado​

Después de grabar el firmware, podemos utilizar un medidor de consumo para medir la corriente de funcionamiento del XIAO nRF54LM20A en condiciones de bajo consumo.


Mientras tanto, puedes escanear mediante Bluetooth y encontrar el dispositivo emitiendo anuncios bajo el nombre XIAO nRF54LM20A.


tip

Los resultados de prueba anteriores se miden en condiciones de laboratorio. Los valores pueden variar con diferentes entornos e instrumentos de prueba; consulta el rendimiento realmente medido.

Modo de ultrabajo consumo​

El XIAO nRF54LM20A alcanza el modo de ultrabajo consumo mediante System OFF. Al entrar en este modo, todos los relojes de los periféricos se detienen y la mayoría de los periféricos se apagan por completo, lo que da como resultado una corriente en espera tan baja como 5 µA. Los desencadenantes de activación incluyen el temporizador GRTC o interrupciones GPIO. El estado del sistema no se conserva; después de la activación, el chip se comporta como si se hubiera ciclado la alimentación y el programa se reinicia desde la función main().

Esta sección verifica el rendimiento práctico del modo System OFF en el XIAO nRF54LM20A utilizando la activación por interrupción GPIO.

Software​

En este ejemplo, la memoria flash externa debe colocarse manualmente en modo de apagado profundo, y sus pines SPI deben forzarse a estados definidos; de lo contrario, puede introducir corriente de fuga adicional.

  1. Modifica el archivo del árbol de dispositivos con el sufijo .overlay.
&power_en {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};

&pmic {
regulators {
LDO1 {
/delete-property/ regulator-boot-on;
};
};
};

&pmic_leds {
status = "disabled";
};

&py25q64 {
status = "okay";
};

  1. Modifica el archivo prj.conf para habilitar configuraciones que incluyen la gestión de energía.
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BOOT_BANNER=n

CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_FLASH=y
CONFIG_SPI_NOR=y

CONFIG_PM_DEVICE=y
CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y
CONFIG_POWEROFF=y
CONFIG_HWINFO=y

CONFIG_BT=n

  1. Escribe el programa main.c para despertar el chip del modo de ultrabajo consumo cuando se pulse el botón Boot integrado.
main.c
/*
* Copyright (c) 2019 Nordic Semiconductor ASA
*
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
/*
* Ultra-low-power System OFF demo for XIAO nRF54LM20A Sense.
*
* Confirmed board resources from the board DTS:
* - sw0 / BOOT: P0.09 (active low with pull-up)
* - External flash (PY25Q64HA) on spi00:
* HOLD# P2.00, SCK P2.01, MOSI P2.02, WP# P2.03, MISO P2.04, CS# P2.05
* - RGB LEDs on P1.22 / P1.23 / P1.24
*/
#include <errno.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>

#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/hwinfo.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/pm/device.h>
#include <zephyr/sys/poweroff.h>

static const struct gpio_dt_spec sw0 = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(sw0), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_red = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led1), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_blue = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);
static const struct gpio_dt_spec led_green = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led2), gpios);

#if DT_NODE_EXISTS(DT_CHOSEN(zephyr_console))
static const struct device *const cons = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_console));
#endif

#if DT_NODE_HAS_STATUS(DT_NODELABEL(py25q64), okay)
static const struct device *const flash_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(py25q64));
static const struct device *const flash_bus = DEVICE_DT_GET(DT_BUS(DT_NODELABEL(py25q64)));
#endif

static void print_reset_cause(uint32_t reset_cause)
{
if (reset_cause & RESET_DEBUG) {
printf("Reset by debugger.\n");
} else if (reset_cause & RESET_CLOCK) {
printf("Wakeup from System OFF by clock source.\n");
} else if (reset_cause & RESET_LOW_POWER_WAKE) {
printf("Wakeup from System OFF by GPIO.\n");
} else if (reset_cause != 0U) {
printf("Other wake up cause 0x%08" PRIX32 ".\n", reset_cause);
} else {
printf("Power-on reset or reset cause unavailable.\n");
}
}

static int configure_gpio_wakeup(void)
{
int rc;

if (!gpio_is_ready_dt(&sw0)) {
printf("sw0 GPIO device not ready.\n");
return -ENODEV;
}

rc = gpio_pin_configure_dt(&sw0, GPIO_INPUT);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO (%d)\n", rc);
return rc;
}

rc = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&sw0, GPIO_INT_LEVEL_ACTIVE);
if (rc < 0) {
printf("Could not configure sw0 GPIO interrupt (%d)\n", rc);
return rc;
}

return 0;
}

static void release_led(const struct gpio_dt_spec *led, const char *name)
{
int rc;

if (!gpio_is_ready_dt(led)) {
return;
}

rc = gpio_pin_configure(led->port, led->pin, GPIO_DISCONNECTED);
if (rc < 0) {
printf("Warning: could not disconnect %s (%d)\n", name, rc);
}
}

static void release_led_gpios(void)
{
release_led(&led_red, "red LED");
release_led(&led_blue, "blue LED");
release_led(&led_green, "green LED");
}

/*
* Put the external flash pins into deterministic, low-leakage states before
* System OFF. These pin numbers are confirmed by the board pinctrl and DTS.
*/
static int configure_spi_pins_for_system_off(void)
{
const struct device *gpio2 = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(gpio2));
int rc;

if (!device_is_ready(gpio2)) {
printf("GPIO2 not ready.\n");
return -ENODEV;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 5, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 0, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 3, GPIO_OUTPUT_HIGH);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 1, GPIO_OUTPUT_LOW);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 2, GPIO_OUTPUT_LOW);
if (rc < 0) {
return rc;
}

rc = gpio_pin_configure(gpio2, 4, GPIO_INPUT | GPIO_PULL_DOWN);
if (rc < 0) {
return rc;
}

return 0;
}

static int suspend_external_flash(void)
{
int first_error = 0;
int rc;

#if DT_NODE_HAS_STATUS(DT_NODELABEL(py25q64), okay)
if (device_is_ready(flash_dev)) {
rc = pm_device_action_run(flash_dev, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not suspend external flash (%d)\n", rc);
}
} else {
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: flash device is not ready; skipping driver DPD.\n");
}

if (device_is_ready(flash_bus)) {
rc = pm_device_action_run(flash_bus, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not suspend SPI bus (%d)\n", rc);
}
} else if (first_error == 0) {
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: flash SPI bus is not ready.\n");
}
#else
first_error = -ENODEV;
printf("Warning: py25q64 is not enabled in DTS.\n");
#endif

rc = configure_spi_pins_for_system_off();
if ((rc < 0) && (first_error == 0)) {
first_error = rc;
printf("Warning: could not configure flash SPI pins (%d)\n", rc);
}

return first_error;
}

static void suspend_console_best_effort(void)
{
#if DT_NODE_EXISTS(DT_CHOSEN(zephyr_console))
int rc;

if (!device_is_ready(cons)) {
return;
}

rc = pm_device_action_run(cons, PM_DEVICE_ACTION_SUSPEND);
if (rc < 0) {
printf("Warning: could not suspend console (%d)\n", rc);
}
#endif
}

int main(void)
{
int rc;
uint32_t reset_cause = 0U;

printf("\n=== %s ultra-low-power system off demo ===\n", CONFIG_BOARD);

rc = hwinfo_get_reset_cause(&reset_cause);
if (rc == 0) {
print_reset_cause(reset_cause);
} else {
printf("Warning: could not read reset cause (%d)\n", rc);
}

rc = configure_gpio_wakeup();
if (rc < 0) {
printf("Error: wakeup source configuration failed, aborting System OFF.\n");
return 0;
}

release_led_gpios();

rc = suspend_external_flash();
if (rc < 0) {
printf("Warning: flash low-power preparation incomplete (%d)\n", rc);
}

printf("Entering system off; press BOOT/SW0 to restart.\n");
k_msleep(20);

suspend_console_best_effort();

rc = hwinfo_clear_reset_cause();
if (rc < 0) {
/* Clear failure should not stop entry into System OFF. */
printf("Warning: could not clear reset cause (%d)\n", rc);
}

sys_poweroff();

while (1) {
k_sleep(K_FOREVER);
}
}

Resultado​

Después del arranque, el firmware prepara la fuente de activación y los periféricos externos, luego entra automáticamente en System OFF. El XIAO nRF54LM20A se mide con un probador de consumo de energía, obteniendo una corriente de funcionamiento media de aproximadamente 3,74 µA cuando se alimenta con una batería de 3,7 V.

tip

Los resultados de la prueba anterior se miden en condiciones de laboratorio. Los valores pueden variar según diferentes entornos e instrumentos de prueba; consulte el rendimiento realmente medido.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...