Saltar al contenido principal

Seeed Studio XIAO RA4M1 Con MicroPython

MicroPython es un intérprete de Python con una función de compilación de código nativo parcial. Proporciona un subconjunto de características de Python 3.5, implementado para procesadores embebidos y sistemas restringidos. Es diferente de CircuitPython y puedes leer más sobre las diferencias en la documentación de MicroPython.

Usando MicroPython con XIAO RA4M1​

A continuación, te guiaré sobre cómo usar MicroPython en el XIAO MG24 Sense y programarlo con Thonny IDE, basado en el sistema operativo Windows.

Preparación del Hardware​

Seeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio XIAO Debug Mate

Instalar Thonny IDE​

Elige la versión apropiada para la instalación. Aquí, lo estoy instalando en un sistema Windows, así que he seleccionado la versión de Windows.

Sigue las instrucciones para la versión de Python deseada.


Luego, simplemente sigue los pasos predeterminados para la configuración.

Descargar el repositorio​


Clónalo en la máquina local, y luego recuerda la ruta donde se almacena este MicroPython de XIAO RA4M1. Esta ruta se usará más tarde.

git clone https://github.com/Seeed-Studio/micropython-seeed-boards.git

Ejemplo de Parpadeo de LED​

Aquí te mostraremos cómo encender el LED USER en el XIAO MG24 usando MicroPython con Thonny IDE.

Paso 1. Flashear el firmware de MicroPython​

  • Haz clic en xiao_ra4m1_flash.bat y espera a que se complete la programación.
  • Para Mac / Linux
sudo chmod +x xiao_ra4m1_flash.sh && ./xiao_ra4m1_flash.sh
tip

Este script tiene comandos de cadena de herramientas de flasheo preconfigurados. Si lo estás usando por primera vez, puede tomar un poco de tiempo.

tip

Después de haber terminado de programar el firmware, necesitas desconectar el XIAO RA4M1 del XIAO XIAO XIAO Debug Mate y conectarlo vía USB-C.

Paso 2. Configuración del Intérprete​

Abre Thonny IDE, luego haz clic en la esquina inferior derecha de la interfaz para configurar las opciones del intérprete. Selecciona MicroPython (generic) y Puerto. Después de una configuración exitosa, la información de la versión de MicroPython se mostrará en el Shell.

Paso 3. Subir el archivo boards​

  • Abre la vista, selecciona File, y la ruta del administrador de archivos se mostrará en la barra lateral izquierda.
  • Abre la ruta del archivo clonado o descargado, y abre micropython-seeed-boards-master\examples
  • Hay múltiples archivos Python de xiao en la carpeta boards, pero la capacidad de memoria flash del XIAO RAM41 es limitada, así que solo necesitas mantener los dos archivos: xiao.py y xiao_ra4m1.py.
  • Selecciona la carpeta boards y súbela al flash. Luego, podrás ver el archivo subido en el dispositivo/flash de MicroPython.

Paso 4. Ejecutar el Código​

Haz clic en File -> New para crear un nuevo archivo y guárdalo como blink.py.

import time
from boards.xiao import XiaoPin

led = "led"

try:
# Initialize LED
led = XiaoPin(led, XiaoPin.OUT)
while True:
# LED 0.5 seconds on, 0.5 seconds off
led.value(1)
time.sleep(0.5)
led.value(0)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
led.value(1)

Explicación del Código:

  • Importar Módulos

    • time Importa el módulo time
    • Xiao Pin Importa la clase de control de pines para la placa de desarrollo Seeed Xiao desde el módulo boards.xiao, que se usa para operar los pines en la placa.
  • Definir Pines

    • led = "led"" Especifica que el pin está conectado al pin led de la placa de desarrollo (aquí, el pin USER)
  • Lógica Principal (bloque try)

    • El LED USER parpadeará a intervalos de 0.5 segundos.

Copia el código anterior, luego haz clic en el botón verde o presiona F5 para ejecutarlo.

Una vez que el código comience a ejecutarse, el LED USER parpadeará a intervalos de 0.5 segundos.

El resultado es el siguiente:

Ejemplo de PWM​

En el XIAO RA4M1, los pines D5–D10 soportan la función PWM. Introduciremos cómo usar la función PWM con una luz de respiración PWM como ejemplo.

Preparación del Hardware​

Seeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Variable Color LED

Software​

  • Crea un nuevo archivo llamado pwm.py y copia el código de referencia en él.
  • Dado que solo los pines D5–D10 del XIAO RA4M1 soportan la función PWM, aquí se selecciona el pin D9.
import time
from boards.xiao import XiaoPWM

led = 9 #D9

try:
# set the frequency and period of the PWM signal
FREQ = 1000
PERIOD_NS = int(1_000_000_000 // FREQ)
# set the number of steps to fade the LED and the delay between steps
FADE_STEPS = 255
STEP_DELAY = 0.01
STEP_SIZE = 3

# initialize the PWM with a frequency and a 0% duty cycle
pwm = XiaoPWM(led)
pwm.init(freq=FREQ, duty=0)
while True:
# fade the LED in and out
for fade in range(0, FADE_STEPS + 1, STEP_SIZE):
duty_ns = int((fade * PERIOD_NS) / FADE_STEPS)
if duty_ns < 20:
duty_ns = 20
elif duty_ns > 960000:
duty_ns = 960000
pwm.duty_ns(duty_ns)
time.sleep(STEP_DELAY)
# fade the LED in and out again
for fade in range(FADE_STEPS, -1, -STEP_SIZE):
duty_ns = int((fade * PERIOD_NS) / FADE_STEPS)
if duty_ns < 20:
duty_ns = 20
elif duty_ns > 960000:
duty_ns = 960000
pwm.duty_ns(duty_ns)
time.sleep(STEP_DELAY)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s",repr(e))
finally:
if pwm is not None:
try:
pwm.deinit()
except Exception:
pass

Explicación del Código:

  • Importar Módulos

    • time: Importa el módulo de tiempo estándar para manejar retrasos (usado para controlar la velocidad del efecto de respiración).
    • XiaoPWM: Importa la clase de control PWM (Modulación por Ancho de Pulso) del módulo boards.xiao, usada para generar señales similares a analógicas en el pin digital.
  • Definir Pines y Constantes

    • PIN = 0: Especifica que el dispositivo está conectado al pin D0 en la placa de desarrollo. -FREQ / PERIOD_NS: Establece la frecuencia PWM a 1000 Hz y calcula el período total en nanosegundos (1 segundo / 1000).
    • FADE_STEPS / STEP_DELAY: Configura la resolución de la animación (255 pasos) y la velocidad (0.01s de espera entre cambios).
  • Lógica Principal (bloque try)

    • Inicialización: El código inicializa el objeto PWM en el pin D0 comenzando con 0% de brillo (ciclo de trabajo).
    • Bucle de Respiración: Dentro del bucle infinito while True, dos bucles for controlan el brillo del LED:
      1. Fade In: Aumenta gradualmente el duty_ns (ancho de pulso) de 0 a la duración completa del período.
      2. Fade Out: Disminuye gradualmente el duty_ns desde el período completo de vuelta a 0.
  • Cálculo del Ciclo de Trabajo: La fórmula (fade * PERIOD_NS) // FADE_STEPS mapea el paso del bucle (0-255) al tiempo en nanosegundos requerido para el hardware PWM.

    • Seguridad/Limpieza: El bloque finally asegura que pwm.deinit() sea llamado para liberar recursos de hardware si el programa se detiene (ej., vía Ctrl+C).

Gráfico de Resultado​

Después de que el programa se ejecute, el LED logrará un efecto de desvanecimiento, y puedes ajustar el tamaño del paso PWM según tus necesidades reales.

Ejemplo Analógico​

La Placa de Desarrollo XIAO RA4M1 tiene un ADC de 12 bits para lectura de alta resolución de valores de sensores analógicos, lo que nos ayuda a leer valores más precisos.

A continuación, elegiremos dos sensores para reflejar las características del ADC.

Preparación de Hardware​

Seeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio Grove Base para XIAO Grove - LED de Color VariableGrove-Sensor de Ángulo Rotatorio

Software​

  • Crea un nuevo archivo llamado adc.py y copia el código de referencia en él.
import time
from boards.xiao import XiaoPin, XiaoADC, XiaoPWM

adc_pin = 0 #D0
pwm_pin = 9 #D9

try:
adc = XiaoADC(adc_pin)
pwm = XiaoPWM(pwm_pin)

FREQ = 1000
PERIOD_NS = 1000000000 // FREQ


pwm.freq(FREQ)
pwm.duty_ns(0)

MAX_VOLTAGE = 3.3
DEAD_ZONE = 0.02
last_duty = -1

while True:
raw_value = adc.read_u16()
voltage = (raw_value / 65535.0) * MAX_VOLTAGE

# Calculate the base percentage (0.0 - 1.0)
duty_percent = voltage / MAX_VOLTAGE

# scope limitation
if duty_percent < 0: duty_percent = 0
if duty_percent > 1: duty_percent = 1

if abs(duty_percent - last_duty) < DEAD_ZONE:
time.sleep(0.05)
continue

inverted_duty = 1.0 - duty_percent
duty_ns = int(inverted_duty * PERIOD_NS)

if duty_ns < 20: duty_ns = 20
elif duty_ns > (PERIOD_NS * 0.96): duty_ns = int(PERIOD_NS * 0.96)

pwm.duty_ns(duty_ns)

print("Voltage: {:.2f}V, Brightness: {:.1f}%".format(voltage, duty_percent * 100))

last_duty = duty_percent
time.sleep(0.05)

except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: {}".format(e))
finally:
pwm.deinit()
  • Importar Módulos

    • time: Importa el módulo de tiempo estándar para manejar retrasos (usado para controlar la velocidad del efecto de respiración).
    • XiaoPWM: Importa la clase de control PWM (Modulación por Ancho de Pulso) del módulo boards.xiao, usada para generar señales similares a analógicas en el pin digital. Explicación del Código:
  • Importar Módulos

    • time: Importa el módulo de tiempo estándar para manejar retrasos (usado para controlar la velocidad de muestreo del bucle).
    • XiaoADC, XiaoPWM: Importa las clases de control de hardware del módulo boards.xiao. XiaoADC maneja la entrada analógica (potenciómetro), y XiaoPWM maneja la salida de modulación por ancho de pulso (LED).
  • Definir Pines y Constantes

    • adc_pin = 0 / pwm_pin = 1: Mapea los pines físicos. El pin D0 se usa para el sensor de entrada, y el pin D1 se usa para el LED de salida.
    • FREQ / PERIOD_NS: Establece la frecuencia de operación PWM a 1000 Hz y calcula la duración del período en nanosegundos (1,000,000 ns).
    • MAX_VOLTAGE / DEAD_ZONE: Define el voltaje de referencia (3.3V) y un umbral de zona muerta del 2% para filtrar el ruido eléctrico y prevenir que el LED parpadee.
  • Lógica Principal (bloque try)

    • Inicialización: Configura los objetos ADC y PWM. El PWM comienza con un ciclo de trabajo de 0.
    • Bucle de Control: Dentro del bucle while True, el código monitorea continuamente el sensor:
      1. Leer y Normalizar: Lee el entero de 16 bits sin procesar (0-65535) del ADC y lo convierte en un voltaje de punto flotante (0.0V - 3.3V).
      2. Filtro de Vibración: Compara la lectura actual con last_duty. Si el cambio es menor que la DEAD_ZONE, el bucle omite la actualización para mantener estabilidad.
  • Cálculo del Ciclo de Trabajo e Inversión de Lógica

    • Lógica Activa Baja: La línea inverted_duty = 1.0 - duty_percent invierte la lógica.
    • Razón: Tu LED probablemente es Activo Bajo (conectado a VCC).
    • Efecto: A medida que el voltaje aumenta, duty_ns se vuelve más pequeño (manteniendo el pin LOW por más tiempo), haciendo que el LED sea más brillante.
  • Limitadores de Seguridad: El código limita la señal de salida entre un mínimo de 20ns y un máximo del 96% del período. Esto protege el hardware y asegura que la señal permanezca dentro de un rango válido.

  • Salida y Limpieza

    • Retroalimentación: Imprime el voltaje actual y el porcentaje de brillo en la consola usando .format() para compatibilidad con versiones anteriores de MicroPython.
    • Seguridad/Limpieza: El bloque finally garantiza que pwm.deinit() se ejecute cuando el programa se detenga, apagando de forma segura los recursos de hardware PWM.

Gráfico de resultados​

  • Gira el Grove-Rotary Angle Sensor, y el brillo del LED cambiará en consecuencia.
  • La ventana Shell también imprimirá el voltaje y el porcentaje de brillo.

Ejemplo UART​

UART es uno de los protocolos de comunicación más utilizados. Permite la transmisión de datos con solo dos líneas de datos, y su bajo costo lo hace ampliamente utilizado en muchos campos. A continuación, demostraremos la aplicación de la comunicación serie tomando como ejemplo la transmisión de datos del módulo GPS.

Preparación del Hardware​

Seeed Studio XIAO RA4M1Módulo L76K GNSS para Seeed Studio XIAO

Software​

  • Crea un nuevo archivo llamado uart.py y copia el código de referencia en él.
Código de Referencia
from boards.xiao import XiaoUART
import time
import math

uart = "uart1"
baudrate = 9600
tx = 6 # D6
rx = 7 # D7

# Coordinate structure
class Coordinates:
def __init__(self, Lon=0.0, Lat=0.0):
self.Lon = Lon
self.Lat = Lat

# GPS data structure
class GNRMC:
def __init__(self):
self.Lon = 0.0 # GPS Longitude
self.Lat = 0.0 # GPS Latitude
self.Lon_area = '' # E or W
self.Lat_area = '' # N or S
self.Time_H = 0 # Time Hour
self.Time_M = 0 # Time Minute
self.Time_S = 0 # Time Second
self.Status = 0 # 1: Successful positioning, 0: Positioning failed

# Convert WGS-84 to GCJ-02
def transformLat(x, y):
ret = -100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (20.0 * math.sin(y * pi) + 40.0 * math.sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (160.0 * math.sin(y / 12.0 * pi) + 320 * math.sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0
return ret

# Convert WGS-84 to GCJ-02
def transformLon(x, y):
ret = 300.0 + x + 2.0 * y + 0.1 * x * x + 0.1 * x * y + 0.1 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (20.0 * math.sin(x * pi) + 40.0 * math.sin(x / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (150.0 * math.sin(x / 12.0 * pi) + 300.0 * math.sin(x / 30.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
return ret

# Convert GCJ-02 to BD-09
def bd_encrypt(gg):
bd = Coordinates()
x = gg.Lon
y = gg.Lat
z = math.sqrt(x * x + y * y) + 0.00002 * math.sin(y * x_pi)
theta = math.atan2(y, x) + 0.000003 * math.cos(x * x_pi)
bd.Lon = z * math.cos(theta) + 0.0065
bd.Lat = z * math.sin(theta) + 0.006
return bd

# Convert WGS-84 to GCJ-02
def transform(gps):
gg = Coordinates()
dLat = transformLat(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
dLon = transformLon(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
radLat = gps.Lat / 180.0 * pi
magic = math.sin(radLat)
magic = 1 - ee * magic * magic
sqrtMagic = math.sqrt(magic)
dLat = (dLat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtMagic) * pi)
dLon = (dLon * 180.0) / (a / sqrtMagic * math.cos(radLat) * pi)
gg.Lat = gps.Lat + dLat
gg.Lon = gps.Lon + dLon
return gg

# Convert to Baidu coordinates (BD-09)
def L76X_Baidu_Coordinates(gps):
wgs84_coords = Coordinates(gps.Lon, gps.Lat)
gcj02_coords = transform(wgs84_coords)
bd09_coords = bd_encrypt(gcj02_coords)
return bd09_coords

# Convert to Google coordinates (GCJ-02)
def L76X_Google_Coordinates(gps):
wgs84_coords = Coordinates(gps.Lon, gps.Lat)
gcj02_coords = transform(wgs84_coords)
return gcj02_coords

# Parse GNRMC NMEA sentence
def parse_gnrmc(nmea_sentence):
gps = GNRMC()

if not nmea_sentence.startswith(b'$GNRMC') and not nmea_sentence.startswith(b'$PNRMC'):
return gps

try:
# Convert to string and split by commas
sentence_str = nmea_sentence.decode('ascii', 'ignore')
fields = sentence_str.split(',')

if len(fields) < 12:
return gps

# Parse time field (HHMMSS.sss)
if fields[1]:
time_str = fields[1]
if '.' in time_str:
time_str = time_str.split('.')[0]
if len(time_str) >= 6:
gps.Time_H = int(time_str[0:2]) + 8 # GMT+8
gps.Time_M = int(time_str[2:4])
gps.Time_S = int(time_str[4:6])
if gps.Time_H >= 24:
gps.Time_H -= 24

# Parse status
gps.Status = 1 if fields[2] == 'A' else 0

if gps.Status == 1:
# Parse latitude (DDMM.MMMMM)
if fields[3] and fields[4]:
lat_str = fields[3]
if '.' in lat_str:
degrees = float(lat_str[0:2])
minutes = float(lat_str[2:])
gps.Lat = degrees + minutes / 60.0
gps.Lat_area = fields[4]

# Parse longitude (DDDMM.MMMMM)
if fields[5] and fields[6]:
lon_str = fields[5]
if '.' in lon_str:
degrees = float(lon_str[0:3])
minutes = float(lon_str[3:])
gps.Lon = degrees + minutes / 60.0
gps.Lon_area = fields[6]

except Exception as e:
print("Parse error:", e)

return gps

# Print formatted GPS data
def print_gps_data(gps):
print("\n--- GPS Data ---")
print("Time (GMT+8): {:02d}:{:02d}:{:02d}".format(gps.Time_H, gps.Time_M, gps.Time_S))
if gps.Status == 1:
print("Latitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lat, gps.Lat_area))
print("Longitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lon, gps.Lon_area))

# Coordinate conversion
baidu_coords = L76X_Baidu_Coordinates(gps)
google_coords = L76X_Google_Coordinates(gps)

print("Baidu Latitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lat))
print("Baidu Longitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lon))
print("Google Latitude: {:.6f}".format(google_coords.Lat))
print("Google Longitude: {:.6f}".format(google_coords.Lon))
print("GPS positioning successful.")
else:
print("GPS positioning failed or no valid data.")

try:
uart = XiaoUART(uart, baudrate, tx, rx)
# Initialize UART
uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
# Buffer to accumulate complete messages
buffer = bytearray()
# Constants for coordinate transformation
pi = 3.14159265358979324
a = 6378245.0
ee = 0.00669342162296594323
x_pi = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0
while True:
available = uart.any()
if available > 0:
# Read all available bytes
data = uart.read(available)
buffer.extend(data)
# Check if we have a complete line (ends with newline)
if b'\n' in buffer:
# Find the newline position
newline_pos = buffer.find(b'\n')
# Extract the complete message
complete_message = buffer[:newline_pos + 1]
# Remove the processed part from buffer
buffer = buffer[newline_pos + 1:]
# Parse GNRMC sentences
if complete_message.startswith(b'$GNRMC') or complete_message.startswith(b'$PNRMC'):
gps_data = parse_gnrmc(complete_message)
print_gps_data(gps_data)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
uart.deinit()

Explicación del Código:

  • Importar Módulos

    • XiaoUART Importa la clase de comunicación UART para la placa de desarrollo Seeed Xiao desde el módulo boards.xiao, utilizada para inicializar y controlar la comunicación serie.
    • time Importa el módulo de tiempo para soportar funciones relacionadas con el tiempo (aunque no se usa directamente aquí, se importa para uso futuro potencial o compatibilidad).
    • math Importa funciones matemáticas (sin, cos, sqrt, atan2, etc.) requeridas para algoritmos de transformación de coordenadas.
  • Definir Configuración UART

    • uart = "uart1" Especifica la instancia del controlador UART a usar — aquí, uart1.
    • baudrate = 9600 Establece la velocidad de baudios para comunicación serie a 9600 bps.
    • tx = 6 Especifica que el pin de transmisión UART (TX) está conectado al pin digital D6.
    • rx = 7 Especifica que el pin de recepción UART (RX) está conectado al pin digital D7.
  • Definir Estructuras de Datos

    • Clase Coordinates: Un contenedor simple para almacenar valores de longitud/latitud como números de punto flotante.
    • Clase GNRMC: Representa datos GPS analizados de una sentencia NMEA $GNRMC. Contiene:
      • Latitud/Longitud en grados decimales
      • Indicadores de hemisferio (N/S, E/W)
      • Tiempo (hora, minuto, segundo — ajustado a GMT+8)
      • Bandera de estado (1 = posición válida, 0 = sin posición)
  • Funciones de Transformación de Coordenadas

    • transformLat(x, y) & transformLon(x, y) — Funciones auxiliares que implementan parte del algoritmo de conversión WGS-84 → GCJ-02 (usado en China para ofuscación de mapas).
    • bd_encrypt(gg) — Convierte coordenadas GCJ-02 al sistema de coordenadas BD-09 de Baidu aplicando desplazamiento y rotación adicionales.
    • transform(gps) — Función principal que convierte coordenadas WGS-84 (GPS crudo) a GCJ-02 usando fórmulas trigonométricas complejas basadas en el modelo elíptico de la Tierra.
    • L76X_Baidu_Coordinates(gps) — Envoltorio que convierte GPS crudo (WGS-84) → GCJ-02 → BD-09 (formato de Mapas Baidu).
    • L76X_Google_Coordinates(gps) — Envoltorio que convierte GPS crudo (WGS-84) → GCJ-02 (formato de Google Maps en China).
  • Analizar Sentencia GNRMC

    • parse_gnrmc(nmea_sentence) — Analiza una cadena NMEA $GNRMC o $PNRMC cruda en un objeto GNRMC estructurado.
      • Extrae tiempo (convierte de UTC a GMT+8).
      • Verifica estado (A = activo/posición válida, V = inválido).
      • Analiza latitud/longitud del formato DDMM.MMMMM → grados decimales.
      • Devuelve objeto GNRMC poblado o uno vacío por defecto si el análisis falla.
  • Mostrar Datos GPS Formateados

    • print_gps_data(gps) — Imprime información GPS legible incluyendo:
      • Tiempo local (GMT+8)
      • Coordenadas WGS-84 crudas con hemisferio
      • Coordenadas convertidas GCJ-02 (compatible con Google) y BD-09 (compatible con Baidu)
      • Mensaje de estado indicando si el posicionamiento tuvo éxito
  • Lógica Principal (bloque try)

    • Inicializa interfaz UART con parámetros especificados.
    • Define constantes globales necesarias para matemáticas de coordenadas (pi, a, ee, x_pi) — parámetros del elipsoide terrestre y factores de escala.
    • Entra en bucle infinito para leer continuamente datos GPS entrantes vía UART.
      • Usa buffer para acumular mensajes parciales hasta que se recibe una línea completa (terminando con \n).
      • Cuando llega una línea completa:
        • Verifica si comienza con $GNRMC o $PNRMC
        • Si es así, la analiza usando parse_gnrmc()
        • Muestra salida formateada vía print_gps_data()
    • Maneja excepciones:
      • KeyboardInterrupt: Sale elegantemente con Ctrl+C.
      • Exception general: Captura e imprime cualquier error inesperado.
    • Finalmente, llama uart.deinit() para limpiar recursos UART antes de salir.

Gráfico de resultados​

  • Abre cualquier herramienta de puerto serie y establece la velocidad de baudios a 9600.
  • El módulo GPS debe usarse en un área exterior abierta.
  • El programa imprimirá la información GPS de tu ubicación.

Ejemplo I2C​

XIAO RAM41 tiene una interfaz I2C que puede usarse para transmisión de datos y análisis de muchos sensores, así como para usar pantallas OLED.

Preparación de Hardware​

Seeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio Expansion Base for XIAO with Grove OLED

Software​

  • Crea un nuevo archivo llamado i2c.py y copia el código de referencia en él.
Código de Referencia
import time
from boards.xiao import XiaoI2C

sda = 4 #D4
scl = 5 #D5
i2c = "i2c0"
frq = 400000
i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq)

# Basic 8x8 font
font_data = {
' ': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'D': [0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x00],
'E': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'H': [0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00],
'L': [0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'O': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'R': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x44,0x42,0x00],
'W': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x5A,0x66,0x42,0x00],
}

# Write a single command byte to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_command(cmd):
i2c.writeto(0x3C, bytes([0x00, cmd]))

# Write multiple command bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_commands(cmds):
data = bytearray([0x00] + list(cmds))
i2c.writeto(0x3C, data)

# Write display data bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_data(data):
buffer = bytearray(len(data) + 1)
buffer[0] = 0x40
buffer[1:] = data
i2c.writeto(0x3C, buffer)

# Clear the entire SSD1306 display
def ssd1306_clear():
ssd1306_write_commands(bytearray([0x21, 0, 127]))
ssd1306_write_commands(bytearray([0x22, 0, 7]))

empty_data = bytearray(128)
for _ in range(8):
ssd1306_write_data(empty_data)
ssd1306_write_commands([0x21, 0, 127])

# Initialize SSD1306 display with recommended settings
def ssd1306_init():
commands = [
bytearray([0xAE]),
bytearray([0xD5, 0x80]),
bytearray([0xA8, 63]),
bytearray([0xD3, 0x00]),
bytearray([0x40]),
bytearray([0x8D, 0x14]),
bytearray([0x20, 0x00]),
bytearray([0xA1]),
bytearray([0xC8]),
bytearray([0xDA, 0x12]),
bytearray([0x81, 0xCF]),
bytearray([0xD9, 0xF1]),
bytearray([0xDB, 0x40]),
bytearray([0xA4]),
bytearray([0xA6]),
bytearray([0xAF])
]

for cmd in commands:
ssd1306_write_commands(cmd)

ssd1306_clear()
print("SSD1306 initialized successfully")
ssd1306_write_commands([0x21, 0, 127])

# Draw a string of text at specified column and page (row) on SSD1306
def ssd1306_draw_text(text, x, y):
ssd1306_write_commands(bytearray([0x21, x, x + len(text) * 8 - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([0x22, y, y + 0]))

display_data = bytearray()
for char in text:
font_bytes = font_data.get(char.upper(), font_data[' '])
for col in range(7, -1, -1):
val = 0
for row in range(8):
if font_bytes[row] & (1 << col):
val |= (1 << row)
display_data.append(val)

ssd1306_write_data(display_data)

try:
i2c_addr = i2c.scan()
if 0x3C not in i2c_addr:
raise Exception("SSD1306 not found on I2C bus")
else:
print("SSD1306 found on I2C bus: 0x3C")
# Initialize display
ssd1306_init()
ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)
while True:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})

Explicación del Código:

  • Importar Módulos

    • time: Importa el módulo de tiempo estándar para manejar pausas y retrasos del programa (usado aquí para el sleep del bucle while).
    • XiaoI2C: Importa la clase I2C específica del hardware desde boards.xiao, que maneja el protocolo de comunicación de bajo nivel para la placa de desarrollo XIAO.
  • Definir Configuración I2C

    • sda = 4, scl = 5: Asigna las líneas de datos I2C (SDA) y reloj (SCL) a los pines digitales D4 y D5 respectivamente. -i2c = "i2c0": Selecciona el bus periférico I2C de hardware específico (bus 0) en el microcontrolador.
    • frq = 400000: Establece la velocidad de comunicación a 400 kHz (Modo Rápido), permitiendo actualizaciones rápidas de pantalla.
    • i2c = XiaoI2C(...): Instancia el objeto I2C con la configuración de pines y frecuencia definida.
  • Definir Datos de Fuente

    • font_data: Un diccionario que actúa como tabla de búsqueda. Mapea caracteres (como 'H', 'E') a una lista de 8 bytes hexadecimales. Estos bytes representan la máscara de bits para los píxeles de ese carácter en una cuadrícula de 8x8.
  • Funciones Auxiliares (Controlador de Bajo Nivel)

    • ssd1306_write_command(cmd): Envía una sola instrucción de control a la pantalla. Prefija el byte con 0x00, diciéndole al controlador SSD1306 que el siguiente byte es un comando, no datos de píxeles.
    • ssd1306_write_commands(cmds): Envía eficientemente una secuencia de comandos de configuración en una sola transacción I2C para minimizar la sobrecarga.
    • ssd1306_write_data(data): Envía datos gráficos a la RAM de la pantalla. Prefija los datos con 0x40, indicando que los siguientes bytes representan píxeles que deben encenderse.
  • Funciones Auxiliares (Control de Alto Nivel)

    • ssd1306_clear(): Borra el contenido de la pantalla. Establece la dirección de columna (0-127) y la dirección de página (0-7) para cubrir toda la pantalla, luego escribe ceros (píxeles en blanco) en cada ubicación de memoria.
    • ssd1306_init(): Envía una secuencia estricta de códigos hexadecimales (ej., 0xAE para apagar la pantalla, 0x8D 0x14 para habilitar la bomba de carga) para configurar el voltaje del panel OLED, la dirección de escaneo y el modo de direccionamiento antes de encenderlo.
    • ssd1306_draw_text(text, x, y): La función gráfica principal.
    • Establece la ventana de dibujo en la pantalla usando los comandos 0x21 (Dirección de Columna) y 0x22 (Dirección de Página).
    • Itera a través de la cadena de entrada, recupera los bytes de la fuente y realiza operaciones bit a bit (val |= (1 << row)) para transponer/rotar los datos para que coincidan con la estructura de memoria específica del SSD1306.
  • Lógica Principal (Flujo de Ejecución)

    • i2c.scan(): Detecta todos los dispositivos conectados al bus I2C para asegurar que el cableado sea correcto.
    • Validación de Dirección: Verifica si la pantalla está presente en la dirección 0x3C. Si no se encuentra, genera un error para detener la ejecución; de lo contrario, imprime una confirmación.
    • ssd1306_init(): Despierta la pantalla y aplica la configuración.
    • ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4): Renderiza el texto "HELLO WORLD" comenzando en la columna de píxel 20 en la página 4 (aproximadamente en el centro-izquierda de la pantalla).
    • while True: Entra en un bucle infinito que duerme por 1 segundo repetidamente, manteniendo el programa en ejecución para que la pantalla permanezca activa.
    • try...except: Envuelve la lógica principal en un manejador de errores para capturar problemas (como hardware faltante) o una interrupción del usuario (Ctrl+C), asegurando que el programa termine de manera elegante con un mensaje legible.

Gráfico de resultado​

  • Una vez que el programa comience a ejecutarse, mostrará HELLO WORLD en la pantalla.

Resumen​

¡Felicitaciones! Habiendo completado los tutoriales anteriores, has adquirido la capacidad para el desarrollo básico y la depuración con XIAO RA4M1 y MicroPython. Esperamos verte crear proyectos más interesantes basados en estas habilidades fundamentales

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...