Saltar al contenido principal

XIAO RP2040 con MicroBlocks

MicroBlocks

MicroBlocks es un lenguaje de bloques que facilita a los principiantes (de 9 años a adultos) programar microcontroladores. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, MicroBlocks es un lenguaje de programación potente con mejor rendimiento que MicroPython; la capacidad de controlar pines GPIO e interfaz con periféricos a través de I2C, SPI y serial; y casi 200 librerías de extensión. De hecho, algunos diseñadores de hardware prefieren MicroBlocks para prototipado rápido y pruebas debido a su ciclo de desarrollo rápido e interactivo.

Pinout y Características de Hardware del XIAO RP2040



Esta placa tiene 11 pines GPIO (pines 0..10). Los pines 0..3 pueden ser entradas analógicas. También tiene tres LEDs pequeños: rojo (pin 11, el LED del usuario), verde (pin 12) y azul (pin 13). Todos los LEDs están invertidos: establece el pin asociado en LOW para encender el LED.

Esta placa también tiene un solo LED RGB (NeoPixel) en el pin 14.

Instalando el Firmware de MicroBlocks

Para entrar en modo bootloader, mantén presionado el botón B (boot) mientras haces clic en el botón R (reset). Los tres LEDs se encenderán y aparecerá una unidad USB virtual llamada RPI-RP2.

Descarga el archivo de firmware, desde la carpeta vm luego arrastra el archivo a la unidad USB virtual.

El firmware se instalará y, después de unos segundos, la unidad USB virtual desaparecerá. Puedes ignorar cualquier advertencia de que el disco no se expulsó correctamente.

Conectando la placa a MicroBlocks

Conecta la placa a tu computadora con un cable USB de datos (no un cable solo de alimentación).

Ejecuta el editor de MicroBlocks en un navegador Chrome o Edge. Haz clic en el botón conectar (icono de enchufe):

Selecciona conectar (USB) del menú:

Selecciona tu placa del diálogo y haz clic en el botón conectar:

Un círculo verde y el nombre de la placa aparecerán cuando la placa esté conectada:

Programando en MicroBlocks

MicroBlocks es un entorno de programación en vivo por lo que puedes probar mientras programas. Haz clic en bloques y scripts para ejecutarlos. Arrastra bloques al panel de scripting y ensámblalos para crear scripts.

Tu código se almacena en memoria flash persistente y puede ejecutarse incluso cuando la placa no está conectada al editor de MicroBlocks. Los scripts bajo un bloque when started se ejecutan cuando la placa se enciende.

MicroBlocks soporta concurrencia. Hasta diez scripts pueden ejecutarse al mismo tiempo.

Además de sus muchos bloques integrados, MicroBlocks tiene casi 200 librerías que soportan características adicionales y periféricos. Haz clic en el botón Add Library para agregar librerías.

Ejemplos

Este script hará que los LEDs rojo, azul y verde parpadeen en ciclo:

Este script hará que el NeoPixel RGB cambie de color:

La Referencia de Bloques incluye muchos ejemplos adicionales.

Agradecimientos Especiales

Agradecimientos especiales a John de MicroBlocks por escribir el artículo.

Recursos de MicroBlocks

Loading Comments...