Saltar al contenido principal

EXHIBICIÓN SEEED STUDIO XIAO

La serie Seeed Studio XIAO, nombrada por la palabra china para "pequeño", comprende pequeñas placas de desarrollo basadas en varias plataformas de hardware de ESP32, SAMD21, RP2040, nRF52840, RP2350 y RA4M1, MG24. Estas placas del tamaño de una uña empaquetan capacidades poderosas en un factor de forma compacto.

Nuestro equipo junto con la comunidad, ha creado una rica colección de wikis, aplicaciones y documentación para hacer el uso y desarrollo con facilidad. Para hacer más eficiente para toda la comunidad localizar estos documentos útiles, los estamos envolviendo en esta página como un índice para que localices el que estás buscando rápidamente.

No podemos hacerlo sin el amor, contribución que obtenemos de la comunidad, y si quieres contribuir a este ecosistema vibrante (para llenar las partes en blanco), damos la bienvenida a tus propias contribuciones de tu desarrollo único para inspirar a otros en la comunidad también.

Tabla de Contenidos

Guías de Productos


XIAO SAMD21
XIAO RP2040
XIAO nRF52840 (Sense)
XIAO ESP32C3
XIAO ESP32S3 (Sense)
XIAO ESP32C6
XIAO RP2350
XIAO RA4M1
XIAO MG24 (Sense)
XIAO nRF54L15 (Sense)
XIAO ESP32C5

Lenguajes/Plataformas Compatibles


PlatformIO, la solución IDE más querida para Microsoft Visual Studio Code.




MicroPython, una implementación completa del lenguaje de programación Python 3 que se ejecuta directamente en hardware embebido.




CircuitPython, un lenguaje de programación diseñado para simplificar la experimentación y el aprendizaje de programación en placas de microcontroladores de bajo costo.




Embedded Swift, un lenguaje escalable, excelente para escribir aplicaciones de escritorio y móviles, backends de servidor y software de sistema, ejecutándose en microcontroladores




ESP IDF, el Framework de Desarrollo IoT oficial de Espressif para las series ESP32, ESP32-S y ESP32-C de SoCs, proporcionando un SDK autosuficiente para cualquier desarrollo de aplicaciones genéricas en estas plataformas, utilizando lenguajes de programación como C y C++.




Rust, un lenguaje que empodera a todos para construir software confiable y eficiente.




TinyGo, un compilador de Go destinado para uso en lugares pequeños como microcontroladores, WebAssembly (wasm/wasi) y herramientas de línea de comandos.




MicroBlocks, un lenguaje de programación por bloques para computación física inspirado en Scratch.



RTOS Compatibles


Zephyr, un sistema operativo en tiempo real (RTOS) escalable que soporta múltiples arquitecturas de hardware, optimizado para dispositivos con recursos limitados y construido con la seguridad en mente.




FreeRTOS, sistema operativo en tiempo real para microcontroladores y pequeños microprocesadores.



XIAO SAMD21XIAO nRF52840XIAO ESP32S3 (Sense)
XIAO ESP32C5

Apache NuttX RTOS, un sistema operativo en tiempo real (RTOS) con énfasis en el cumplimiento de estándares y una huella pequeña



Comunicaciones


Apache Kafka, una plataforma de transmisión de eventos distribuida de código abierto utilizada por miles de empresas para pipelines de datos de alto rendimiento, análisis de transmisión, integración de datos y aplicaciones críticas.




Matter, protocolo estándar unificador de la industria que ofrece conectividad confiable y segura para dispositivos y sistemas compatibles.




Zigbee, una tecnología inalámbrica desarrollada como un estándar de conectividad de mercado global abierto para abordar las necesidades únicas de redes de datos IoT inalámbricas de bajo costo y bajo consumo.




ESP-NOW, un protocolo de comunicación inalámbrica para respuestas rápidas y bajo consumo, ampliamente utilizado en electrodomésticos inteligentes, control remoto y sensores.




Meshtastic, una red de malla descentralizada, fuera de la red y de código abierto construida para funcionar en dispositivos asequibles y de bajo consumo




Amazon Sidewalk, una red cifrada gratuita de largo alcance que proporciona conectividad persistente para miles de millones de dispositivos.




Blecon, permite que los productos físicos se comuniquen con aplicaciones en la nube utilizando Bluetooth Low Energy.



Plataformas TinyML/Aprendizaje Automático Embebido


SenseCraft AI, Tu solución ideal para entrenamiento de modelos sin código, despliegue y más.




TensorFlow Lite, el runtime de alto rendimiento de Google para IA en dispositivos.




Edge Impulse, la plataforma de desarrollo líder para aprendizaje automático en dispositivos edge.



Hogar Inteligente y Automatización


Home Assistant & ESPHome, un sistema para controlar tus microcontroladores mediante archivos de configuración simples pero potentes y controlarlos remotamente a través de sistemas de automatización del hogar como Home Assistant.




Tasmota, firmware alternativo de código abierto para dispositivos basados en ESP8266 y ESP32 con configuración fácil usando interfaz web, actualizaciones OTA, automatización usando temporizadores o reglas, expandibilidad y control completamente local sobre MQTT, HTTP, Serial o KNX.



Soporte de Firmware de Teclado de Código Abierto


QMK, firmware de teclado de código abierto para familias USB Atmel AVR y Arm.



XIAO SAMD21XIAO RP2040XIAO nRF52840 (Sense)

ZMK, un firmware de teclado de código abierto construido sobre el Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS) del Proyecto Zephyr™.



Otras Aplicaciones Populares


WLED, una implementación rápida y rica en características de un servidor web ESP8266/ESP32 para controlar LEDs NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812) o también chipsets basados en SPI.




ChatGPT, un modelo hermano de InstructGPT⁠, que está entrenado para seguir una instrucción en un prompt y proporcionar una respuesta detallada.




FFmpeg, una colección de bibliotecas y herramientas para procesar contenido multimedia como audio, video, subtítulos y metadatos relacionados.




mROS2-ESP32, un entorno de ejecución ligero para nodos ROS en microcontroladores esp32 embebidos



Herramientas de Prototipado (Diseño de PCB y Simulación)


Fritzing, una plataforma de diseño y prototipado electrónico para makers, aficionados y educadores.




FluxAI, una Mejor Manera de Construir PCBs profesionales con un Copiloto de IA.




Wokwi, el Simulador de ESP32 más avanzado del mundo.



Nubes IoT y Plataformas IoT


AWS IoT, permite conectar y gestionar dispositivos de forma segura, recopilar y analizar datos de dispositivos, y construir e implementar soluciones que generen mayor valor empresarial.




ThingSpeak, la plataforma IoT abierta con análisis de MATLAB.




Ubidots, una plataforma de desarrollo IoT de bajo código para ingenieros y desarrolladores sin el tiempo o la energía para construir una aplicación IoT completa y lista para producción.




Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...