Saltar al contenido principal

YOLOv11 para Estimación de Velocidad y Detección de Merodeo

Introducción

YOLOv11 es la versión más reciente y avanzada de la familia de modelos de detección de objetos en tiempo real "You Only Look Once" (YOLO), fue lanzado a finales de 2024 por Ultralytics.

Este wiki es un sistema integral de detección, seguimiento y estimación de velocidad de objetos en tiempo real optimizado para aceleradores de IA Hailo usando yolov11. Este proyecto permite la detección eficiente de objetos (con enfoque en personas y vehículos) con capacidades simultáneas de seguimiento y cálculo de velocidad.

Preparar Hardware

reComputer AI Industrial R2000reComputer AI R2000reComputer Industrial R2045reComputer Industrial R2135

Nota: Necesitas una cámara USB como entrada.

Instalar Software Hailo y Verificar Instalación

actualizar el sistema

sudo apt update
sudo apt full-upgrade
nota

A veces puedes encontrar los siguientes problemas durante las actualizaciones.

Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.

Esto se debe a que la hora en la Raspberry Pi está configurada incorrectamente, y necesitas configurar manualmente la hora en la Raspberry Pi con el comando a continuación:

# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"

Después de configurar la hora de tu raspberry, puedes actualizar tu raspberry.

Configurar pcie a gen2/gen3(gen3 es más rápido que gen2)

Agrega el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt

#Enable the PCIe external connector

dtparam=pciex1

#Force Gen 3.0 speeds

dtparam=pciex1_gen=3

nota

Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3

Instalar hailo-all y reiniciar

Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para instalar el software Hailo.

sudo apt install hailo-all
sudo reboot

Verificar Software y Hardware

Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.

hailortcli fw-control identify

El resultado correcto se muestra a continuación:

pir

Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.

lspci | grep Hailo

El resultado correcto se muestra a continuación:

pir

Ejecutar Proyecto

Instalar Proyecto

cd ~ && git clone https://github.com/Seeed-Projects/YOLOv11-Hailo-Tracker.git
cd YOLOv11-Hailo-Tracker

Preparar el entorno

python -m venv .env --system-site-packages
source .env/bin/activate
pip install -r requirements.txt

Ejecutar el proyecto

Accede a localhost:5000 para llegar al frontend y configurar ajustes.

 python run_api.py

pir

Resultado

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...