Saltar al contenido principal

YOLOv11 Con Cámara de Profundidad en Jetson Orin Para Medición de Distancia

Este wiki demuestra cómo usar la cámara de profundidad Orbbec Gemini 2 con el reComputer J4012 (con Módulo NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB), combinando detección de objetos YOLOv11 para medición visual de distancia de objetivos.

Prerrequisitos

  • reComputer J4012 u Otros productos de la serie reComputer (JetPack 5.1.3 preinstalado)
  • Cámara de Profundidad Orbbec Gemini 2
  • Cable de transmisión de datos USB Type-C (Conectar la cámara)

Conexión de Hardware

Instalar SDK de Python de Gemini 2

Paso 1. Clonar el SDK e instalar dependencias:

git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv camke g++ gcc
pip install pybind11

Paso 2. Instala los paquetes necesarios para construir el proyecto:

cd pyorbbecsdk
pip install -r requirements.txt

Paso 3. Construye el proyecto:

mkdir build
cd build
# The version of Python here depends on your environment, but it requires Python 3.6 or above.
cmake \
-Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` \
-DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3.8 \
-DPython3_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.8 \
-DPython3_LIBRARY=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpython3.8.so \
..
make -j4
make install

Paso 4. Instala el wheel de python:

cd /path/to/pyorbbecsdk
pip install wheel
python setup.py bdist_wheel
pip install dist/*.whl

Paso 5. (Opcional) Generar stubs para un mejor soporte de IntelliSense en tu IDE:

source env.sh
pip install pybind11-stubgen
pybind11-stubgen pyorbbecsdk
info

Para más detalles, consulte aquí

Probar Cámara de Profundidad

A través del siguiente ejemplo, le mostraremos cómo usar la API de Python de la Cámara de Profundidad Orbbec Gemini 2 en combinación con OpenCV para desarrollo. Al mismo tiempo, también puede probar si su entorno de desarrollo de cámara está funcionando correctamente.

test.py
from pyorbbecsdk import *
import cv2
import numpy as np

def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)

config = Config()
pipeline = Pipeline()

color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for cp in color_profile_list:
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("No RGB format color stream profile found")
sys.exit(-1)

hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("No D2C aligned depth stream profile found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]

config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)
pipeline.enable_frame_sync()
pipeline.start(config)

try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue
color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
min_depth = 150
max_depth = 2000
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)
depth_inverted = max_depth - depth_clipped
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
concat_image = cv2.hconcat([color_image, depth_vis])
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
finally:
pipeline.stop()
cv2.destroyAllWindows()

Si ves una ventana con la imagen RGB a la izquierda y la imagen de profundidad a la derecha, tu cámara está funcionando correctamente.

Desplegar YOLOv11 con TensorRT

YOLOv11 proporciona detección de objetos en tiempo real de alto rendimiento. Los siguientes pasos muestran cómo desplegar YOLOv11 usando TensorRT para inferencia rápida en plataformas Jetson.

Paso 1. Clona el repositorio de YOLOv11 TensorRT:

git clone https://github.com/wang-xinyu/tensorrtx.git
cd tensorrtx/yolo11

Paso 2. Descarga el modelo pre-entrenado YOLOv11n:

wget -O yolo11n.pt https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt

Paso 3. Generar el archivo .wts:

python gen_wts.py -w yolo11n.pt -o yolo11n.wts -t detect

Paso 4. Construye el proyecto:

mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4

Paso 5. Generar motor TensorRT:

./yolo11_det -s yolo11n.wts yolo11n.engine n

Si tiene éxito, encontrará el archivo yolo11n.engine en el directorio de compilación.

Paso 6. Instale pycuda para la inferencia de la API de Python:

pip install pycuda
info

El despliegue de yolo11 en este repositorio solo soporta TensorRT-8.x (para plataformas Jetson con Jetpack 6 o superior, ¡requiere modificaciones significativas del código!)

Cálculo de Distancia

Conocimiento previo

El valor de profundidad de la cámara representa la distancia del eje Z (hacia adelante desde la cámara), no la distancia geométrica real.

Para calcular la verdadera distancia euclidiana 3D entre dos puntos, necesitas:

  • Coordenadas de píxel (u, v) del objetivo

  • Valor de profundidad d en (u, v)

  • Intrínsecos de la cámara de profundidad: fx, fy, cx, cy

Las coordenadas tridimensionales de un cierto punto en el sistema de coordenadas de la cámara se pueden calcular usando la siguiente fórmula:

Z = d
X = (u - cx) * Z / fx
Y = (v - cy) * Z / fy

La distancia euclidiana D entre dos puntos((X1,Y1,Z1) y (X2,Y2,Z2)) en el espacio se puede calcular usando la siguiente fórmula:

D = sqrt((X1-X2)^2 + (Y1-Y2)^2 + (Z1-Z2)^2)

Ejemplo de obtener parámetros de cámara:

get_camera_parameters.py
from pyorbbecsdk import *
pipeline = Pipeline()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.DEPTH_SENSOR)
depth_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
extrinsic = depth_profile.get_extrinsic_to(color_profile)
print("extrinsic {}".format(extrinsic))
depth_intrinsics = depth_profile.get_intrinsic()
print("depth_intrinsics {}".format(depth_intrinsics))
depth_distortion = depth_profile.get_distortion()
print("depth_distortion {}".format(depth_distortion))
color_intrinsics = color_profile.get_intrinsic()
print("color_intrinsics {}".format(color_intrinsics))
color_distortion = color_profile.get_distortion()
print("color_distortion {}".format(color_distortion))

Obtén los parámetros intrínsecos de la cámara de profundidad:

fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx = 648.300171
cy = 404.478149

Detección de Objetos en Tiempo Real y Medición de Distancia

El siguiente script demuestra cómo usar YOLOv11 con la cámara de profundidad Orbbec Gemini 2 para detectar objetos (por ejemplo, una taza y un ratón) y medir la distancia 3D entre ellos en tiempo real:

distance_measurement.py

"""
An example that uses TensorRT's Python api to make inferences.
"""
import ctypes
import os
import shutil
import random
import sys
import threading
import time
import cv2
import numpy as np
import pycuda.autoinit # noqa: F401
import pycuda.driver as cuda
import tensorrt as trt
from pyorbbecsdk import *
if not hasattr(np, 'bool'):
np.bool = np.bool_


CONF_THRESH = 0.5
IOU_THRESHOLD = 0.4
POSE_NUM = 17 * 3
DET_NUM = 6
SEG_NUM = 32
OBB_NUM = 1


def get_img_path_batches(batch_size, img_dir):
ret = []
batch = []
for root, dirs, files in os.walk(img_dir):
for name in files:
if len(batch) == batch_size:
ret.append(batch)
batch = []
batch.append(os.path.join(root, name))
if len(batch) > 0:
ret.append(batch)
return ret


def plot_one_box(x, img, distance_list,depth_img=None,depth_data=None,color=None, label=None, line_thickness=None):
"""
description: Plots one bounding box on image img,
this function comes from YoLo11 project.
param:
x: a box likes [x1,y1,x2,y2]
img: a opencv image object
color: color to draw rectangle, such as (0,255,0)
label: str
line_thickness: int
return:
no return

"""
tl = (
line_thickness or round(0.002 * (img.shape[0] + img.shape[1]) / 2) + 1
) # line/font thickness
color = color or [random.randint(0, 255) for _ in range(3)]
c1, c2 = (int(x[0]), int(x[1])), (int(x[2]), int(x[3]))
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, thickness=tl, lineType=cv2.LINE_AA)

# Camera intrinsic parameters
fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx0 = 648.300171
cy0 = 404.478149

if label:
cx = int((x[0] + x[2]) / 2)
cy = int((x[1] + x[3]) / 2)
cv2.circle(img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)

depth_clust = [(cx, cy),(cx - 1 ,cy),(cx - 1 ,cy - 1),(cx,cy -1),(cx + 1,cy -1),(cx+1,cy),(cx+1,cy+1),(cx,cy+1),(cx - 1,cy + 1)]
for point in depth_clust:
cx, cy = point
if 0 <= cx < depth_data.shape[1] and 0 <= cy < depth_data.shape[0]:
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 255, 0), -1)
else:
continue
# Convert depth value to meters, assuming the original data unit is millimeters
depth_mm = depth_data[cy, cx]
depth_m = depth_mm / 1000.0
# Calculate 3D coordinates (X, Y, Z) in meters
X = (cx - cx0) * depth_m / fx
Y = (cy - cy0) * depth_m / fy
Z = depth_m
distance_list.append([X, Y, Z])

tf = max(tl - 1, 1) # font thickness
t_size = cv2.getTextSize(label, 0, fontScale=tl / 3, thickness=tf)[0]
c2 = c1[0] + t_size[0], c1[1] - t_size[1] - 3
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, -1, cv2.LINE_AA) # filled
cv2.putText(
img,
label,
(c1[0], c1[1] - 2),
0,
tl / 3,
[225, 255, 255],
thickness=tf,
lineType=cv2.LINE_AA,
)
return distance_list


class YoLo11TRT(object):
"""
description: A YOLO11 class that warps TensorRT ops, preprocess and postprocess ops.
"""

def __init__(self, engine_file_path):
# Create a Context on this device,
self.ctx = cuda.Device(0).make_context()
stream = cuda.Stream()
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)

# Deserialize the engine from file
with open(engine_file_path, "rb") as f:
engine = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read())
context = engine.create_execution_context()

host_inputs = []
cuda_inputs = []
host_outputs = []
cuda_outputs = []
bindings = []

for binding in engine:
print('bingding:', binding, engine.get_binding_shape(binding))
self.batch_size = engine.get_binding_shape(binding)[0]
size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size
dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding))
# Allocate host and device buffers
host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype)
cuda_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes)
# Append the device buffer to device bindings.
bindings.append(int(cuda_mem))
# Append to the appropriate list.
if engine.binding_is_input(binding):
self.input_w = engine.get_binding_shape(binding)[-1]
self.input_h = engine.get_binding_shape(binding)[-2]
host_inputs.append(host_mem)
cuda_inputs.append(cuda_mem)
else:
host_outputs.append(host_mem)
cuda_outputs.append(cuda_mem)

# Store
self.stream = stream
self.context = context
self.engine = engine
self.host_inputs = host_inputs
self.cuda_inputs = cuda_inputs
self.host_outputs = host_outputs
self.cuda_outputs = cuda_outputs
self.bindings = bindings
self.det_output_length = host_outputs[0].shape[0]

def infer(self, raw_image_generator,depth_img=None,depth_data=None):
threading.Thread.__init__(self)
# Make self the active context, pushing it on top of the context stack.
self.ctx.push()
# Restore
stream = self.stream
context = self.context
host_inputs = self.host_inputs
cuda_inputs = self.cuda_inputs
host_outputs = self.host_outputs
cuda_outputs = self.cuda_outputs
bindings = self.bindings
# Do image preprocess
batch_image_raw = []
batch_origin_h = []
batch_origin_w = []
batch_input_image = np.empty(shape=[self.batch_size, 3, self.input_h, self.input_w])
for i, image_raw in enumerate(raw_image_generator):
input_image, image_raw, origin_h, origin_w = self.preprocess_image(image_raw)
batch_image_raw.append(image_raw)
batch_origin_h.append(origin_h)
batch_origin_w.append(origin_w)
np.copyto(batch_input_image[i], input_image)
batch_input_image = np.ascontiguousarray(batch_input_image)

# Copy input image to host buffer
np.copyto(host_inputs[0], batch_input_image.ravel())
start = time.time()
# Transfer input data to the GPU.
cuda.memcpy_htod_async(cuda_inputs[0], host_inputs[0], stream)
# Run inference.
context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle)
# Transfer predictions back from the GPU.
cuda.memcpy_dtoh_async(host_outputs[0], cuda_outputs[0], stream)
# Synchronize the stream
stream.synchronize()
end = time.time()
# Remove any context from the top of the context stack, deactivating it.
self.ctx.pop()
# Here we use the first row of output in that batch_size = 1
output = host_outputs[0]
# Do postprocess
for i in range(self.batch_size):
result_boxes, result_scores, result_classid = self.post_process(
output[i * self.det_output_length: (i + 1) * self.det_output_length], batch_origin_h[i],
batch_origin_w[i]
)
detected_classes = {categories[int(cid)] for cid in result_classid}
if "cup" in detected_classes and "mouse" in detected_classes:
cup_pos = []
mouse_pos = []
# Draw rectangles and labels on the original image
for j in range(len(result_boxes)):
box = result_boxes[j]
if categories[int(result_classid[j])] == "cup" or categories[int(result_classid[j])] == "mouse":
if categories[int(result_classid[j])] == "cup":
cup_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = cup_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)
else:
mouse_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = mouse_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)

# If both person and cup are detected, calculate the distance
if len(mouse_pos) > 0 and len(cup_pos) > 0 and (len(mouse_pos)==len(cup_pos)):
dis_cluster = []
for x in range(len(mouse_pos)):
# for y in range(len(cup_pos)):
pr = np.sqrt(
(abs(mouse_pos[x][0]) - abs(cup_pos[0][0])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][1]) - abs(cup_pos[0][1])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][2]) - abs(cup_pos[0][2])) ** 2
)
dis_cluster.append(pr)
pr = np.mean(dis_cluster)
print(f"Distance between cup and mouse: {pr*1000:.3f} mm")

cv2.putText(
depth_img,
f"Distance: {pr*1000:.3f} mm",
(100, 120),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
5,
(0, 255, 0),
8,
cv2.LINE_AA,
)
# print("infer time:", end - start)

return batch_image_raw,depth_img,end - start

def destroy(self):
# Remove any context from the top of the context stack, qqqqdeactivating it.
self.ctx.pop()

def get_raw_image(self, image_path_batch):
"""
description: Read an image from image path
"""
for img_path in image_path_batch:
yield cv2.imread(img_path)

def get_raw_image_zeros(self, image_path_batch=None):
"""
description: Ready data for warmup
"""
for _ in range(self.batch_size):
yield np.zeros([self.input_h, self.input_w, 3], dtype=np.uint8)

def preprocess_image(self, raw_bgr_image):
"""
description: Convert BGR image to RGB,
resize and pad it to target size, normalize to [0,1],
transform to NCHW format.
param:
input_image_path: str, image path
return:
image: the processed image
image_raw: the original image
h: original height
w: original width
"""
image_raw = raw_bgr_image
h, w, c = image_raw.shape
image = cv2.cvtColor(image_raw, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Calculate widht and height and paddings
r_w = self.input_w / w
r_h = self.input_h / h
if r_h > r_w:
tw = self.input_w
th = int(r_w * h)
tx1 = tx2 = 0
ty1 = int((self.input_h - th) / 2)
ty2 = self.input_h - th - ty1
else:
tw = int(r_h * w)
th = self.input_h
tx1 = int((self.input_w - tw) / 2)
tx2 = self.input_w - tw - tx1
ty1 = ty2 = 0
# Resize the image with long side while maintaining ratio
image = cv2.resize(image, (tw, th))
# Pad the short side with (128,128,128)
image = cv2.copyMakeBorder(
image, ty1, ty2, tx1, tx2, cv2.BORDER_CONSTANT, None, (128, 128, 128)
)
image = image.astype(np.float32)
# Normalize to [0,1]
image /= 255.0
# HWC to CHW format:
image = np.transpose(image, [2, 0, 1])
# CHW to NCHW format
image = np.expand_dims(image, axis=0)
# Convert the image to row-major order, also known as "C order":
image = np.ascontiguousarray(image)
return image, image_raw, h, w

def xywh2xyxy(self, origin_h, origin_w, x):
"""
description: Convert nx4 boxes from [x, y, w, h] to [x1, y1, x2, y2] where xy1=top-left, xy2=bottom-right
param:
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
x: A boxes numpy, each row is a box [center_x, center_y, w, h]
return:
y: A boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
"""
y = np.zeros_like(x)
r_w = self.input_w / origin_w
r_h = self.input_h / origin_h
if r_h > r_w:
y[:, 0] = x[:, 0]
y[:, 2] = x[:, 2]
y[:, 1] = x[:, 1] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y[:, 3] = x[:, 3] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y /= r_w
else:
y[:, 0] = x[:, 0] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 2] = x[:, 2] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 1] = x[:, 1]
y[:, 3] = x[:, 3]
y /= r_h

return y

def post_process(self, output, origin_h, origin_w):
"""
description: postprocess the prediction
param:
output: A numpy likes [num_boxes,cx,cy,w,h,conf,cls_id, cx,cy,w,h,conf,cls_id, ...]
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
return:
result_boxes: finally boxes, a boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
result_scores: finally scores, a numpy, each element is the score correspoing to box
result_classid: finally classid, a numpy, each element is the classid correspoing to box
"""
num_values_per_detection = DET_NUM + SEG_NUM + POSE_NUM + OBB_NUM
# Get the num of boxes detected
num = int(output[0])
# Reshape to a two dimentional ndarray
# pred = np.reshape(output[1:], (-1, 38))[:num, :]
pred = np.reshape(output[1:], (-1, num_values_per_detection))[:num, :]
# Do nms
boxes = self.non_max_suppression(pred, origin_h, origin_w, conf_thres=CONF_THRESH, nms_thres=IOU_THRESHOLD)
result_boxes = boxes[:, :4] if len(boxes) else np.array([])
result_scores = boxes[:, 4] if len(boxes) else np.array([])
result_classid = boxes[:, 5] if len(boxes) else np.array([])
return result_boxes, result_scores, result_classid

def bbox_iou(self, box1, box2, x1y1x2y2=True):
"""
description: compute the IoU of two bounding boxes
param:
box1: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
box2: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
x1y1x2y2: select the coordinate format
return:
iou: computed iou
"""
if not x1y1x2y2:
# Transform from center and width to exact coordinates
b1_x1, b1_x2 = box1[:, 0] - box1[:, 2] / 2, box1[:, 0] + box1[:, 2] / 2
b1_y1, b1_y2 = box1[:, 1] - box1[:, 3] / 2, box1[:, 1] + box1[:, 3] / 2
b2_x1, b2_x2 = box2[:, 0] - box2[:, 2] / 2, box2[:, 0] + box2[:, 2] / 2
b2_y1, b2_y2 = box2[:, 1] - box2[:, 3] / 2, box2[:, 1] + box2[:, 3] / 2
else:
# Get the coordinates of bounding boxes
b1_x1, b1_y1, b1_x2, b1_y2 = box1[:, 0], box1[:, 1], box1[:, 2], box1[:, 3]
b2_x1, b2_y1, b2_x2, b2_y2 = box2[:, 0], box2[:, 1], box2[:, 2], box2[:, 3]

# Get the coordinates of the intersection rectangle
inter_rect_x1 = np.maximum(b1_x1, b2_x1)
inter_rect_y1 = np.maximum(b1_y1, b2_y1)
inter_rect_x2 = np.minimum(b1_x2, b2_x2)
inter_rect_y2 = np.minimum(b1_y2, b2_y2)
# Intersection area
inter_area = (np.clip(inter_rect_x2 - inter_rect_x1 + 1, 0, None)
* np.clip(inter_rect_y2 - inter_rect_y1 + 1, 0, None))
# Union Area
b1_area = (b1_x2 - b1_x1 + 1) * (b1_y2 - b1_y1 + 1)
b2_area = (b2_x2 - b2_x1 + 1) * (b2_y2 - b2_y1 + 1)

iou = inter_area / (b1_area + b2_area - inter_area + 1e-16)

return iou

def non_max_suppression(self, prediction, origin_h, origin_w, conf_thres=0.5, nms_thres=0.4):
"""
description: Removes detections with lower object confidence score than 'conf_thres' and performs
Non-Maximum Suppression to further filter detections.
param:
prediction: detections, (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
origin_h: original image height
origin_w: original image width
conf_thres: a confidence threshold to filter detections
nms_thres: a iou threshold to filter detections
return:
boxes: output after nms with the shape (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
"""
# Get the boxes that score > CONF_THRESH
boxes = prediction[prediction[:, 4] >= conf_thres]
# Trandform bbox from [center_x, center_y, w, h] to [x1, y1, x2, y2]
boxes[:, :4] = self.xywh2xyxy(origin_h, origin_w, boxes[:, :4])
# clip the coordinates
boxes[:, 0] = np.clip(boxes[:, 0], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 2] = np.clip(boxes[:, 2], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 1] = np.clip(boxes[:, 1], 0, origin_h - 1)
boxes[:, 3] = np.clip(boxes[:, 3], 0, origin_h - 1)
# Object confidence
confs = boxes[:, 4]
# Sort by the confs
boxes = boxes[np.argsort(-confs)]
# Perform non-maximum suppression
keep_boxes = []
while boxes.shape[0]:
large_overlap = self.bbox_iou(np.expand_dims(boxes[0, :4], 0), boxes[:, :4]) > nms_thres
label_match = boxes[0, -1] == boxes[:, -1]
# Indices of boxes with lower confidence scores, large IOUs and matching labels
invalid = large_overlap & label_match
keep_boxes += [boxes[0]]
boxes = boxes[~invalid]
boxes = np.stack(keep_boxes, 0) if len(keep_boxes) else np.array([])
return boxes


class inferThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper, image_path_batch):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper
self.image_path_batch = image_path_batch

def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image(self.image_path_batch))
for i, img_path in enumerate(self.image_path_batch):
parent, filename = os.path.split(img_path)
save_name = os.path.join('output', filename)
# Save image
cv2.imwrite(save_name, batch_image_raw[i])
print('input->{}, time->{:.2f}ms, saving into output/'.format(self.image_path_batch, use_time * 1000))


class warmUpThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper

def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image_zeros())
print('warm_up->{}, time->{:.2f}ms'.format(batch_image_raw[0].shape, use_time * 1000))


def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)


if __name__ == "__main__":
# load custom plugin and engine
PLUGIN_LIBRARY = "build/libmyplugins.so"
engine_file_path = "./build/yolo11n.engine"

if len(sys.argv) > 1:
engine_file_path = sys.argv[1]
if len(sys.argv) > 2:
PLUGIN_LIBRARY = sys.argv[2]

ctypes.CDLL(PLUGIN_LIBRARY)

categories = ["person", "bicycle", "car", "motorcycle", "airplane", "bus", "train", "truck", "boat",
"traffic light", "fire hydrant", "stop sign", "parking meter", "bench", "bird", "cat", "dog", "horse", "sheep", "cow",
"elephant", "bear", "zebra", "giraffe", "backpack", "umbrella", "handbag", "tie", "suitcase", "frisbee",
"skis", "snowboard", "sports ball", "kite", "baseball bat", "baseball glove", "skateboard", "surfboard",
"tennis racket", "bottle", "wine glass", "cup", "fork", "knife", "spoon", "bowl", "banana", "apple",
"sandwich", "orange", "broccoli", "carrot", "hot dog", "pizza", "donut", "cake", "chair", "couch",
"potted plant", "bed", "dining table", "toilet", "tv", "laptop", "mouse", "remote", "keyboard", "cell phone",
"microwave", "oven", "toaster", "sink", "refrigerator", "book", "clock", "vase", "scissors", "teddy bear",
"hair drier", "toothbrush"]

yolo11_wrapper = YoLo11TRT(engine_file_path)


# Create Config and Pipeline objects
config = Config()
pipeline = Pipeline()

# Get color stream profile
color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for i in range(len(color_profile_list)):
cp = color_profile_list[i]
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("RGB format color stream profile not found")
sys.exit(-1)

# Get D2C-aligned depth profile
hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("D2C-aligned depth stream profile not found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]
print("hw_d2c_profile:", hw_d2c_profile)

# Enable D2C-aligned depth and color streams
config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)

# Enable frame sync (optional, recommended)
pipeline.enable_frame_sync()
# Start pipeline
pipeline.start(config)

prev_time = time.time()
frame_count = 0
fps = 0

total_frames = 0
total_time = 0
try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
if color_frame is None:
continue
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue

color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)


start_time = time.time() # Record the start time of each frame

# Convert depth frame to numpy array
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
depth_data = cv2.GaussianBlur(depth_data, (5, 5), 0)

min_depth = 150
max_depth = 2000

# 1. First, clip the depth to the specified range
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)

# 2. Invert the depth: near → large, far → small
depth_inverted = max_depth - depth_clipped # The closer, the larger the value

# 3. Normalize to 0 ~ 255
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
depth_normalized = depth_normalized.astype(np.uint8) - 30

# 4. Apply a smooth and natural colormap (recommended: INFERNO or MAGMA)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)


# Adjust the depth image size to match the color image
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

# Inference requires a batch, construct the batch
batch_imgs = [color_image] * yolo11_wrapper.batch_size
batch_image_raw, depth_img,use_time = yolo11_wrapper.infer(batch_imgs,depth_vis,depth_data)

# Only display the first image (only one frame from camera/video stream)
show_img = batch_image_raw[0]

# FPS calculation
frame_count += 1
curr_time = time.time()
if curr_time - prev_time >= 1.0:
fps = frame_count / (curr_time - prev_time)
prev_time = curr_time
frame_count = 0

# Horizontal concatenation
concat_image = cv2.hconcat([show_img, depth_img])
# Display FPS
cv2.putText(concat_image, f"FPS: {fps:.2f}", (30, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (0, 255, 255), 5)
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

# Count total frames and total time
total_frames += 1
total_time += (time.time() - start_time) # Count the total process time

finally:
# cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
yolo11_wrapper.destroy()
if total_time > 0:
avg_fps = total_frames / total_time
print(f"Average FPS: {avg_fps:.2f}")

El script mostrará los resultados de detección y la distancia medida entre dos objetos especificados (por ejemplo, taza y ratón) en tiempo real. El lado izquierdo de la ventana muestra la imagen RGB con cajas de detección. El lado derecho muestra el mapa de profundidad y la distancia. En el video, puedes ver que el error de medición generalmente está dentro de un centímetro:

nota

Dado que Orbbec Gemini 2 se basa en el esquema de luz estructurada/vista dual, en bordes, superficies inclinadas y objetos reflectantes, los datos de profundidad son propensos a fluctuar, a menudo con errores de varios centímetros. Cuando tomas fotos del mismo objeto desde diferentes ángulos, la deformación de textura de la proyección infrarroja lleva a fallas de coincidencia y finalmente resulta en una mayor desviación de profundidad. Al mismo tiempo, la intensidad de la luz ambiental también afecta la calidad del mapa de profundidad. Según tu entorno, proporcionamos las siguientes sugerencias de ajuste:

  • Filtrar mapas de profundidad anormales y realizar filtrado de reducción de ruido en los mapas de profundidad.

  • Trata de posicionar el objetivo en el centro de la imagen para reducir la influencia de la distorsión del borde de la imagen.

  • Realiza la operación de tomar el promedio de múltiples imágenes de profundidad para reducir la influencia de luz anormal (esto reducirá el rendimiento en tiempo real).

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir productos de Seeed Studio! Para soporte técnico y discusión de productos, utiliza los siguientes canales:

Loading Comments...