Saltar al contenido principal

Usar Zoneminder en reComputer

Introducción

Zoneminder es un software de videovigilancia de código abierto que te permite monitorear y gestionar cámaras de seguridad. Soporta varios tipos de cámaras, incluyendo cámaras IP, webcams USB y cámaras analógicas. ZoneMinder ofrece características como detección de movimiento, grabación de video, notificaciones de alarma y visualización remota a través de una interfaz web. Es altamente personalizable, lo que lo hace adecuado tanto para necesidades de vigilancia personales como profesionales. Además, al ser de código abierto, es gratuito y puede adaptarse a diferentes configuraciones.

Prerrequisitos

Requisitos de Hardware

reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx

Descargar Zoneminder

Actualizar sistema

Ejecuta los siguientes comandos.

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Instalar MariaDB y realizar la configuración inicial de la base de datos

Ejecuta los siguientes comandos.

sudo apt install apache2 mariadb-server

Cambia al usuario root y crea la base de datos y el usuario de la base de datos.

sudo su
mariadb
CREATE DATABASE zm;
CREATE USER zmuser@localhost IDENTIFIED BY 'zmpass';
GRANT ALL ON zm.* TO zmuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
exit

pir

Por defecto MariaDB usa autenticación de socket unix, por lo que no se requiere contraseña de usuario root (el acceso del usuario root de MariaDB solo está disponible para el usuario root local de Linux). Si lo deseas, puedes establecer una contraseña root de MariaDB (y aplicar otros ajustes de seguridad) ejecutando mariadb-secure-installation.

Instalar Zoneminder

Por defecto Debian instalará la versión publicada en Debian (estable). Sin embargo, puede haber versiones más nuevas usando backports. Al momento de escribir esto, bookworm (estable) viene con v.1.36.33.

Para instalar la versión en bookworm estable, simplemente ejecuta el siguiente comando.

sudo apt install zoneminder

Si en su lugar prefieres instalar la versión más nueva usando backports, ejecuta los siguientes comandos. La primera línea agregará este repositorio bookworm-backports. El repositorio backports está desactivado por defecto, así que con la segunda línea declaramos explícitamente que queremos la versión backported de zoneminder.

sudo bash -c "echo 'deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list"
sudo apt update
sudo apt -t bookworm-backports install zoneminder

pir

Configurar Zoneminder

Configurar base de datos

Ejecuta los siguientes comandos, usa zmpass como contraseña.

mariadb -u zmuser -p zm < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql

Configurar permisos para zm.conf

Para asegurarte de que zoneminder pueda leer el archivo de configuración, ejecuta el siguiente comando.

sudo chgrp -c www-data /etc/zm/zm.conf

Ajustar configuración de Apache

sudo a2enconf zoneminder
sudo a2enmod cgi
sudo systemctl reload apache2.service
sudo systemctl restart zoneminder.service
sudo systemctl status zoneminder.service
sudo systemctl enable zoneminder.service

Si el zoneminder.service muestra estar activo y sin errores, deberías poder acceder a zoneminder en http://yourhostname/zm

Configurar Zoneminder

Agrega la fuente de video al zoneminder.

pir

Resultado

Una vez que hayamos configurado todo, podemos ver la transmisión en vivo de la cámara actual, y cuando se detecte movimiento, será grabado.

pir

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...