データ管理
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
SenseCAP ポータルは、さまざまな条件に基づいてセンサーデータをフィルタリングしてクエリを実行したり、必要なデータをエクスポートしたりするためのデータクエリ機能を提供します。
テーブル
① デバイスには「LoRa」や「NB-IoT」などの種類が含まれており、カテゴリごとに表示できます。
② フィルタ条件:EUI、周波数、グループ、ステータス、登録時間に基づいてノードをフィルタリングします。
③ データリストには、EUI、デバイス名、データタイプ、測定値、収集およびアップロード時間などが表示されます。
④ EUI をクリックすると、デバイスの詳細ページに移動し、センサーノードの基本情報を確認できます。
グラフ
① 新しいページを追加し、ページ名を入力して行数と列数を選択します。
② 表示する測定値と時間間隔を選択します。
③ 特定のセンサーデータを選択します。
- 各ページには最大で3行3列を設定でき、複数のページを作成することが可能です。詳細な手順については、ダッシュボード のチャートを参照してください。
アカウント情報の確認
アカウント管理ページでは、アカウント情報を確認し、情報を変更することができます。