メインコンテンツまでスキップ

Arduino用2.7インチトリプルカラーEリンクシールド

E-InkスクリーンはEペーパーとも呼ばれ、これまでにさまざまなサイズのE-Inkスクリーンをリリースしてきました。例えば、Grove E-InkモジュールやRaspberry Pi E-Ink Hatなどです。そして今回、新しいSeeed E-Inkファミリーのメンバーである「Arduino用2.7インチトリプルカラーE-Inkディスプレイ」をご紹介します。

Arduino用2.7インチトリプルカラーE-Inkディスプレイは、264x176ピクセルを持つArduino E-Inkディスプレイシールドで、各ピクセルに白/黒/赤を表示することができます。このシールドはSPIインターフェースを介してArduinoと通信し、他のモジュールと使用するためのGrove I2Cインターフェースを備えています。比較回路の助けを借りて、モジュールは3.3Vおよび5V電圧システムの自己適応を実現します。

従来のLCDディスプレイと比較して、E-Inkはバックライトを必要としないため、消費電力が非常に低くなります。また、E-Inkは非常に広い視野角と非常に高いコントラストを持ち、直射日光下でも鮮明に表示できます。さらに、E-Inkはユーザーが設定した画像を電源供給なしで長期間(数週間または数ヶ月)表示することができます。なんて素晴らしいディスプレイでしょう!

興味がある方は、以下の画像をクリックして、Arduino E-InkまたはRaspberry Pi E-Inkの異なるサイズをご覧ください。

特徴

  • 超低消費電力
  • 超広視野角
  • 高コントラスト

応用例

  • 低消費電力ディスプレイシーン
  • 屋外ディスプレイシーン
  • 産業用計器
  • 棚ラベル

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

必要な材料

Seeeduino Lotus2.7インチ トリプルカラー E-Ink シールド for Arduino
画像説明をここに入力画像説明をここに入力
今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア概要

注記

1 USBケーブル、E-Ink FPCインターフェース、トリプルカラーE-InkシールドをSeeeduinoに慎重に接続してください。そうしないと、ポートが損傷する可能性があります。

  • ステップ 1. トリプルカラーE-InkシールドをSeeeduinoに接続します。

  • ステップ 2. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

  • ステップ 3. コードをダウンロードします。ソフトウェア部分を参照してください。

  • ステップ 4. コードを実行すると、独自の画像が画面に表示されます。

トリプルカラーE-Inkシールドの接続
図2. 接続

ソフトウェア

注意

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ 1. デモコードをダウンロードします。

  • ステップ 2. Arduino IDEでepd2in7b-demo.inoファイルを開きます。

  • ステップ 3. Seeed_Elink_Shieldフォルダ全体をコピーして、Arduino IDEのライブラリフォルダに貼り付けます。

  • ステップ 4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

success

すべてが正常に動作すれば、ディスプレイが点滅し、Seeedのロゴが表示されます。

DIY

トリプルカラーE-InkシールドのDIY
図3. DIYデモ

独自の画像を表示するのはとても楽しいです。では、独自のEペーパーをDIYする方法を説明します。

開始する前に、E_ink154_factoryCode.inoを再確認してください。この中で2つの配列を簡単に見つけることができます。

const unsigned char IMAGE_BLACK[] PROGMEM = { /* 0X00,0X01,0XC8,0X00,0XC8,0X00, */
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
....
....
....
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};

および

const unsigned char IMAGE_RED[] PROGMEM = { /* 0X00,0X01,0XC8,0X00,0XC8,0X00, */
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
....
....
....
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,};

ご覧の通り、2つの配列は**const unsigned char IMAGE_BLACK[]const unsigned char IMAGE_RED[]**と呼ばれています。

**const unsigned char IMAGE_BLACK[]**は黒い画像の表示に使用されます
**const unsigned char IMAGE_RED[]**は赤い画像の表示に使用されます

実際には、独自の画像を表示するには、これら2つの画像配列を置き換えるだけです。つまり、独自の画像配列を取得する必要があります。幸いなことに、Image2LCDというツールがあります。Googleで検索すれば簡単に見つかります。このソフトウェアをダウンロードしてインストールしたと仮定します。次に、このソフトウェアの使用方法を説明します。

  • ステップ 1. 264*176ピクセルの画像を準備します。
ヒント

E-Inkスクリーンは2階調のグレースケール画像(つまり、白黒)のみをサポートします。画像のグレースケールが多すぎる場合、全体の色が完全に表示されない可能性があります。

  • ステップ 2. Image2LCDソフトウェアを開き、アイコンをクリックして画像を開きます。以下のウィンドウが表示されます。
トリプルカラーE-InkシールドのDIY
図4. Image2LCDの設定

上記のように対応するオプションを確認してください。

  1. 出力ファイルタイプ -> *.C
  2. スキャンモード -> 水平スキャン
  3. ビットピクセル -> モノクロ
  4. 最大幅と高さ -> 264 x 176
  5. 色反転: このオプションをチェックするかどうかは、表示したい効果に基づきます。詳細は以下の表1を参照してください。
  • ステップ 3. 上記のオプションを設定した後、左上の保存ボタンをクリックするだけで、対応する画像配列が生成されます。その後、工場出荷時の配列を独自の画像配列に置き換えます。
トリプルカラーE-InkシールドのDIY
図5. 赤枠で選択された部分を置き換えるだけで、配列名はそのままにしてください

上記で述べたように、2つの配列がありますが、どちらを置き換えるべきか混乱するかもしれません。それは、どのような表示効果を望むかによります。表1を確認してください。そして、置き換える色を選んだ後、もう一方の色のコードを削除することを忘れないでください。ただし、配列名は保持する必要があります。


表示

黒背景
赤画像

白背景
赤画像

赤背景
黒画像

赤背景
白画像

黒配列00FF00FF
赤配列画像(反転)画像(反転)画像画像

表示

全画面

白背景
黒画像

赤背景

黒背景
白画像

黒配列画像(反転)画像(反転)画像画像
赤配列00FF00FF
表1.配列表示効果
注記

a. 00 は配列内のすべての要素が 0x00 であることを意味します。実際には 2888 個の 0x00 が必要です。
b. FF は配列内のすべての要素が 0xFF であることを意味します。実際には 2888 個の 0xFF が必要です。
c. 画像(反転) は、ステップ2(図4)色を反転 オプションを選択する必要があることを意味します。
d. 画像 は、ステップ2(図4)色を反転 オプションを選択しないことを意味します。

ヒント

2888 個の 0x00 または 0xFF 配列を作成する方法は?
心配しないでください。手間を軽減するために、0x00.c と 0xFF.c ファイルをクリックしてコードにコピーするだけです。

0x00.c
0xff.c

初期状態は全画面が白であると仮定します。画像を更新する際には、まず黒配列が更新され、その後赤配列が更新されます。そして赤配列の画像が黒画像を上書きします。

このディスプレイは 152 x 152 の解像度を持つため、152x152=23104 ピクセルがあります。各ピクセルは1ビットで制御されます。配列内の要素は2桁の16進数で表され、例えば 0xF0 のようになります。0xF0 を2進数に変換すると 1111 0000 となります。値が1のピクセルは白を表示し、値が0のピクセルは対応する配列(赤または黒)の色を表示します。つまり、画像配列内の各要素は8ピクセルを制御します。そのため、23104/8=2888 要素の配列が必要です。

ステップ4. コードを Arduino にダウンロードし、ディスプレイモジュールを Arduino ボードに接続します。しばらく点滅した後、設定したパターンが表示されます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに合わせた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...